Por qué construir una silla de ruedas eléctrica DIY
1. La fuerza motriz del amor
2. La fuerza motriz del motor
Cómo construir una silla de ruedas eléctrica: una guía completa paso a paso
Arquitectura del sistema de la silla de ruedas eléctrica
Rendimiento de la silla de ruedas eléctrica
De sillas de ruedas manuales a eléctricas: la evolución de la propulsión
La tendencia hacia la personalización en las sillas de ruedas eléctricas
Factores clave en la selección de motores para sillas de ruedas eléctricas
Resumen

Cómo la construcción desde cero de una silla de ruedas eléctrica de doble motor devolvió la libertad a una esposa con movilidad reducida

CubeMars / Apr 02,2026

Por qué construir una silla de ruedas eléctrica DIY


Para muchas personas, una silla de ruedas es simplemente un medio de transporte. Pero para Christina, la esposa de Osi, se trata de “tener la libertad de moverse”.


Christina sufre de distrofia muscular. Ha perdido la capacidad de caminar, e incluso movimientos simples como levantar los brazos son extremadamente difíciles. Para la mayoría de las personas, salir a dar un paseo o ir a algún lugar de manera espontánea es una elección que no requiere reflexión; pero para ella, cada salida depende de la ayuda y la compañía de otros, y “la libertad de salir sola” se ha convertido en un lujo inalcanzable.


Osi se negó a aceptar esto.


No quería que la “movilidad limitada” significara “una vida limitada”. Quería que Christina aún pudiera salir y participar en la vida, en lugar de quedar confinada a un mundo pequeño. Así que tomó una decisión: construir una silla de ruedas eléctrica para Christina.


Necesitaba ser plegable y lo suficientemente ligera para facilitar el transporte y el almacenamiento; necesitaba una potencia estable y suficiente para manejar pequeñas pendientes con facilidad; necesitaba una autonomía de aproximadamente 10 km y capacidades de carga rápida para adaptarse al uso diario frecuente; lo más importante, debía admitir control remoto inalámbrico ligero, permitiendo a Christina moverse y operarla de forma independiente incluso con movilidad limitada en las manos.


Lo que convirtió esta idea aparentemente lejana en realidad, paso a paso, fueron dos “fuerzas motrices” completamente diferentes pero igualmente importantes.


1. La fuerza motriz del amor


La primera fuerza motriz proviene de la emoción. Es la esperanza de Osi de que su ser querido pueda recuperar la libertad de movimiento — una determinación que no admite compromisos.


Pero pronto se dieron cuenta de que el desafío era mucho más complejo que simplemente “construir una silla de ruedas eléctrica”.


Los productos existentes en el mercado eran demasiado pesados para caber fácilmente en un automóvil, o sus dimensiones hacían imposible sentarse cómodamente en una mesa; o carecían de potencia suficiente para manejar incluso pequeñas pendientes; o sus controles eran tan complejos que eran prácticamente inutilizables para usuarios incapaces de levantar los brazos.


No era una cuestión de funciones faltantes — era que estos productos nunca habían sido realmente diseñados para alguien como Christina.


Así, desde el principio, esta silla de ruedas fue redefinida. No necesitaba satisfacer las necesidades genéricas de miles de personas; simplemente necesitaba alinearse perfectamente con el ritmo de vida de una sola persona.


2. La fuerza motriz del motor


Si el “amor” dio origen a esta idea, fue la ingeniería y la tecnología lo que la hizo realidad.


Una vez que los requisitos quedaron claramente definidos, los desafíos se volvieron concretos:


  • ¿Cómo proporcionar suficiente potencia asegurando al mismo tiempo una construcción ligera?


  • ¿Cómo mantener la silla de ruedas estable y fiable al enfrentarse a pendientes?


  • ¿Cómo lograr un sistema de accionamiento eficiente y controlable dentro de un espacio limitado?


En última instancia, el núcleo de estas preguntas apunta a un único factor crítico: el diseño del sistema de accionamiento.


Dentro del sistema de accionamiento, el motor ya no es simplemente un actuador básico; es el “núcleo” que define los límites de rendimiento de toda la máquina. No solo determina si la silla de ruedas puede subir pendientes suavemente y desplazarse de manera estable, sino que también impacta directamente en la precisión del control, la eficiencia energética y la compacidad de la estructura general. En otras palabras, hasta dónde puede viajar esta silla de ruedas, cuán estable es y si es realmente fácil de usar dependen en gran medida de cómo se seleccione y utilice el motor.


Por esta misma razón, a partir de este momento, este proyecto ya no es simplemente “construir una silla de ruedas para una esposa”. Ha entrado en una fase más concreta: cómo construir, desde cero, un sistema de accionamiento eléctrico verdaderamente adecuado para Christina, y crear una silla de ruedas exclusivamente para ella.


Cómo construir una silla de ruedas eléctrica: una guía completa paso a paso



Arquitectura del sistema de la silla de ruedas eléctrica


La silla de ruedas eléctrica desarrollada por Osi consiste principalmente en una unidad de control principal, motores de accionamiento, estructura mecánica y sistema de suministro de energía.


Entre estos, dos microcontroladores inalámbricos basados en ESP32 sirven como el núcleo del sistema, responsables del control del motor y la operación remota; los actuadores AKA10-9 KV60 integrados en las ruedas izquierda y derecha proporcionan la salida de potencia, permitiendo el movimiento hacia adelante, la dirección y el frenado mediante control diferencial.


El chasis de la silla de ruedas soporta al usuario y conecta todos los módulos funcionales, formando una plataforma móvil estable; las dos baterías diseñadas a medida en la parte inferior proporcionan energía continua y estable a toda la unidad, permitiendo así una movilidad inteligente eficiente y fiable.


aka10-9-kv60-electric-wheelchair-1


Rendimiento de la silla de ruedas eléctrica


En la práctica, esta silla de ruedas eléctrica personalizada logra las siguientes características y métricas de rendimiento:


Plegable

Velocidad de desplazamiento

Autonomía

Admite operación inalámbrica

Admite carga rápida

Sí

5.3km/h

12.5km

Sí

Sí


En el uso real, estas especificaciones precisas no son simplemente métricas técnicas, sino también la base para que Christina se libere de sus limitaciones:


  • Verdadera libertad de movimiento

Al simplificar significativamente la estructura mecánica mediante actuadores altamente integrados, esta silla de ruedas logra un plegado con un solo toque. Ya no es una carga para viajar, sino un compañero que cabe fácilmente en un maletero, permitiendo a Christina emprender un nuevo viaje en cualquier momento y lugar.


  • El ritmo de una vida tranquila

Una velocidad máxima de 5.3 km/h coincide con el ritmo de caminata rápida de un adulto. Esto no solo garantiza una seguridad absoluta, sino que también permite a Christina caminar lado a lado con su familia al ritmo más natural. Ya no es una espectadora “empujada”, sino una verdadera compañera en la vida.


  • Sin más ansiedad por la autonomía

Con una autonomía de 12.5 km y tecnología de carga rápida, incluso las salidas espontáneas pueden realizarse con facilidad. Para Christina, cada kilómetro adicional le da la confianza para explorar el mundo.


  • Control al alcance de los dedos

Dada la fuerza limitada en las manos de Christina, la función de control inalámbrico se ha convertido en el “alma” de la silla de ruedas. Ya no necesita esforzarse para mover un joystick pesado; con un ligero movimiento de los dedos, puede dirigir la silla con precisión. En ese momento, finalmente ha recuperado el derecho perdido de decidir su propia dirección.


De sillas de ruedas manuales a eléctricas: la evolución de la propulsión


En el campo de la rehabilitación y la asistencia a la movilidad, las sillas de ruedas han experimentado una transición significativa de la propulsión manual a la eléctrica. Las primeras sillas de ruedas manuales dependían principalmente de la fuerza de la parte superior del cuerpo del usuario para moverse. Gracias a su estructura simple y menor costo, fueron ampliamente adoptadas para necesidades básicas de movilidad. Sin embargo, este enfoque impulsado por el usuario presenta limitaciones claras durante el uso prolongado, en terrenos complejos y bajo cargas pesadas. No solo provoca fatiga en el usuario, sino que también tiene dificultades para satisfacer mayores exigencias de eficiencia y comodidad.


Con los avances en la tecnología de motores y sistemas de control, las sillas de ruedas eléctricas se han convertido gradualmente en la solución predominante. Al incorporar sistemas impulsados por motor, las sillas pueden lograr movilidad automatizada, reduciendo significativamente el esfuerzo físico requerido por los usuarios y mejorando notablemente la precisión y estabilidad del control del movimiento. Desde una perspectiva de ingeniería, este cambio representa no solo una mejora en los métodos de propulsión, sino también la evolución de las sillas de ruedas de estructuras puramente mecánicas a sistemas mecatrónicos.


Comparación de sillas de ruedas manuales y eléctricas

Categoría

Silla de ruedas manual

Silla de ruedas eléctrica

Tipo de accionamiento

Manual

Eléctrico

Precisión operativa

Baja

Alta

Uso a largo plazo

Propensa a la fatiga

Sin esfuerzo

Funcionalidad

Ninguna

Admite controles inteligentes y funciones adicionales


Como muestra la comparación, las sillas de ruedas eléctricas no solo ofrecen una experiencia de usuario significativamente mejorada, sino que su principal ventaja radica en el salto de rendimiento aportado por el sistema de accionamiento. Esto convierte el “diseño del motor y del sistema de accionamiento” en un factor clave para determinar la competitividad del producto. El sistema de accionamiento es el núcleo de una silla de ruedas eléctrica, y como componente clave para la salida de potencia, el rendimiento del motor determina directamente la potencia global, la experiencia de manejo y la autonomía.


La tendencia hacia la personalización en las sillas de ruedas eléctricas


A medida que las demandas de los usuarios continúan aumentando, las sillas de ruedas eléctricas evolucionan hacia una mayor inteligencia, mayor integración, mayor eficiencia y mayor seguridad. Los productos estandarizados tradicionales son cada vez menos capaces de satisfacer las necesidades de diversos escenarios de uso. Cada vez más usuarios optan por sillas de ruedas eléctricas personalizadas, principalmente debido a las diferencias individuales y la gran diversidad de entornos de uso.


Por un lado, los usuarios varían significativamente en tipo de cuerpo, condición física y necesidades de uso a largo plazo. Los diseños estandarizados a menudo no logran proporcionar soporte y comodidad ideales, mientras que las soluciones personalizadas pueden mejorar eficazmente el ajuste ergonómico y la experiencia del usuario a largo plazo. Por otro lado, los entornos de los usuarios difieren considerablemente (por ejemplo, interiores, exteriores o terrenos complejos), creando distintas demandas sobre el tren motriz, el rendimiento de manejo y la estabilidad — una tendencia que impulsa aún más la evolución de los sistemas de accionamiento hacia una “configuración bajo demanda”. Al mismo tiempo, con el avance de las tecnologías de control inteligente e interacción, la demanda de los usuarios por combinaciones de funciones personalizadas — como control remoto y monitoreo de datos — continúa creciendo.


Desde la perspectiva del desarrollo de la industria, la tendencia hacia la personalización también está respaldada por datos de mercado. Según el “Wheelchair Market Growth Scenario 2025–2035”, la demanda de los consumidores por configuraciones personalizadas, multifuncionalidad y productos de alta comodidad continúa aumentando, impulsando a las empresas a introducir continuamente soluciones ajustables y personalizadas. Además, otro estudio de la industria indica que el mercado global de sillas de ruedas crecerá de aproximadamente 8.9 mil millones de dólares en 2025 a 21.8 mil millones de dólares para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.8 %. En este contexto, la “personalización y el mayor confort” se han convertido en motores clave del crecimiento del mercado.


En este contexto, los motores ya no son simplemente actuadores, sino que se han convertido en los componentes centrales que determinan el rendimiento general y la adaptabilidad de la silla de ruedas. Su desempeño en salida de par, precisión de control e integración del sistema impacta directamente el rendimiento de potencia, la experiencia del usuario y el nivel de inteligencia de las sillas de ruedas eléctricas personalizadas.


Desde el punto de vista tecnológico, esta tendencia también impulsa la evolución de los sistemas de accionamiento hacia la modularización y diseños basados en plataformas. Los actuadores altamente integrados están reemplazando gradualmente las configuraciones separadas tradicionales de “motor + controlador + reductor”, lo que no solo reduce la complejidad del sistema, sino que también mejora significativamente la eficiencia de instalación y la fiabilidad. Al mismo tiempo, las arquitecturas de control distribuidas basadas en CAN bus se están convirtiendo en la corriente principal, dotando a todo el sistema de mayor escalabilidad y mejor estabilidad.


En consecuencia, esto impone mayores exigencias al propio motor. No solo debe ofrecer alta densidad de par y alta eficiencia, sino también equilibrar la compacidad estructural, la adaptabilidad ambiental y la fiabilidad operativa a largo plazo. Estos factores constituyen colectivamente los desafíos clave en el diseño de sistemas de accionamiento para sillas de ruedas eléctricas personalizadas.


Factores clave en la selección de motores para sillas de ruedas eléctricas


Para aplicaciones que requieren alta densidad de par y soluciones de accionamiento altamente integradas, el actuador integrado AKA10-9 KV60 proporciona un soporte técnico fiable para sillas de ruedas eléctricas.


  • Capacidad de salida de par

El motor debe proporcionar suficiente par para soportar el arranque, la aceleración y la subida de pendientes, garantizando estabilidad bajo condiciones de carga variables.


En términos de capacidad de salida de par, el AKA10-9 KV60 presenta alta densidad de par y un excelente rendimiento de entrega de potencia. Combinado con su diseño de reducción mediante engranajes planetarios, este actuador proporciona una fuerza de accionamiento estable y suficiente durante el arranque, la aceleración y la subida de pendientes.


Gracias a su robusta salida de par, esta silla de ruedas eléctrica mantiene un funcionamiento estable en diversas condiciones de carretera y logra una entrega eficiente de potencia dentro de un espacio de instalación limitado. Esto no solo facilita un diseño ligero del conjunto, sino que también mejora significativamente la capacidad de subida y el rendimiento de autonomía.


  • Eficiencia energética y autonomía

Los motores de alta eficiencia reducen eficazmente las pérdidas de energía, extendiendo así la autonomía, lo que los convierte en un factor clave para mejorar el rendimiento general del sistema.


En términos de eficiencia energética y autonomía, el motor sin escobillas de alta eficiencia y la solución de accionamiento optimizada reducen eficazmente las pérdidas de energía, ayudando a extender la autonomía de la silla de ruedas, minimizar la generación de calor y mejorar la fiabilidad del sistema, logrando así un mayor tiempo de funcionamiento.


  • Precisión de control

Las sillas de ruedas eléctricas tienen altos requisitos de control a baja velocidad; el motor debe permitir arranques suaves y un ajuste preciso de la velocidad para mejorar la experiencia del usuario.


En términos de precisión de control, el AKA10-9 V3.0 admite múltiples modos de control en lazo cerrado, permitiendo el control sincronizado de posición, velocidad y aceleración. Esto proporciona arranques más suaves y maniobras más precisas a baja velocidad, cumpliendo con los requisitos de comodidad y seguridad de las sillas de ruedas eléctricas.


  • Capacidades de comunicación e integración


Los motores que admiten protocolos de comunicación industrial como CAN bus facilitan la integración del sistema y la expansión de funciones, mejorando la estabilidad general del sistema.


En términos de capacidades de comunicación e integración, el diseño de interfaz CAN aislada del AKA10-9 V3.0 no solo mejora la resistencia a interferencias y la estabilidad de la comunicación, sino que también proporciona una base sólida para la integración del sistema y la expansión de funciones. El diseño de interfaz enchufable de 2+5 pines integra conexiones de energía y señal, mejorando la fiabilidad de la conexión y la resistencia a vibraciones, haciéndolo adecuado para operación a largo plazo en dispositivos móviles.


Especificaciones clave del actuador AKA10-9 KV60

Modelo

Dimensiones del motor

Peso del motor

Par máximo

Velocidad sin carga

Capacidad de carga

AKA10-9 KV60

∅100*70mm

1060g

53Nm

320rpm

50 kg


aka10-9-kv60-actuator


Resumen


Al mirar hacia atrás en este proceso de creación desde cero, el significado de esta silla de ruedas ha trascendido desde hace tiempo el mero logro técnico.


Es difícil imaginar que Osi inicialmente carecía de una formación integral en ingeniería, y aun así, para devolverle a su esposa la capacidad de moverse de manera independiente, eligió empezar desde cero, profundizando en sistemas de control y código de bajo nivel para construir toda la solución de accionamiento pieza por pieza. Esto no fue simplemente un largo proceso de fabricación, sino una elección valiente: cuando los productos estandarizados existentes no lograron satisfacer las necesidades de su ser querido, no comprometió sus expectativas, sino que decidió crear la solución por sí mismo. Esta motivación pura, nacida de la vida real, ha dotado a componentes fríos e inertes de la fuerza más genuina y conmovedora.


Desde una perspectiva más amplia, el esfuerzo de Osi refleja la trayectoria evolutiva de toda la industria de asistencia a la movilidad. La evolución de sillas de ruedas manuales a eléctricas representa, en esencia, un salto generacional en los sistemas de propulsión. La introducción de motores eléctricos transformó las sillas de ruedas de herramientas mecánicas dependientes únicamente de la fuerza humana en sistemas electromecánicos inteligentes con capacidades automatizadas. Esto no solo redujo significativamente la carga física de los usuarios, sino que también, mediante un control electrónico preciso, abrió infinitas posibilidades para funciones como control remoto y evitación automática de obstáculos.


Hoy, en medio de una creciente demanda de personalización, el papel del motor está experimentando un cambio fundamental. Ya no es simplemente un componente pasivo que ejecuta órdenes; en cambio, está evolucionando hacia el elemento central que determina el rendimiento general y la experiencia del usuario del dispositivo. Como ha demostrado Osi en la práctica: un actuador integrado con alta densidad de par, capacidades de control multibucle e interfaces de comunicación estables puede lograr la salida de potencia más eficiente dentro de un espacio extremadamente limitado, logrando un equilibrio perfecto entre autonomía, maniobrabilidad y fiabilidad del sistema.


De cara al futuro, la evolución de los sistemas de propulsión no muestra señales de detenerse. A medida que la tecnología de control inteligente y las necesidades personalizadas se integran profundamente, los sistemas de accionamiento de sillas de ruedas eléctricas continuarán evolucionando hacia una mayor eficiencia, mayor integración y una mayor adaptabilidad ambiental. Esto no es solo un avance tecnológico, sino una continuación de la compasión — llevando soluciones de accionamiento de alto rendimiento a más hogares como el de Osi y Christina, y abriendo nuevas posibilidades para redefinir la libertad a través de dispositivos de asistencia para la rehabilitación.

Artículos relacionados
Servomotor: ¿cómo funciona?
Servomotor: ¿cómo funciona?
Un servomotor (Servo Motor) es un tipo de motor capaz de controlar con precisión la posición, la velocidad y el ángulo. Se utiliza generalmente junto con sistemas de retroalimentación, como codificadores o resolutores, para proporcionar retroalimentación
Oct 07,2023
¿Qué es un motor de par sin marco? Ventajas clave en el diseño de articulaciones robóticas
¿Qué es un motor de par sin marco? Ventajas clave en el diseño de articulaciones robóticas
Análisis detallado de las ventajas clave de los motores de par sin marco en el diseño de articulaciones robóticas, impulsando aplicaciones de robots inteligentes ligeros, de alto par y alta precisión
May 19,2026
Selección de actuadores robóticos y motores servo para aplicaciones robóticas
Selección de actuadores robóticos y motores servo para aplicaciones robóticas
Analice la adecuación del rendimiento de los actuadores robóticos y motores servo en aplicaciones como robots móviles, humanoides y dispositivos portátiles para garantizar una selección óptima y un movimiento eficiente y preciso.
Mar 25,2026