Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
什么决定了机器人关节的运动平滑性?
一体化执行器如何提升机器人运动平滑性
机器人运动平滑性的未来发展方向
结论

什么让机器人关节运动更“丝滑”?关键因素全解析

CubeMars / 2026-05-27 10:40:21

随着人形机器人、外骨骼系统、四足机器人以及协作机械臂不断发展,运动平滑性已经成为衡量机器人性能重要的指标之一。一个运动丝滑的机器人关节,不仅能够提升精度与稳定性,还能带来更加自然的人机交互体验。


机器人运动的平滑程度会直接影响其在真实应用场景中的表现。


对于人形机器人而言,运动不稳定或动作顿挫会降低行走平衡能力和动态协调性。在外骨骼系统中,不良的运动品质可能影响穿戴舒适性与使用安全。而协作机器人与机械臂同样依赖平滑的关节控制来实现精准操作与重复运动。


高质量的执行器运动平滑性通常会带来一系列直接的性能提升,例如更优秀的低速控制能力、更低的振动与噪音表现、更精准的力控制能力,以及更自然流畅的运动轨迹。同时,它还能提升位置控制精度,并在与人交互的场景中提供更安全、更稳定的体验。


随着机器人系统不断向轻量化和高功率密度方向发展,在有限体积内实现高扭矩输出的同时保持运动平滑性,也变得越来越具有挑战性。


那么,究竟是什么决定了机器人关节的“丝滑感”?


答案远不止电机功率本身。机器人运动品质实际上由电机设计、减速结构、编码器反馈、控制算法以及执行器集成方案等多个因素共同决定。在现代机器人系统中,即使这些环节只有细微优化,也能显著提升整体动态性能与运动稳定性。


什么决定了机器人关节的运动平滑性?


低齿槽转矩提升运动品质


影响机器人关节平滑性的一个重要因素是齿槽转矩(Cogging Torque)。


齿槽转矩是由电机磁钢与定子槽之间磁吸效应产生的非理想阻力。过大的齿槽转矩通常会导致机器人关节在低速运行时出现卡顿或不均匀运动。


在人形机器人步行、机械臂控制以及康复机器人等应用中,低速运动的平滑性尤为关键。即使很小的转矩波动,也可能影响运动精度与控制稳定性。


为了降低齿槽效应,现代机器人电机通常会采用:

  • 优化磁路设计

  • 高极对数结构

  • 精密绕组设计


例如无框力矩电机架构技术就能够帮助执行器在整个运动过程中输出更加稳定、连续的扭矩。



减速器背隙影响关节精度


另一个关键因素是减速器背隙(Backlash)。


背隙是指减速器内部传动结构之间存在的微小机械间隙。过大的背隙会在运动换向时引入延迟、振动以及定位误差。


在机器人关节中,降低背隙对于多种高性能应用尤为关键,主要包括:

  • 动态步行机器人

  • 力控系统

  • 高精度机械臂

  • 人机交互机器人


不同的传动方案各自具有不同优势:

  • 谐波减速器:通常具备极低背隙与较高定位精度

  • 行星减速系统:结构紧凑,具备较高扭矩密度

  • QDD(准直驱)系统:更强调回驱性与动态响应能力


ake90-8


合理选择减速结构,对于提升执行器整体运动平滑性与控制性能具有重要意义。


编码器反馈影响运动稳定性


编码器反馈同样是实现平滑机器人运动的重要组成部分。


执行器控制器需要依赖编码器信号来判断电机位置、速度以及扭矩输出。如果反馈分辨率不足或信号不稳定,就可能导致振动、震荡以及运动不精准。


这也是为什么越来越多高性能机器人动力模组开始采用双编码器(Dual Encoder)方案。


一个双编码器执行器通常由电机侧编码器与输出侧编码器共同组成。这种方案能够同时获取电机端与输出端的运动状态,从而进一步提升执行器整体控制性能。


相比传统方案,双编码器结构通常能够带来以下优势:

  • 更高的位置控制精度

  • 更精准的扭矩控制能力

  • 更优秀的背隙补偿效果

  • 更稳定的运动同步性能

  • 更准确的力反馈表现


在人形机器人、外骨骼系统以及高动态机器人平台中,双编码器方案能够有效提升关节运动的平滑性与一致性,因此正在被越来越广泛地应用于高性能机器人执行器中。


与此同时,单编码器执行器在部分应用场景下依然具有明显优势,例如:

  • 更低的系统复杂度

  • 更低的整体成本

  • 更紧凑的集成结构

  • 更适合轻量化机器人平台


因此,当前许多机器人执行器平台都会根据不同应用需求,同时提供双编码器与单编码器两种配置方案,以平衡性能、成本与系统集成度。


在实际机器人应用中,不同动力模组往往会针对特定的关节需求进行优化设计。以 CubeMars 的部分机器人动力模组为例,不同型号在编码器架构、扭矩特性、减速比以及结构设计方面均有所侧重。


典型型号示例

型号

编码器类型

关键特性

AK40-10 KV170

单编码器

低惯量设计;高转速能力

AK45-10 KV75

单编码器

紧凑结构;轻量化设计;适用于小型机器人关节

AK80-9 V3.0 KV100

双编码器

平衡扭矩与动态响应;高控制精度

AK10-9 V3.0 KV60

双编码器

高扭矩输出;高稳定性控制

AK80-64 KV80

双编码器

64:1高减速比;高扭矩低速控制


先进电机控制算法同样关键


仅依靠硬件性能,并不足以实现高质量的机器人平滑运动,控制算法同样发挥着关键作用。目前,FOC(磁场定向控制)已经成为机器人电机控制中广泛应用的主流方案之一。


相比传统控制方式,FOC 控制通常能够带来:

  • 更稳定的电流输出

  • 更低的转矩波动

  • 更优秀的低速运行表现

  • 更快的动态响应能力

  • 更平滑的加减速过程


当高性能控制算法与高精度编码器、优化电机结构相结合时,能够进一步提升机器人关节的运动稳定性、响应速度以及整体运动品质。


机械集成与结构设计


机械结构设计同样会直接影响机器人关节的运动平滑性。如果结构刚性不足,或者关节本身重量过大,在高速运动或动态负载下,就更容易产生振动、不稳定以及控制误差等问题。


因此,现代机器人执行器在结构设计上开始更加关注以下几个方向:

  • 高度集成化设计

  • 轻量化结构方案

  • 中空轴设计

  • 高刚性外壳结构

  • 高效热管理能力


相比传统结构,中空轴设计能够为线束、传感器以及驱动系统提供更加灵活的内部布线空间,同时有助于提升机器人关节的整体集成度与空间利用效率。


目前,采用中空行星动力模组的方案正在越来越多地应用于高集成度机器人关节中。这类结构在保持紧凑尺寸的同时,还能够提供较高的扭矩输出能力,因此尤其适用于人形机器人、外骨骼以及协作机器人等对结构紧凑性与空间布局要求较高的应用场景。


akh-70-16-kv41-robotic-actuator-list


与此同时,高度集成化执行器还能够减少装配过程中的机械误差与连接复杂度,在提升系统可靠性的同时,也有助于提高整体运动一致性。


一体化执行器如何提升机器人运动平滑性


除了电机、减速器以及控制算法本身之外,执行器的集成方式同样会对机器人运动平滑性产生直接影响。


传统机器人系统通常需要分别集成电机、减速器、编码器以及驱动器,并通过外部线束与机械结构进行连接。这种分体式架构不仅会增加系统复杂度,同时也可能引入更多机械误差、结构间隙以及信号同步问题。


相比之下,一体化机器人执行器会将电机、减速机构、编码器以及驱动控制系统进行高度集成,从而减少外部连接与中间传动环节。


这种集成化结构通常能够带来更稳定的系统动态表现。


首先,由于内部结构经过统一设计与匹配,执行器整体刚性与运动一致性通常会更高,从而减少高速运动过程中的振动与结构误差。


其次,更短的传动链路与更紧凑的结构布局,也有助于降低连接部件带来的间隙累积与微小形变问题,从而进一步提升低速运动平滑性与控制稳定性。


与此同时,高度集成化设计还能够优化编码器、驱动器与电机之间的信号协同效率,在高动态运动过程中实现更加稳定的反馈控制能力。


尤其在人形机器人、四足机器人以及外骨骼系统等高动态平台中,多关节运动往往需要较高的同步性与控制一致性。因此,一体化执行器正在越来越多地应用于高性能机器人关节系统之中。


机器人运动平滑性的未来发展方向


随着人形机器人、外骨骼系统以及高动态机器人平台持续发展,机器人对于运动平滑性与动态控制能力的要求也正在不断提升。


未来机器人运动系统的优化,预计将会围绕执行器硬件、运动控制以及智能算法等多个方向展开。


更高性能的执行器硬件


为了在有限空间内实现更加自然且高动态的运动表现,机器人执行器正在持续向更高性能方向发展,包括:

  • 更高的扭矩密度

  • 更低的转动惯量

  • 更优秀的回驱性能

  • 更高集成度的结构设计


这些优化能够帮助机器人在提升输出能力的同时,进一步改善动态响应速度、低速控制稳定性以及整体运动灵活性。


与此同时,更轻量化的结构设计也有助于降低关节负载与运动惯性,从而减少运动过程中的振动与控制误差。


更精准的运动控制系统


除了硬件本身之外,控制系统对于机器人运动品质同样具有决定性影响。


未来机器人平台预计将进一步提升:

  • 力控制精度

  • 低速运动稳定性

  • 动态响应带宽

  • 多关节同步控制能力

  • 状态反馈精度


随着高带宽控制系统与高精度反馈技术不断发展,机器人关节将能够实现更加连续、稳定且自然的运动轨迹。


对于人形机器人而言,这种控制能力的提升尤其重要,因为复杂步态控制与动态平衡系统往往需要多个关节同时进行高频率协同控制。


AI辅助运动控制与动态优化


近年来,AI技术也正在逐渐进入机器人运动控制领域。


相比传统固定参数控制方式,未来系统可能会更多结合:

  • AI辅助运动控制

  • 自适应动态补偿

  • 智能摩擦与背隙优化

  • 实时运动状态预测

  • 环境感知与运动协同优化


通过结合实时传感器数据与动态模型,机器人系统能够进一步提升对复杂环境的适应能力,并在不同负载、地形以及运动状态下保持更加稳定的运动表现。


对于未来机器人行业而言,目标已经不仅仅是实现基础运动能力,而是让机器人在复杂真实环境中具备更加自然、稳定且高效的运动表现,从而更好地适应人机交互、动态作业以及复杂任务执行等应用需求。


结论


机器人运动的平滑性是多项技术共同优化的结果。齿槽转矩、减速器背隙、编码器精度、电机控制算法以及执行器集成方案等因素,都会对最终运动品质产生重要影响。


随着机器人系统不断向更动态、更拟人化方向发展,具备高性能控制与高精度反馈能力的机器人执行器,也将在下一代机器人应用中发挥越来越关键的作用。

相关文章
如何在机器人手臂中使用伺服电机
如何在机器人手臂中使用伺服电机
在机器人手臂中使用伺服电机涉及多个步骤,需要合适的硬件和软件配置,以确保电机可以实现所需的精确控制。
2023-10-11
CubeMars × Formula 2025 | 驱动无人驾驶的冠军力量
CubeMars × Formula 2025 | 驱动无人驾驶的冠军力量
让我们一起来探索Chalmers Formula Student如何通过强大的AK10-9电机在FSG Driverless Cup中取胜。探索他们在自主赛车中树立新标准的创新方法,展示工程卓越和尖端技术。
2025-10-16
Baleka:强劲弹跳力和快速机动性的双足机器人
Baleka:强劲弹跳力和快速机动性的双足机器人
在现代科技的驱动下,机器人技术日新月异,开普敦大学的研究团队近日推出了一款引人注目的双足机器人,名为Baleka。这款机器人不仅令人印象深刻,更展示了其在前沿科研中的潜力和应用。
2024-06-24
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示