Warum eine DIY-Elektro-Rollstuhl bauen
1. Die Antriebskraft der Liebe
2. Die Antriebskraft des Motors
Wie man einen elektrischen Rollstuhl baut: Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung
Systemarchitektur des elektrischen Rollstuhls
Leistungsdaten des elektrischen Rollstuhls
Vom manuellen zum elektrischen Rollstuhl: Die Evolution des Antriebs
Der Trend zur Individualisierung bei elektrischen Rollstühlen
Schlüsselfaktoren bei der Auswahl von Motoren für elektrische Rollstühle
Zusammenfassung

Wie der Bau eines elektrischen Rollstuhls mit zwei Motoren von Grund auf einer in ihrer Mobilität eingeschränkten Ehefrau die Freiheit zurückgab

CubeMars / Apr 02,2026

Warum eine DIY-Elektro-Rollstuhl bauen

 

Für viele Menschen ist ein Rollstuhl lediglich ein Fortbewegungsmittel. Für Christina, die Ehefrau von Osi, bedeutet er jedoch „die Freiheit, sich selbstständig bewegen zu können“.


Christina leidet an Muskeldystrophie. Sie hat die Fähigkeit zu gehen verloren, und selbst einfache Bewegungen wie das Heben der Arme sind äußerst schwierig. Für die meisten Menschen ist ein Spaziergang oder ein spontaner Ausflug eine Entscheidung, über die man nicht nachdenken muss; für sie hingegen ist jeder Ausgang auf die Hilfe und Begleitung anderer angewiesen, und „die Freiheit, alleine hinauszugehen“ ist zu einem kaum erreichbaren Luxus geworden.

 

Osi war nicht bereit, dies zu akzeptieren.

 

Er wollte nicht, dass „eingeschränkte Mobilität“ gleichbedeutend mit „einem eingeschränkten Leben“ ist. Er wollte, dass Christina weiterhin nach draußen gehen und am Leben teilnehmen kann, anstatt in einer kleinen Welt eingeschlossen zu sein. Deshalb traf er eine Entscheidung – einen elektrischen Rollstuhl für sie zu bauen.

 

Dieser musste faltbar und leicht genug sein, um einfach transportiert und verstaut werden zu können; er musste eine stabile und ausreichende Leistung bieten, um kleine Steigungen problemlos zu bewältigen; er benötigte eine Reichweite von etwa 10 km sowie eine Schnellladefunktion für den häufigen täglichen Gebrauch; und vor allem musste er eine leichte drahtlose Steuerung unterstützen, damit Christina ihn trotz eingeschränkter Handbeweglichkeit selbstständig bedienen kann.

 

Was diese scheinbar ferne Idee Schritt für Schritt in die Realität verwandelte, waren zwei völlig unterschiedliche, aber gleichermaßen entscheidende „Antriebskräfte“.

 

1. Die Antriebskraft der Liebe


Die erste Antriebskraft entspringt der Emotion. Es ist Osis Wunsch, dass seine geliebte Frau ihre Bewegungsfreiheit zurückerlangt – ein Entschluss, der keinen Kompromiss zulässt.

 

Doch sie erkannten schnell, dass die Herausforderung weit über das einfache „Bauen eines elektrischen Rollstuhls“ hinausging.

 

Die auf dem Markt erhältlichen Produkte waren entweder zu schwer, um problemlos in ein Auto geladen zu werden, oder ihre Abmessungen machten ein komfortables Sitzen am Esstisch unmöglich; oder sie verfügten nicht über genügend Leistung, um selbst kleine Steigungen zu bewältigen; oder ihre Bedienung war so kompliziert, dass sie für Nutzer, die ihre Arme nicht heben können, praktisch unbrauchbar waren.

 

Dies war kein Problem fehlender Funktionen – vielmehr waren diese Produkte nie wirklich für jemanden wie Christina konzipiert worden.


Daher wurde dieser Rollstuhl von Grund auf neu definiert. Er musste nicht die allgemeinen Bedürfnisse von Tausenden erfüllen; er musste lediglich perfekt auf den Lebensrhythmus einer einzigen Person abgestimmt sein.


2. Die Antriebskraft des Motors

 

Wenn „Liebe“ die Idee hervorgebracht hat, so waren es Ingenieurkunst und Technologie, die sie Wirklichkeit werden ließen.

 

Sobald die Anforderungen klar definiert waren, wurden auch die Herausforderungen konkret:

 

● Wie lässt sich ausreichende Leistung bei gleichzeitig geringem Gewicht gewährleisten?

 

● Wie kann Stabilität und Zuverlässigkeit auf Steigungen sichergestellt werden?

 

● Wie kann in einem begrenzten Bauraum ein effizientes und präzise steuerbares Antriebssystem realisiert werden?

 

Letztlich führen all diese Fragen auf einen zentralen Faktor zurück: die Auslegung des Antriebssystems.

 

Innerhalb dieses Systems ist der Motor nicht mehr nur ein einfacher Aktuator, sondern der „Kern“, der die Leistungsgrenzen des gesamten Systems bestimmt. Er entscheidet darüber, ob der Rollstuhl Steigungen mühelos bewältigen und stabil fahren kann, beeinflusst die Regelgenauigkeit, die Energieeffizienz sowie die Kompaktheit der Gesamtstruktur. Mit anderen Worten: Wie weit dieser Rollstuhl fahren kann, wie stabil er ist und wie einfach er zu bedienen ist, hängt maßgeblich von der Auswahl und Nutzung des Motors ab.

 

Aus genau diesem Grund ist dieses Projekt nicht länger nur „der Bau eines Rollstuhls für die Ehefrau“. Es ist in eine konkretere Phase eingetreten: den Aufbau eines vollständig maßgeschneiderten elektrischen Antriebssystems von Grund auf, um einen exklusiv auf Christina zugeschnittenen Rollstuhl zu schaffen.

 

Wie man einen elektrischen Rollstuhl baut: Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung

 

 

Systemarchitektur des elektrischen Rollstuhls

 

Der von Osi entwickelte elektrische Rollstuhl besteht hauptsächlich aus einer zentralen Steuereinheit, Antriebsmotoren, einer mechanischen Struktur sowie einem Stromversorgungssystem.

 

Im Kern des Systems befinden sich zwei drahtlose Mikrocontroller auf ESP32-Basis, die für die Motorsteuerung und die Fernbedienung verantwortlich sind; die in die linken und rechten Räder integrierten AKA10-9 KV60-Aktuatoren liefern die Antriebsleistung und ermöglichen Vorwärtsbewegung, Lenkung und Bremsen durch Differenzialsteuerung.

 

Der Rahmen trägt den Benutzer und verbindet alle Funktionsmodule zu einer stabilen mobilen Plattform; die beiden kundenspezifisch entwickelten Batterien im unteren Bereich liefern eine kontinuierliche und stabile Energieversorgung für das gesamte System und ermöglichen so eine effiziente und zuverlässige intelligente Mobilität.


aka10-9-kv60-electric-wheelchair-1


Leistungsdaten des elektrischen Rollstuhls

 

In der Praxis erreicht dieser maßgeschneiderte elektrische Rollstuhl die folgenden Eigenschaften und Leistungskennzahlen:

 

Klappbar

Geschwindigkeit

Reichweite

Drahtlose Steuerung

Schnellladung

Ja

5.3km/h

12.5km

Ja

Ja

 

In der praktischen Anwendung sind diese präzisen Spezifikationen nicht nur technische Kennzahlen, sondern auch die Grundlage dafür, dass Christina ihre Einschränkungen überwinden kann:


  • Wahre Bewegungsfreiheit

Durch die erhebliche Vereinfachung der mechanischen Struktur mittels hochintegrierter Aktuatoren ermöglicht dieser Rollstuhl ein Ein-Knopf-Faltsystem. Er ist kein Hindernis mehr auf Reisen, sondern ein Begleiter, der sich problemlos im Kofferraum verstauen lässt und Christina erlaubt, jederzeit und überall aufzubrechen.

 

  • Das Tempo eines natürlichen Lebens

Eine Höchstgeschwindigkeit von 5,3 km/h entspricht dem zügigen Gehtempo eines Erwachsenen. Dies gewährleistet nicht nur Sicherheit, sondern erlaubt es Christina auch, im gleichen Rhythmus neben ihrer Familie zu gehen. Sie ist nicht länger eine „mitgeschobene“ Person, sondern ein echter Teil des gemeinsamen Lebens.

 

  • Keine Reichweitenangst mehr

Mit einer Reichweite von 12,5 km und Schnellladefunktion sind selbst spontane Ausflüge problemlos möglich. Für Christina bedeutet jeder zusätzliche Kilometer mehr Vertrauen, die Welt zu erkunden.

 

  • Kontrolle mit den Fingerspitzen

Aufgrund ihrer eingeschränkten Handkraft ist die drahtlose Steuerung zum „Herzstück“ dieses Rollstuhls geworden. Sie muss keinen schweren Joystick mehr bewegen; mit einer leichten Bewegung der Fingerspitzen kann sie die Richtung präzise steuern. In diesem Moment hat sie das lange verlorene Recht zurückgewonnen, selbst über ihren Weg zu entscheiden.

 

Vom manuellen zum elektrischen Rollstuhl: Die Evolution des Antriebs

 

Im Bereich der Rehabilitation und Mobilitätshilfen haben Rollstühle einen bedeutenden Wandel von manueller zu elektrischer Fortbewegung durchlaufen. Frühe manuelle Rollstühle waren hauptsächlich auf die Oberkörperkraft der Nutzer angewiesen. Aufgrund ihrer einfachen Struktur und geringeren Kosten wurden sie weit verbreitet für grundlegende Mobilitätsbedürfnisse eingesetzt. Dieser auf menschlicher Kraft basierende Ansatz weist jedoch bei längerer Nutzung, in komplexem Gelände und unter hoher Belastung deutliche Einschränkungen auf. Er führt nicht nur zu schneller Ermüdung, sondern kann auch höhere Anforderungen an Effizienz und Komfort kaum erfüllen.

 

Mit den Fortschritten in der Motorentechnologie und den Steuerungssystemen sind elektrische Rollstühle nach und nach zur dominierenden Lösung geworden. Durch den Einsatz motorischer Antriebssysteme ermöglichen sie eine automatisierte Fortbewegung, wodurch der körperliche Aufwand der Nutzer erheblich reduziert und gleichzeitig die Präzision und Stabilität der Bewegungssteuerung deutlich verbessert wird. Aus ingenieurtechnischer Sicht stellt dieser Wandel nicht nur ein Upgrade der Antriebsart dar, sondern auch die Entwicklung vom rein mechanischen System hin zu einem mechatronischen Gesamtsystem.

 

Vergleich zwischen manuellen und elektrischen Rollstühlen

Kategorie

Manueller Rollstuhl

Elektrischer Rollstuhl

Antriebsart

Manuell

Elektrisch

Bedienpräzision

Niedrig

Hoch

Langzeiteinsatz

Ermüdungsanfällig

Kraftsparend

Funktionalität

Keine

Unterstützt intelligente Steuerung und Zusatzfunktionen

 

Wie der Vergleich zeigt, bieten elektrische Rollstühle nicht nur ein deutlich verbessertes Nutzungserlebnis, sondern ihr entscheidender Vorteil liegt im Leistungssprung des Antriebssystems. Dadurch wird das „Design von Motor und Antriebssystem“ zu einem zentralen Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit eines Produkts. Das Antriebssystem bildet den Kern eines elektrischen Rollstuhls, und als Schlüsselkomponente der Leistungsabgabe bestimmt die Motorleistung direkt die Gesamtleistung, das Fahrverhalten und die Reichweite.


Der Trend zur Individualisierung bei elektrischen Rollstühlen

 

Mit steigenden Nutzeranforderungen entwickeln sich elektrische Rollstühle zunehmend in Richtung höherer Intelligenz, stärkerer Integration, größerer Effizienz und verbesserter Sicherheit. Traditionelle standardisierte Produkte können die vielfältigen Anwendungsszenarien immer weniger abdecken. Immer mehr Nutzer entscheiden sich daher für maßgeschneiderte elektrische Rollstühle, was vor allem auf individuelle Unterschiede und die hohe Vielfalt der Einsatzumgebungen zurückzuführen ist.

 

Einerseits unterscheiden sich Nutzer erheblich in Körperbau, physischem Zustand und langfristigen Nutzungsanforderungen. Standardisierte Designs können oft weder optimalen Halt noch Komfort bieten, während maßgeschneiderte Lösungen die ergonomische Anpassung verbessern und das langfristige Nutzungserlebnis deutlich erhöhen. Andererseits variieren die Einsatzumgebungen stark (z. B. Innenräume, Außenbereiche oder komplexes Gelände), wodurch unterschiedliche Anforderungen an Antrieb, Fahrverhalten und Stabilität entstehen. Dies treibt die Entwicklung hin zu „bedarfsorientierten“ Antriebssystemen weiter voran. Gleichzeitig wächst mit der Entwicklung intelligenter Steuerungs- und Interaktionstechnologien auch die Nachfrage nach personalisierten Funktionen wie Fernsteuerung und Datenüberwachung.

 

Aus Marktperspektive wird dieser Trend ebenfalls bestätigt. Laut dem Bericht „Wheelchair Market Growth Scenario 2025–2035“ steigt die Nachfrage nach personalisierten Konfigurationen, Multifunktionalität und hohem Komfort kontinuierlich an, was Unternehmen dazu veranlasst, verstärkt anpassbare Lösungen anzubieten. Eine weitere Studie prognostiziert, dass der globale Rollstuhlmarkt von etwa 8,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 21,8 Milliarden US-Dollar bis 2033 wachsen wird, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,8 %. In diesem Kontext sind „Individualisierung und Komfortsteigerung“ zentrale Wachstumstreiber.

 

In diesem Trend sind Motoren nicht mehr nur einfache Aktoren, sondern zentrale Komponenten, die die Gesamtleistung und Anpassungsfähigkeit des Rollstuhls bestimmen. Ihre Eigenschaften hinsichtlich Drehmoment, Regelgenauigkeit und Systemintegration beeinflussen direkt die Leistungsfähigkeit, das Nutzererlebnis und den Intelligenzgrad maßgeschneiderter elektrischer Rollstühle.

 

Technologisch führt dieser Trend zudem zu einer Entwicklung hin zu modularen und plattformbasierten Antriebssystemen. Hochintegrierte Aktoren ersetzen zunehmend traditionelle Kombinationen aus „Motor + Treiber + Getriebe“. Dies reduziert die Systemkomplexität erheblich und steigert gleichzeitig die Installations­effizienz und Zuverlässigkeit. Parallel dazu setzen sich verteilte Steuerungsarchitekturen auf Basis von CAN-Bus durch, wodurch die Skalierbarkeit und Systemstabilität deutlich verbessert werden.

 

Daraus ergeben sich höhere Anforderungen an den Motor selbst: Er muss nicht nur eine hohe Drehmomentdichte und Effizienz bieten, sondern auch kompakt, robust gegenüber Umwelteinflüssen und langfristig zuverlässig sein. Diese Faktoren stellen die zentralen Herausforderungen bei der Entwicklung von Antriebssystemen für maßgeschneiderte elektrische Rollstühle dar.


Schlüsselfaktoren bei der Auswahl von Motoren für elektrische Rollstühle


Für Anwendungen mit hoher Drehmomentdichte und integrierten Antriebslösungen bietet der integrierte Aktor AKA10-9 KV60 eine zuverlässige technische Grundlage für elektrische Rollstühle.


  • Drehmomentleistung

Der Motor muss ausreichend Drehmoment für Anfahren, Beschleunigung und Steigungen liefern und gleichzeitig unter wechselnden Lastbedingungen stabil bleiben.

Der AKA10-9 KV60 zeichnet sich durch hohe Drehmomentdichte und starke Leistungsabgabe aus. In Kombination mit seinem Planetengetriebe liefert dieses Modul eine stabile und ausreichende Antriebskraft beim Starten, Beschleunigen und Bergauffahren.

Dank dieser starken Drehmomentleistung arbeitet der Rollstuhl unter verschiedenen Straßenbedingungen stabil und ermöglicht eine effiziente Leistungsübertragung auf kleinem Bauraum. Dies unterstützt nicht nur ein leichtes Gesamtdesign, sondern verbessert auch deutlich die Steigfähigkeit und Reichweite.

 

  • Energieeffizienz und Reichweite

Hocheffiziente Motoren reduzieren Energieverluste und verlängern die Reichweite, was sie zu einem Schlüsselfaktor für die Systemleistung macht.

Der bürstenlose Hochleistungsmotor und die optimierte Antriebslösung minimieren Energieverluste, reduzieren Wärmeentwicklung und erhöhen die Systemzuverlässigkeit, wodurch eine größere Reichweite erreicht wird.

 

  • Regelgenauigkeit

Elektrische Rollstühle erfordern eine präzise Steuerung bei niedrigen Geschwindigkeiten. Der Motor muss sanftes Anfahren und exakte Geschwindigkeitsregelung ermöglichen.

Der AKA10-9 V3.0 unterstützt mehrere geschlossene Regelkreise für Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Dadurch werden sanfte Starts und präzise Manöver bei niedriger Geschwindigkeit ermöglicht, was Komfort und Sicherheit deutlich verbessert.

 

  • Kommunikation und Integration

Motoren mit industriellen Kommunikationsschnittstellen wie CAN-Bus erleichtern die Systemintegration und Funktions­erweiterung.

Die isolierte CAN-Schnittstelle des AKA10-9 V3.0 verbessert die Störfestigkeit und Kommunikationsstabilität. Das 2+5-Pin-Steckdesign integriert Strom- und Signalverbindungen, erhöht die Zuverlässigkeit und verbessert die Vibrationsfestigkeit für den langfristigen Einsatz in mobilen Systemen.


AKA10-9 KV60 – Technische Kenndaten

Modell

Motormaße

Motorgewicht

Spitzendrehmoment

Leerlaufdrehzahl

Tragfähigkeit

AKA10-9 KV60

∅100*70mm

1060g

53Nm

320rpm

50 kg


aka10-9-kv60-actuator


Zusammenfassung

Rückblickend hat dieses Projekt längst die reine technische Umsetzung überschritten.

 

Es ist bemerkenswert, dass Osi ursprünglich keinen umfassenden ingenieurtechnischen Hintergrund hatte. Um seiner Frau die selbstständige Mobilität zurückzugeben, begann er bei null und arbeitete sich Schritt für Schritt in Steuerungssysteme und Low-Level-Code ein, um den gesamten Antrieb selbst zu entwickeln. Dies war nicht nur ein langer Entwicklungsprozess, sondern auch eine bewusste Entscheidung: Als bestehende Produkte den Anforderungen nicht gerecht wurden, entschied er sich nicht für einen Kompromiss, sondern dafür, selbst eine Lösung zu schaffen. Diese aus dem echten Leben entstandene Motivation verleiht den technischen Komponenten eine besondere Bedeutung.

 

Aus einer breiteren Perspektive spiegelt dieses Projekt die Entwicklung der gesamten Branche wider. Der Übergang vom manuellen zum elektrischen Rollstuhl ist im Kern ein Generationswechsel der Antriebssysteme. Durch den Einsatz von Elektromotoren wurden Rollstühle von rein mechanischen Hilfsmitteln zu intelligenten mechatronischen Systemen mit automatisierten Funktionen. Dies reduzierte nicht nur die körperliche Belastung, sondern eröffnete auch neue Möglichkeiten wie Fernsteuerung und automatische Hindernisvermeidung.

 

Heute, im Kontext steigender Individualisierung, verändert sich die Rolle des Motors grundlegend. Er ist nicht länger ein passives Bauteil, sondern entwickelt sich zum zentralen Element, das Leistung und Nutzererlebnis bestimmt. Wie dieses Projekt zeigt, können integrierte Aktoren mit hoher Drehmomentdichte, Mehrkreisregelung und stabiler Kommunikation selbst bei begrenztem Bauraum eine optimale Balance zwischen Reichweite, Steuerbarkeit und Zuverlässigkeit erreichen.

 

Mit Blick auf die Zukunft wird sich die Entwicklung der Antriebssysteme weiter fortsetzen. Mit der Integration intelligenter Steuerung und individueller Anforderungen werden elektrische Rollstühle effizienter, kompakter und anpassungsfähiger. Dies ist nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern auch ein Ausdruck menschlicher Fürsorge—mit dem Ziel, mehr Menschen neue Freiheit zu ermöglichen.

Verwandte Artikel
CubeMars-Motoren: Doppeltes Drehmoment, halbes Gewicht - zeigen Sie uns die Vorteile!
CubeMars-Motoren: Doppeltes Drehmoment, halbes Gewicht - zeigen Sie uns die Vorteile!
Wir freuen uns, Ihnen eine interessante Entdeckung über die CubeMars-Robotermotoren und ihre Leistungen gegenüber der Konkurrenz mitteilen zu können.
Aug 07,2023
Auswahl von Hüft- und Kniegelenkmotoren für humanoide Roboter
Auswahl von Hüft- und Kniegelenkmotoren für humanoide Roboter
Umfassender Leitfaden zur Auswahl von Motoren für Knie- und Hüftgelenke humanoider Roboter, mit Fokus auf Drehmomentanpassung, Wärmemanagement und dynamisches Verhalten zur optimalen Balance von Leistung und Kosten.
Mar 25,2026
Auswahl von Robotermotoren: So wählen Sie den richtigen Motor
Auswahl von Robotermotoren: So wählen Sie den richtigen Motor
Erfahren Sie, wie Sie den richtigen Robotermotor für Ihre Anwendung auswählen, mit praktischen Hinweisen zu Drehmoment, Drehzahl, Leistung, Übersetzung, Feedback und Wärmeleistung.
Sep 06,2023