Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
执行器的本质:从控制到运动的关键转换
执行器类型及工程应用
液压执行器:重载工业的核心方案
气动执行器:高频自动化产线的高效选择
电动执行器:高精度与智能控制的核心
工业执行器技术发展趋势:智能化、柔性化、高性能
总结

工业自动化的执行器类型、应用与未来趋势

CubeMars / 2026-04-09 14:29:49

执行器的本质:从控制到运动的关键转换


执行器不仅是动力来源,更是决定系统性能上限的核心。


在典型的工业自动化系统中,控制器通过驱动器将指令传递给执行器,最终转化为机械运动。执行器的性能直接决定了系统的动态响应能力、定位精度与重复性、能效表现以及热管理效果,同时对整体系统的稳定性起到关键作用。


understand-robotic-actuator-module


执行器类型及工程应用


液压执行器:重载工业的核心方案


液压执行器通过液体压力将能量传递到机械结构中,其在重载场景中的优势不可替代。液压系统能够提供极高的力输出,抗冲击能力强,并且在长时间、高负荷作业条件下保持稳定性,这使其成为工程机械和重工业不可或缺的核心组件。


在实际应用中,像 Caterpillar、Komatsu 等工程机械制造商广泛采用液压执行器来驱动挖掘、提升、压制以及其他高负载作业。这些机械通常需要在不平整或复杂地形下连续作业,同时承担吨级负载,液压执行器能够通过高压液体保持输出力和响应速度,保证设备在极端工况下仍能平稳运行。


此外,液压执行器在系统设计中还具有可扩展性和灵活性。通过调节液压泵压力和流量,可以针对不同负载和作业需求优化执行器性能,支持多自由度的复杂动作组合。这使液压方案在大型工业装备、矿山机械以及港口起重机等高强度应用中仍保持不可替代的地位。


从技术趋势来看,尽管电动执行器在轻中负载场景中逐渐占据优势,但在极端载荷、重工业设备以及需要高抗冲击能力的环境下,液压执行器仍然是最可靠的选择,其稳定性和高力输出的特性难以被其他技术替代。


气动执行器:高频自动化产线的高效选择


气动执行器利用压缩空气驱动机械运动,凭借快速响应和高频重复能力,在自动化生产线中扮演重要角色。与液压系统相比,气动系统在力输出上存在一定局限,但其结构简单、成本较低、维护便捷,适合大量高速重复动作的应用场景。


例如,在食品包装、电子元件分拣、快递分拣中心以及汽车零部件装配线中,SMC Corporation 的气动执行器被广泛使用,能够在高节拍下保证连续动作的可靠性,同时保持系统响应稳定。这些场景通常对位置精度要求相对宽松,但对速度、节拍和长期可靠性有严格要求,气动系统恰好满足了这种需求。


在工程设计上,气动执行器易于与传感器、PLC 或其他控制系统集成,通过调节气压和气流速度可以实现动作幅度、速度及力输出的可控化。此外,现代气动执行器结合智能控制和反馈技术,也在逐步提高精度,拓展其在自动化、协作机器人以及轻工业领域的应用潜力。


尽管气动系统在精密力矩控制和长程稳定性方面不及电动或液压方案,但其高频动作能力、经济性和可靠性使其在高速产线和高节拍操作中仍然具有不可替代的优势,尤其是在大批量生产或自动化物流处理中。


电动执行器:高精度与智能控制的核心


电动执行器通过电机驱动将电能直接转化为机械运动,其在精密控制和智能化应用中的优势日益凸显。依托伺服电机或无刷电机及闭环控制系统,电动执行器能够实现对位置、速度与扭矩的精确调节,在动态响应、控制精度以及系统能效方面表现出显著优势。这使其成为工业机器人与智能移动设备中不可或缺的核心动力组件。


在实际应用中,协作机器人广泛采用电动执行器作为关节驱动单元。这类系统通常需要在有限空间内输出稳定扭矩,同时保证低速运行的平滑性与可控性。在人机协作场景中,执行器不仅需要具备快速响应能力,还必须实现高精度控制与安全稳定的动力输出,以满足复杂作业环境下的实时交互需求。


在此类高精度人机协作场景中,执行器性能十分重要。例如,Mentee Robotics 开发的 MenteeBot在辅助购物过程中,需要根据用户动作实时调整运动节奏。其关节采用的一体化执行器具备高扭矩输出与精确力矩控制能力,从而在推车与跟随等交互任务中实现稳定且自然的运动表现。



此外,电动执行器在系统设计中具有高度集成化与模块化优势。通过将电机、减速器、编码器与驱动器集成于单一模块中,可以有效降低系统复杂度,减少布线与安装成本,同时提升整体响应性能与控制效率。通过软件算法优化,还可进一步提升能效表现与热管理能力,使系统在长时间运行中保持稳定状态。


从技术发展趋势来看,随着工业自动化向智能化与柔性化演进,电动执行器正在逐步取代传统驱动方案,成为主流选择。尤其在对精度、响应速度与控制能力要求较高的应用场景中,其优势愈发明显。未来,随着高扭矩密度设计与智能控制技术的持续发展,电动执行器将在工业机器人、协作系统及智能移动设备中发挥更加核心的作用。


三大主流工业执行器性能对比与应用分析

类型

控制精度

输出力

适用场景

特点

液压执行器

中等精度,适合重载动作

极高输出力,可承受吨级负载

工程机械、重型工业设备

抗冲击能力强,适合极端负载场景

气动执行器

精度有限,适合简单动作

中等力输出,可完成重复性动作

高速包装、分拣线

成本低,高速重复,精度要求不高

电动执行器

高精度闭环控制,可实现位置、速度和扭矩调节

可满足中到高负载需求,适合动态响应场景

工业机器人、协作机器人、医疗设备

快速响应,高效集成,支持工业总线通信


工业执行器技术发展趋势:智能化、柔性化、高性能


工业执行器技术在未来几年将呈现以下几大发展趋势:


智能化与自动化


随着工业4.0、物联网以及工业大数据技术的广泛应用,工业执行器正在向“智能化”方向快速发展。未来的执行器不仅仅是机械驱动元件,更是具有自我感知、分析和决策能力的智能终端。


  • 自诊断与预测维护:智能执行器能够实时监测自身状态,通过传感器收集振动、温度、电流等数据,自动分析潜在故障风险,实现预测性维护,减少停机时间,提高设备可靠性。


  • 自适应控制:结合人工智能(AI)和机器学习算法,执行器能够根据实时工作环境和负载变化自动调整控制策略,实现更高精度、更快响应速度的控制。


  • 系统协同:智能执行器可以与其他设备和工业系统无缝通信,参与生产流程优化,实现全局自动化和资源调度,提升整体生产效率。


柔性化与轻量化设计


现代工业生产对设备的灵活性、响应速度以及适应多样化任务的能力提出了更高要求。柔性化执行器设计应运而生,其特点包括:


  • 快速响应与高精度调整:柔性化执行器可以在复杂的生产环境中快速调整工作模式,满足不同任务的动态需求。


  • 轻量化结构:通过优化材料和结构设计,减轻执行器自身重量,同时保持高强度和耐用性,有助于整体系统节能并减少机械磨损。


  • 模块化与可扩展性:柔性化设计还强调模块化结构,使执行器可根据不同工况和应用场景进行快速替换或升级,提高设备适应性和使用寿命。


高性能与节能


在能源成本上升与环保要求日益严格的背景下,工业执行器的高性能和节能特性显得尤为重要。


  • 高效能驱动:新一代执行器采用优化的机械设计和先进的控制算法,提高力矩输出效率和响应速度,保证在高负载、高频次操作下依然稳定可靠。


  • 低能耗与长寿命:通过智能控制和能量回馈技术,执行器在运行过程中能最大化减少能量浪费,同时延长部件寿命,降低维护和更换成本。


  • 绿色环保:电动化和高效能技术逐步取代传统的液压和气动执行器,实现零排放或低排放运行,满足未来工业绿色发展的要求。


在这些趋势下,一些高集成模块化电机,如 CubeMars 的动力模组,将无刷直流电机、减速器、驱动板和编码器整合在一起,使执行器能够更容易实现多闭环控制和系统协同。这类设计不仅简化了系统集成,也让设备在多变的工业环境中保持稳定表现。


集成的编码器与驱动板能够实时监测运行状态,并根据负载和环境变化进行自适应调整,确保操作精度,同时减少维护工作量。紧凑的电机与减速器组合让整体执行器体积更小、重量更轻,从而降低系统惯性,提高响应速度。模块化结构还允许快速更换或升级单个部件,使工业系统能够灵活应对不同需求,保持连续高效运行。


在高性能与节能方面,这类模块化电机同样表现出色。优化的机械结构和智能控制算法保证在高负载下持续输出稳定力矩,同时通过高效能设计和智能保护机制(如过流、过压和过温保护)降低能耗并延长使用寿命,实现高效、可靠且节能的工业运行。


akh-70-16-kv41


以 AKH 系列中空行星模组为例,该系列高度集成了无刷电机、精密行星齿轮箱、双高分辨率编码器以及支持 FOC 的驱动器。紧凑的结构设计不仅实现了轻量化,还提供了高扭矩密度,使执行器在高速运动和高负载条件下仍能保持稳定性能。高精度编码器与智能驱动控制的结合,使系统能够在位置、速度和力矩上实现精确闭环控制,满足工业机器人在多自由度和复杂任务中的高性能要求。


aka10-9


在高径向载荷需求的场景中,CubeMars 的 AKA 系列机器人动力模组表现出色。该系列通过创新结构将径向载荷能力提升高达 120%,不仅解决了协作机器人末端负载波动的难题,而且显著延长模组使用寿命。同时,全新 2+5PIN 插头集成电源与信号线,螺丝固定,连接更稳固可靠。升级后的驱动技术支持一键识别,使复杂环境下的调试和精确控制更加便捷,满足自动化设备对高性能和高可靠性的要求。


wheelchair-project


在电动轮椅定制项目中,CubeMars 提供的 AKA10-9 KV60 一体化执行器充分体现了上述优势。在起步与爬坡等高负载工况下,该执行器能够输出充足且稳定的扭矩,同时在低速运行过程中保持平顺控制,显著提升了用户的操控体验与安全性。此外,其模块化设计有效优化了整车布局并实现轻量化,使系统在实际应用中具备更高的集成灵活性与工程可靠性。



总结


在现代工业自动化系统中,执行器是将控制信号转化为机械运动的核心动力源,其性能直接决定系统的响应速度、精度和可靠性。液压执行器凭借高力输出和抗冲击能力,成为工程机械、重型工业设备的首选;气动执行器以高速重复和维护便捷的优势,广泛应用于包装、分拣和轻工业产线;而电动执行器凭借闭环精确控制、快速响应和模块化集成,正在成为工业机器人、协作机器人及智能移动设备的核心动力。


随着工业4.0和智能制造的发展,工业执行器正逐步向智能化、柔性化和高性能化方向演进。未来的执行器有望更好地适应环境和负载变化,实现高精度闭环控制,同时通过模块化和集成化设计提升系统响应效率和节能表现。借助智能监测、预测维护和系统协同,这些先进执行器可能推动自动化设备向更高效、可靠和智能的方向发展。

相关文章
用CubeMars AK系列创建强大的机器人底盘
用CubeMars AK系列创建强大的机器人底盘
在尝试将一些来自CubeMars的AK80-9执行器整合到机器人手臂项目后,youtube用户Nikodem Bartnik被迫转向另一种类型的项目:通用机器人底盘/平台。
2022-04-13
CubeMars一体集成式电机模组 机器人动力新选择
CubeMars一体集成式电机模组 机器人动力新选择
在CubeMars,我们致力于推动机器人动力的发展。我们的AK系列电机模组,以其高度集成和创新设计,成为业界的标杆。这些电机模组不仅包含电机,还集成了减速器、驱动板和外壳,提供了卓越的性能和可靠性,广泛应用于各类需要精确控制和高可靠性的机器人系统中。
2024-06-28
CubeMars AKE QDD准直驱电机:工业自动化的高效、精确与灵活之选
CubeMars AKE QDD准直驱电机:工业自动化的高效、精确与灵活之选
在工业自动化和机器人技术的快速发展中,企业对于高效、精密的动力需求日益增加。CubeMars最新推出的AKE准直驱电机,凭借其卓越的性能和创新的设计,给市场提供了一个更具竞争力的选择。
2024-08-21
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示