Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
技术细节:AK80-64机器人动力模组的关键作用
超凡表现:智能与精细的完美结合
技术解密:MenteeBot的超凡本领从何而来
从购物中心到你的家:MenteeBot的多面手本领
幕后英雄:Mentee Robotics的“梦之队”
未来已来:MenteeBot的商业化之路

购物机器人展现超凡能力 Cubemars AK80-64模组电机助力其精准操控

CubeMars / 2024-08-28 11:16:01

MenteeBot


想象一下,你走进一家购物中心,一位身高1.7米、体重约70公斤的“机器人店员”亲切地向你问好:“有什么可以帮到您的吗?”

这并不是科幻电影的场景,而是MenteeBot为我们带来的现实体验。


在最新发布的演示视频中,MenteeBot展示了如何为一位坐轮椅的顾客提供购物协助服务。整个过程流畅自然,令人印象深刻。当顾客要求MenteeBot推上购物车并跟随时,机器人立即理解指令,但并未鲁莽行动。它机智地等待轮椅使用者先行启动,然后才优雅地走向购物车。

这种细腻入微的互动设计,充分体现了MenteeBot的高度智能和对人类行为的深刻理解。


技术细节:AK80-64机器人动力模组的关键作用


MenteeBot推车的姿态尤其令人惊叹。它双手抓住推车把手的动作非常自然,为此,Mentee Robotics团队特别选择了Cubemars的AK80-64机器人动力模组电机来驱动其肩关节。这款电机因其出色的扭矩控制、紧凑的设计和高效的能量转化能力,成为了该项目的核心部件之一。


AK80-64 KV80提供了高达120Nm的峰值扭矩,确保MenteeBot在面对重物或需要精确控制的情况下,仍然能够保持平稳的动作。它的高功率密度设计使得MenteeBot能够在有限的空间内集成强大的动力系统,而不会牺牲灵活性或美观度。此外,该电机还支持低噪音运行和出色的散热性能,确保机器人在长时间工作时,依然能够保持最佳状态。


超凡表现:智能与精细的完美结合


在行走时,MenteeBot展现出的松弛感和流畅性,连旁观者都不禁为之赞叹。每当购物者停下来往购物车里添加物品时,MenteeBot总能及时调整位置,既不会妨碍顾客,也不会让购物车撞到轮椅。这种精准的空间感知和动作控制能力,无疑是MenteeBot的一大亮点,而这些优势的背后,正是AK80-64模组电机的强大支持。


Cubemars的电机为MenteeBot提供了高精度的力矩反馈控制,使其能够对环境中的微小变化做出即时反应。这不仅提升了机器人的灵活性和安全性,还大大增强了其与人类互动的自然感。


技术解密:MenteeBot的超凡本领从何而来


MenteeBot的出色表现并非偶然,而是多项尖端技术的结合。除了AK80-64模组电机的支持,它还拥有强大的3D视觉能力,能够精确感知周围环境,识别各种障碍物和目标。这种能力使MenteeBot能够在复杂的购物环境中自如穿行,避开障碍,精准定位。


其次,MenteeBot配备了高效的路径规划和实时调整算法,使得它能够紧密跟随顾客,既不会碰撞,也不会落后。在购物过程中,MenteeBot能够自主做出各种决策,比如何时停下、何时移动,这些都依赖于先进的AI算法和实时数据处理能力。


值得一提的是,MenteeBot的这些进步很大程度上得益于在NVIDIA Isaac Lab模拟器中进行的大量训练和改进。通过虚拟环境中的反复练习,MenteeBot得以在现实世界中展现出如此表现。


从购物中心到你的家:MenteeBot的多面手本领


虽然最新的演示聚焦于购物场景,但MenteeBot的能力远不止于此。Mentee Robotics的愿景是打造一款真正的多面手机器人,能够在各种场景下为人类提供帮助。


在家庭环境中,MenteeBot有望成为一个得力的家务助手。它可以理解自然语言指令,快速学习新技能,这意味着它可以适应各种家庭任务,从简单的清洁到复杂的烹饪操作。


此外,MenteeBot还有令人惊叹的运动能力。无论是在室内拐弯、后退、转身,还是像螃蟹一样横着走,MenteeBot都能轻松完成。这种全方位的移动能力,使得它能够适应各种复杂的工作环境。


采用Sim2Real技术,机器人可以实现敏捷行动与平衡控制。用户可通过数字模拟训练新任务,提升机器人学习力与适应性,胜任复杂工作。


幕后英雄:Mentee Robotics的“梦之队”


MenteeBot的成功背后,是一支实力雄厚的研发团队。Mentee Robotics由Mobileye CEO Amnon Shashua、前Facebook AI研究总监Lior Wolf等业界大牛共同创立。Amnon Shashua不仅是耶路撒冷希伯来大学的计算机科学教授,还是全球最大高级驾驶辅助系统(ADAS)供应商Mobileye的创始人。这样的背景为MenteeBot的发展提供了强大的技术支持和行业洞察。


团队的多元化背景也为MenteeBot带来了独特优势。例如,他们在生成式AI和计算机视觉方面的深厚积累,使得MenteeBot在自然语言理解和环境感知方面表现出色。同时,团队在自动驾驶领域的经验,也为MenteeBot的导航和路径规划能力提供了有力支撑。


未来已来:MenteeBot的商业化之路


尽管MenteeBot目前仍处于原型阶段,但其商业化前景已经初露端倪。Mentee Robotics计划在2025年第一季度推出可量产的原型机。虽然具体价格尚未公布,但公司表示希望能够让市场“负担得起”。


MenteeBot的产品线将分为两个版本:一个面向家庭用户,专注于家务操持;另一个则面向工业场景,如物流仓库。最新展示的购物助手功能,则为其在零售领域的应用开辟了新的可能性。


Mentee Robotics核心技术预计涵盖生成AI与计算机视觉。创始人背景预示其强项在于大语言模型与机器人融合,及计算机视觉技术。Demo显示MenteeBot能理解自然语言命令并执行任务。此外,采用NeRF技术赋予机器人“3D视觉”,增强环境感知与动态路径规划能力。通过Sim2Real方法,机器人将模拟训练应用于现实,精准执行动作与任务。


随着技术的不断成熟和成本的逐步降低,我们有理由相信,像MenteeBot这样的智能机器人助手,有望成为我们日常生活中的一部分。它们将不仅仅是冰冷的机器,而是能够理解我们、帮助我们、甚至陪伴我们的智能伙伴。


在人工智能和机器人技术飞速发展的今天,MenteeBot的出现无疑为我们描绘了一幅令人期待的未来图景。在这个未来中,人类和机器人将和谐共处,相互协作,共同创造更美好的生活。让我们拭目以待,见证这样的未来徐徐展开。


相关文章
Gorilla Mk1机器人:CubeMars电机加持,助力高空作业新突破
Gorilla Mk1机器人:CubeMars电机加持,助力高空作业新突破
在澳大利亚输电网络的高空作业领域,一款由Crest Robotics研发的创新机器人正悄然改变着工作方式。这款名为Gorilla Mk1的机器人,凭借先进的技术和精密的动力系统,在高压输电线路的维护和检修作业中提供了前所未有的安全性和高效性。
2024-10-31
Kemba:融合动力与精密控制的四足机器人
Kemba:融合动力与精密控制的四足机器人
在现代机器人技术的推动下,开发动态步态和高机动性的机器人成为研究前沿。开普敦大学的研究团队推出了创新性的四足机器人——Kemba。Kemba采用了混合电动和气动的设计,展示了其在动态行为和精准控制方面的卓越性能。
2024-06-28
CubeMars祝贺FS FEUP在学生方程式比赛中取得卓越成绩
CubeMars祝贺FS FEUP在学生方程式比赛中取得卓越成绩
CubeMars热烈祝贺赞助赛队FS FEUP团队在最近的瑞士和英国学生方程式比赛中表现出色,斩获多个奖项,展现了他们非凡的实力和创新能力。
2024-08-08
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示