Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
什么是人形机器人关节电机?
人形机器人的分类
人形机器人关节电机组成
为什么要按关节选择电机?
如何选择人形机器人肩关节电机
如何选择人形机器人肘关节电机
如何选择人形机器人腕关节电机
人形机器人关节电机推荐
如何计算人形机器人电机的扭矩
总结

如何选择合适的人形机器人关节电机?(肩关节、肘关节、腕关节)

CubeMars / 2026-03-20 10:03:19

在机器人技术持续进化的背景下,人形机器人正从“功能实现”迈向“性能优化”。而在所有核心模块中,机器人关节电机无疑是决定人形机器人操作能力的关键。

 

什么是人形机器人关节电机?

 

在了解人形机器人关节电机之前,我们先充分了解下什么是人形机器人,以及现在比较流行什么人形机器人。

 

人形机器人,又称“仿生人”,是一种在外观、结构和行为上都试图模仿人类的智能机器人。它通常拥有头部、躯干、双臂和双腿,能够像人一样行走、抓握物品并与环境互动。研发人形机器人并非单纯为了“炫技”或追求科幻感,其背后有一个非常务实的核心逻辑:适配人类世界。我们生活的环境——从楼梯的高度、门把手的间距,到工具的使用方式——都是为人类的身形和使用习惯设计的。人形机器人凭借其类人的形态,可以无缝融入现有环境,无需改造世界就能直接使用人类工具、进入人类空间,从而在工业、商业和家庭等通用场景中发挥价值。

 

近年来,人形机器人的发展十分迅速,国内外涌现出众多备受瞩目的产品。例如,波士顿动力的新版Atlas机器人展示了极其类人的流畅步态和高难度动作;智元机器人发布的远征A3,则能以“武打演员”级的动作表现力完成凌空飞踢等复杂表演,并定位于导览导购等商业服务场景。此外,宇树科技的H1和G1等型号,以其出色的运动能力和相对亲民的成本,正推动人形机器人从实验室走向市场。这些机器人不仅“能走能聊”,更在向“文武双全”的方向迈进,应用场景也逐步从工业制造拓展到商用服务和家庭陪伴。

 

人形机器人的分类

 

1、按应用场景区分(最常见)


  • 工业型人型机器人

  • 服务型人型机器人

  • 医疗与康复型人型机器人

  • 教育与科研型人型机器人

  • 娱乐与展示型人型机器人

 

2、按整体结构区分


一个标准的人型机器人,通常可以分为三大层级:

  • 机械结构(骨骼系统)

  • 动力系统(肌肉系统)

  • 控制系统(大脑)

 

人形机器人关节电机,是驱动机器人完成类人灵活动作的核心动力单元,一般由伺服电机、高精度减速器、编码器、驱动器、制动器高度集成一体。它直接决定机器人的负载能力、运动精度、响应速度和行走稳定性,相当于人形机器人的 “肌肉与关节”,负责实现手臂屈伸、腿部迈步、手腕旋转等各类精准、柔顺、安全的运动输出。


人形机器人关节电机组成

 

人形机器人关节电机主要是驱动机器人手臂运动的核心系统,主要由以下组件构成:


1、  电机(如无框电机、伺服电机)

是一种把“电能”转化为“机械能”的装置。


2、  减速器(谐波/行星)

是一种用于“降低转速、提高扭矩”的机械装置


3、  编码器(位置反馈)

是一种用于“检测位置、速度和方向”的传感器


4、  控制器(驱动与算法)

是一种用于“接收指令、处理数据并控制执行动作”的核心系统


components-of-a-humanoid-robot-joint-motor


为什么要按关节选择电机?


今天我们将从人形机器人的上肢关节动力系统分析,为什么人形机器人要按关节选择电机?

总所周知,人形机器人的肩、肘、腕三个关节的工作性质完全不同,如果用同一套电机方案,很容易导致机器人性能浪费或系统失效。

 

1、正因为每个关节“干的活不一样”,我们需要从每个关节的核心需求去选择。

 

关节

角色

核心需求

肩关节

发动机

大扭矩、高稳定

肘关节

传动中枢

平衡力量与灵活

腕关节

精密执行

高精度、轻量化

 

一个直观类比

 

把机器人手臂当成人体


  • 肩膀 → 举重(需要力量)

  • 手肘 → 调整角度(需要协调)

  • 手腕 → 写字(需要精细)

 

因此,关节电机的性能会直接影响机器人的运动速度、定位精度、负载能力以及长期运行的可靠性。

 

2、不合适的电机可能导致:

 

  • 过度发热

  • 运动不稳定或产生振荡

  • 控制精度受限

  • 在开发后期被迫进行结构性重新设计

 

正因如此,机器人关节电机的选择并非单纯的元器件级决策,而是一项系统级决策。它将影响机器人运动的效率、任务执行的精度,以及长期运行的稳定性与可靠性。

 

如何选择人形机器人肩关节电机


在人形机器人设计中,肩关节电机的选型直接决定上肢性能上限。尤其在真实任务场景(如搬运、推车)中,肩关节不仅要“能动”,更要“稳、准、持续输出”。

 

1、为什么肩关节电机最关键?


肩关节承担:

 

  • 整条手臂重量(肘 + 腕 + 末端)

  • 最大力矩输出

  • 多自由度复合运动

 

2、从MenteeBot推车任务看:肩关节电机选型的关键标准


在MenteeBot的实际演示中,其推车动作尤为令人印象深刻。

机器人双手自然握住推车把手,整体姿态流畅、稳定,几乎接近人类操作水平。这种“类人化”的运动表现,并非简单的机械执行,而是源于精确的动力系统设计与控制策略。

为实现这一效果,Mentee Robotics在肩关节驱动方案中,选用了CubeMars的AK80-64 KV80 机器人动力模组电机,作为关键驱动单元之一。


menteebot


MenteeBot的自然推车表现,本质上是高性能肩关节电机 + 精细控制能力共同作用的结果。


所以在选择肩关节电机时,要了解到它是最吃劲的关节

 

核心需求:

 

  • 承受手臂全部重量 + 外负载

  • 大扭矩、低转速、大减速比

  • 必须带断电抱闸 / 自锁,防止下垂


如何选择人形机器人肘关节电机


在人形机器人中,肘关节不像肩关节那样“拼力量”,也不像腕关节那样“拼精度”,它的本质是:

在“扭矩、速度、控制”之间做最优平衡

 

1、先明确:肘关节的真实需求是什么?


在人形机器人结构中:

肘关节主要负责:

  • 前臂抬起 / 放下

  • 姿态调整(协调肩与腕)

  • 动态运动控制

 

2、核心选型参数


  •  扭矩范围

肘关节峰值扭矩通常:40–80 Nm


  • 扭矩密度

肘关节推荐:≥25 Nm/kg


  • 动态响应能力

频繁运动 + 快速变向


  • 减速器选择

谐波减速器


  • 控制能力

肘关节是“动作过渡核心”,必须具备:


1.  力矩控制(Torque Control)

2.  阻抗控制(Interaction)

3.  高精度反馈(双编码器)


所以选择人形机器人肘关节电机,不是选“最强”,而是选“最平衡”:扭矩适中、响应快、控制精准。

 

核心需求:


  • 负载比肩关节小,但仍需支撑前臂 + 手

  • 体积适中,力矩中等

  • 最好也带抱闸,更安全 


如何选择人形机器人腕关节电机

 

在人形机器人中,腕关节电机是最“容易被低估、且最影响体验”的关节之一。这与腕关节的核心任务密不可分。

 

在人形机器人中,腕关节主要负责:

 

  • 手部姿态调整(旋转 / 翻转)

  • 精细操作(抓取、拧、对接)

  • 多自由度运动(通常2~3 DOF)

 

所以在选择腕关节电机时需要更加注重灵活、轻巧

 

核心需求

  • 只承受手部负载,力矩小

  • 要求体积小、重量轻、响应快

  • 精度高,适合精细动作

 

为什么腕关节电机对灵活轻巧要求极高?


这是因为腕关节位于机械臂末端,是最直接参与任务执行的关键环节,其性能会被“放大”体现在最终动作效果上。


1. 减负效应:末端轻量化提升整机动性

首先,末端位置对重量极为敏感,电机一旦偏重,会显著增加整条手臂的惯量,不仅降低响应速度,还会增加上游关节(如肘、肩)的负担,影响整体动态性能与能耗表现。


2. 动态响应:高频动作的敏捷性保障

其次,腕关节承担的是高频、小幅度的精细动作,例如抓取对位、角度微调、工具操作等,这类动作对响应速度要求极高。响应越快,动作越跟手;一旦存在延迟,就容易出现抖动、不连贯甚至操作失败的情况。


3. 精准操控:精密作业的成败关键

同时,在精密作业场景中(如装配、检测、交互等),控制精度直接决定任务成败。电机需要具备更高的定位精度与稳定性,才能实现细微角度控制,保证动作“到位且可重复”。


4. 空间集成:寸土寸金的腕部布局

此外,腕部空间通常非常有限,还需要集成传感器、线束甚至末端执行器,中空结构、小尺寸设计能够显著提升集成效率,让整机设计更加紧凑、简洁。

因此,优秀的腕关节电机不仅要“轻”和“小”,更要在响应速度与控制精度上做到极致,从而让机器人在执行复杂精细任务时,真正做到灵活、稳定且高效。

 

人形机器人关节电机推荐

主流关节电机推荐


机器人关机电机肩关节(大扭矩核心)肘关节(动态控制核心)腕关节(精细控制核心)
推荐型号AKH70-16 V1.0 KV41AKH70-16 KV41AK45-36
推荐型号AK60-39 V3.0 KV80AK10-9 V2.0 KV60GL40 KV70


选对上肢动力,就是选对产品上限

 

在机器人行业竞争日益激烈的今天,

动力系统早已不是“基础配置”,而是性能分水岭。

 

选错,可能导致:

 

1.  动作僵硬

2.  精度不足

3.  寿命缩短

 

选对,则意味着:

 

1.  更高端的产品体验

2.  更强的市场竞争力

 

基于上肢动力的合适电机选择

 

机器人上肢三大关节电机对比图

一张表看懂核心差异


维度

肩关节(Shoulder)

肘关节(Elbow)

腕关节(Wrist)

负载能力

⭐⭐⭐⭐⭐(最高)

⭐⭐⭐⭐

⭐⭐

扭矩需求

高(50–300 Nm+)

中(10–80 Nm)

低(1–20 Nm)

转速需求

中偏高

控制精度

极高

控制难度

结构空间

小(受限)

散热需求

常见电机方案

大尺寸内转子+谐波

中型BLDC+行星/谐波

小型无框/直驱

示例产品

 

 AKH70-16 V1.0 KV41

 

 

 AK45-10 KV75

 

 AK45-36 KV80


如何计算人形机器人电机的扭矩


在人形机器人设计中,扭矩计算是电机选型的第一步。如果算错,后面所有设计(减速器、控制、结构)都会出问题。


核心公式


τ(Torque)= 扭矩

F(Force)= 力

r(Radius)= 力臂(距离旋转轴的距离)

 

*(计算仅为理论参考,实际选型需结合真实工况进行修正)

 

在人形机器人中的实际计算方法

 

1、重力扭矩


  • m = 负载质量(kg)

  • g = 重力加速度(9.81 m/s²)

  • l = 重心到关节的距离(m)

 

2、  动态扭矩

 

  • I = 转动惯量

  • α = 角加速度

  • 外部负载扭矩

 

τ = F × r

*(计算仅为理论参考,实际选型需结合真实工况进行修正)

 

3、不同关节的计算差异


肩关节

肘关节

肘关节

负载最大(整条手臂)

负载中等(前臂 + 末端)

负载最小

力臂最长

动态需求高

精度要求高

 

人形机器人电机扭矩计算,本质是“重力 + 动态 + 外部负载”的综合评估,并必须加入安全系数进行工程放大。

 

总结

 

在人形机器人设计中,关节电机不仅是动力来源,更是决定整机性能的关键因素。围绕人形机器人的上肢系统,电机选型已经从“能用”升级为“性能优化”的核心环节。

 

人形机器人关节电机本质上是一个高度集成的执行器系统,包含电机、减速器、编码器和控制器。其性能不取决于单一参数,而取决于整体协同能力与系统设计水平。

 

在实际工程中,肩关节、肘关节、腕关节的功能差异非常明显。肩关节偏向大扭矩输出,肘关节强调动态协调能力,而腕关节则追求高精度与轻量化。这种差异决定了电机必须“按关节选择”,而不能统一配置。

 

科学的电机选型需要建立在扭矩计算基础之上,包括重力扭矩、动态扭矩以及外部负载,并结合安全系数进行工程放大。这一步是整个系统设计的起点,也是避免后期问题的关键。

 

如果选型不合理,往往会带来发热、抖动、控制不稳定等问题,甚至导致结构设计被迫重构,增加开发成本与周期。因此,关节电机选择本质上是一项系统级决策,而非简单的器件选择。

 

人形机器人关节电机选型的关键,不是选择“最强性能”,而是根据关节功能选择“最合适的性能组合”。只有这样,才能实现更自然的运动表现、更高的控制精度以及更可靠的长期运行


下一篇 : 云台电机在机器人与视觉系统中的选型指南
上一篇 : 无框力矩电机为输电线路巡检机器人提供有利支持
用户名:
匿名用户
* 电子邮件地址:
* 姓名:
电话:
内容:
验证码:
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示