Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
水下机器人动力系统需要满足哪些基本要求
水下环境给动力系统设计带来了哪些挑战
如何解决水下动力系统的关键设计挑战
不同水下机器人如何选择合适的动力方案
 
总结

水下机器人动力系统的设计挑战与解决方案

CubeMars / 2026-08-27 15:08:23

水下机器人正逐渐应用于海洋探索、水下检测、科学研究、资源勘探以及工程作业等领域。从小型遥控水下机器人(ROV)到自主水下机器人(AUV),这些设备需要在复杂的水下环境中完成移动、转向、姿态调整和定点作业等任务。

 

与陆地机器人相比,水下机器人对动力系统提出了更高的要求。动力系统不仅需要提供足够的推进力,还需要在持续浸水、水压变化、有限能源和紧凑空间等条件下保持稳定运行。同时,防水、散热、效率、可靠性以及精准控制等因素,也会直接影响机器人的整体运动性能。

 

因此,水下机器人动力系统的设计并不是简单地提高动力输出,而是需要在推进性能、能耗、结构尺寸、环境适应性和系统可靠性之间取得平衡。本文将从水下机器人动力系统的基本要求出发,进一步分析其在实际设计中面临的主要挑战,以及相应的解决思路,并介绍适用于不同水下应用的水下推进器解决方案。

 

水下机器人动力系统需要满足哪些基本要求


what-basic-requirements-should-an-underwater-robot-power-system-meet.jpg


水下机器人的动力系统不仅负责提供推进力,还会直接影响整机的续航、机动性和运行稳定性。不同类型的水下机器人在尺寸、载荷和任务上存在差异,因此动力系统的具体需求也不尽相同。但从整体设计来看,以下几个方面通常是工程师需要重点考虑的。

 

推进性能决定机器人的基本运动能力

 

首先是推进性能。水下机器人需要依靠推进器克服自身阻力、水流以及载荷带来的影响,并完成前进、转向、升沉和姿态调整等运动。

 

在实际设计中,推进需求通常与以下因素有关:

 

  • 机器人自身重量以及搭载的设备和载荷

  • 工作水域中的水流和阻力

  • 机器人需要完成的运动类型

  • 推进器的数量、安装位置以及推进方向

 

因此,选择动力系统时不能只关注最大推力。对于需要长时间运行的机器人而言,推进器在实际工作区间内能否保持稳定输出,以及电机、推进器和整机负载是否匹配,同样重要。

 

能源效率需要与推进需求同时考虑

 

有了足够的动力之后,另一个问题就是这些动力需要消耗多少能源。水下机器人通常依赖电池供电,而电池容量又受到重量、尺寸和任务需求的限制,因此动力系统的效率会直接影响机器人的续航能力。


需求需要关注的动力系统表现
长时间自主运行较高的推进效率和较低的能耗
高负载工作稳定的持续输出能力
电池容量有限合理控制功率消耗
长时间连续运行较低损耗和良好的热管理

 

效率还会进一步影响电机温升。相同输出条件下,能量损耗越高,产生的热量通常也越多。因此,对于水下动力系统而言,效率并不仅仅关系到续航,也与连续运行能力和可靠性密切相关。

 

在解决了动力和能耗问题之后,水下环境本身又带来了另一个无法回避的问题。

 

环境适应能力决定动力系统能否长期工作

 

陆地机器人可以通过外壳和通风系统保护电机,而水下机器人需要在持续浸水甚至较高水压的环境中工作。动力系统因此需要具备可靠的密封能力,同时根据目标工作深度考虑耐压性能。

 

如果设备用于海水环境,还需要考虑盐分带来的腐蚀问题。对于长期运行的平台而言,真正需要关注的是整个动力系统的环境适应能力,包括电机、驱动器、连接器以及相关机械结构在长期使用后的可靠性。

 

因此,水下动力系统的防护设计需要结合实际应用环境进行考虑,而不是简单地以某一个防水指标判断是否适用。

 

紧凑集成与精准控制影响整机性能

 

除了输出能力和环境适应性,动力系统还需要适应水下机器人的整体结构。电池、传感器、控制器和任务载荷往往需要共同集成在有限空间内,因此电机和推进器需要在尺寸、重量与输出能力之间取得平衡。

 

对于多推进器水下机器人而言,动力系统还承担着更复杂的运动控制任务。不同推进器需要协同工作,才能实现转向、横移、升沉和姿态调整。因此,动力系统不仅需要足够的输出能力,也需要具备良好的响应和调速性能,并与驱动器和控制系统保持稳定配合。

 

综合来看,水下机器人动力系统需要在推进性能、能源效率、环境适应性、结构集成和控制能力之间建立平衡。也正是这些要求同时存在,使得水下动力系统的设计比普通机器人动力系统更加复杂。


水下环境给动力系统设计带来了哪些挑战


相比普通机器人,水下动力系统需要面对更加复杂的工作环境。持续浸水、外部水压、有限安装空间以及长时间运行等因素,会让原本独立的设计目标产生相互影响。例如,强化密封有利于防水,却可能增加散热难度;提高输出能力能够获得更大的推力,却可能带来更高的功耗和温升。

 

防水与散热往往是一对需要同时解决的问题

 

电机运行过程中会产生热量,而水下动力系统又需要通过密封结构阻止水进入内部。这意味着设计人员不能只考虑如何提高防水能力,还需要解决内部热量如何有效传递出去的问题。

 

如果散热不足,持续运行过程中可能出现温升增加、效率下降等问题,甚至影响电机和电子部件的长期可靠性。因此,水下动力系统需要在密封结构、热传递路径和电机效率之间进行综合设计。

 

简单来说,两者之间存在这样的关系:更可靠的密封 → 更复杂的热管理需求 → 更高的整体设计要求

 

高推力与小型化之间存在天然矛盾

 

水下机器人通常希望动力系统尽可能小、尽可能轻,但同时又需要足够的推力来克服水阻并携带任务载荷。

 

对于小型 ROV、AUV 等平台而言,这种矛盾尤其明显:


设计目标带来的要求
更高推力更强的电磁与机械输出能力
更小体积更高的功率密度
更低重量更高的结构集成度
更低功耗更高的电机与推进效率
长时间运行更好的热管理和可靠性

 

因此,电机尺寸不能单纯根据最大输出能力进行放大,而需要从电磁设计、结构设计以及推进器匹配等方面共同优化,在有限空间内获得足够的动力。

 

长期浸水环境会进一步放大可靠性问题

 

水下动力系统真正困难的地方,并不只是“能不能在水里运行”,而是能不能长时间稳定运行。

 

一次短时间的水下测试并不能完全反映动力系统的长期可靠性。随着运行时间增加,密封件可能受到老化影响,连接部位可能出现腐蚀,轴承等机械部件也会面临持续磨损。

 

尤其是在海水环境中,盐分会进一步增加金属部件的腐蚀风险。因此,水下动力系统的可靠性需要从整个生命周期进行考虑,包括:

 

  • 材料选择:根据淡水、海水等不同环境选择合适的材料和防护方式;

  • 密封结构:确保长期运行后仍能保持有效防护;

  • 机械部件:降低轴承、转轴等部件长期运行产生的磨损;

  • 连接部位:保证电气连接在持续浸水环境中的稳定性。

 

这也意味着,水下动力系统的设计目标不能仅仅是满足初始性能,还需要考虑长期运行后的性能保持。

 

多推进器系统让动力控制更加复杂

 

对于单推进器设备而言,控制逻辑相对简单;但在 ROV 等采用多个推进器的水下机器人中,每个推进器的输出都会影响整机运动。

 

例如,当机器人需要转向或横移时,控制系统需要对不同位置的推进器进行差异化控制。如果不同推进器之间存在明显的响应差异,就可能影响机器人运动的平稳性和控制精度。

 

因此,动力系统的设计还需要考虑电机、驱动器、推进器和控制系统之间的匹配。对于需要悬停、精准定位或执行水下操作任务的机器人而言,动力输出的响应速度和一致性往往与峰值推力同样重要。

 

总体而言,水下动力系统的设计难点并不是单独解决某一个问题,而是需要同时处理防水与散热、性能与尺寸、短期性能与长期可靠性,以及动力输出与精准控制之间的关系。这些相互关联的工程问题,也决定了水下动力系统需要采用更加系统化的设计思路。


如何解决水下动力系统的关键设计挑战


how-to-solve-key-design-challenges-in-underwater-power-systems.png


面对复杂的水下环境,动力系统的设计需要从电机本体延伸到密封结构、热管理、材料选择以及驱动控制等多个环节。与其针对单一问题进行优化,更重要的是让各个部分相互配合,在性能和可靠性之间取得平衡。

 

从整体结构入手提升防水与耐压能力

 

水下动力系统的防水设计并不是简单增加一层外壳,而是需要围绕电机、驱动器、线缆和连接部位建立完整的防护结构。

 

实际设计中,可以根据工作环境重点考虑:

 

  • 密封结构:减少水进入内部的可能性;

  • 连接部位:降低线缆和连接器成为进水路径的风险;

  • 壳体强度:根据目标工作深度承受相应的外部压力;

  • 内部保护:通过灌封等方式进一步保护关键电子部件。

 

对于不同工作深度和使用环境,防护方案也需要进行针对性调整,而不是采用完全相同的设计。

 

通过电机效率与热管理共同控制温升

 

解决散热问题不能只依靠增加散热结构,更重要的是从热源本身减少不必要的能量损耗。

因此,电机设计可以从以下方向进行优化:

 

设计方向主要作用
提高电机效率减少运行过程中的能量损耗
优化电磁设计在满足输出需求的同时降低损耗
改善热传递路径帮助内部热量向外部传递
合理控制持续输出避免长期运行产生过高温升


水环境本身具有良好的热传递能力,但如何让电机内部产生的热量有效传递到外部,仍然取决于电机结构和材料设计。因此,防水和散热应该从一开始就作为一个整体进行考虑。

通过材料与机械结构提升长期可靠性

 

对于长期工作的水下机器人,仅仅保证电机初始状态下能够正常运行是不够的。材料、密封件和机械部件需要能够承受持续浸水、压力变化以及不同水质环境带来的影响。

 

尤其在海水环境中,防腐蚀设计十分重要。通过合理选择材料、表面处理方式和密封方案,可以降低腐蚀对结构和连接部件造成的影响。

 

同时,轴承、转轴等运动部件也需要考虑长期运行中的磨损问题。只有将电气防护与机械可靠性结合起来,才能真正提高动力系统的使用寿命。

 

通过高功率密度与系统集成满足空间限制

 

当水下机器人需要在有限空间内获得更高动力时,单纯增大电机尺寸并不是理想方案。

 

更合理的方向是从电机、电驱和推进结构的整体设计出发,提高单位体积能够提供的有效输出,并尽可能减少额外的连接和安装空间。

 

对于小型水下机器人而言,紧凑的动力系统还能够为电池、传感器和其他任务载荷释放更多空间,从而提高整机设计的灵活性。

 

通过电机、驱动与控制系统实现精准推进

 

最后,动力输出还需要通过控制系统转化为可预测的机器人运动。

 

一个完整的水下推进系统通常涉及:

 

电机 → 驱动器 → 推进器 → 控制系统 → 机器人运动

 

其中任何一个环节的响应或匹配出现问题,都可能影响最终的运动效果。

 

因此,在多推进器水下机器人中,需要根据整机运动需求合理匹配推进器的输出能力、响应特性和控制方式,使多个推进器能够协调工作。对于需要悬停、精准定位和复杂姿态控制的应用,这种系统级匹配尤其重要。

 

总体来看,水下动力系统的解决方案并不是单一技术,而是由密封、热管理、材料、结构、电机和控制系统共同构成。只有从整机应用需求出发进行协同设计,才能在复杂水下环境中同时获得足够的动力和长期运行可靠性。

 

对于水下推进器而言,这些设计要求最终都需要落实到具体的电机和系统结构中。如何在有限尺寸内实现稳定输出,同时兼顾防水、散热、效率和长期可靠性,也成为水下动力产品设计的关键。

 

不同水下机器人如何选择合适的动力方案

 

但对于工程师而言,解决这些设计问题只是第一步,最终还需要将动力系统与具体的机器人类型和任务需求进行匹配。不同水下机器人在尺寸、工作深度、载荷和运动方式上存在明显差异,因此动力系统的选择也不能简单以“推力越大越好”为标准。工程师需要根据具体任务,对推进力、工作深度、效率、尺寸以及控制方式进行综合判断。

 

小型水下机器人更关注尺寸与灵活性

 

对于小型 ROV、AUV 以及科研和教育平台而言,机器人内部通常没有太多空间用于安装动力设备。同时,这类平台往往需要保持较低的重量,以减少对浮力和整体结构的影响。

 

因此,动力系统除了需要提供足够的推进力,还需要尽可能做到紧凑和轻量。在实际选型时,可以重点关注推进器尺寸、重量、单位体积输出能力以及安装方式。

 

对于采用多个推进器的小型平台,还需要考虑推进器之间的布局是否能够满足前进、转向、升沉和姿态调整等运动需求。

 

ROV 更需要兼顾推力、机动性与工作深度

 

ROV 通常通过多个推进器完成水下运动,因此动力系统的选择会直接影响机器人的机动能力。除了基本的前进和后退之外,ROV 还可能需要进行横移、升沉、转向以及定点悬停,这要求推进器能够提供稳定且可控的动力输出。

 

与此同时,ROV 的工作深度差异较大。浅水检测和近岸作业对耐压能力的要求,与深水探测和水下工程作业并不相同。因此,在选择推进器时,推力和工作深度应该作为两个同时考虑的核心指标,而不是只比较其中一个。

 

AUV 和长时间运行平台应优先考虑效率

 

对于 AUV 等需要自主完成较长时间任务的水下机器人,动力系统的能耗会直接影响整机续航。因此,在满足航行需求的前提下,动力系统需要尽可能减少不必要的能量消耗。

 

这类平台并不一定需要最大的峰值推力,更重要的是推进器在常用巡航状态下能否保持较高效率。同时,还需要考虑动力系统的长期运行温升、可靠性以及与电池容量之间的匹配。

换句话说,ROV 更容易关注“能不能提供足够的动力”,而 AUV 往往更关注“能不能用有限的能源运行更长时间”。明确这一点后,动力系统的选型方向也会更加清晰。

 

CubeMars 如何将这些设计思路应用于水下推进器

 

how-cubemars-applies-these-design-principles-to-underwater-thrusters.jpg


前面的设计挑战最终需要落实到具体的动力产品中。针对水下机器人对防水、耐压、效率、推力和结构集成等方面的要求,CubeMars 将这些设计重点融入水下推进器的开发,通过电机、驱动系统、密封结构和推进结构的协同设计,为不同水下应用提供相应的动力方案。

 

根据机器人类型、工作深度和推力需求,可以选择不同系列的产品:


产品设计重点最大系泊推力适用水深适合的应用方向
W30紧凑结构与系统集成≥7.7 kgf0–200 m紧凑型水下平台、轻型 ROV
SW7轻量化与浅水应用≥7 kgf0–30 m小型水下机器人、浅水平台
DW10推力与深水适应性≥10 kgf0–350 mROV、水下探测平台
DW25高推力与深水应用≥25 kgf0–350 m高推力 ROV、水下作业平台


从前文提到的设计要求来看,不同水下平台对动力系统的侧重点并不相同。W30 更适合空间有限、希望简化推进系统集成的水下平台;SW 系列则针对轻量化和浅水应用提供相应选择;对于需要更高推力或更深工作水域的 ROV,DW 系列则能够提供更大的动力输出和相应的环境适应能力。

 

这意味着,水下推进器的选型并不是孤立地比较推力或工作深度,而是需要将电机输出、结构尺寸、防护能力、效率以及实际任务需求结合起来。CubeMars 通过不同产品系列的设计,将前文提到的动力系统设计思路落实到具体产品中,为不同类型的水下机器人提供匹配的推进方案。

 

最终的选型仍然应该以实际任务需求为基础。工程师可以先确定所需推力和工作深度,再结合机器人尺寸、载荷、能源预算和运动方式进一步筛选,这样才能在动力性能与整机设计之间找到更合适的平衡。

 

总结


水下机器人动力系统的设计,本质上是一个多目标平衡的问题。推进力决定机器人能否完成预期运动,效率影响续航与连续运行能力,而防水、耐压、散热以及结构集成则决定动力系统能否在实际水下环境中长期稳定工作。

 

随着 ROV、AUV 以及其他水下机器人向更深水域、更长续航和更复杂任务发展,动力系统也需要具备更高的可靠性和更强的环境适应能力。对于工程师而言,与其单纯追求某一项参数,更重要的是根据机器人类型、工作深度、载荷和任务需求,对动力系统进行整体匹配。

 

CubeMars 水下推进器覆盖不同推力等级和工作深度,可为小型水下平台、ROV 以及水下作业设备提供多样化的动力选择。通过合理匹配推进器与整机需求,可以在动力性能、能源效率和系统可靠性之间找到更合适的平衡,为不同水下应用提供可靠的推进解决方案。

相关文章
面向火星熔岩管探索的跳跃机器人
面向火星熔岩管探索的跳跃机器人
随着人类对火星探索的深入,熔岩管作为潜在资源和居住地的科学价值受到广泛关注。然而,这些复杂且规模宏大的地下空间,对传统探测技术提出了严峻挑战。
2024-11-27
复杂环境机器人电机应用案例:从空天探索到长期无人值守
复杂环境机器人电机应用案例:从空天探索到长期无人值守
复杂环境机器人电机选型不能只关注峰值扭矩、转速等单一参数,而需要结合实际工作环境、机器人任务、机械结构以及控制需求进行综合评估。
2026-09-28
基于准直驱动(QDD)技术的外骨骼交互力估计
基于准直驱动(QDD)技术的外骨骼交互力估计
本研究提出了一种基于准直驱动(QDD)技术的交互力估计算法,能够在无力传感器的情况下,通过电机自身的动力学特性推算外骨骼与人体之间的作用力。
2025-03-25
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示