Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
수중 로봇 동력 시스템이 충족해야 할 기본 요구사항은 무엇일까?
수중 환경은 동력 시스템 설계에 어떤 과제를 가져올까?
수중 동력 시스템의 핵심 설계 과제를 어떻게 해결할까?
다양한 수중 로봇에 적합한 동력 솔루션을 어떻게 선택할까?
결론

수중 로봇 동력 시스템의 설계 과제와 해결 방안

CubeMars / Aug 27,2026

수중 로봇은 해양 탐사, 수중 검사, 과학 연구, 자원 탐사 및 엔지니어링 작업 등 다양한 분야에 점차 활용되고 있습니다. 소형 원격조종 수중 로봇(ROV)부터 자율 수중 로봇(AUV)까지, 이러한 장비는 복잡한 수중 환경에서 이동, 방향 전환, 자세 조정 및 정밀 위치 작업과 같은 다양한 임무를 수행해야 합니다.


육상 로봇과 비교할 때 수중 로봇의 동력 시스템에는 더 높은 수준의 요구사항이 적용됩니다. 동력 시스템은 충분한 추진력을 제공해야 할 뿐만 아니라, 지속적인 침수, 수압 변화, 제한된 에너지와 협소한 공간 등의 조건에서도 안정적으로 작동해야 합니다. 또한 방수, 방열, 효율, 신뢰성 및 정밀한 제어 성능 역시 로봇의 전반적인 동작 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.


따라서 수중 로봇 동력 시스템의 설계는 단순히 출력만 높이는 문제가 아닙니다. 추진 성능, 에너지 소비, 구조 크기, 환경 적응성 및 시스템 신뢰성 사이에서 균형을 확보해야 합니다. 본 글에서는 수중 로봇 동력 시스템이 갖추어야 할 기본적인 요구사항부터 실제 설계 과정에서 직면하는 주요 과제와 해결 방법을 살펴보고, 다양한 수중 애플리케이션에 적합한 수중 추진기 솔루션을 소개합니다.

 

수중 로봇 동력 시스템이 충족해야 할 기본 요구사항은 무엇일까?


what-basic-requirements-should-an-underwater-robot-power-system-meet.jpg


수중 로봇의 동력 시스템은 추진력을 제공할 뿐만 아니라 전체 시스템의 작동 시간, 기동성 및 운용 안정성에도 직접적인 영향을 미칩니다. 수중 로봇은 종류에 따라 크기, 탑재 하중 및 수행하는 임무가 다르기 때문에 동력 시스템에 필요한 구체적인 성능 역시 달라집니다. 하지만 전체적인 설계 관점에서 보면 다음과 같은 요소는 엔지니어가 중점적으로 고려해야 하는 사항입니다.


추진 성능은 로봇의 기본적인 이동 능력을 결정합니다


가장 먼저 고려해야 할 것은 추진 성능입니다. 수중 로봇은 추진기를 통해 자체 저항과 수류, 탑재 하중 등의 영향을 극복하고 전진, 방향 전환, 승강 및 자세 조정 등의 동작을 수행해야 합니다.


실제 설계에서 필요한 추진력은 일반적으로 다음과 같은 요소와 관련이 있습니다.


  • 로봇 자체의 무게 및 탑재 장비와 하중

  • 작업 수역의 수류 및 저항

  • 로봇이 수행해야 하는 이동 유형

  • 추진기의 수량, 설치 위치 및 추진 방향


따라서 동력 시스템을 선택할 때 단순히 최대 추력만 확인해서는 안 됩니다. 장시간 작동해야 하는 로봇의 경우, 실제 작동 범위에서 추진기가 안정적으로 출력을 유지할 수 있는지, 그리고 모터·추진기·전체 시스템의 부하가 서로 적절하게 매칭되는지도 중요합니다.


에너지 효율은 추진 요구사항과 함께 고려해야 합니다


충분한 동력을 확보했다면 다음으로 고려해야 할 것은 그 동력을 얼마나 적은 에너지로 만들어낼 수 있는가입니다. 수중 로봇은 일반적으로 배터리로 구동되며, 배터리 용량은 무게, 크기 및 임무 요구사항에 의해 제한됩니다. 따라서 동력 시스템의 효율은 로봇의 작동 시간에 직접적인 영향을 미칩니다.


요구사항중점적으로 확인해야 할 동력 시스템 성능
장시간 자율 운용높은 추진 효율과 낮은 에너지 소비
고부하 작업안정적인 연속 출력 능력
배터리 용량 제한합리적인 전력 소비 제어
장시간 연속 운전낮은 손실과 우수한 열 관리


효율은 모터의 온도 상승에도 영향을 미칩니다. 동일한 출력 조건에서는 에너지 손실이 클수록 일반적으로 더 많은 열이 발생합니다. 따라서 수중 동력 시스템에서 효율은 단순히 작동 시간뿐만 아니라 연속 운전 능력과 장기적인 신뢰성에도 밀접하게 관련됩니다.


동력과 에너지 소비 문제를 해결한 후에는 수중 환경 자체가 또 하나의 피할 수 없는 문제를 가져옵니다.


환경 적응성은 동력 시스템의 장기적인 작동 능력을 결정합니다


육상 로봇은 외함과 환기 시스템을 통해 모터를 보호할 수 있지만, 수중 로봇은 지속적으로 물에 노출되거나 높은 수압이 발생하는 환경에서 작동해야 합니다. 따라서 동력 시스템은 신뢰성 높은 밀봉 성능을 갖추어야 하며, 목표 작업 수심에 따라 내압 성능도 고려해야 합니다.


해수 환경에서 사용되는 장비라면 염분으로 인한 부식 문제도 고려해야 합니다. 장기간 운용되는 플랫폼에서는 모터, 드라이버, 커넥터 및 관련 기계 구조가 장시간 사용 후에도 안정적으로 작동할 수 있는지 등 전체 동력 시스템의 환경 적응성을 종합적으로 살펴봐야 합니다.


따라서 수중 동력 시스템의 보호 설계는 실제 사용 환경을 기준으로 고려해야 하며, 특정 하나의 방수 지표만으로 적합성을 판단해서는 안 됩니다.


컴팩트한 통합 설계와 정밀한 제어는 전체 시스템 성능에 영향을 미칩니다


출력 능력과 환경 적응성뿐만 아니라 동력 시스템은 수중 로봇의 전체 구조에도 적합해야 합니다. 배터리, 센서, 컨트롤러 및 임무용 탑재 장비를 제한된 공간에 함께 통합해야 하는 경우가 많기 때문에 모터와 추진기는 크기, 무게 및 출력 능력 사이에서 균형을 이루어야 합니다.


여러 개의 추진기를 사용하는 수중 로봇에서는 동력 시스템이 더욱 복잡한 동작 제어 역할도 수행합니다. 서로 다른 추진기가 협력해야 방향 전환, 횡이동, 승강 및 자세 조정 등의 동작을 구현할 수 있습니다. 따라서 동력 시스템은 충분한 출력뿐만 아니라 우수한 응답성과 속도 제어 성능을 갖추고 드라이버 및 제어 시스템과 안정적으로 연동되어야 합니다.


종합적으로 수중 로봇의 동력 시스템은 추진 성능, 에너지 효율, 환경 적응성, 구조적 통합 및 제어 성능 사이에서 균형을 이루어야 합니다. 이러한 요구사항이 동시에 존재하기 때문에 수중 동력 시스템의 설계는 일반적인 로봇 동력 시스템보다 더욱 복잡합니다.

 

수중 환경은 동력 시스템 설계에 어떤 과제를 가져올까?

 

일반적인 로봇과 비교하면 수중 동력 시스템은 더욱 복잡한 작업 환경에 직면합니다. 지속적인 침수, 외부 수압, 제한된 설치 공간 및 장시간 운전 등의 요소는 서로 독립적으로 보였던 설계 목표에 상호 영향을 미칩니다. 예를 들어 밀봉 성능을 강화하면 방수에는 유리하지만 방열이 어려워질 수 있으며, 출력을 높이면 더 큰 추진력을 확보할 수 있지만 전력 소비와 온도 상승이 증가할 수 있습니다.


방수와 방열은 동시에 해결해야 하는 문제입니다


모터가 작동하면 열이 발생하는 반면, 수중 동력 시스템은 밀봉 구조를 통해 물이 내부로 유입되는 것을 방지해야 합니다. 따라서 설계자는 방수 성능만 높이는 것이 아니라 내부에서 발생하는 열을 어떻게 효과적으로 외부로 전달할 것인지도 함께 고려해야 합니다.


방열이 충분하지 않으면 장시간 작동 과정에서 온도 상승과 효율 저하가 발생할 수 있으며, 심한 경우 모터와 전자 부품의 장기적인 신뢰성에도 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 수중 동력 시스템은 밀봉 구조, 열 전달 경로 및 모터 효율을 종합적으로 설계해야 합니다.


간단히 말하면 다음과 같은 관계가 있습니다.


더 신뢰성 높은 밀봉 → 더 복잡한 열 관리 요구 → 더 높은 수준의 종합 설계


높은 추력과 소형화 사이에는 본질적인 상충 관계가 있습니다


수중 로봇은 동력 시스템을 가능한 한 작고 가볍게 만들기를 원하지만, 동시에 수중 저항을 극복하고 탑재 하중을 운반할 수 있을 만큼 충분한 추진력도 필요합니다.

특히 소형 ROV와 AUV 같은 플랫폼에서는 이러한 문제가 더욱 두드러집니다.


설계 목표이에 따른 요구사항
더 높은 추력더 강한 전자기 및 기계적 출력
더 작은 부피더 높은 출력 밀도
더 낮은 무게더 높은 구조 통합도
더 낮은 전력 소비더 높은 모터 및 추진 효율
장시간 운전더 우수한 열 관리와 신뢰성


따라서 모터 크기를 단순히 최대 출력에 맞춰 확대하는 것은 이상적인 방법이 아닙니다. 전자기 설계, 구조 설계 및 추진기 매칭을 종합적으로 최적화하여 제한된 공간에서 충분한 동력을 확보해야 합니다.


장시간 침수 환경은 신뢰성 문제를 더욱 확대합니다


수중 동력 시스템에서 진정으로 어려운 부분은 단순히 “물속에서 작동할 수 있는가”가 아니라 “장시간 안정적으로 작동할 수 있는가”입니다.


짧은 시간 동안의 수중 테스트만으로는 동력 시스템의 장기적인 신뢰성을 완전히 평가하기 어렵습니다. 작동 시간이 길어질수록 밀봉 부품은 노화의 영향을 받을 수 있고, 연결 부위에는 부식이 발생할 수 있으며, 베어링과 같은 기계 부품도 지속적인 마모에 노출됩니다.


특히 해수 환경에서는 염분으로 인해 금속 부품의 부식 위험이 더욱 커질 수 있습니다. 따라서 수중 동력 시스템의 신뢰성은 전체 수명 주기의 관점에서 고려해야 하며, 다음과 같은 요소가 포함됩니다.


  • 재료 선택: 담수와 해수 등 다양한 환경에 적합한 재료와 보호 방식을 선택

  • 밀봉 구조: 장기간 운전 후에도 효과적인 보호 성능을 유지

  • 기계 부품: 베어링과 회전축 등의 장기간 작동에 따른 마모를 최소화

  • 연결 부위: 지속적인 침수 환경에서도 안정적인 전기 연결 유지


이는 수중 동력 시스템의 설계 목표가 초기 성능을 만족하는 데 그치지 않고, 장기간 운전 후에도 성능을 유지할 수 있어야 한다는 것을 의미합니다.


다중 추진기 시스템은 동력 제어를 더욱 복잡하게 만듭니다


단일 추진기를 사용하는 장비는 제어 로직이 비교적 단순하지만, ROV처럼 여러 개의 추진기를 사용하는 수중 로봇에서는 각각의 추진기 출력이 전체 로봇의 움직임에 영향을 미칩니다.


예를 들어 로봇이 방향을 전환하거나 횡이동을 해야 할 경우, 제어 시스템은 서로 다른 위치에 설치된 추진기를 차등적으로 제어해야 합니다. 추진기마다 응답 특성에 큰 차이가 있다면 로봇의 움직임이 불안정해지거나 제어 정밀도가 떨어질 수 있습니다.


따라서 동력 시스템을 설계할 때는 모터, 드라이버, 추진기 및 제어 시스템 사이의 매칭도 고려해야 합니다. 정지 상태에서의 호버링, 정밀 위치 제어 또는 수중 작업이 필요한 로봇에서는 동력 출력의 응답 속도와 일관성이 최대 추력만큼 중요할 수 있습니다.


종합적으로 수중 동력 시스템의 설계 과제는 하나의 문제를 개별적으로 해결하는 데 있지 않습니다. 방수와 방열, 성능과 크기, 단기 성능과 장기 신뢰성, 동력 출력과 정밀 제어 사이의 관계를 동시에 고려해야 합니다. 이러한 상호 연관된 엔지니어링 문제 때문에 수중 동력 시스템에는 보다 체계적인 설계 접근 방식이 필요합니다.

 

수중 동력 시스템의 핵심 설계 과제를 어떻게 해결할까?

 

how-to-solve-key-design-challenges-in-underwater-power-systems.png


복잡한 수중 환경에 대응하기 위해서는 동력 시스템의 설계가 모터 자체에서 밀봉 구조, 열 관리, 재료 선택 및 구동 제어까지 확장되어야 합니다. 단일 문제만을 개별적으로 최적화하기보다는 각 요소가 서로 연동되도록 설계하여 성능과 신뢰성 사이의 균형을 확보하는 것이 중요합니다.


전체 구조를 기반으로 방수 및 내압 성능을 향상


수중 동력 시스템의 방수 설계는 단순히 외함을 하나 추가하는 방식으로 해결되지 않습니다. 모터, 드라이버, 케이블 및 연결 부위를 중심으로 전체적인 보호 구조를 구축해야 합니다.


실제 설계에서는 작업 환경에 따라 다음과 같은 요소를 중점적으로 고려할 수 있습니다.


  • 밀봉 구조: 물이 내부로 유입될 가능성을 최소화

  • 연결 부위: 케이블과 커넥터가 누수 경로가 되는 위험을 감소

  • 하우징 강도: 목표 작업 수심에 따른 외부 압력을 견딜 수 있도록 설계

  • 내부 보호: 포팅 등의 방식을 통해 핵심 전자 부품을 추가로 보호


작업 수심과 사용 환경에 따라 필요한 보호 방식도 달라지므로 모든 환경에 동일한 설계를 적용하기보다는 실제 조건에 맞춰 최적화해야 합니다.


모터 효율과 열 관리를 통해 온도 상승을 함께 제어


방열 문제를 해결하기 위해 단순히 방열 구조를 추가하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 열원 자체에서 불필요한 에너지 손실을 줄이는 것도 중요합니다.

따라서 모터 설계는 다음과 같은 방향으로 최적화할 수 있습니다.


설계 방향주요 효과
모터 효율 향상작동 과정에서 발생하는 에너지 손실 감소
전자기 설계 최적화필요한 출력을 유지하면서 손실 감소
열 전달 경로 개선내부 열을 외부로 효과적으로 전달
연속 출력의 합리적인 제어장시간 작동 시 과도한 온도 상승 방지


물은 자체적으로 우수한 열 전달 특성을 가지고 있지만, 모터 내부에서 발생한 열을 외부로 효과적으로 전달할 수 있는지는 여전히 모터의 구조와 재료 설계에 달려 있습니다. 따라서 방수와 방열은 설계 초기 단계부터 하나의 시스템으로 고려해야 합니다.


재료와 기계 구조를 통해 장기적인 신뢰성 향상


장시간 작동하는 수중 로봇에서는 모터가 초기 상태에서 정상적으로 작동하는 것만으로 충분하지 않습니다. 재료, 밀봉 부품 및 기계 부품은 지속적인 침수, 압력 변화 및 다양한 수질 환경의 영향을 견딜 수 있어야 합니다.


특히 해수 환경에서는 부식 방지 설계가 중요합니다. 적절한 재료, 표면 처리 방식 및 밀봉 방식을 선택하면 부식이 구조와 연결 부품에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.


동시에 베어링과 회전축 등의 운동 부품도 장기간 작동에 따른 마모를 고려해야 합니다. 전기적 보호와 기계적 신뢰성을 함께 고려해야 동력 시스템의 실제 사용 수명을 향상시킬 수 있습니다.


높은 출력 밀도와 시스템 통합을 통해 공간 제약에 대응


수중 로봇이 제한된 공간에서 더 높은 동력을 필요로 할 때 단순히 모터 크기를 키우는 것은 이상적인 해결책이 아닙니다.


보다 합리적인 방법은 모터, 전기 구동부 및 추진 구조를 하나의 시스템으로 설계하여 단위 부피당 유효 출력을 높이고, 추가적인 연결 및 설치 공간을 최대한 줄이는 것입니다.


소형 수중 로봇의 경우 컴팩트한 동력 시스템을 사용하면 배터리, 센서 및 기타 임무용 탑재 장비를 위한 공간을 확보할 수 있어 전체 시스템 설계의 유연성을 높일 수 있습니다.


모터, 드라이버 및 제어 시스템을 통해 정밀한 추진 구현


마지막으로 동력 출력은 제어 시스템을 통해 예측 가능한 로봇의 움직임으로 전환되어야 합니다.


일반적인 수중 추진 시스템은 다음과 같은 요소로 구성됩니다.


모터 → 드라이버 → 추진기 → 제어 시스템 → 로봇 움직임


이 중 어느 한 단계에서 응답 특성이나 매칭에 문제가 발생하더라도 최종적인 움직임에 영향을 줄 수 있습니다.


따라서 다중 추진기를 사용하는 수중 로봇에서는 전체 로봇의 움직임 요구사항에 따라 추진기의 출력 능력, 응답 특성 및 제어 방식을 적절하게 매칭해야 하며, 여러 추진기가 서로 협력하여 작동할 수 있도록 해야 합니다. 호버링, 정밀 위치 제어 및 복잡한 자세 제어가 필요한 애플리케이션에서는 이러한 시스템 수준의 매칭이 특히 중요합니다.


종합적으로 수중 동력 시스템의 해결 방안은 하나의 단일 기술로 이루어지는 것이 아닙니다. 밀봉, 열 관리, 재료, 구조, 모터 및 제어 시스템이 함께 구성하는 종합적인 솔루션입니다. 전체 애플리케이션의 요구사항을 기반으로 각 요소를 협력적으로 설계해야 복잡한 수중 환경에서 충분한 동력과 장기적인 운용 신뢰성을 동시에 확보할 수 있습니다.


이러한 설계 요구사항은 결국 구체적인 모터와 시스템 구조에 반영되어야 합니다. 제한된 크기에서 안정적인 출력을 구현하면서 방수, 방열, 효율 및 장기적인 신뢰성을 동시에 확보하는 것은 수중 동력 제품 설계의 핵심 과제입니다.

 

다양한 수중 로봇에 적합한 동력 솔루션을 어떻게 선택할까?

 

엔지니어에게 이러한 설계 문제를 해결하는 것은 첫 단계에 불과합니다. 최종적으로는 동력 시스템을 실제 로봇의 유형과 임무 요구사항에 맞게 적용해야 합니다. 수중 로봇은 크기, 작업 수심, 탑재 하중 및 이동 방식에 따라 큰 차이가 있기 때문에 동력 시스템을 단순히 “추력이 클수록 좋다”는 기준으로 선택해서는 안 됩니다. 엔지니어는 실제 임무를 기준으로 추진력, 작업 수심, 효율, 크기 및 제어 방식을 종합적으로 판단해야 합니다.


소형 수중 로봇은 크기와 기동성을 더욱 중요하게 고려


소형 ROV, AUV 및 연구·교육용 플랫폼은 일반적으로 내부 공간이 제한되어 있어 동력 장비를 설치할 수 있는 공간이 많지 않습니다. 또한 이러한 플랫폼은 부력과 전체 구조에 미치는 영향을 줄이기 위해 낮은 무게를 유지해야 하는 경우가 많습니다.


따라서 동력 시스템은 충분한 추진력을 제공하면서도 가능한 한 컴팩트하고 가벼워야 합니다. 실제 제품을 선택할 때는 추진기의 크기, 무게, 단위 부피당 출력 능력 및 설치 방식을 중점적으로 확인할 수 있습니다.


여러 개의 추진기를 사용하는 소형 플랫폼이라면 추진기의 배치가 전진, 방향 전환, 승강 및 자세 조정 등의 동작을 충족할 수 있는지도 함께 고려해야 합니다.


ROV는 추력, 기동성 및 작업 수심을 함께 고려해야 합니다


ROV는 일반적으로 여러 개의 추진기를 통해 수중에서 이동하기 때문에 동력 시스템의 선택이 로봇의 기동성에 직접적인 영향을 미칩니다. 기본적인 전진과 후진뿐만 아니라 횡이동, 승강, 방향 전환 및 정점 호버링까지 수행해야 하는 경우가 있으며, 이를 위해서는 추진기가 안정적이고 정밀하게 제어 가능한 출력을 제공해야 합니다.


동시에 ROV의 작업 수심은 매우 다양합니다. 얕은 수역의 검사 및 연안 작업과 심해 탐사 및 수중 엔지니어링 작업은 요구되는 내압 성능이 서로 다릅니다. 따라서 추진기를 선택할 때는 추력과 작업 수심을 함께 고려해야 하며, 어느 한 가지 요소만 비교해서는 안 됩니다.


AUV 및 장시간 운용 플랫폼은 효율을 우선적으로 고려


AUV와 같이 장시간 자율적으로 임무를 수행해야 하는 수중 로봇의 경우 동력 시스템의 에너지 소비가 전체 작동 시간에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 필요한 항행 성능을 확보하는 동시에 동력 시스템에서 불필요한 에너지 소비를 최대한 줄여야 합니다.


이러한 플랫폼에서는 반드시 최대 수준의 피크 추력이 필요한 것은 아닙니다. 오히려 일반적인 순항 상태에서 추진기가 높은 효율을 유지할 수 있는지가 더 중요할 수 있습니다. 또한 동력 시스템의 장시간 운전에 따른 온도 상승, 신뢰성 및 배터리 용량과의 매칭도 함께 고려해야 합니다.


다시 말해 ROV는 상대적으로 “충분한 동력을 제공할 수 있는가”에 더 많은 관심을 두는 반면, AUV는 “제한된 에너지로 더 오랫동안 운용할 수 있는가”를 더욱 중요하게 고려합니다. 이러한 차이를 명확히 이해하면 동력 시스템의 선택 방향도 더욱 분명해집니다.


CubeMars는 이러한 설계 방향을 수중 추진기에 적용합니다


how-cubemars-applies-these-design-principles-to-underwater-thrusters.jpg


앞서 살펴본 설계 과제는 최종적으로 구체적인 동력 제품에 반영되어야 합니다. 수중 로봇의 방수, 내압, 효율, 추력 및 구조적 통합에 대한 요구사항을 충족하기 위해 CubeMars는 이러한 설계 요소를 수중 추진기 개발에 반영하고 있습니다. 모터, 구동 시스템, 밀봉 구조 및 추진 구조를 통합적으로 설계하여 다양한 수중 애플리케이션에 적합한 동력 솔루션을 제공합니다.


로봇 유형, 작업 수심 및 추력 요구사항에 따라 다양한 제품 시리즈를 선택할 수 있습니다.


제품설계 중점최대 계류 추력적용 수심적합한 애플리케이션
W30컴팩트한 구조와 시스템 통합≥7.7 kgf0–200 m컴팩트 수중 플랫폼, 경량 ROV
SW7경량화 및 얕은 수심 애플리케이션≥7 kgf0–30 m소형 수중 로봇, 얕은 수심 플랫폼
DW10추력 및 심해 환경 적응성≥10 kgf0–350 mROV, 수중 탐사 플랫폼
DW25높은 추력 및 심해 애플리케이션≥25 kgf0–350 m고추력 ROV, 수중 작업 플랫폼


앞서 살펴본 설계 요구사항을 기준으로 보면 각 수중 플랫폼이 동력 시스템에 요구하는 중점 사항은 서로 다릅니다. W30은 설치 공간이 제한적이고 추진 시스템의 통합을 간소화하고자 하는 수중 플랫폼에 적합하며, SW 시리즈는 경량화와 얕은 수심 애플리케이션을 위한 선택지를 제공합니다. 더 높은 추력이나 더 깊은 작업 수심이 필요한 ROV에는 DW 시리즈를 통해 보다 높은 출력과 그에 맞는 환경 적응성을 확보할 수 있습니다.


즉, 수중 추진기의 선택은 추력이나 작업 수심 중 하나의 항목만 독립적으로 비교하는 것이 아니라 모터 출력, 구조 크기, 보호 성능, 효율 및 실제 임무 요구사항을 종합적으로 고려해야 합니다. CubeMars는 다양한 제품 시리즈의 설계를 통해 앞서 설명한 수중 동력 시스템의 설계 방향을 실제 제품에 적용하고 있으며, 다양한 유형의 수중 로봇에 적합한 추진 솔루션을 제공합니다.


최종적인 제품 선택은 실제 임무 요구사항을 기준으로 이루어져야 합니다. 엔지니어는 먼저 필요한 추진력과 작업 수심을 결정한 다음, 로봇의 크기, 탑재 하중, 에너지 예산 및 이동 방식 등을 함께 고려하여 제품을 선별할 수 있습니다. 이를 통해 동력 성능과 전체 시스템 설계 사이에서 보다 적절한 균형을 찾을 수 있습니다.

 

결론

 

수중 로봇 동력 시스템의 설계는 본질적으로 여러 목표 사이에서 균형을 찾는 과정입니다. 추진력은 로봇이 원하는 움직임을 수행할 수 있는지를 결정하고, 효율은 작동 시간과 연속 운전 능력에 영향을 미칩니다. 또한 방수, 내압, 방열 및 구조적 통합은 동력 시스템이 실제 수중 환경에서 장기간 안정적으로 작동할 수 있는지를 결정합니다.


ROV, AUV 및 기타 수중 로봇이 더 깊은 수역, 더 긴 작동 시간 및 더욱 복잡한 임무를 향해 발전함에 따라 동력 시스템 역시 더욱 높은 신뢰성과 강력한 환경 적응성을 갖춰야 합니다. 엔지니어에게 중요한 것은 특정 하나의 성능 지표만 추구하는 것이 아니라 로봇 유형, 작업 수심, 탑재 하중 및 임무 요구사항을 기준으로 동력 시스템을 종합적으로 매칭하는 것입니다.


CubeMars 수중 추진기는 다양한 추력 등급과 작업 수심을 지원하며, 소형 수중 플랫폼, ROV 및 수중 작업 장비에 다양한 동력 선택지를 제공합니다. 추진기와 전체 시스템의 요구사항을 적절하게 매칭함으로써 동력 성능, 에너지 효율 및 시스템 신뢰성 사이에서 보다 적절한 균형을 확보하고, 다양한 수중 애플리케이션을 위한 안정적인 추진 솔루션을 구현할 수 있습니다.

관련 기사
CubeMars, 빙햄턴 대학교 로봇 팀의 2024 대학 로버 챌린지(URC) 참가 후원
CubeMars, 빙햄턴 대학교 로봇 팀의 2024 대학 로버 챌린지(URC) 참가 후원
URC는 대학생을 대상으로 한 국제 로봇 대회로, 학생들이 과학, 기술, 공학, 수학(STEM) 지식을 활용하여 화성 탐사용 로봇을 설계, 제작, 운용하도록 장려하는 것을 목표로 합니다. CubeMars는 2024년 URC 대회에 빙햄턴 대학교 로봇 팀을 후원합니다.
May 08,2024
로봇공학 애호가를 위한 사례 연구: 등반 로봇 LORIS
로봇공학 애호가를 위한 사례 연구: 등반 로봇 LORIS
로봇공학 분야에서, 새로운 돌파구는 무한한 창의력과 상상력을 불러일으킵니다. 오늘은 카네기멜론대학교(CMU)에서 개발한 혁신적인 4족 보행 등반 로봇 — LORIS(경사면 관찰용 경량 로봇)를 소개합니다. 로봇 애호가라면, 이 로봇은 미래 로봇이 복잡한 환경과 상호작용하고 탐색할 수 있는 방식을 보여주는 흥미로운 사례입니다.
Aug 01,2024
RI80 프레임리스 모터 – 높은 토크 밀도
RI80 프레임리스 모터 – 높은 토크 밀도
RI80 프레임리스 모터 – 높은 토크 밀도: 스테이터 가장자리에 0.5mm 간극을 적용하여 설치가 용이하며, 우수한 구리 충전률로 높은 토크 밀도와 동적 성능을 만족시킵니다. 섬세한 성능을 위한 수동 권선 처리.
Aug 16,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내