Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

비디오 센터
목차
프로젝트 과제: 의료 재활 장치에서의 “공간과 출력”의 딜레마
솔루션: CubeMars AK 시리즈가 소형 크기와 강력한 출력을 완벽하게 균형 잡는 방법
영상 하이라이트: 사람을 위한 기술의 힘을 경험하다
자주 묻는 질문 (FAQ)
의료 및 재활 로봇 구동 솔루션 더 알아보기

CubeMars 모터, 근위축 재활 로봇에 동력을 제공하다 | 셰르브루크 대학교

CubeMars / Jun 30,2026

기술의 궁극적인 목적은 인간의 삶을 개선하는 것입니다. 이번 영상에서는 헬스케어 분야에서 CubeMars가 실현한 의미 있는 응용 사례를 소개하게 되어 매우 기쁩니다. 캐나다 셔브룩대학교(Université de Sherbrooke)의 연구팀은 근위축증(Muscular Atrophy) 환자를 위해 특별히 설계된 혁신적인 재활 장치를 성공적으로 개발했습니다.


CubeMars AK10-9 및 AK80-64 로봇 관절 모터를 적용함으로써, 이 장치는 “컴팩트한 구조”와 “높은 토크 출력” 사이의 이상적인 균형을 실현했으며, 환자에게 안전하고 정밀한 수동 및 능동 스트레칭 재활 운동을 제공합니다. 이 프로젝트는 의료 재활 분야에서 로봇 공학이 가진 엄청난 가능성을 보여줍니다.


프로젝트 과제: 의료 재활 장치에서의 “공간과 출력”의 딜레마


근위축증 환자의 재활 스트레칭 과정에서 기존 물리치료는 치료사의 수동 기술에 의존하는 경우가 많았습니다. 이러한 방식은 많은 인력을 필요로 할 뿐만 아니라, 가해지는 힘을 정량화하고 일정하게 유지하기 어렵다는 한계가 있습니다. 자동화된 재활 로봇을 개발하기 위해서는 매우 까다로운 엔지니어링 과제를 해결해야 합니다.


  1. 극도로 제한된 공간과 무게 조건:재활 장치는 일반적으로 환자의 신체 가까이에서 사용됩니다(예: 웨어러블 장치 또는 침상형 장비). 내부 기계 공간은 매우 제한적이며, 장치 자체도 환자에게 압박감이나 불편함을 주지 않도록 경량화되어야 합니다.

  2. 높은 토크와 소형화 사이의 모순:위축된 근육과 관절을 스트레칭하기 위해서는 지속적이고 안정적인 힘 출력이 필요합니다. 하지만 기존 모터는 충분한 토크를 제공하려 할수록 크기와 무게가 증가하는 문제가 있습니다.

  3. 의료 수준의 안전성과 유연성:환자의 근육과 관절은 매우 민감하기 때문에 장치는 절대 과도하거나 강한 힘을 가해서는 안 됩니다. 모터는 높은 정밀도의 힘 제어 능력과 유연한 대응성을 갖추어야 하며, 환자의 저항을 실시간으로 감지하고 안전하게 대응할 수 있어야 합니다.


솔루션: CubeMars AK 시리즈가 소형 크기와 강력한 출력을 완벽하게 균형 잡는 방법


이러한 문제를 해결하기 위해 셔브룩대학교 연구팀은 엄격한 선정 과정을 거쳐 CubeMars AK10-9 및 AK80-64 모터를 재활 장치의 핵심 구동원으로 채택했습니다. 의료 분야에서의 주요 장점은 다음과 같습니다.


1. 뛰어난 토크 밀도로 물리적 공간의 한계를 극복: AK10-9와 AK80-64는 고성능 브러시리스 모터, 정밀 유성 감속기, FOC 드라이버를 매우 컴팩트한 알루미늄 합금 하우징 내부에 통합했습니다. 이 뛰어난 출력 밀도 덕분에 연구팀은 매우 작은 로봇 관절 내부에 강력한 액추에이터를 장착할 수 있었으며, 재활 장치 전체의 크기와 무게를 크게 줄이는 동시에 환자의 사용 편의성을 향상시켰습니다.

2. 의료 수준의 정밀한 힘 제어와 매우 부드러운 움직임: 재활 스트레칭에서는 갑작스러운 움직임과 불규칙한 힘 변화를 피해야 합니다. CubeMars 모터는 첨단 FOC(Field-Oriented Control, 자속 기준 제어) 알고리즘을 적용하여 매우 낮은 코깅 토크와 높은 토크 제어 대역폭을 제공합니다. 이를 통해 모터는 작동과 정지 과정에서 매우 부드럽게 움직이며, 밀리미터 및 밀리뉴턴미터 수준의 정밀도로 스트레칭 궤적을 제어할 수 있습니다. 결과적으로 환자는 기계적으로 끌려가는 느낌이 아니라 부드럽고 지속적인 보조력을 경험하게 됩니다.

3. 높은 통합성으로 기계 구조를 단순화하고 신뢰성 향상: 기존 재활 장치는 “모터 + 감속기 + 엔코더 + 드라이버”와 같은 복잡한 조립 구조가 필요할 수 있습니다. 이는 공간을 많이 차지할 뿐만 아니라 잠재적인 고장 요소도 증가시킵니다.CubeMars의 통합형 로봇 관절 설계는 플러그 앤 플레이 방식의 통합을 가능하게 하여 기계 배선과 조립 과정을 크게 단순화합니다. 이를 통해 연구팀은 핵심 재활 알고리즘과 인체공학적 설계 개발에 더욱 집중할 수 있습니다.


영상 하이라이트: 사람을 위한 기술의 힘을 경험하다


이번 영상을 통해 의료 재활 장비에서 CubeMars 모터가 보여주는 뛰어난 성능을 직접 확인할 수 있습니다.


  • 장치 작동 시연: AK10-9 및 AK80-64 모터가 탑재된 재활 로봇 팔의 동작을 가까이에서 보여주며, 매우 부드럽고 조용한 스트레칭 움직임을 확인할 수 있습니다.

  • 컴팩트 구조 소개: 장치 내부의 소형 관절 모듈을 살펴보고, 제한된 공간에서 CubeMars 모터가 어떻게 강력한 토크를 발휘하는지 확인할 수 있습니다.

  • 연구 개념 소개: 셔브룩대학교 연구팀이 CubeMars 구동 솔루션을 활용하여 첨단 재활 개념을 신뢰성 높은 엔지니어링 시스템으로 구현한 과정을 소개합니다.


자주 묻는 질문 (FAQ)


Q1: 의료 재활 로봇의 관절 모터에는 어떤 특별한 요구사항이 있나요?


A: “절대적인 정밀도와 속도”를 우선시하는 산업용 로봇 팔과 달리, 의료 재활 로봇은 안전성, 유연성(임피던스 제어 능력), 낮은 소음, 그리고 소형·경량 설계를 더욱 중요하게 고려합니다. 고해상도 엔코더와 최적화된 제어 알고리즘을 갖춘 CubeMars AK 시리즈 모터는 의료 수준의 유연한 힘 제어 요구사항을 완벽하게 지원합니다.


Q2: 스트레칭 중 환자가 갑자기 통증을 느끼고 저항하면 모터는 안전한가요?


A: 네, 안전합니다. CubeMars 모터는 고주파 토크 피드백과 임피던스 제어 모드를 지원합니다. 시스템이 외부 저항의 비정상적인 증가(예: 근육 경련 또는 환자의 저항)를 감지하면 제어 시스템은 즉시 반응하여 모터를 유연한 추종 모드 또는 안전 정지 상태로 전환할 수 있습니다. 이를 통해 2차적인 기계적 손상의 위험을 근본적으로 줄일 수 있습니다.


의료 및 재활 로봇 구동 솔루션 더 알아보기


근위축증 재활 장비, 하지 외골격 로봇, 상지 보조 로봇 팔 등 다양한 분야에서 CubeMars는 높은 출력 밀도와 높은 안전성을 갖춘 소형 액추에이터 솔루션을 제공합니다.


[CubeMars AK10-9 사양 및 치수 자세히 알아보기]

관련 기사
AK 시리즈 서보 모드 제어 데모
AK 시리즈 서보 모드 제어 데모
AK 시리즈 서보 모드 제어 데모
Oct 22,2024
모터가 MIT 모드에 진입하지 못할 경우
모터가 MIT 모드에 진입하지 못할 경우
전원 인가 후 모터가 MIT 모드에 진입하지 못할 경우, 참고용 영상을 다운로드해 주세요.
Oct 22,2024
튜토리얼: C++를 사용한 CubeMars AK60-6 (KV80) MIT Mode 설정
튜토리얼: C++를 사용한 CubeMars AK60-6 (KV80) MIT Mode 설정
C++를 사용하여 CubeMars AK60-6 (KV80) 모터를 MIT Mode로 설정하는 방법을 알아보세요. 저지연 위치, 속도 및 토크 제어를 단계별로 익힐 수 있는 가이드입니다.
Jul 03,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내