Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
혁신 뒤의 동기
장치 원리 및 메커니즘
재활 과정 : 맞춤화에서 독립성까지
1.개인화 설정
2. 독립 작동
3. 치료 데이터 피드백
환자 및 돌봄 제공자 지원

CubeMars 모터는 미카엘 팀이 자율 스트레칭 장치를 개발할 수 있도록 지원했습니다.

CubeMars / Dec 27,2024

Michaël’s Team


근육위축증을 앓고 있는 미카엘은 자신의 경험을 바탕으로 팀과 협력하여 혁신적인 종아리 스트레칭 장치를 개발했습니다. 이 장치는 CubeMars 모터를 장착하여 신경근육 질환 환자들에게 더 편리한 재활 치료 옵션을 제공합니다.


혁신 뒤의 동기


Michaël’s Team


근육위축증의 영향으로 미카엘은 어린 시절부터 종아리 스트레칭을 정기적으로 수행해야 했습니다. 이는 근육의 긴장과 경직을 완화하기 위함이었습니다. 스트레칭 치료는 효과적이지만, 종종 가족 구성원이나 치료사의 도움이 필요해 시간이 많이 걸리고 유연성이 떨어집니다.


“어렸을 때, 부모님은 종종 스트레칭 운동을 도와주셨습니다. 하지만 네 명의 자녀를 돌봐야 하다 보니 가끔 잊으셨죠,” 미카엘은 회상합니다. 이 경험은 그가 대학 졸업 프로젝트에서 환자들이 독립적으로 스트레칭을 할 수 있게 해주는 장치를 디자인하게 만든 원동력이 되었습니다. 이는 환자와 돌보는 사람들의 부담을 줄이고 치료 효율성을 높이기 위한 목표를 가지고 있습니다.


장치 원리 및 메커니즘


CubeMars Motor


이 장치는 통합됩니다 CubeMars AK80-64 KV80 그리고 AK10-9 V2.0 KV60 로봇 액추에이터 정밀한 동작 제어와 충분한 전력 지원을 보장하기 위해 :


고성능 모터 : 이 장치는 CubeMars 모터를 사용하여 안정적이고 강력한 동작을 제공하며, 환자들이 스트레칭을 하고 근육 경직을 완화하는 데 효과적으로 도움을 줍니다.


스마트 제어 : 이 장치는 통합된 스마트 모듈을 갖추고 있어 스트레칭의 강도와 각도를 자동으로 조정하며, 환자의 특정 요구에 맞춘 맞춤형 치료를 제공합니다.


이 디자인은 환자가 외부 도움 없이 치료를 수행할 수 있게 해줍니다. 간단한 조작으로 환자는 스트레칭 프로그램을 시작할 수 있어, 과정이 안전하고 효율적입니다.


재활 과정 : 맞춤화에서 독립성까지


Michaël’s Team


1.개인화 설정


물리 치료사는 환자의 근육 상태와 치료 요구에 따라 장치의 초기 설정, 즉 스트레칭 강도, 지속 시간 및 빈도를 맞춤 설정합니다.


2. 독립 작동


환자는 자신의 종아리를 고정하고 장치를 활성화하기만 하면, 치료를 독립적으로 완료할 수 있습니다.


3. 치료 데이터 피드백


각 사용 후, 장치는 치료 데이터를 기록하며, 이는 물리 치료사와 공유되어 환자의 진행 중인 치료 계획을 조정하는 데 사용됩니다.


환자 및 돌봄 제공자 지원


이 장치의 디자인은 환자의 독립성을 크게 향상시키고 가족 구성원과 치료사의 업무 부담을 줄입니다. 물리 치료사들은 이 장치가 환자가 스트레칭 운동을 더 쉽게 그리고 정확하게 수행할 수 있도록 크게 개선했다고 말하며, 전체 재활 과정의 최적화를 돕고 있다고 평가했습니다.


미카엘은 이렇게 말합니다: "이 장치를 사용하면 일상적인 스트레칭을 더 쉽게 할 수 있고, 다른 사람에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다."



관련 기사
로봇 관절 움직임을 부드럽게 만드는 요소는 무엇인가? 핵심 요소 완전 분석
로봇 관절 움직임을 부드럽게 만드는 요소는 무엇인가? 핵심 요소 완전 분석
코깅 토크와 엔코더 피드백부터 액추에이터 설계 및 모션 제어 시스템까지, 로봇 관절 움직임을 부드럽게 만드는 요소를 알아보세요.
May 27,2026
AGV 및 검사 로봇용 모바일 로봇 모터 선택 방법
AGV 및 검사 로봇용 모바일 로봇 모터 선택 방법
AGV 및 검사 로봇용 모터 선택 방법을 알아보세요. 토크, 효율, 제어 및 실제 적용 요구사항을 포함합니다.
Apr 16,2026
로봇 모터 심층 분석
로봇 모터 심층 분석
오늘날 로봇은 공장, 서비스 산업, 심지어 우리의 일상 생활까지 다양한 분야에 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 기술자들이 로봇에 대해 이야기할 때마다 항상 로봇 모터가 언급되며, 여기에는 로봇 모터의 선택과 다양한 유형 및 모델의 장단점이 포함됩니다. 이제 로봇 모터의 선택, 장단점, 활용 등에 대해 함께 살펴보겠습니다.
Oct 13,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내