Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
기술적 특징
응용 전망

BBEX 외골격: 척추 생체역학 기반 다차원 힘 보조를 위한 첨단 지원 기술

CubeMars / Aug 22,2024

The human spine


현대 산업 현장과 고강도 노동 환경에서는 반복적인 물건 들기가 척추와 등 근육, 특히 요추 부상으로 이어지는 경우가 많습니다. 이러한 문제는 직장 내에서 흔히 발생하며 큰 관심을 받고 있습니다. 이를 해결하기 위해 외골격 기술이 개발되어 효과적인 지지 제공, 신체적 부담 감소, 작업 효율 향상을 목표로 하고 있습니다.


인간의 척추는 여러 개의 척추뼈와 추간 관절로 구성된 복잡한 생체역학적 구조로, 다자유도 운동이 가능합니다. 각 추간 관절은 추간판과 두 쌍의 후관절로 구성되어 있으며, 추간판은 충격을 흡수하고 후관절은 척추의 굴곡과 회전을 제어합니다. 이 구조는 척추에 3자유도 움직임(굴신, 측굴, 축회전)을 제공합니다. 척추를 따라 위치한 척추기립근은 척추 구조와 밀접하게 협력하여 다양한 동작을 보조하며, 특히 비대칭적인 물건 들기 시 다자유도 운동 조정에 핵심적인 역할을 합니다.


서울대학교 연구팀은 최근 능동형 양측 척추기립근 외골격(Active Bilateral Back Extensor Exoskeleton, BBEX)을 발표했습니다. 외골격 기술 자체는 새로운 것이 아니지만, BBEX는 척추와 척추기립근을 모사하는 설계와 기능적 측면에서 혁신적인 개선을 이루어 기존의 등 지지 장치를 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.


기술적 특징

생체역학적 시뮬레이션: BBEX는 다자유도 설계를 채택하고 직렬 선형 액추에이터를 통합하여 척추와 척추기립근의 자연 구조와 움직임 패턴을 모사합니다. 이를 통해 외골격은 다양한 비대칭 물건 들기 작업에서도 다방향 힘 지지를 제공합니다.


지지 및 착용감: 척추기립근 기능을 정확하게 모사함으로써 BBEX는 고강도 작업 중 자연스러운 지지를 제공하여 척추 압력을 줄입니다. 설계는 인간 척추의 자연스러운 움직임과 조화를 이루어 착용감과 효율성을 향상시킵니다.


다차원 힘 지지: BBEX는 세컨더리 척추기립근 메커니즘(SES)을 갖추고 있으며, 척추 블록, 볼-소켓 관절, 선형 액추에이터 등 연결된 구동 모듈로 구성되어 척추기립근의 양측 구조를 모사합니다. 이 메커니즘은 인간 척추와 유사한 3자유도 회전을 가능하게 하여 물건 들기 중 효과적인 다차원 지지를 제공하고, 등 근육의 힘이 주로 관절 전단력을 발생시키는 경우에도 척추 관절 압력을 줄여줍니다. 지원력이 이러한 힘을 효과적으로 완화합니다.


안전 검증: BBEX의 혁신적인 측면에도 불구하고 안전 검증은 여전히 중요합니다. 장치는 실제 적용에서 안정성과 신뢰성을 확보하기 위해 엄격한 테스트를 거쳤습니다.


응용 전망


BBEX 외골격은 다양한 잠재적 응용 분야를 제공합니다:

산업 환경: 건설, 제조, 물류창고 등 분야에서 BBEX는 작업자의 부담을 줄이고 작업 효율을 높이는 데 도움을 줄 수 있습니다.


재활 치료: 의료 분야에서 BBEX의 지지 및 보조 기능은 환자가 이동성을 회복하고 삶의 질을 향상시키는 데 도움을 줄 수 있습니다.


기타 응용:군사 및 구조 작업과 같은 고강도 작업에서도 BBEX가 제공하는 추가 힘 지원은 잠재적 가치를 지닙니다.


결론


능동형 양측 척추기립근 외골격(BBEX)은 외골격 기술에서 중요한 진전을 나타냅니다. 척추의 생체역학적 특성을 정밀하게 모사함으로써 BBEX는 다차원 힘 지지의 새로운 가능성을 보여줍니다. 서울대학교 연구팀은 이 혁신적인 기술을 통해 외골격 개발을 진전시켰을 뿐만 아니라 실용적 응용을 위한 새로운 기회를 창출했습니다.


외골격 응용에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오: Exoskeleton Motor


관련 기사
로봇 관절 움직임을 부드럽게 만드는 요소는 무엇인가? 핵심 요소 완전 분석
로봇 관절 움직임을 부드럽게 만드는 요소는 무엇인가? 핵심 요소 완전 분석
코깅 토크와 엔코더 피드백부터 액추에이터 설계 및 모션 제어 시스템까지, 로봇 관절 움직임을 부드럽게 만드는 요소를 알아보세요.
May 27,2026
휴머노이드 로봇용 관절 모터 선택 방법 (어깨, 팔꿈치, 손목)
휴머노이드 로봇용 관절 모터 선택 방법 (어깨, 팔꿈치, 손목)
휴머노이드 로봇의 어깨, 팔꿈치, 손목 관절 모터 선택 기준과 토크 계산법, 추천 모델을 상세히 설명하는 실용 가이드입니다.
Mar 20,2026
Baleka: 강력한 점프력과 빠른 기동성을 갖춘 2족 로봇
Baleka: 강력한 점프력과 빠른 기동성을 갖춘 2족 로봇
현대 기술의 발전에 힘입어, 로봇공학은 날로 발전하고 있습니다. 최근 케이프타운 대학교 연구팀은 인상적인 2족 로봇 Baleka를 선보였습니다. 이 로봇은 단순히 외관으로 주목받는 것을 넘어, 최첨단 과학 연구에서의 잠재력과 활용 가능성을 보여줍니다.
Jun 24,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내