Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
なぜモーターがロボット犬の性能を決定するのか?
ロボット犬用モーターの中核パラメーター
ロボット犬用モーターの詳細なケーススタディ
ミネソタ大学農業用四足ロボット——実践における安定性と信頼性
KLEIYN——限界に挑戦する垂直登攀四足ロボット
Kemba——精密駆動型ロボット
ケーススタディから導き出されるロボット犬用モーター選定の基礎論理
ロボット犬用モーター製品の推奨と選定アドバイス
結論

ロボット犬用モーターの選定:どのパラメータに注目すべきか?「動ける」から「高性能」へ

CubeMars / Apr 14,2026

「動ける」から「高性能な動き」へ:モーターが四足ロボットを再定義する


過去数年間で、四足ロボット(ロボット犬)は顕著な技術的変遷を遂げてきました:


  • 「歩ける」→「安定して歩ける」

  • 「基本的な動き」→「高速な動的な走行」

  • 「研究用プロトタイプ」→「産業グレードの展開(点検/警備/救助)」


この過程を通じて、1つの重要な傾向がますます明確になっています:


ロボット性能競争の中心は、「アルゴリズム能力」から「アクチュエーションシステム能力」へと移行している。


初期のロボット開発は、以下により依存していました:


  • 歩容計画

  • 制御アルゴリズム(PID / MPC)

  • 知覚システム(ビジョン / IMU)


しかし、技術が進歩するにつれて、業界は現実的な問題を徐々に認識するようになりました:


いかに高度なアルゴリズムでも、十分に強力で、高速で、精密なアクチュエーターがなければ、高性能な動きを実現することはできない。


言い換えれば:


  • アルゴリズムは「ロボットがどのように動きたいか」を決定する

  • モーターは「それが実際に可能かどうか」を決定する


したがって、エンジニアは中核的な問題に直面しています:


  • ロボット犬に本当に適したモーターをどのように選ぶか?

  • どのパラメーターが重要か?

  • 性能とコストのバランスをどのように取るか?


なぜモーターがロボット犬の性能を決定するのか?


多くの人は、ロボット犬の「賢さ」は主にアルゴリズムに由来すると考えています。

しかし、実際のエンジニアリングでは、より現実的な結論は次の通りです:


ロボット犬の性能限界は、しばしばアルゴリズムではなくモーター(アクチュエーター)によって決定される。


I. アルゴリズムは「決定」を提供するだけであり、モーターは「実行」を提供する


単純な例え:


  • アルゴリズム → 脳(どのように動くかを決定する)

  • モーター → 筋肉(実際に動きを実行する)


「筋肉」が十分に強くなく、十分に速く、十分に精密でない場合:


  • いかに優れたアルゴリズムでも実現できない

  • 理想的な動きを達成できない


例えば:


  • アルゴリズムがジャンプを命令する → モーターのトルクが不十分 → ジャンプできない

  • アルゴリズムが素早い調整を要求する → 応答が遅い → ロボットはすでにバランスを崩している


モーターの能力は、アルゴリズムの可能性を直接制限する。


II. すべての動きは本質的にモーターの動作である


ロボット犬のあらゆる動作はアクチュエーターに依存している:


  • 脚を持ち上げる → モーターがトルクを出力する

  • 着地する → モーターが衝撃を吸収する

  • バランスを取る → モーターが継続的に微調整を行う

  • 走る → モーターが高速で応答する


言い換えれば:

ロボットが「動いているように見える」とき、それは本質的にモーターが制御結果を連続的に出力していることである。


III. アクチュエーター = 動力 + 制御 + 知覚


最新のロボット犬は「裸のモーター」ではなく、統合されたアクチュエーターを使用しており、通常は以下を含む:

  • モーター(動力)

  • 減速機(トルク増幅)

  • エンコーダー(位置フィードバック)

  • ドライバー(制御実行)


これは意味する:

モーター自体がすでに制御システムの一部である。


これがもたらす影響:


  • 制御精度 → 安定性に影響する

  • 応答速度 → 動的性能に影響する

  • トルク出力 → 負荷容量に影響する


アクチュエーター性能 = ロボットの動作品質


IV. モーターパラメーターは直接的に動作性能を決定する


異なるパラメーターは異なる能力に対応する:


  • トルク → 「持ちこたえられる」か?

  • ピークトルク → 「爆発的に力を出せる」か?

  • 応答速度 → 「ついていける」か?

  • 制御精度 → 「安定を保てる」か?


これらのいずれかが不十分な場合:


  • ロボットが震える

  • 反応が鈍くなる

  • または複雑な動きを実行できない


V. なぜ高性能ロボットはアクチュエーターをアップグレードしているのか?


近年の業界の明確な傾向:

アルゴリズムの最適化から → アクチュエーターシステムのアップグレードへ


理由は簡単です:


  • アルゴリズムは「戦略」を最適化できる

  • アクチュエーターは「物理的能力」を決定する


要約すると:

アルゴリズムはロボットが「何をしたいか」を決定し、モーターは「それをどれだけうまくできるか」を決定する。


ロボット犬用モーターの中核パラメーター


1. 定格トルク(Rated Torque)——「持続的な戦闘能力」


定義: 長期的な安定運転下でのモーターの連続出力能力(Nm)

なぜ重要なのか?


  • ロボットが「立っていられる」かどうかを決定する

  • 長時間の運転が可能かどうかを決定する

  • 負荷容量に直接影響する


エンジニアリングの結論:定格トルク = 基本性能の下限


2. ピークトルク(Peak Torque)——「瞬間的な爆発力」


定義: 短時間でのモーターの最大出力能力


典型的な用途:

  • ジャンプ

  • 登坂

  • 緊急時の姿勢調整


ピークトルクは限界動作能力を決定する


注意:

  • 連続使用は不可

  • 通常は定格トルクの2~3倍


3. 減速比(Gear Ratio)——「速度と力のバランスをとるもの」

中核的な関係:


  • 減速比が高い → トルクが高い / 速度が低い

  • 減速比が低い → 速度が高い / 応答性が高い


選定の論理:


  • 動的ロボット → 低減速比

  • 高負荷ロボット → 高減速比


本質的には、力と柔軟性の間のトレードオフ


4. 制御精度(Control Accuracy)——「安定性の中核」


重要な指標:


  • エンコーダー精度(14bit / 16bit以上)

  • トルク制御精度


影響:


  • ロボットが震えるかどうか

  • 繊細な動きができるかどうか

  • 生物模倣歩容を達成できるかどうか


高精度 = 高安定性


5. 応答速度(Response Speed)——「走行能力の鍵」


定義: 制御信号から動作実行までの遅延


影響:


  • 動的バランス

  • 歩容切り替え

  • 障害物回避能力


応答が速いほど、ロボットは「賢く」なる


6. トルク密度(Torque Density)——「軽量化の中核指標」


定義: 単位重量あたりの出力能力(Nm/kg)


重要性:


  • 軽い → より機敏になる

  • 軽い → よりエネルギー効率が良い

  • 軽い → より長い持続時間


ハイエンドロボットの中核指標の一つ


7. 電圧と電力(Voltage & Power)


一般的なもの:


  • 24V:軽量用途

  • 48V:産業グレード


傾向:

高性能ロボットは徐々に48Vシステムへ移行している(より高い効率)


8. 統合度(Integrated Actuator)


統合アクチュエーターに含まれるもの:


  • モーター + ドライバー + エンコーダー + 減速機

利点:


  • 開発の複雑さを低減する

  • 信頼性を向上させる

  • 開発サイクルを短縮する


現在の業界の主流な傾向


ロボット犬用モーターの詳細なケーススタディ


ミネソタ大学農業用四足ロボット——実践における安定性と信頼性


omni-agrobot-2


プロジェクトの背景

ミネソタ大学農業ロボティクス研究所の四足ロボット(OmniAgRobot)は、以下のために使用される:


  • 農場の点検

  • 作物の健康状態モニタリング

  • 土壌データ収集


このロボットは、トウモロコシ畑、ぬかるんだ地形、不規則な地形を自由に移動できる。これは従来の車輪型ロボットでは困難である。


なぜ四足構造なのか?

車輪型ロボットやドローンと比較して:


  • ぬかるんだ地面 → 車輪型ロボットは簡単にスタックする

  • 作物の列の間 → 車輪型は進入できない

  • 不規則な地形 → 安定性が不十分


四足ロボットが提供するもの:


  • より高い走破性

  • より高い安定性

  • より精密な経路制御


モーター選定:AK70-10の重要な役割


このプロジェクトは最終的にAK70-10統合アクチュエーターを以下の理由で選択した:


① 高い統合度


  • モーター + 減速機 + ドライバーが統合

  • 機械構造と配線を簡素化

  • システムの信頼性を向上させる


② 高精度制御


  • CAN通信をサポート

  • マルチモーター同期をサポート

  • 複雑な歩容の協調を可能にする


③ 高トルク出力


  • ぬかるんだ地面、坂道などの複雑な環境に適応

  • 安定したサポートを提供する


④ 高い信頼性と導入の容易さ


  • 取り付けが簡単

  • 効率的なデバッグ

  • 開発サイクルを短縮する


実際のエンジニアリング性能

テスト中、ロボットは以下を達成した:


  • 複数モーターの同期協調制御

  • 高頻度の位置とトルク制御

  • 複雑な地形での安定した歩行


研究チームのフィードバック:

高い統合度 + 高トルクは、システムの安定性と開発効率を大幅に向上させた


中核的な結論

農業用ロボットの中核要件は「極限性能」ではなく、以下の通りである:


  • 安定性

  • 信頼性

  • 持続可能な運用


本質的なニーズ:

中高トルク + 高精度 + 高信頼性


KLEIYN——限界に挑戦する垂直登攀四足ロボット


kleiyn-climbing


プロジェクトのハイライト:


  • 800~1000mmの狭い壁の間を登攀可能

  • 移動速度は約50倍に向上

  • 複雑な環境(煙突/シャフトなど)に適応


モーター構成の内訳


部位アクチュエータ型式コア性能役割説明
脚部アクチュエータAK70-10 KV100持続的な支持力が強い
トルク密度が高い
安定した支持と持続的な運動能力を提供し、
歩行や動的な運動に適しています。
腰部アクチュエータAK10-9 V2.0 KV60ピークトルクは最大48Nm
高出力のバースト性能
中核的なバースト力を提供し、
姿勢調整や高ダイナミックな動作に使用されます。


なぜ登攀できるのか?


3つの重要な要因:


1. 高い定格トルク

  • 落下せずに継続的な接着を保証する


2. 高いピークトルク

  • 脚の持ち上げと推進のためのバースト出力を提供する


3. 低遅延応答

  • 接触点を素早く調整する(滑り/バランス喪失を防ぐ)


エンジニアリングの結論:

極限動作 = トルク + 応答 + 制御、これら3つすべての組み合わせ


Kemba——精密駆動型ロボット


Kemba


プロジェクトの特徴

  • 高精度歩容制御

  • 強力な力制御能力

  • 研究と制御アルゴリズム検証に使用


モーターに要求される能力


  • 正確な足跡制御

  • トルク変動制御(コンプライアンス制御)

  • 高帯域幅応答


エンジニアリング的意義

研究用ロボットにおいて:


  • 高トルク ≠ 良い性能

  • 制御可能性が中核である


中核的な結論

将来のロボットの傾向 = 精密駆動 + 力制御統合


ケーススタディから導き出されるロボット犬用モーター選定の基礎論理


中核パラメーターと実世界のケースを理解した後、最も重要な次のステップは:


あなたのプロジェクトに本当に適合するアクチュエーターソリューションを選択すること。


KLEIYN、農業用ロボット、Kembaの3つの典型的なケースから、重要なパターンを特定できます:


異なるアプリケーションシナリオは、根本的に異なる「モーターパラメーター組み合わせ戦略」に対応する。


単一のパラメーターが最強というわけではなく、適切な組み合わせが鍵である。


I. 極限動作シナリオ(KLEIYN)


キーワード:動的能力 / バースト出力 / 応答速度

中核的ニーズ:


  • 高いピークトルク(バースト)

  • 高い応答速度(迅速な調整)

  • 中程度から高い定格トルク(持続的サポート)


なぜ?


  • 登攀、ジャンプ、高速移動には全て大きな瞬間出力が必要

  • 同時に、バランスを崩さないために迅速な調整が不可欠


本質的な論理:

「応答 + バースト」を優先し、次に持続能力


II. 農業/産業シナリオ(ミネソタ大学ロボット)


キーワード:安定性 / 信頼性 / 継続的運用

中核的ニーズ:


  • 安定した定格トルク

  • 高い信頼性(長時間の運転時間)

  • 高い統合度(システム複雑性を低減)


なぜ?


  • 農場環境は複雑だが、動作のペースは比較的遅い

  • 極限性能ではなく、長時間の動作が必要


本質的な論理:

「安定性 + 信頼性」を優先し、極限性能ではない


III. 研究/制御シナリオ(Kemba)


キーワード:精度 / 力制御 / 再現性

中核的ニーズ:


  • 高精度エンコーダー

  • 精细なトルク制御

  • 高帯域幅制御システム


なぜ?


  • アルゴリズムを検証する必要がある

  • 再現可能な実験結果が必要


本質的な論理:

単なる生のパワーではなく、「制御可能性」を優先する


3つのシナリオタイプの比較


シーンタイプ代表的な事例優先順位モーターの核心指標
極限運動KLEIYN応答性 > ピークトルク > 定格トルク動的性能
農業/産業ミネソタ大学のロボット定格トルク > 信頼性 > 統合度安定性
研究制御Kemba制御精度 > 力制御 > 応答性制御性


ロボット犬用モーター製品の推奨と選定アドバイス


アプリケーションシーン代表的な用途中核要件推奨モデル推奨理由
動的性能型ロボット犬高速四足 / ジャンプ / クライミング高応答性 + 中高トルク + 低遅延AK70-10 KV100動的性能に優れ、トルクと応答性のバランスが良く、走行やジャンプなどの複雑な運動に適しています。
農業 / 産業用ロボット農地巡回 / パイプライン点検安定性 + 信頼性 + 長時間運転AK70-10 KV100 / AK80-8 KV60高定格トルク + 高統合度により、長期的な安定運転をサポートします。
高負荷型ロボット運搬 / 産業機器高トルク + 高負荷容量AK60-6 V3.0 KV80トルク余裕度が高く、高負荷や産業用アプリケーションに適しています。
研究 / 教育プロジェクトラボ / 制御アルゴリズム開発柔軟性 + コスト管理 + 開発容易性AK60-6 V3.0 KV80コンパクトで統合が容易であり、迅速な検証と開発に適しています。


クイック決定ガイド


あなたの目標推奨モデル
速く走りたい / 動的性能を重視AK70-10 KV100
安定した信頼性の高い運転AK70-10 KV100 / AK80-8 KV60
高トルク / 高耐荷重AK60-6 V3.0 KV80
迅速な開発 / 教育用AK60-6 V3.0 KV80


結論

四足ロボットが「動ける」から「高性能な動き」へ移行することは、もはやアルゴリズムではなく、モーターアクチュエーターによって推進されている。 アルゴリズムはロボットが「どのように動きたいか」を決定し、モーターは「どれだけうまく実行できるか」を決定する。最新の統合アクチュエーターはそれ自体が制御システムの中核であり、四足ロボットの性能限界を直接的に定義する。


異なるアプリケーションシナリオは、完全に異なるモーターパラメーター組み合わせ戦略に対応する。 極限動作シナリオは応答速度とピークトルクを優先し、農業および産業シナリオは定格トルクと信頼性を優先し、研究および教育シナリオは制御精度と力制御能力を優先する。「最強の」モーターは存在せず、最も適切なパラメーター設定のみが存在する。


モーターの選定は単一パラメーターの競争ではなく、トルク、応答、精度、重量、コスト間のシステムレベルのバランスである。 動的四足ロボットは応答とバースト出力に焦点を当て、産業および農業シナリオは安定性と継続的な動作を強調し、高負荷用途は高いトルクリザーブを必要とし、研究および教育は制御可能性と開発の容易さをより重視する。


四足ロボットを「動ける」から「高性能な動き」へと前進させる鍵は、アルゴリズムがいかに強力かではなく、モーターがサポートし、追従し、正確に制御できるかどうかである。 適切なモーターを選択することによってのみ、四足ロボットは真に速く走り、安定して立ち、精密なタスクを実行することができる。

関連記事
AK70-10は敏捷ロボット技術の未来をリードします
AK70-10は敏捷ロボット技術の未来をリードします
CubeMarsは常にロボット技術の最前線の革新に取り組んでいます!2023 年、私たちのAK70-10 BLDCモーターは南アフリカのステレンボッシュ大学のナサン・エドゥアルド・ワイスによる画期的な二足歩行ロボットプロジェクトの成功において重要な要素となりました
Oct 29,2024
私たちはなぜ人型ロボットにこだわるのでしょうか?
私たちはなぜ人型ロボットにこだわるのでしょうか?
人型ロボットに関するどのビデオの下でも、誰かがこう尋ねる:なぜ人型ロボットにこだわるのか?二足歩行や四足歩行、あるいは車輪付きの方が作業環境に適応するのではないか?
Aug 21,2024
CubeMarsモーター:トルク倍増、重量半減 - 私たちの強みを示す
CubeMarsモーター:トルク倍増、重量半減 - 私たちの強みを示す
私たちは、CubeMarsロボットモーターに関する興味深い発見と、それらがどのように競合他社を超えているかを皆さんと共有できることを嬉しく思います。
Aug 07,2023
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ