Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
ジンバルモーターとは?
ジンバルモーター購入前に比較すべき主要性能パラメータ
ジンバルの安定性に影響を与える主要要因
ジンバルモーター購入時に見落とされがちなパラメータ
用途別に最適なジンバルモーターを選ぶ方法
ジンバルモーターの今後の発展動向
ジンバルモーター購入時に見落とされがちなパラメータ
用途別に最適なジンバルモーターを選ぶ方法
ジンバルモーターの今後の発展動向
まとめ

ジンバルモーターを購入する前に比較すべき主要仕様

CubeMars / Jun 03,2026

ドローン用ジンバル、ロボットビジョンシステム、セキュリティ監視機器、LiDARプラットフォームなど、あらゆる用途においてジンバルモーターはシステムの安定性、制御精度、および応答速度に直接影響を与えます。しかし、市場にはさまざまな仕様のジンバルモーターが存在し、トルク、KV値、エンコーダ精度、振動制御性能などにおいて大きな違いがあります。サイズや価格だけで選定すると、実際のアプリケーション要件を満たせない場合が少なくありません。


そのため、ジンバルモーターを購入する前に、性能に影響を与える主要なパラメータを理解し、実際の用途に基づいて総合的に評価することは、システムの信頼性向上と開発リスクの低減において重要なステップとなります。


ジンバルモーターとは?


ジンバルモーターは、プラットフォームの姿勢を安定化および制御するために特別に設計されたブラシレスモーターです。カメラジンバル、ドローンジンバル、ロボットビジョンシステム、セキュリティ監視機器、LiDARプラットフォーム、光学追尾システム、測量機器など、幅広い分野で使用されています。


一般的なサーボモーターとは異なり、ジンバルモーターは低速または停止状態においても滑らかで連続的なトルクを出力し、高精度な姿勢制御を実現する必要があります。そのため、ジンバルシステムではトルク出力、応答速度、動作の滑らかさ、および制御精度に対してより高い要求が課されます。


ドローン、ロボティクス、インテリジェントビジョンデバイス、および自動化システムの急速な発展に伴い、ジンバルは安定した動作と高精度な位置決めを実現するための重要なコンポーネントとなっています。しかし、用途によって求められる性能は異なります。例えば、ドローン用ジンバルでは重量と消費電力が重視される一方で、ロボットビジョンシステムでは動的応答性能と制御精度がより重要視されます。


そのため、ジンバルモーターを選定する際には、寸法、価格、定格出力だけを比較するのでは不十分です。エンジニアや調達担当者は、トルク性能、エンコーダ精度、コギングトルク、応答速度、放熱性能などの重要な指標にも注目し、プロジェクト要件に最適なモーターを選択する必要があります。


gimbal-motor2


ジンバルモーター購入前に比較すべき主要性能パラメータ


定格トルク(Rated Torque)


定格トルクは、ジンバルモーターの連続出力能力を示す最も重要な指標の一つであり、モーター選定時に最初に確認されるパラメータでもあります。これは、モーターが長時間にわたり負荷を安定して駆動し、外部からの外乱を受けた際にも目標姿勢を維持できるかどうかを決定します。


ジンバルシステムにおいて、モーターは単に負荷を回転させるだけでなく、重力、慣性力、および外部振動による影響に継続的に対抗しなければなりません。定格トルクが不足している場合、高度な制御アルゴリズムを採用していても制御精度が低下する可能性があります。


トルク不足によって一般的に発生する問題:

  • ジンバルの振動

  • 制御の不安定化

  • トラッキング誤差の増加

  • モーターの継続的な過負荷運転

  • 過度な温度上昇


実際のプロジェクトでは、定格トルクは以下の要素に基づいて評価する必要があります。

  • カメラ重量

  • レンズ重量

  • センサー重量

  • 重心位置

  • ジンバルの寸法

  • 加速度要件


例えば、望遠レンズを搭載した監視用ジンバルは負荷慣性が大きいため、より高いトルクを持つモーターが必要になることが一般的です。一方、ドローン用ジンバルでは、トルク性能と軽量化のバランスを取る必要があります。


一般的には、計算上必要なトルクに対して20〜50%程度の安全率を確保することで、長期的に安定した運用が可能になります。


ピークトルク(Peak Torque)


定格トルクに加えて、ピークトルクもジンバルモーターの動的性能を評価するうえで重要な指標です。


ピークトルクとは、モーターが短時間に発生できる最大トルクを指し、システムの過渡応答性能に直接影響します。


ピークトルクは、以下のような状況で重要な役割を果たします。

  • 急加速時の起動

  • 緊急停止

  • 外乱補償

  • 大角度の姿勢調整

  • 高速ターゲット追跡


例えばロボットビジョンシステムでは、ターゲットが突然移動方向を変えた場合、ジンバルは極めて短時間で姿勢を補正する必要があります。ピークトルクが不足していると、ターゲットを正確に追従できず、認識性能や測定精度に悪影響を及ぼす可能性があります。


ドローン用カメラジンバルでは、飛行中に発生する風による外乱を補償するためにも瞬間的な高トルク出力が必要です。そのため、モーター選定時には連続出力性能だけでなく、ピークトルク性能もあわせて評価する必要があります。


KV値(Speed Constant)


KV値はブラシレスモーターの重要なパラメータの一つであり、モーターに1Vの電圧を印加した際に得られる理論上の無負荷回転速度を表します。


例えば:

  • KV100 は 1Vあたり100RPM

  • KV50 は 1Vあたり50RPM


KV値はドローンの推進システムでよく使用される指標ですが、ジンバル用途においても参考になります。ジンバルシステムでは、KV値は主に回転速度特性を示すものであり、実際の選定では定格トルク、トルク定数(Kt)、および制御精度の方が重要な要素となります。


一般的に、低KVモーターは高いトルク定数を持ち、高KVモーターはより高い回転速度性能を持ちます。


ジンバルシステムは主に低速または停止状態で動作するため、多くのジンバルモーターは低KV設計を採用し、より滑らかな出力特性と高い制御精度を実現しています。


KV値が高すぎるモーターを選択すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • 低速制御が滑らかでなくなる

  • 微細な位置制御性能の低下

  • 消費電力の増加

  • 動作温度の上昇


そのため、ジンバル用途においてはKV値が高ければ高いほど良いというわけではなく、負荷条件や制御目標に応じて適切に選定することが重要です。


トルク定数(Kt)


KV値と比較すると、トルク定数(Kt)はジンバル用途における実際の性能をより直接的に示す指標です。


Ktは単位電流あたりに発生するトルク量を表し、通常はNm/Aで表記されます。


トルク定数が高いほど、同じ電流でより大きなトルクを発生させることができます。


高Ktモーターには一般的に以下のような利点があります。

  • より大きなトルク出力

  • 優れた電流利用効率

  • 発熱量の低減

  • 消費エネルギーの削減

  • バッテリー駆動時間の延長


長時間連続運転が必要なジンバルシステムでは、高Kt設計によってモータードライバーや電源システムへの負担を大幅に軽減できます。


例えば、移動ロボット、点検システム、屋外監視プラットフォームなどでは、ジンバルが数時間から数日にわたって連続動作することがあります。このような用途では、高Ktモーターはエネルギー効率を向上させるだけでなく、温度上昇がシステム安定性へ与える影響も低減します。


なお、KV値とKtは一般的に反比例の関係にあります。そのため、モーター選定は単一のパラメータだけで判断すべきではありません。トルク要件、動作速度、電源条件、および制御精度をシステム全体として総合的に評価することが重要です。


gimbal-motor1


ジンバルの安定性に影響を与える主要要因


エンコーダ精度(Encoder Accuracy)


現代の高性能ジンバルシステムの多くは閉ループ制御を採用しており、そのためエンコーダ性能は極めて重要な要素となっています。


一般的なエンコーダの種類には以下があります。

  • 磁気エンコーダ

  • 光学式エンコーダ

  • デュアルエンコーダシステム


エンコーダの分解能が高いほど、以下のような利点があります。

  • より高精度な姿勢制御

  • トラッキング誤差の低減

  • 優れた安定化性能


産業用ビジョンシステムや測量機器では、高精度エンコーダがすでに標準的な要件となっています。


コギングトルク(Cogging Torque)


コギングトルクは、ジンバルの滑らかな動作に影響を与える最も重要な要因の一つです。


コギングトルクが大きすぎると、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • 低速時の振動

  • 微小振動

  • 画像のぼやけ


高品質なジンバルモーターは通常、多極設計、最適化された磁気回路、および特殊なステータスロット形状を採用することでコギングの影響を最小限に抑えています。特に写真撮影や光学追尾用途では、低コギングトルクが非常に重要です。


応答速度(Response Speed)


ジンバルは外部からの外乱を継続的に補償する必要があるため、モーターの動的応答性能は安定化性能に直接影響します。


評価すべき主要パラメータには以下があります。

  • トルク応答速度

  • 加速度性能

  • 制御帯域幅


応答性能に優れたモーターは、姿勢のずれをより迅速に補正できるため、システム全体の安定性向上に貢献します。


振動および騒音レベル(Vibration and Noise Levels)


ビジョンシステムにおいて、振動制御は画像品質に直接影響します。


低振動モーターには以下の利点があります。

  • 画像の鮮明度向上

  • 制御誤差の低減

  • ユーザー体験の向上


ドローン空撮、カメラジンバル、レーザースキャン装置、光学追尾プラットフォームなどの用途では、振動性能は回転速度仕様よりも重要視される場合が少なくありません。


ジンバルモーター購入時に見落とされがちなパラメータ


モーターサイズと設置スペース


ジンバルシステムでは、サイズや重量に厳しい制約が課されることがよくあります。


比較すべき主な寸法項目は以下のとおりです。

  • 外径

  • 全長

  • 重量

  • 取付穴パターン


これは特にドローンや移動ロボットにおいて重要であり、モーターの寸法はシステム全体のレイアウトや重心設計に直接影響します。


一般的に:

  • 大径モーターはより大きなトルクを発生できる

  • 軸方向長さが短いモーターはコンパクトな設計に適している


そのため、トルク密度はジンバルモーターにおける重要な性能指標となっています。


動作電圧とドライバー互換性


一般的な動作電圧には以下があります。

  • 12V

  • 24V

  • 48V


購入前には以下の項目を確認することが重要です。

  • モーター定格電圧

  • ドライバーとの互換性

  • 制御インターフェース要件


一般的な制御インターフェースには以下があります。

  • PWM

  • UART

  • CAN Bus

  • RS485


ロボットおよび産業用自動化機器において、CAN Busは最も広く採用されている通信規格の一つとなっています。


放熱性能(Thermal Performance)


ジンバルモーターは継続的に保持トルクを発生させる必要がある場合が多くあります。


熱管理が不十分な場合、以下の問題が発生する可能性があります。

  • 過度な温度上昇

  • 磁石の減磁

  • 制御性能の低下

  • 製品寿命の短縮


エンジニアは、連続出力性能、温度上昇仕様、および冷却構造設計を慎重に評価する必要があります。特に屋外環境、高温環境、または産業用途では、放熱性能が極めて重要になります。


用途別に最適なジンバルモーターを選ぶ方法


定格トルク、エンコーダ精度、応答速度はいずれも重要な要素ですが、用途によって重視される性能特性は異なります。モーター選定において重要なのは、最も高いスペックを持つ製品を選ぶことではなく、実際のアプリケーション要件に最適なソリューションを選択することです。


例えば、小型カメラジンバルでは軽量設計と低振動性能が重視される一方、産業用ビジョンシステムやLiDARプラットフォームでは、より高い制御精度と動的応答性能が求められます。こうした多様なニーズに対応するため、CubeMarsはさまざまな負荷条件や用途に対応した複数のジンバルモーターモデルを提供しています。


以下の表では、代表的なアプリケーションごとの選定ポイントをまとめています。


用途

優先すべきパラメータ

推奨CubeMarsモデル

カメラジンバル

低コギングトルク、低振動

GL30 KV290 / GL35 KV100

ドローンジンバル

軽量設計、高トルク密度

GL35 KV100 / GL40 KV70

セキュリティ監視システム

長寿命、高信頼性、高安定性

GL40 KV70 / GL60 KV25

LiDARプラットフォーム

エンコーダ精度、応答速度

GL40 II KV82.5 / GL60 II KV28

ロボットビジョンシステム

動的性能、制御精度

GL60 KV25 / GL80 KV60

産業用測量機器

安定性、連続出力性能

GL60 KV25 / GL80 KV30


用途によって重視される性能特性は異なるため、モーター選定は単純に高トルクや高回転速度を追求するのではなく、実際の要求仕様を総合的に評価して行うべきです。


ジンバルモーターの今後の発展動向


ロボティクス、ドローン、およびインテリジェントビジョンシステムの発展に伴い、ジンバルモーターはより高性能、高精度、そして軽量化へと進化を続けています。ハイエンド用途では、ジンバルモーターは単なる安定化機構ではなく、画像品質、追跡精度、およびシステム応答速度にも直接影響を与える重要なコンポーネントとなっています。


さらなる高トルク密度化


電磁設計の最適化や先進的な磁性材料の採用により、最新のジンバルモーターは小型・軽量化を維持しながら、より大きなトルクを発生できるようになっています。この傾向は、ドローンジンバル、携帯型安定化システム、モバイルロボットビジョンプラットフォームにおいて特に重要であり、システム重量を増加させることなく負荷能力や耐外乱性能を向上させることができます。


さらなる低コギングトルク化


コギングトルクは、低速動作や静止保持時の滑らかな動作性能に直接影響します。今後のジンバルモーターは、磁気回路設計の最適化、ステータおよびロータ構造の改良、極数とスロット数の組み合わせ最適化などにより、さらにコギング効果を低減し、微細振動を抑制して安定化性能を向上させていくでしょう。


この特性は、カメラジンバル、LiDARプラットフォーム、高精度ビジョントラッキングシステムにおいて特に重要です。わずかな振動であっても、画像品質や測定精度に影響を及ぼす可能性があるためです。


極めて低い振動レベルが求められるカメラジンバルやビジョン安定化システムでは、CubeMarsのGL30 KV290およびGL35 KV100が、滑らかなモーション制御を必要とする軽量システム向けに広く採用されています。


応答速度(Response Speed)


ジンバルは外部からの外乱を継続的に補正する必要があるため、モーターの動的応答性能は安定化性能に直接影響します。


評価すべき主なパラメータには以下が含まれます:

  • トルク応答速度

  • 加速度性能

  • 制御帯域幅


応答性能の高いモーターは姿勢誤差をより迅速に補正でき、システム全体の安定性向上に貢献します。


振動および騒音レベル(Vibration and Noise Levels)


ビジョンシステムにおいて、振動制御は画像品質に直接影響します。


低振動モーターには以下の利点があります:

  • 画像の鮮明度向上

  • 制御誤差の低減

  • ユーザー体験の向上


ドローン空撮、カメラジンバル、レーザースキャン装置、光学追尾プラットフォームなどの用途では、振動性能が回転速度仕様よりも重要となる場合が少なくありません。


ジンバルモーター購入時に見落とされがちなパラメータ


モーターサイズと設置スペース


ジンバルシステムには厳しいサイズおよび重量制限があることが一般的です。


比較すべき主な寸法は以下の通りです:

  • 外径

  • 全長

  • 重量

  • 取付穴パターン


これは特にドローンや移動ロボットにおいて重要であり、モーター寸法はシステム全体のレイアウトや重心設計に直接影響します。


一般的に:

  • 大径モーターはより高いトルクを発生可能

  • 軸方向長さが短いほどコンパクト設計に有利


そのため、トルク密度はジンバルモーターの重要な性能指標となっています。


動作電圧とドライバー互換性


一般的な動作電圧には以下があります:

  • 12V

  • 24V

  • 48V


購入前には以下を確認することが重要です:

  • モーター定格電圧

  • ドライバーとの互換性

  • 制御インターフェース要件


一般的な制御インターフェースには以下があります:

  • PWM

  • UART

  • CAN Bus

  • RS485


ロボティクスや産業用自動化装置では、CAN Busが最も広く採用されている通信規格の一つとなっています。


熱性能(Thermal Performance)


ジンバルモーターは保持トルクを継続的に発生させる必要がある場合が多くあります。


熱管理が不十分な場合、以下の問題が発生する可能性があります:

  • 過度な温度上昇

  • 磁石の減磁

  • 制御性能の低下

  • 寿命の短縮


エンジニアは連続出力性能、温度上昇仕様、および冷却構造設計を慎重に評価する必要があります。特に屋外、高温環境、または産業環境では熱性能が極めて重要になります。

用途別に最適なジンバルモーターを選ぶ方法


定格トルク、エンコーダ精度、応答速度はいずれも重要な要素ですが、用途によって重視される性能特性は異なります。モーター選定の鍵は、最も高いスペックを持つ製品を選ぶことではなく、用途要件に最適に適合するソリューションを選択することです。


例えば、小型カメラジンバルでは軽量設計と低振動性能が重視される一方、産業用ビジョンシステムやLiDARプラットフォームでは、より高い制御精度と動的応答性能が求められます。こうした多様なニーズに対応するため、CubeMarsはさまざまな負荷容量および用途向けのジンバルモーターモデルを提供しています。


以下の表では、代表的な用途ごとの選定ポイントをまとめています。


用途

優先パラメータ

推奨CubeMarsモデル

カメラジンバル

低コギングトルク、低振動

GL30 KV290 / GL35 KV100

ドローンジンバル

軽量設計、高トルク密度

GL35 KV100 / GL40 KV70

セキュリティ監視

長寿命、高信頼性、高安定性

GL40 KV70 / GL60 KV25

LiDARプラットフォーム

エンコーダ精度、応答速度

GL40 II KV82.5 / GL60 II KV28

ロボットビジョンシステム

動的性能、制御精度

GL60 KV25 / GL80 KV60

産業用測量機器

安定性、連続出力性能

GL60 KV25 / GL80 KV30


用途ごとに重視する性能特性は異なるため、モーター選定は単純に高トルクや高回転数を追求するのではなく、実際の要求条件を総合的に評価して行うべきです。


ジンバルモーターの今後の発展動向


ロボティクス、ドローン、インテリジェントビジョンシステムの発展に伴い、ジンバルモーターはより高性能、高精度、軽量化の方向へ進化しています。ハイエンド用途では、ジンバルモーターは単なる安定化装置ではなく、画像品質、追従精度、システム応答速度にも直接影響を与える重要なコンポーネントとなっています。


より高いトルク密度


電磁設計の最適化と先進的な磁性材料の採用により、最新のジンバルモーターはより小型・軽量でありながら、より大きなトルクを発生できるようになっています。この傾向はドローンジンバル、携帯型スタビライザー、移動ロボットビジョンプラットフォームにとって特に有益であり、システム重量を増やすことなく可搬能力と耐外乱性能を向上させます。


より低いコギングトルク


コギングトルクは、低速運転時や静止保持状態における滑らかな動作に直接影響します。今後のジンバルモーターは、磁気回路設計の最適化、ステーターおよびローター形状の改良、極数とスロット数の組み合わせ最適化によって、コギング効果をさらに低減し、微小振動を抑制して安定化精度を向上させていきます。


この特性は、カメラジンバル、LiDARプラットフォーム、高精度ビジョントラッキングシステムにおいて特に重要です。わずかな振動であっても、画像品質や測定精度に影響を与える可能性があるためです。


カメラジンバルやビジョン安定化システムのように極めて低い振動レベルが求められる用途では、CubeMarsのGL30 KV290およびGL35 KV100が、優れた滑らかさを必要とする軽量システム向けとしてよく採用されています。


より高いエンコーダ精度


産業用ビジョン、自動測量システム、インテリジェント検査システムの発展に伴い、高精度なジンバル位置制御への需要は継続的に高まっています。高分解能の磁気エンコーダや光学エンコーダの採用により、より正確な位置フィードバックと優れたクローズドループ制御性能が実現されています。


高精度エンコーダによって得られるメリット:

  • より細かな姿勢調整能力

  • 追従誤差の低減

  • より安定した動的制御性能


このような高精度クローズドループ用途では、CubeMarsのGL60 II KV28およびGL40 II KV82.5が、高いフィードバック制御安定性を必要とするビジョンプラットフォームや産業用ジンバルシステムで広く採用されています。


さらなる軽量化と高出力密度設計


ドローンやモバイル機器の用途では、重量は依然として最も重要な要素の一つです。ジンバルモーターは構造最適化、先進材料の採用、磁気回路設計の改良を通じて、高い出力性能を維持しながらさらなる軽量化を実現しています。


軽量設計はドローンの飛行時間を延長するだけでなく、ジンバルの応答速度を向上させ、高い動的環境下でも安定した動作を可能にします。


例えばドローンジンバルシステムでは、CubeMarsのGL30 KV290およびGL35 KV100が、その軽量構造と優れた応答性能により、小型空撮ジンバルやモバイルビジョンプラットフォームで広く使用されています。


より高速な動的応答性能


静的な安定化性能だけでなく、動的応答性能の重要性もますます高まっています。高速で移動する対象を追跡したり、急激な環境変化を補償したりする際には、モーターが迅速にトルク出力を調整し、画像やセンサーの安定性を維持する必要があります。


ロボットビジョンプラットフォームや高速追尾ジンバルなどの高動的制御システムでは、CubeMarsのGL80 KV60およびGL100 KV10が、より高い制御帯域幅と強力な駆動能力を必要とする用途でよく採用されています。


今後、ジンバルモーターは制御帯域幅、加速度応答性能、低遅延制御性能の面でさらなる向上を続け、システム全体の応答性と追従能力を一層高めていくでしょう。


まとめ


ジンバルモーターは単にプラットフォームを回転させるだけの装置ではなく、安定化精度、応答速度、そしてユーザー体験全体を左右する重要な要素です。モーター選定において、サイズや価格だけに注目するのは十分ではありません。定格トルク、ピークトルク、エンコーダ精度、コギングトルク、動的応答性能、熱性能といったパラメータは、最終的なシステム性能を決定する上で重要な役割を果たします。


これらの主要仕様を総合的に評価することで、エンジニアは用途に最適なジンバルモーターソリューションを選択でき、製品性能を向上させるとともに開発リスクを低減することができます。

関連記事
6自由度ロボットアームのためのアクチュエータ選定方法
6自由度ロボットアームのためのアクチュエータ選定方法
トルク、ペイロード、関節レベルのアクチュエータ選定のバランスを通じて、6自由度ロボットアームの最適な設計方法を学びます。
Apr 24,2026
BLDCモーターの選び方:完全選定ガイド
BLDCモーターの選び方:完全選定ガイド
ロボットに最適なBLDCモーターを選ぶため、トルク、速度、電圧、サイズなどの主要性能を比較しながら解説します。
Sep 14,2026
ロボット関節のノイズを低減する方法
ロボット関節のノイズを低減する方法
ロボット関節のノイズの原因と、伝達機構、モーター制御、構造設計、アクチュエータ設計による低減方法を学びます。
Apr 28,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ