Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
中空軸プラネタリアクチュエータとは?
中空軸プラネタリアクチュエータと従来型駆動システムの比較
中空軸構造がもたらすシステム上の利点
なぜ遊星ギア構造はロボットに適しているのか?
中空軸プラネタリアクチュエータの用途
まとめ

ロボット工学において中空シャフト式遊星アクチュエータが普及しつつある理由とは?

CubeMars / May 07,2026

ロボット技術の継続的な発展に伴い、ロボットアクチュエータは、もはや単なる動力出力部品ではなくなっています。現在では、ロボット全体の性能を左右する中核システムの一つへと進化しています。特に、ヒューマノイドロボット、協働ロボットアーム、四足歩行ロボット、外骨格デバイスなどの次世代ロボット分野では、エンジニアからアクチュエータに対してより高い要求が求められています。


従来のロボットシステムでは、純粋なトルク出力や運動性能が重視されていました。しかし現在では、システム統合性、構造のコンパクト化、動的応答性能、そして長期運用時の安定性がより重要視されています。アクチュエータには、十分な出力を提供するだけでなく、サイズ、重量、制御精度、そして機械全体のレイアウトとのバランスも求められています。


ロボットシステムにおいて構造の統合度および内部配線能力への要求が高まり続ける中、中空シャフト遊星アクチュエータは、高集積ロボット関節の一部アプリケーションで徐々に採用が拡大している。


中空軸プラネタリアクチュエータとは?


中空軸プラネタリアクチュエータは、通常、モーター、遊星減速機構、エンコーダ、ドライブ制御システムを単一のプラットフォームに統合した高集積型の動力システムであり、よりコンパクトな一体構造を形成しています。


サンギア、プラネタリギア、内歯リングギアによる負荷分散機構を通じて、このシステムは小型の体積内で高トルク出力を実現しつつ、伝達効率、構造のコンパクト性、そして優れた動的応答特性を維持することができる。


最大の構造的特徴は中空軸設計です。この構造により、ケーブル、信号線、センサー配線、さらには一部の機械接続部まで、外部配線や追加スペースを必要とせず、アクチュエータ中心部を直接通すことができます。これにより、ロボット関節の設計自由度が向上し、多自由度システムにおける内部配線ソリューションも最適化されます。


akh-70-16-kv41-robotic-actuator-list


中空軸プラネタリアクチュエータと従来型駆動システムの比較


ロボット関節設計では、従来の駆動方式として「モーター + 遊星減速機 + エンコーダ + ドライバ」を分離した構成が一般的でした。この構成は初期の産業用ロボットで広く使用され、モジュール性やメンテナンス性に優れていました。しかし、現代の高集積ロボットシステムでは、その限界が徐々に顕在化しています。


まず構造面では、分離型アーキテクチャでは各機能モジュールごとに専用スペースが必要となり、関節構造が複雑化し、内部配線も難しくなります。自由度が増えるにつれ、この分散レイアウトは利用可能スペースをさらに圧迫し、コンパクト設計を制限します。


次にシステム統合面では、多数の部品構成により機械的・電気的接続ポイントが増加します。これにより組立の複雑さが増すだけでなく、潜在的な故障ポイントも増え、長期信頼性に影響を与えます。


これに対して、中空軸プラネタリアクチュエータは、モーター、減速機、制御システムを単一構造に統合した一体型設計を採用しています。中空軸により内部配線を中心部へ通すことができ、外部接続を大幅に削減します。その結果、高トルク出力を維持しながら、より高い空間利用率とコンパクトな構造を実現します。


さらに、一体化構造は追加の接続部品や分離型の取付構造を削減することにより、システムの統合一貫性の向上に寄与し、組立誤差および一部の伝達損失を低減することで、全体的な制御安定性およびエンジニアリング信頼性の改善につながる。


そのため、高い空間効率、システム統合性、動的性能が求められるロボット用途において、中空軸プラネタリアクチュエータはより優れたエンジニアリングソリューションとなっています。


項目

従来型分離駆動

中空シャフト一体型アクチュエータ

構造形式

分離型モジュール構成

高集積構造

空間利用

外部配線が多い

内部配線に適している

統合難易度

比較的高い

比較的低い

システム一貫性

組立と適合に依存

標準化しやすい

主な特徴

柔軟で保守しやすい

コンパクトで高集積


中空軸構造がもたらすシステム上の利点


ロボット技術が軽量化と高集積化へ進むにつれ、機械設計はますます複雑化しています。エンジニアは動力出力だけでなく、センサー配置、配線管理、全体構造の協調設計まで考慮する必要があります。


特にヒューマノイドロボットや協働ロボットでは、複雑な内部配線が構造設計、組立効率、保守性に影響を与えることがあります。中空軸構造は内部空間の整理を容易にし、関節構造をよりシンプルに保ちながら、動作中のケーブルねじれや干渉を低減します。


同時に、中空軸設計は現代ロボットにおけるモジュール化設計にも適しています。エンジニアは関節統合、迅速な組立、後工程でのメンテナンスをより簡単に実現でき、開発サイクル全体の短縮にもつながります。


CubeMarsのAKHシリーズ中空軸プラネタリアクチュエータは、一体型中空軸設計を採用しています。コンパクトな構造を維持しながら、ロボット関節システムにより柔軟な内部配線スペースを提供し、高集積ロボット開発に適しています。



なぜ遊星ギア構造はロボットに適しているのか?


ロボットにおいて、減速機の役割は単なる減速だけではありません。より重要なのは、トルク出力を向上させ、動力システム全体の運動特性を最適化することです。


従来型ギア構造と比較して、遊星ギアシステムはより高い統合効率を実現します。サンギア、プラネタリギア、リングギアによる負荷分散により、コンパクトなサイズで高トルク出力を可能にします。


遊星減速機構は、比較的コンパクトな体積内で高トルク出力を実現しつつ、効率、構造の成熟度、およびエンジニアリングの信頼性を維持できるため、ロボット関節システムに広く採用されている。


さらに、遊星ギアシステムは優れた荷重分散能力を備えています。頻繁な加減速、高速動作、複雑な軌道制御を伴うロボット用途では、ギアシステムは常に変化する負荷に対応しなければなりません。従来構造と比較して、遊星ギアシステムはより安定した伝達性能と長寿命を提供します。


例えば、CubeMars AKH70-48 V1.0 KV41は高減速比設計を採用しており、高トルクロボット関節用途に適しています。一方、AKH70-16 V1.0 KV41は出力速度と動的応答性能のバランスに優れ、中〜軽負荷ロボットシステムに適しています。


主要パラメータ

モデル

定格トルク (Nm)

定格回転数 (RPM)

サイズ (直径 × 厚み, mm)

AKH70-48 V1.0 KV41

74

28

φ90*81.5

AKH70-16 V1.0 KV41

26

90

φ90*60.5


中空軸プラネタリアクチュエータの用途


現在、中空軸プラネタリアクチュエータはさまざまなロボット分野で広く採用されており、ロボット技術がより高い統合性と動的性能を求めるにつれて、その用途はさらに拡大しています。


ヒューマノイドロボット


ヒューマノイドロボットでは、関節内部のスペースが非常に限られており、構造のコンパクト性が極めて重要です。


中空軸プラネタリアクチュエータは、モーターと減速機を一体化すると同時に、中空軸を利用して内部配線を実現します。これにより、ビジョンシステム、センサー、電源ケーブルを関節中心部へ通すことが可能になります。


この設計により、外部配線による干渉が大幅に減少し、構造自由度と保守性が向上します。その結果、ヒューマノイドロボットにおいて、より安定した自然な動作が可能になります。


協働ロボットアーム


協働ロボット用途では、安全性と構造のシンプルさの両方が重要です。


中空軸アクチュエータは、外部伝達機構や外部配線を削減することで、ロボットアーム関節をよりコンパクトにし、全体の剛性と統合性を向上させます。


同時に、構造の複雑さが低減されることで、保守性が向上し、長期的なシステム信頼性も改善されます。特に、産業組立、柔軟生産、人とロボットの協働シーンに適しています。


四足歩行ロボット


四足歩行ロボットでは、高い動的応答性能とトルク密度が求められます。特に走行、ジャンプ、不整地移動時にはその重要性が増します。


中空シャフト遊星アクチュエータは、高い統合度とコンパクトな構造を備えているため、ロボット関節の空間レイアウトおよび動力システム設計の最適化に有利であり、システムの動的性能および運動安定性の向上に寄与する。


外骨格デバイス


外骨格用途では、装着快適性と軽量設計が非常に重要です。


中空軸設計により、ケーブルや制御信号を関節中心部へ通すことができ、外部構造の干渉を減らし、人間の動作軌道により自然に適合します。


また、高いトルク密度により、歩行支援や荷重補助などの用途にも対応可能です。


AGVおよび産業自動化システム


無人搬送車(AGV)や産業自動化設備では、限られたスペース内で高信頼性の駆動システムが求められます。


中空軸プラネタリアクチュエータは、モジュール化された一体型設計を採用しており、設置スペースを削減すると同時に、配線や構造レイアウトを簡素化し、導入効率とシステム安定性を向上させます。


まとめ


ロボット技術の発展により、アクチュエータは従来の単なる動力部品から、高度に統合された関節システムへと進化しています。


従来の分離型駆動システムと比較して、中空軸プラネタリアクチュエータは、より高いシステム統合性を提供するだけでなく、構造設計、動力出力、空間利用効率においても優れた利点を持っています。


ヒューマノイドロボット、インテリジェントモバイルロボット、協働ロボットの市場が拡大し続ける中、構造の統合度、内部配線、および空間利用効率に対する要求が高いロボットシステムにおいて、中空シャフト遊星アクチュエータは、関節駆動ソリューションとしてますます一般的な選択肢となっている。

関連記事
CubeMarsが2024 中国国際工業博覧会に出展します
CubeMarsが2024 中国国際工業博覧会に出展します
上海、2024年9月-ロボット動力コア分野の世界的リーダーであるキューブマーズは、2024年中国国際工業博覧会(CIIF)にエキサイティングな登場を果たした。
Sep 27,2024
ロボットアクチュエータで壁を登るロボット犬、50倍高速化!
ロボットアクチュエータで壁を登るロボット犬、50倍高速化!
東京大学のJSK研究室が再び目覚ましいブレークスルーを成し遂げました。四足歩行ロボット「KLEIYN」は、四足ロボットが二次元平面から三次元空間へと移行する無限の可能性を示しています。
Sep 02,2025
ダンス動作の学習による人間環境におけるヒューマノイドロボットとの協働の強化
ダンス動作の学習による人間環境におけるヒューマノイドロボットとの協働の強化
カリフォルニア大学サンディエゴ校のエンジニアは、様々な地形で安定した歩行を維持しながら、簡単なダンスや手を振る、ハイタッチ、ハグなどのジェスチャーを含む様々な表現動作を簡単に学習し、実行できるようにロボットを訓練することに成功し、ヒューマノイド・ロボットの分野で大きな進歩を遂げた。
Sep 20,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ