Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
프레임리스 토크 모터란 무엇인가
프레임리스 토크 모터 vs BLDC 모터
프레임리스 토크 모터 아키텍처
아웃러너와 인러너 모터의 구조적 차이
아웃러너 모터와 인러너 모터의 주요 성능 차이
프레임리스 토크 모터 통합 설계 고려사항
프레임리스 토크 모터의 로봇 분야 응용
프레임리스 토크 모터 선택 방법
하중 및 동작 특성에 맞는 모터 선택
시스템 수준 제약 조건 평가
트레이드오프와 최종 선택
결론

2026년 로봇용 프레임리스 토크 모터 선택 가이드

CubeMars / Mar 10,2026

프레임리스 토크 모터란 무엇인가

 

기존의 완전한 하우징과 샤프트가 포함된 모터와 달리, 프레임리스 모터는 스테이터와 로터만으로 구성됩니다. 이러한 단순화된 구조 덕분에 엔지니어는 모터를 로봇 관절이나 액추에이터와 같은 기계 시스템에 직접 통합할 수 있으며, 액추에이터 설계를 보다 자유롭게 맞춤화할 수 있습니다. 또한 프레임리스 설계는 공간 활용 효율을 높이고 전체 시스템 무게를 줄일 수 있어, 특히 이동형 또는 착용형 로봇에서 큰 장점을 제공합니다.


로보틱스 분야에서 프레임리스 토크 모터는 컴팩트한 패키징, 높은 토크 밀도, 유연한 기계적 통합이 중요한 애플리케이션에서 널리 사용됩니다. 스테이터를 로봇 구조에 내장하고 로터를 이동 부품에 직접 장착함으로써, 설계자는 전체 크기를 줄이고 불필요한 기계 부품을 제거할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 직접 구동 또는 저감속 설계를 구현하는 데도 유리하며, 까다로운 로봇 작업에서 토크 제어와 반응성을 향상시킵니다.


프레임리스 액추에이터를 설계할 때, 엔지니어는 종종 아웃러너와 인러너구조 중에서 선택합니다. 각각은 토크, 속도, 통합 유연성 측면에서 서로 다른 트레이드오프를 제공합니다. 이러한 구분은 일반적으로 완전한 단위로 패키징되는 전통적인 BLDC 모터와 프레임리스 모터를 비교할 때도 유용한 관점을 제공합니다. 프레임리스 구조와 BLDC 구조를 모두 이해하면 각 로봇 애플리케이션에 가장 적합한 모터 유형을 선택하는 데 도움이 됩니다. 특히 프레임리스 설계 내에서 아웃러너와 인러너 구성을 구체적으로 고려할 때, 이 비교는 더욱 실용적이 됩니다.

 

프레임리스 토크 모터 vs BLDC 모터


전통적인 BLDC 모터는 일반적으로 하우징, 샤프트, 베어링이 통합된 완전한 모터 유닛 형태로 제공됩니다. 이러한 패키지형 설계는 설치가 간편하며 다양한 전기 구동 시스템에서 폭넓게 사용됩니다.


반면 프레임리스 토크 모터는 스테이터와 로터만으로 구성된 분리형 구조를 가지고 있습니다. 독립적인 장치로 사용되기보다는 로봇 관절이나 액추에이터의 기계 구조에 직접 통합되어 사용됩니다.


이러한 구조적 차이 때문에 로봇 시스템 설계 시 두 모터 유형은 서로 다른 방식으로 활용되는 경우가 많습니다.

  • BLDC 모터는 일반적으로 독립적인 구동 장치로 설치되며, 로봇 관절에 필요한 토크를 확보하기 위해 기어박스와 함께 사용되는 경우가 많습니다.

  • 프레임리스 토크 모터는 보통 맞춤형 액추에이터 하우징 내부에 통합되어 사용되며, 이를 통해 엔지니어는 컴팩트한 관절 설계와 직접 구동(direct-drive) 또는 저감속 구조를 구현할 수 있습니다.


시스템 설계 관점에서 보면 어느 한 방식이 절대적으로 더 우수하다고 볼 수는 없습니다. 두 방식은 서로 다른 액추에이터 구조를 지원합니다.

  • BLDC 모터는 다양한 로봇 서브시스템에서 통합이 쉽고 모듈형으로 배치하기에 유리합니다.

  • 프레임리스 토크 모터는 특히 컴팩트하거나 고도로 통합된 로봇 관절 설계에서 더 높은 설계 유연성을 제공합니다.


실제 최신 로봇 플랫폼에서는 각 서브시스템의 요구 사항에 따라 두 가지 모터 유형을 함께 사용하는 경우가 많습니다.

 

주요 차이점


항목프레임리스 토크 모터전통적인 BLDC 모터
구조스테이터와 로터가 분리된 구조완전히 밀폐된 모터 유닛
통합 방식로봇 구조에 직접 내장독립 모터로 설치
설계 유연성맞춤형 액추에이터 설계에 높음모듈형 시스템에 적합
일반적인 액추에이터 구조직접 구동 / 저감속 설계기어 기반 또는 모듈형 드라이브
주요 적용 분야로봇 관절, 외골격, 액추에이터팬, 펌프, 드론, 일반 구동 시스템

이러한 차이를 이해하면 엔지니어가 로봇 시스템에 가장 적합한 모터 구조를 선택하는 데 도움이 됩니다.

 

BLDC 모터에 대해 더 자세히 알고 싶다면“브러시리스 DC 모터: 종합 개요”를 참고하시기 바랍니다.


프레임리스 토크 모터 아키텍처


앞서 언급했듯이 프레임리스 토크 모터는 두 가지 주요 구성 요소인 스테이터와 로터로 이루어져 있습니다. 이 두 요소는 함께 작동하여 로봇 액추에이터에서 토크와 운동을 생성하는 전자기 시스템을 형성합니다.


그러나 모터 아키텍처를 논의할 때 엔지니어들은 보통 로터가 스테이터에 대해 어떻게 배치되어 있는지에 주목합니다. 이러한 로터 배치는 프레임리스 모터에서 흔히 사용되는 두 가지 구성 방식인 아웃러너와 인러너를 정의하며, 각각은 서로 다른 구조적 특징과 성능 특성을 가집니다.

 

아웃러너와 인러너 모터의 구조적 차이


아웃러너 모터와 인러너 모터의 가장 큰 차이는 로터와 스테이터의 위치에 있습니다. 이러한 구조적 배치는 모터의 크기, 토크 성능, 회전 속도에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

  • 아웃러너 모터 아키텍처


아웃러너 모터에서는 스테이터가 중앙에 고정되어 있고, 로터가 그 바깥쪽에서 회전하는 외부 셸 형태를 이룹니다. 자석은 이 외부 로터에 장착되며, 로터가 스테이터 권선 주위를 회전합니다.


로터가 중심에서 더 멀리 위치하기 때문에 아웃러너 모터는 일반적으로 더 큰 직경과 더 긴 토크 암을 갖습니다. 이러한 설계 덕분에 낮은 속도에서도 높은 토크를 생성할 수 있으며, 강한 회전력이 필요한 애플리케이션에서 자주 사용됩니다.

 

outrunner-motor-architect

 

  • 인러너 모터 아키텍처


반대로 인러너 모터는 로터가 스테이터 내부에 위치합니다. 스테이터 권선이 로터를 둘러싸고 있으며, 모터의 중앙에 위치한 샤프트가 회전합니다.


이 구조는 일반적으로 더 작은 직경과 더 긴 모터 길이를 가지게 됩니다. 인러너 모터는 보통 훨씬 높은 회전 속도를 낼 수 있기 때문에, 최대 토크보다 고속 회전이 더 중요한 애플리케이션에 적합합니다.

 

inrunner-motor-architect


구조 비교

특징아웃러너 모터인러너 모터
로터 위치스테이터 외부스테이터 내부
모터 직경더 큼더 작음
모터 길이더 짧음더 작음
토크 성능더 높음더 낮음
속도 성능더 낮음더 높음


이러한 구조적 차이를 이해하면, 이제 토크, 속도, 로터 관성, 열 특성을 고려하여 다양한 로봇 작업에서 아웃러너 모터와 인러너 모터가 어떻게 성능을 발휘하는지 살펴볼 수 있습니다.


아웃러너 모터와 인러너 모터의 주요 성능 차이

 

아웃러너 모터와 인러너 모터는 기본 구성 요소는 동일하지만, 로터 배치 방식에 따라 토크, 속도, 로터 관성, 열 특성에서 뚜렷한 차이가 나타납니다. 이러한 요소들은 모두 로봇 시스템의 성능에 중요한 영향을 미칩니다.


이러한 차이를 이해하면 엔지니어는 특정 액추에이터 설계에 적합한 모터 아키텍처를 선택하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

 

토크 밀도


아웃러너 모터는 동일한 모터 크기에서 더 높은 토크 출력을 제공하는 데 강점을 가지고 있습니다. 로터가 스테이터를 감싸는 구조이기 때문에 자기력이 작용하는 유효 반경이 더 커지며, 이는 더 긴 토크 암을 형성합니다.


이러한 설계는 더 큰 회전력을 생성할 수 있게 하며, 연속 하중을 안정적으로 처리할 수 있도록 합니다. 따라서 로봇 다리, 외골격 액추에이터, 고하중 관절과 같은 애플리케이션에서 특히 중요합니다. 또한 로터 질량이 분산되어 있어 토크 전달이 더욱 부드러워지며, 정밀한 액추에이터 시스템에서 진동을 줄이는 데도 도움이 됩니다.

반면 인러너 모터는 로터가 스테이터 내부에 위치하기 때문에 토크 암이 더 짧아지고, 동일한 크기 기준으로 토크 출력이 상대적으로 낮아집니다.


하지만 이러한 구조는 대신 더 높은 회전 속도와 더 컴팩트한 설계라는 장점을 제공합니다. 이는 고속 엔드이펙터나 공간 제약이 있는 액추에이터와 같은 애플리케이션에서 유리할 수 있습니다. 낮은 기본 토크는 기어 감속기 추가 또는 모터 크기 확대를 통해 보완할 수 있지만, 이러한 방법은 시스템 복잡성을 높이고 효율 손실을 초래할 수 있습니다.


frameless-motor-with-high-torque-density



속도 성능


최대 회전 속도는 일반적으로 토크와 반비례 관계에 있습니다. 토크에 최적화된 아웃러너 모터는 보통 최대 RPM이 낮은 편이며, 반대로 인러너 모터는 더 작은 로터 질량과 낮은 관성 덕분에 매우 높은 회전 속도를 달성할 수 있습니다. 다음 비교는 이러한 트레이드오프를 보다 명확하게 보여줍니다.

특징아웃러너 모터인러너 모터성능 의미
로터 질량높음낮음로터 질량이 클수록 최대 속도는 감소하지만 토크 안정성은 향상됨
KV 값보통높음KV 값이 높을수록 RPM이 증가하여 빠른 구동에 적합
최대 RPM5,000–10,00015,000–25,000KV 값이 높을수록 RPM이 증가하여 빠른 구동에 적합
전류 대비 토크높음보통아웃러너는 낮은 전류에서도 더 강한 힘을 제공하여 하중 지지에 유리
가속 성능보통높음아웃러너는 낮은 전류에서도 더 강한 힘을 제공하여 하중 지지에 유리
적합한 용도직접 구동 관절, 고토크 액추에이터기어 구동 시스템, 고속 엔드이펙터, UAV 추진모터 동특성을 동작 프로파일에 맞게 선택


성능 요약:

하중 상태에서 안정적인 토크가 중요한 경우에는 아웃러너 모터를 사용하는 것이 좋습니다. 반면 고속 구동이나 빠른 반복 동작이 필요한 경우에는 인러너 모터가 적합하며, 특히 소형 로봇 팔이나 빠르게 움직이는 엔드이펙터에서 효과적입니다.

 

로터 관성과 동적 응답


로터 관성은 모터가 가속이나 제어 변화에 얼마나 빠르게 반응할 수 있는지에 직접적인 영향을 미칩니다.

  • 프레임리스 아웃러너 토크 모터:더 큰 로터 → 더 높은 관성 → 가속은 상대적으로 느림 그러나 큰 하중 변화 상황에서도 안정적인 토크를 유지할 수 있어, 반복적인 동작이나 고하중 로봇 작업에서 예측 가능한 성능을 제공합니다.

  • 프레임리스 인러너 토크 모터:더 작은 로터 → 더 낮은 관성 → 더 빠른 가속 민첩한 응답이 가능하여 빠른 조작 작업이나 컴팩트하고 고속으로 움직이는 액추에이터에 적합합니다.


토크나 속도와 달리, 관성 요소는 주로 동적 응답과 제어 성능과 관련이 있으며 단순한 출력 힘과는 직접적인 관계가 없습니다. 따라서 엔지니어는 액추에이터의 사용 목적에 따라 응답 속도와 하중 안정성 사이의 균형을 고려해야 합니다.

 

열 성능


열 특성은 모터의 연속 동작 성능과 전체 시스템 효율에 중요한 영향을 미칩니다.

1. 열 발생:

두 모터 유형 모두 토크와 전류에 비례하여 열을 발생시키지만, 로터와 스테이터의 배치 구조에 따라 열 전달 방식이 달라집니다.


2. 열 방출 경로:

  • 프레임리스 인러너 토크 모터: 스테이터가 하우징에 가까움 → 열 전달 경로가 짧음 → 열 방출 효율이 높음 → 지속적인 고RPM 운전에 유리

  • 프레임리스 아웃러너 토크 모터: 스테이터가 중심에 위치하고 로터가 외부 셸을 형성 → 구조 전도나 공기 흐름에 더 많이 의존 → 장시간 고토크 운전 시 추가적인 열 관리가 필요할 수 있음


3. 시스템 통합 관점:

적절한 모터 장착 구조, 냉각 채널, 공기 흐름 관리는 부하 상태에서도 안정적인 성능을 유지하는 데 매우 중요합니다. 따라서 열 효율은 단순히 모터 구조뿐만 아니라 기계적 통합 설계와도 밀접하게 관련됩니다.

 

powerful-performance-of-ri-ph-series-frameless-inrunner-torque-motor

 

 

프레임리스 토크 모터 통합 설계 고려사항


적절한 모터를 선택하는 것은 전체 설계의 일부에 불과합니다. 아무리 뛰어난 아웃러너 또는 인러너 모터라도 기계적, 전기적, 열적 통합 설계가 충분히 이루어지지 않으면 성능을 최대한 발휘할 수 없습니다. 모터의 장착 방식, 기계적 결합, 제어 방식, 냉각 설계는 토크 안정성, 응답성, 그리고 장기적인 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

장착 구조 및 기계적 결합


외부 로터가 더 큰 프레임리스 아웃러너 토크 모터는 견고하고 정밀한 장착 구조가 필요합니다. 유연한 마운트나 정렬 불량은 진동과 토크 리플을 유발할 수 있으며, 이는 고하중 또는 반복 동작 환경에서 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 충분한 구조 강성과 정확한 정렬을 확보하면 모터는 부드럽고 예측 가능한 토크를 제공할 수 있으며, 이는 특히 휴머노이드 관절, 외골격 액추에이터, 산업용 로봇 팔과 같은 응용 분야에서 매우 중요합니다.


반면 프레임리스 인러너 토크 모터는 더 컴팩트한 로터와 낮은 관성을 가지므로 좁은 액추에이터 하우징에도 비교적 쉽게 통합할 수 있습니다. 로터 질량이 줄어들면 장착 오차로 인해 발생하는 진동에 대한 민감도가 낮아지며, 소형 로봇 팔이나 UAV 액추에이터처럼 빠르고 정밀한 움직임이 필요한 시스템에 적합합니다.


추가 참고: 프레임리스 설계에서는 로터의 기계적 하중을 지지하면서 정밀도를 유지하기 위해 베어링 선택과 엔코더 통합이 매우 중요합니다.

 

직접 구동 vs 감속 기어


CubeMars 프레임리스 아웃러너 모터는 종종 직접 구동 구성을 가능하게 하여 기어박스를 사용하지 않아도 됩니다. 이는 기계 설계를 단순화하고 다음과 같은 일반적인 문제를 줄여줍니다.

  • 백래시: 위치 정확도를 저하시킬 수 있음

  • 유지보수 요구 증가: 시스템 가동 중단 시간 증가

  • 효율 손실: 특히 반복적인 고토크 조건에서 발생


반면 인러너 모터는 일반적으로 관절에서 요구되는 토크를 얻기 위해 감속 기어 시스템에 의존하는 경우가 많습니다. 이러한 구조는 컴팩트하지만 정밀도, 효율성, 장기적인 신뢰성 측면에서 일정한 트레이드오프를 발생시킬 수 있습니다.


핵심 요점:

저감속 고토크 로봇 관절을 설계할 때, 직접 구동 아웃러너 모터는 기계적 복잡성을 줄이면서도 토크 성능과 역구동성을 유지할 수 있습니다.


제어 전자 시스템 및 피드백


모터 통합 방식은 제어 루프 설계와 센서 피드백에도 영향을 미칩니다.

1.  토크 제어:아웃러너 모터는 로터 관성이 크기 때문에 큰 부하 변화 시 오버슈트를 방지하기 위해 정밀한 전류 제어가 필요합니다.

2.  역구동성:직접 구동 아웃러너는 더 부드럽게 역구동될 수 있어 인간-로봇 상호작용 환경에서 안전성을 높입니다.

3.  임피던스 제어:프레임리스 저감속 설계는 엔지니어가 동적인 로봇 작업에 적합한 유연하면서도 정밀한 움직임을 구현할 수 있도록 합니다.

4.  고주파 제어 루프:인러너 모터는 낮은 로터 관성 덕분에 빠른 가속과 민첩한 응답이 가능하며, 고속 센서와 드라이버를 활용해 고RPM 동작을 지원합니다.


제어 전자 시스템을 적절히 튜닝하면 각 모터의 물리적 특성이 실제 시스템에서 부드럽고 강력한 동작 또는 고속 정밀 동작으로 효과적으로 구현됩니다.

 

냉각 및 열 통합 설계


연속 부하 조건에서 성능을 유지하려면 열 관리가 매우 중요합니다.

  • 아웃러너 모터:로터가 스테이터를 둘러싸는 구조이므로 열은 구조 전도 또는 공기 흐름을 통해 방출됩니다. 고토크 장시간 작업에서는 추가적인 히트싱크나 능동 냉각이 필요할 수 있습니다.

  • 인러너 모터:스테이터가 하우징 가까이에 위치하므로 효율적인 수동 냉각이 가능하며, 고속의 지속적인 운전에 유리합니다.


설계 시 고려 사항:

기계적 장착 구조, 공기 흐름, 열 전달 경로를 신중하게 설계하여 온도 상승으로 인한 토크 감소나 부품 마모를 방지해야 합니다.


시스템 수준 설계 고려사항


통합 설계 결정은 로봇의 기능적 요구 사항과 밀접하게 연결됩니다.

  • 고토크 반복 관절(휴머노이드 다리, 산업용 로봇 팔)→ 견고한 기계 구조와 열 관리가 결합된 아웃러너 직접 구동 모터가 유리

  • 컴팩트하고 빠르게 움직이는 관절(로봇 팔, 드론, 짐벌)→ 낮은 로터 관성과 높은 통합성을 제공하는 인러너 모터가 적합


또한 제어 전략, 센서 해상도, 액추에이터 결합 방식은 선택된 모터 구조와 일치해야 그 장점을 최대한 활용할 수 있습니다.


기계적, 제어, 열 통합을 함께 고려하면 모터의 이론적 성능을 일관되고 예측 가능하며 신뢰할 수 있는 로봇 동작으로 구현할 수 있습니다.

 

적용 사례


모든 통합 요소—기계적 지지 구조, 제어 전략, 열 관리—를 고려하면 모터 선택을 로봇의 기능적 요구와 보다 정확하게 맞출 수 있습니다.

  • 고하중·저속 관절(휴머노이드 다리, 산업용 외골격)→ 높은 토크와 안정적인 부하 성능을 제공하는 아웃러너 모터가 선호됨

  • 빠르고 정밀한 동작(로봇 팔, 드론 짐벌)→ 낮은 관성과 빠른 응답성을 제공하는 인러너 모터가 더 적합


전체 통합 환경을 평가하면 엔지니어는 단순히 토크나 속도 수치에만 의존하기보다, 각 모터 유형의 장점을 활용하여 애플리케이션별 성능 목표를 효과적으로 달성할 수 있습니다.

 

ri-series-frameless-inrunner-torque-motor

 

프레임리스 토크 모터의 로봇 분야 응용


엔지니어가 모터의 성능 차이와 통합 요구사항을 이해한 후, 다음 단계는 모터 아키텍처를 로봇 유형과 기능적 요구에 맞게 선택하는 것입니다. 각 로봇 응용 분야는 토크, 속도, 응답성, 그리고 패키징 제약 조건의 서로 다른 조합을 요구하기 때문에 특정 모터 유형이 더 적합해질 수 있습니다.

 

휴머노이드 로봇


휴머노이드 로봇은 보행, 균형 유지, 그리고 하중 처리를 위해 높은 토크, 낮은 감속비, 그리고 충격 내성이 필요합니다. 관절은 동적인 움직임 속에서도 안정성을 유지하면서 지속적인 하중을 견딜 수 있어야 합니다.


이러한 관절에는 프레임리스 아웃러너 토크 모터가 자주 선택됩니다. 많은 휴머노이드 관절 설계에서는 RO80 또는 더 큰 RO100 토크 모터와 같은 프레임리스 모터가 사용되어 충분한 관절 토크를 제공하면서도 컴팩트한 액추에이터 패키징을 유지합니다.


이러한 모터는 더 큰 로터 반경을 통해 반복 하중 조건에서도 안정적인 토크 출력을 제공하며, 통합 유연성이 높아 과도한 감속 기어 없이도 엉덩이(hip), 무릎(knee), 발목 액추에이터에 직접 통합할 수 있습니다.

 

사족 보행 로봇


사족 보행 로봇 플랫폼은 주기적인 고토크 출력과 동적 이동 능력을 중요하게 고려하며, 체중을 지지하면서도 빠른 힘 제어가 가능해야 합니다. 이러한 요구 조건에서 아웃러너 모터 또는 QDD 액추에이터는 특히 효과적이며, 높은 토크 밀도와 제어 가능한 로터 관성을 동시에 제공합니다.


예시:사족 보행 로봇의 다리 관절에서 아웃러너 직접 구동 모터는 안정적인 보행을 위한 예측 가능한 토크와 동시에 점프나 달리기 동작을 위한 부드러운 동적 응답을 제공합니다.

 

로봇 팔


로봇 매니퓰레이터는 일반적으로 정밀도와 컴팩트한 관절 구조를 필요로 합니다. 응용 분야에 따라 다음과 같은 구성이 사용될 수 있습니다.

  • 인러너 + 기어박스:높은 속도와 낮은 로터 관성을 제공하며, 소형 고속 매니퓰레이터에 적합합니다.

  • 아웃러너 직접 구동:더 무거운 하중을 처리하거나 반복 작업에서 부드러운 토크 출력이 필요한 로봇 팔에 적합합니다.


추가 인사이트:공간이 제한된 로봇 팔에서는 인러너 모터가 패키징 측면에서 유리하며, 반대로 아웃러너 모터는 하중 지지 관절에서 기계 부품을 줄이면서 높은 토크를 제공하는 데 강점이 있습니다.

 

요약 표 (빠른 참고)

로봇 유형주요 요구 사항권장 모터 유형
휴머노이드 로봇높은 토크, 낮은 감속비, 충격 내성프레임리스 아웃러너
사족 보행 로봇주기적 고토크, 동적 보행아웃러너 / QDD 액추에이터
로봇 팔정밀도, 컴팩트 관절인러너 + 기어박스 / 아웃러너 직접 구동


프레임리스 토크 모터 선택 방법


아웃러너와 인러너 모터 중에서 선택할 때는 단순히 토크나 속도를 비교하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 최적의 선택은 로봇의 구체적인 요구 사항—하중 특성, 동작 속도, 공간 제약, 그리고 듀티 사이클—에 따라 달라집니다. 성능 데이터, 통합 설계 고려사항, 그리고 실제 응용 환경을 종합적으로 분석하면 엔지니어는 보다 합리적인 모터 선택을 할 수 있습니다.

 

lower-cogging-torque-of-ri-series-frameless-inrunner-motor


하중 및 동작 특성에 맞는 모터 선택


프레임리스 아웃러너 토크 모터는 고토크·고하중 애플리케이션에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 더 큰 로터 반경 덕분에 무거운 반복 하중 조건에서도 안정적인 토크를 유지할 수 있으며, 이는 휴머노이드 다리, 외골격 관절, 하중을 처리하는 로봇 팔과 같은 시스템에 이상적입니다.


반면 프레임리스 인러너 토크 모터는 고속 정밀 작업에서 강점을 보입니다. 낮은 로터 관성과 컴팩트한 크기는 빠른 가속과 민첩한 응답을 가능하게 하며, 이는 고속 매니퓰레이터, 드론, 소형 로봇 엔드이펙터처럼 공간이 제한되고 응답 속도가 중요한 애플리케이션에 적합합니다.


모터를 선택할 때 엔지니어는 다음과 같은 질문을 고려해야 합니다.

이 관절은 하중 조건에서의 토크 안정성이 더 중요한가, 아니면 속도와 응답성이 더 중요한가?

이 질문의 답은 아웃러너와 인러너 아키텍처 중 어떤 것을 선택할지에 큰 영향을 미칩니다.

 

시스템 수준 제약 조건 평가


모터 성능은 전체 로봇 시스템의 맥락에서 평가되어야 합니다.

1.  공간 제약:인러너 모터는 컴팩트한 액추에이터에 더 쉽게 통합될 수 있습니다.아웃러너 모터는 외부 로터 구조 때문에 추가적인 공간이 필요합니다.

2.  기계적 결합 구조:아웃러너 모터의 토크 장점은 견고하고 정밀한 장착 구조가 있을 때 제대로 발휘됩니다.인러너 모터는 하우징 정밀도에 대한 요구가 비교적 낮습니다.

3.  제어 시스템 설계:관성이 큰 아웃러너 모터는 정밀하게 조정된 가속 프로파일이 필요합니다.인러너 모터는 빠른 제어 루프를 구현할 수 있지만 고응답 센서가 요구됩니다.

4.  열 관리:지속적인 고하중 작업에서는 추가 냉각 설계를 갖춘 아웃러너 모터가 유리합니다.인러너 모터는 좁은 하우징에서도 열 방출이 효율적이며 특히 고속 작업에 적합합니다.


이러한 제약 조건을 함께 검토하면 설계자는 모터 성능을 제한하거나 액추에이터 수명을 단축시킬 수 있는 설계 불일치를 방지할 수 있습니다.

 

트레이드오프와 최종 선택


어떤 모터 유형도 모든 상황에서 항상 더 우수한 것은 아닙니다. 선택에는 항상 트레이드오프가 존재합니다.

  • 아웃러너 모터:높은 토크,하중 조건에서 안정적인 성능,상대적으로 낮은 최고 속도,기계적 및 열 통합 설계에 대한 높은 요구.

  • 인러너 모터:높은 속도,민첩한 응답,컴팩트한 구조,고토크 애플리케이션에서는 감속 기어나 고급 제어가 필요할 수 있음.


실용적인 접근 방식은 다음과 같습니다.먼저 로봇의 기능적 요구 사항을 우선 정의하고, 그 요구에 맞는 모터 아키텍처를 선택한 뒤, 마지막으로 장착 구조, 제어 시스템, 열 관리를 최적화하여 모터의 잠재 성능을 최대한 활용하는 것입니다.

 

사례 예시


휴머노이드 다리 액추에이터를 예로 들면, 반복적으로 체중을 지탱하고 안정성을 유지해야 합니다. 이러한 조건에서는 가속 성능이 일부 희생되더라도 높은 토크와 예측 가능한 성능을 제공하는 아웃러너 모터가 선호됩니다.


반면 소형 물체를 고속으로 분류하는 로봇 팔에서는 인러너 모터가 더 적합합니다. 이 모터는 빠르고 정밀한 움직임을 가능하게 하며, 컴팩트한 링크 구조에 쉽게 통합되어 짧은 사이클 타임을 달성할 수 있습니다.


이러한 사례는 모터 선택이 단순한 이론적 비교가 아니라 시스템 수준의 설계 결정임을 보여줍니다. 트레이드오프와 통합 요소를 이해하면 로봇이 성능과 신뢰성 목표를 모두 충족하도록 설계할 수 있습니다.

 


아웃러너 vs 인러너: 빠른 선택 가이드


이 빠른 가이드는 로봇 애플리케이션에서 아웃러너와 인러너 모터를 선택할 때 엔지니어가 고려해야 할 핵심 요소를 정리한 것입니다. 성능 우선순위, 통합 요구 사항, 그리고 시스템 제약 조건을 바탕으로 적절한 모터 아키텍처를 선택하는 데 활용할 수 있습니다.

 

요구 사항 / 우선순위 — 권장 모터 유형 — 설명

요구 사항 / 우선순위더 적합한 선택설명
높은 토크아웃러너더 큰 로터 반경이 연속 또는 반복 하중 조건에서도 안정적인 토크를 제공하며, 휴머노이드 다리, 외골격, 고하중 액추에이터에 적합
높은 속도 / 빠른 가속인러너낮은 로터 관성으로 높은 RPM과 빠른 동적 응답을 제공하며, 매니퓰레이터, UAV, 소형 고속 관절에 적합
직접 구동 관절아웃러너외부 로터 구조로 기어 없는 통합이 가능하여 기계 구조를 단순화하고 토크 안정성을 향상
공간 제약이 있는 액추에이터인러너작은 직경으로 컴팩트한 하우징에 쉽게 통합 가능하며, 로봇 팔이나 드론 메커니즘에 적합
높은 동적 응답 / 민첩성인러너낮은 로터 관성으로 속도와 방향을 빠르게 변경할 수 있어 고주파 구동에 유리
기어 없는 로봇 관절아웃러너직접 구동으로 백래시와 기어 유지보수 문제를 줄일 수 있음
연속 운전 시 열 효율인러너 / 아웃러너 (통합 방식에 따라 다름)인러너는 열 전달 경로가 짧아 유리하며, 아웃러너는 지속적인 고토크 작업에서 추가 냉각이 필요할 수 있음
하중이 큰 애플리케이션아웃러너기어박스 의존도를 줄이면서 하중 조건에서도 안정적인 토크 유지
고정밀 소형 동작인러너컴팩트한 로터와 빠른 제어 루프를 통해 정밀 위치 제어와 미세 동작 구현 가능


Quick Tip:어떤 모터도 모든 애플리케이션에 완벽하게 맞는 것은 아닙니다. 최적의 선택은 항상 토크, 속도, 통합 제약, 제어 요구 사항을 균형 있게 고려하면서 로봇의 기능적 목표에 맞게 결정됩니다. 실제 설계에서는 먼저 시스템 수준 요소를 평가한 뒤 이 가이드를 활용하면 보다 효과적인 모터 선택이 가능합니다.

 

대표적인 프레임리스 모터 및 적용 예시


실제 액추에이터 설계를 검토하는 엔지니어를 위해 몇 가지 예시를 소개합니다.

모터 모델설명대표 적용 사례
RO80 KV105프레임리스 아웃러너 모터중형 로봇 관절, 예: 휴머노이드 로봇 무릎 액추에이터
RI100 KV105고토크 토크 모터고하중 관절, 예: 외골격 로봇 힙 액추에이터
RI75-PH KV70고속 인러너 모터컴팩트 고속 시스템, 예: UAV 추진 또는 고속 매니퓰레이터 로봇 팔



결론


로봇 애플리케이션에서 프레임리스 아웃러너와 인러너 모터를 선택하려면 토크, 속도, 로터 관성, 열 특성, 그리고 시스템 통합 요소를 균형 있게 고려해야 합니다.

아웃러너 모터는 고토크, 하중 지지, 직접 구동 환경에서 강점을 가지며, 인러너 모터는 고속, 빠른 응답성, 컴팩트한 통합에서 뛰어난 성능을 제공합니다.

 

궁극적으로 최적의 모터 선택은 로봇의 기능적 요구, 공간 제약, 제어 전략에 따라 결정됩니다. 성능 특성과 통합 요소를 함께 고려하면 엔지니어는 다양한 로봇 시스템에서 효율성, 정밀도, 신뢰성을 극대화할 수 있습니다.

 

로봇 맞춤 솔루션이 필요하다면 프레임리스 토크 모터 / 로봇 제조 및 맞춤형 설계 서비스를 확인해 보시기 바랍니다.저희 팀은 적합한 모터 아키텍처 선택과 액추에이터 통합 최적화를 통해 귀사의 로봇 애플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 제안해 드립니다.




관련 기사
QDD 액추에이터를 선택하는 방법은? 주요 성능 지표와 응용 분야별 고려사항
QDD 액추에이터를 선택하는 방법은? 주요 성능 지표와 응용 분야별 고려사항
로봇 응용 분야에 적합한 QDD 액추에이터를 선택하는 방법을 알아보세요. 토크 밀도, 피크 토크, 백드라이버빌리티, 응답 속도 및 제어 성능을 평가합니다.
Jun 16,2026
Toronto MetRobotics, University Rover Challenge에서 캐나다 팀 중 2위 달성
Toronto MetRobotics, University Rover Challenge에서 캐나다 팀 중 2위 달성
토론토 메트로폴리탄 대학교 로봇 팀(Toronto MetRobotics, 약칭 TMR)은 다양한 학문 분야의 우수한 학생들로 구성되어 있으며, 경쟁력 있는 고성능 로봇을 설계, 개발 및 제작하는 데 전념하고 있습니다.
Jul 11,2024
산업용 로봇이 왜 행성 기어박스 없이는 안 되는가
산업용 로봇이 왜 행성 기어박스 없이는 안 되는가
우리는 산업용 로봇의 핵심을 구성하고 그 성능과 기능에 영향을 미치는 기본 기술 구성 요소를 살펴볼 것입니다. 이러한 구성 요소는 생산 작업의 신뢰성 있는 수행, 일관된 동작 반복성 유지, 제조 공정 품질 보장을 위해 매우 중요합니다.
Oct 18,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내