¿Qué es un motor Quasi Direct Drive (QDD)?
Cómo funciona un motor QDD
1. De alta velocidad a par utilizable
2. Preservar la retroalimentación mecánica
3. Permitir un control preciso y dinámico
Por qué los robots dinámicos requieren arquitectura QDD
Beneficios a nivel de aplicación de los motores QDD para robots humanoides y cuadrúpedos
Consideraciones de diseño al seleccionar un motor QDD
1. Definir los requisitos de par y dinámica
2. Seleccionar una estrategia de reducción adecuada
3. Evaluar la backdrivabilidad y las necesidades de interacción
4. Verificar el rendimiento térmico y continuo
Motores QDD de CubeMars para exoesqueletos
Conclusión

Resumen 2026 de los motores Quasi Direct Drive (QDD) para robots humanoides y cuadrúpedos

CubeMars / Mar 05,2026

¿Qué es un motor Quasi Direct Drive (QDD)?


Los motores robóticos suelen situarse en dos extremos: sistemas de accionamiento directo completo sin caja de engranajes, o motores con engranajes de alta relación que dependen en gran medida de la amplificación mecánica. Los motores Quasi Direct Drive (QDD) se introdujeron como un punto intermedio estructural, redistribuyendo la generación de par entre el motor y la etapa de transmisión.


La idea de “quasi” es sutil pero importante. Refleja un compromiso deliberado entre dos extremos de diseño, con el objetivo de preservar la capacidad de respuesta mientras se mantiene el actuador compacto y práctico.


El concepto de “Quasi” Direct Drive


¿Por qué no utilizar un motor de accionamiento directo puro? Eliminar completamente la caja de engranajes requeriría que el motor generara todo el par de forma electromagnética, lo que exigiría mayor tamaño, corrientes más altas y una gestión térmica más intensiva.


Por el contrario, ¿por qué no depender de una relación de reducción muy alta? Un engranaje extremo altera el comportamiento mecánico de la articulación, haciéndola menos sensible y más aislada de las fuerzas externas.


El QDD aborda ambas limitaciones manteniendo una etapa de reducción moderada mientras permite que el motor proporcione la mayor parte del par. El resultado es un sistema de transmisión que se comporta de forma más cercana al accionamiento directo, ofreciendo al mismo tiempo compacidad y viabilidad mecánica.

 


ake-90-8-kv35-quasi-direct-drive-motor



Cómo se diferencia QDD de los motores con engranajes tradicionales


En los sistemas convencionales de alta relación, el par se genera principalmente mediante multiplicación mecánica. Un motor pequeño gira a alta velocidad y la caja de engranajes amplifica el par de forma significativa antes de que llegue a la articulación.


Los sistemas QDD invierten esa relación. Aquí, el motor está diseñado para entregar una cantidad sustancial de par directamente. La caja de engranajes ya no domina el comportamiento de salida; en su lugar, ajusta con precisión la entrega de par y facilita la integración estructural.


Este cambio modifica tres características fundamentales:

  • Inercia reflejada en la articulación

  • Facilidad de retroaccionamiento mecánico (backdrivability)

  • Capacidad de respuesta inmediata del par


La caja de engranajes se convierte en un elemento de apoyo en lugar de ser la característica definitoria del motor.


Relaciones de reducción típicas en los sistemas QDD


QDD no se define por un número específico, pero la mayoría de las implementaciones se sitúan dentro de un rango de reducción de 6:1 a 10:1.


Este rango no es arbitrario: representa un equilibrio de ingeniería.

  • Por debajo de él, el tamaño del motor y la demanda eléctrica aumentan bruscamente.

  • Por encima de él, el sistema comienza a heredar las limitaciones de las altas relaciones, como una respuesta más lenta y una menor capacidad de retroaccionamiento.


La relación de reducción seleccionada preserva el comportamiento dinámico mientras mantiene el tamaño del motor y la corriente dentro de límites prácticos.


Cómo funciona un motor QDD


1. De alta velocidad a par utilizable


Todo motor QDD comienza con un motor sin escobillas. Los motores funcionan naturalmente a altas velocidades de rotación, pero generan relativamente poco par. Si se conectaran directamente a una articulación robótica, el sistema se movería rápidamente pero tendría dificultades bajo carga.


Para convertir la velocidad en par utilizable, los sistemas QDD incorporan una caja de engranajes de baja reducción, normalmente alrededor de 5:1 a 10:1. Esto significa que cuando el motor gira varias veces, la articulación gira una vez. La velocidad disminuye moderadamente y el par aumenta proporcionalmente.


A diferencia de los motores tradicionales que dependen de relaciones de reducción muy altas (50:1 o más), QDD ajusta este equilibrio solo ligeramente. Amplifica el par sin aislar fuertemente el motor de la articulación. Y esta reducción limitada es lo que define el concepto de “quasi-direct”.


2. Preservar la retroalimentación mecánica


Las relaciones de engranaje bajas permiten la transmisión de fuerza bidireccional:

  • Adelante: el motor impulsa la articulación

  • Atrás: las fuerzas externas en la articulación regresan a través de la caja de engranajes y son percibidas por el motor


Esta propiedad — conocida como backdrivability — es un diferenciador clave. En sistemas de alta relación, los engranajes a menudo bloquean la transmisión inversa de fuerza, haciendo que las articulaciones sean mecánicamente rígidas. En contraste, QDD mantiene la transparencia mecánica.


La retroalimentación preservada mantiene el motor acoplado mecánicamente a la articulación, en lugar de aislarlo detrás de un engranaje excesivo.


3. Permitir un control preciso y dinámico


Con esta transparencia mecánica, el control de par se vuelve considerablemente más sencillo. Dado que la relación entre el par del motor y el par de la articulación permanece predecible (tras una simple escala), el controlador puede estimar con precisión la fuerza de salida utilizando la retroalimentación del codificador y la medición de corriente.


En lugar de limitarse a ordenar posición — “gira a este ángulo” — el sistema puede ordenar par directamente — “aplica este nivel de fuerza”. Esta capacidad es fundamental para robots que deben interactuar con su entorno, absorber impactos o realizar movimientos dinámicos.


Al combinar una amplificación moderada de par con una capacidad de respuesta preservada, los motores QDD logran un equilibrio entre potencia y control, lo que los hace especialmente adecuados para robots con patas, humanoides, sistemas colaborativos y robótica vestible.


Conclusión clave:

Un motor QDD funciona reduciendo ligeramente la velocidad del motor para aumentar el par, mientras preserva la retroalimentación mecánica, lo que permite tanto potencia de salida como una respuesta dinámica.


quasi-direct-drive-motor


Por qué los robots dinámicos requieren arquitectura QDD


1. El cambio del control de posición al control de fuerza

  • Los robots dinámicos no pueden depender únicamente del control de posición; el movimiento a alta velocidad requiere que las articulaciones se adapten a fuerzas externas.

  • La baja relación de engranajes y la transparencia mecánica del QDD permiten que los motores detecten directamente el par en la articulación, lo que posibilita un control preciso basado en la fuerza.


Esta capacidad es esencial para robots que realizan movimientos ágiles o impredecibles.


2. La importancia de la baja inercia en movimientos de alta velocidad


  • Las relaciones de reducción altas amplifican la inercia del motor, lo que ralentiza la respuesta de la articulación y reduce la agilidad.

  • QDD mantiene una baja inercia reflejada, lo que conserva la capacidad de respuesta de las articulaciones y permite movimientos rápidos y precisos.


3. Eficiencia energética en robots móviles

  • Las cajas de engranajes con alta relación aumentan las pérdidas por fricción y el consumo de energía.

  • El diseño compacto y de baja fricción de QDD reduce el desperdicio de energía, mejorando la autonomía de la batería y la eficiencia operativa en plataformas móviles.


4. Restricciones de peso estructural en sistemas con múltiples grados de libertad (DOF)

  • Los robots con múltiples articulaciones son sensibles al peso de cada articulación; los actuadores pesados comprometen la dinámica y la eficiencia.

  • Los actuadores QDD son ligeros y compactos, lo que permite su integración en sistemas densos de múltiples DOF sin sacrificar el rendimiento.

 

Beneficios a nivel de aplicación de los motores QDD para robots humanoides y cuadrúpedos


Las características arquitectónicas de los motores QDD — baja relación de reducción, baja inercia reflejada y transparencia de par — no son simplemente decisiones de diseño mecánico. Se traducen directamente en ventajas de rendimiento cuando se implementan en robots con locomoción basada en patas.


Aunque las plataformas humanoides y cuadrúpedas difieren en morfología y estrategia de locomoción, ambas dependen del control rápido de la fuerza, el equilibrio dinámico y un movimiento energéticamente eficiente. La siguiente tabla resume cómo las características de QDD se convierten en beneficios prácticos en estas dos categorías de robots. El contraste se vuelve más evidente cuando estas dos plataformas se observan lado a lado.


Mapeo de rendimiento y beneficios:

Característica QDDRobots humanoidesRobots cuadrúpedosBeneficio a nivel de sistema
Baja inercia reflejadaRecuperación del equilibrio más rápida y mayor estabilidad durante el soporte en una sola pierna y ante perturbaciones externasAceleración rápida de las patas y transiciones de marcha más suaves a alta velocidadMayor estabilidad dinámica ante perturbaciones del mundo real
BackdrivabilidadCumplimiento activo para una interacción humana más segura y entornos colaborativosExcelente absorción de impactos por contactos repetidos con el sueloReducción del estrés estructural y mayor durabilidad
Control preciso del parCoordinación precisa de las articulaciones cadera–rodilla–tobillo en movimientos complejos como subir escaleras o ponerse en cuclillasAdaptación en tiempo real a las fuerzas del terreno en múltiples patasReducción del estrés estructural y mayor durabilidad
Baja relación de engranajes y fricción reducidaMenor consumo total de energía durante la marcha y los cambios de posturaMayor eficiencia de locomoción y menor calentamiento de los actuadoresMayor tiempo de operación y mejor eficiencia energética


Por qué los beneficios se manifiestan de forma diferente


Aunque la arquitectura del actuador sigue siendo la misma, las ventajas resultantes se expresan de forma diferente debido a las diferencias estructurales y de locomoción.


En robots humanoides


La estabilidad de los robots humanoides es fundamentalmente un problema de equilibrio. Con un centro de masa elevado y fases repetidas de apoyo sobre una sola pierna, incluso pequeñas perturbaciones pueden generar momentos de rotación significativos alrededor de las articulaciones del tobillo y la cadera.


En este contexto, la capacidad de respuesta del motor se convierte en un factor determinante para la estabilidad, más que en un simple parámetro de rendimiento.


La arquitectura QDD reduce la inercia reflejada, permitiendo una aceleración correctiva rápida durante la recuperación del equilibrio. En lugar de resistir las perturbaciones debido a la rigidez del tren de transmisión, el sistema permanece dinámicamente adaptable. La backdrivabilidad también permite un cumplimiento activo, lo que significa que el robot puede ceder cuando sea necesario en lugar de resistirse a fuerzas inesperadas.


En términos prácticos, esto se traduce en:

  • Recuperación más rápida ante empujones durante la marcha

  • Transferencia de peso más suave entre las piernas

  • Coordinación más natural entre múltiples articulaciones


En lugar de moverse como una máquina rígida, el humanoide se comporta con flexibilidad controlada, una característica fundamental para robots diseñados para operar cerca de humanos.


En robots cuadrúpedos


La locomoción cuadrúpeda no es principalmente un problema de equilibrio, sino un problema de impacto cíclico y propulsión.


Cada zancada implica:

1.  Una fase de balanceo rápida

2.  Contacto con el suelo con fuerza impulsiva

3.  Transferencia de carga a través del cuerpo

4.  Preparación inmediata para el siguiente paso


Durante estos ciclos de alta frecuencia, la inercia del motor y la fricción afectan directamente la eficiencia de la marcha y la tolerancia a los impactos. La baja impedancia del tren de transmisión en QDD permite la detección y compensación de impactos en tiempo real. Al mismo tiempo, la reducción de la inercia de las extremidades permite una retracción y reposicionamiento más rápidos de las patas durante el movimiento a alta velocidad.


El resultado no es solo un movimiento más suave, sino también una mejora en la dinámica de locomoción:

  • Trote y carrera a alta velocidad más estables

  • Mejor adaptación al terreno en superficies irregulares

  • Menor pérdida de energía durante ciclos repetidos de impacto


Para robots móviles que operan en exteriores, estas características mejoran directamente la autonomía y la robustez frente al terreno.


ake-series-quasi-direct-drive-motor



De diseño mecánico a ventaja de rendimiento


La principal fortaleza de la arquitectura QDD radica en su equilibrio: amplifica el par sin aislar el motor de la articulación. Al evitar relaciones de engranaje extremas y al mismo tiempo mantener la densidad de par, el actuador conserva tanto la fuerza como la agilidad.


  • En sistemas humanoides, esto se traduce directamente en una mayor estabilidad y una interacción más segura con el entorno.

  • En sistemas cuadrúpedos, se traduce en velocidad, adaptabilidad y eficiencia.

  • En ambos casos, QDD hace más que mejorar el rendimiento del actuador: permite un nivel superior de comportamiento robótico dinámico.


Consideraciones de diseño al seleccionar un motor QDD


Las ventajas del QDD, como la capacidad de respuesta, la transparencia mecánica y la eficiencia, solo se vuelven significativas cuando el actuador coincide con el papel funcional de la articulación.


Por lo tanto, la selección sigue una secuencia clara: definir la demanda de fuerza, determinar el comportamiento de transmisión y confirmar una salida sostenible.


1. Definir los requisitos de par y dinámica


La selección comienza con lo que la articulación debe entregar físicamente.


Las caderas y las rodillas requieren mayor par continuo para soporte y propulsión. Las articulaciones distales priorizan la aceleración y la baja inercia.Las evaluaciones clave incluyen:

  • Par máximo

  • Par RMS a lo largo de los ciclos de trabajo

  • Ancho de banda de aceleración requerido


Dado que los sistemas QDD utilizan una reducción de engranajes moderada, la densidad de par debe provenir principalmente del motor. Un dimensionamiento adecuado equilibra el rendimiento y la masa. Una vez definido el par, el siguiente paso es determinar cómo se transmite.


2. Seleccionar una estrategia de reducción adecuada


En la arquitectura QDD, la relación de reducción controla tanto la salida de par como la transparencia mecánica. Relaciones más bajas hacen que las articulaciones sean más sensibles y reducen la inercia reflejada, mientras que relaciones ligeramente más altas aumentan el soporte para cargas sostenidas y reducen el estrés del motor. La relación adecuada depende de si una articulación prioriza el movimiento dinámico o el soporte continuo de carga.


En esencia, la relación de reducción actúa como una palanca mecánica que traduce el par del motor en comportamiento de la articulación. El siguiente paso es evaluar cómo la articulación debe responder a fuerzas externas.


3. Evaluar la backdrivabilidad y las necesidades de interacción


La backdrivabilidad define qué tan fácilmente una articulación reacciona a fuerzas provenientes del entorno. Las articulaciones que experimentan impactos o requieren una interacción segura con humanos funcionan mejor con mayor transparencia, mientras que las articulaciones que principalmente soportan la estructura pueden tolerar un comportamiento más rígido.


La capacidad de respuesta de la articulación ante fuerzas externas depende de la interacción entre la inercia del motor y la relación de engranajes, la cual puede ajustarse según las tareas previstas del robot. Una vez definido el comportamiento de interacción deseado, los ingenieros pueden verificar el rendimiento térmico y la salida continua para garantizar un funcionamiento fiable a largo plazo.


4. Verificar el rendimiento térmico y continuo


Debido a que QDD depende en gran medida del par generado por el motor, la capacidad térmica es crítica.


Los ingenieros deben priorizar:

  • Clasificaciones de par continuo

  • Corriente RMS bajo ciclos de trabajo reales

  • Límites de refrigeración dentro del envolvente mecánico


La alineación térmica garantiza que el rendimiento dinámico pueda mantenerse sin degradación.


Transición hacia la implementación


Cuando estas consideraciones se abordan de manera conjunta, los motores QDD pueden adaptarse con precisión a las demandas funcionales de las articulaciones robóticas humanoides y cuadrúpedas, permitiendo un rendimiento dinámico que se alinea con los requisitos a nivel de sistema.

 

Motores QDD de CubeMars para exoesqueletos


Al diseñar las articulaciones de cadera y rodilla para humanoides dinámicos, los ingenieros enfrentan un desafío claro: ofrecer un alto par continuo mientras se mantiene una respuesta correctiva rápida.


Para la locomoción cuadrúpeda de alta velocidad, la prioridad cambia hacia un balanceo rápido de las patas, tolerancia a impactos y un control eficiente de la fuerza en ciclos repetitivos.


La serie CubeMars AKE fue desarrollada precisamente para satisfacer estas exigencias reales de las articulaciones robóticas.


Arquitectura QDD en la serie AKE


En lugar de limitarse a adoptar una relación de reducción baja, la serie AKE integra los principios QDD a nivel estructural:

  • Relación de reducción baja – minimiza la inercia reflejada, manteniendo la respuesta de la articulación rápida y suave

  • Alta densidad de par – proporciona un par significativo en un formato compacto, optimizando la eficiencia del motor

  • Capacidad de retroalimentación de fuerza – mantiene la transparencia mecánica para un control de par preciso y una interacción dinámica


Estas decisiones de diseño garantizan que los actuadores AKE no solo conserven las ventajas clave del QDD, sino que también sigan siendo prácticos para la integración, la gestión térmica y las limitaciones estructurales.

 

applications-of-ake-series-quasi-direct-drive-motor



Adaptación del tamaño del motor a la función de la articulación


En un robot humanoide:

  • Las articulaciones de cadera y rodilla deben soportar carga continua y proporcionar propulsión.

  • Las articulaciones distales priorizan la capacidad de respuesta y la baja inercia.


En una plataforma cuadrúpeda:

  • Las articulaciones proximales estabilizan la masa del cuerpo.

  • Las articulaciones distales ejecutan ciclos de balanceo de alta frecuencia.


La serie AKE ofrece tamaños de actuadores escalables para alinearse con estos roles funcionales:

ModeloParámetro relevante para QDDAplicación típicaEnfoque de rendimientoBeneficio clave
AKE90-8 KV35Par continuo máximo: 90 Nm / Inercia reflejada: 0.08 kg·m² / Relación de reducción: 8:1Cadera / RodillaAlto par continuoSoporta una marcha estable, recuperación ante empujes y carga pesada
AKE80-8 KV30Par continuo máximo: 40 Nm / Inercia reflejada: 0.04 kg·m² / Relación de reducción: 8:1Articulaciones de tamaño medioEquilibrio entre par y capacidad de respuestaCoordinación suave de múltiples articulaciones para movimientos complejos
AKE60-8 KV80Par continuo máximo: 15 Nm / Inercia reflejada: 0.015 kg·m² / Relación de reducción: 8:1Articulaciones distales ligerasBaja inercia y alta capacidad de respuestaAdaptación a alta velocidad y absorción de impactos


En lugar de utilizar un único motor para todas las articulaciones, los ingenieros pueden distribuir las características de rendimiento según el papel mecánico de cada articulación.


Diseñado para plataformas humanoides y cuadrúpedas


Más allá del rendimiento de una sola articulación, la serie AKE permite una integración completa a nivel de sistema:

  • Control dinámico preparado – la baja inercia reflejada y la alta transparencia mejoran el equilibrio y la fluidez del movimiento

  • Compatible con control de par – el control preciso de la fuerza favorece una interacción humano-robot segura y una mayor capacidad de respuesta al entorno

  • Integración modular – múltiples modelos de motor pueden combinarse para cubrir toda la cinemática del robot, adaptándose de forma fluida tanto a diseños humanoides como cuadrúpedos


De la ventaja del QDD a la implementación práctica


Las características QDD analizadas anteriormente — baja inercia reflejada, capacidad de respuesta y transparencia de par — se materializan plenamente en la serie AKE:

  • Robots humanoides: mayor estabilidad en el soporte sobre una sola pierna, mejor coordinación entre múltiples articulaciones e interacciones físicas más seguras

  • Robots cuadrúpedos: mayor estabilidad de marcha a alta velocidad, mejor adaptación al terreno y menor consumo energético


Al traducir las ventajas teóricas del QDD en un diseño de actuador tangible, la serie AKE permite que los robots alcancen un nivel superior de rendimiento dinámico en ambas plataformas de locomoción.


Conclusión


Los motores Quasi Direct Drive (QDD) representan un enfoque estructuralmente equilibrado para el diseño de articulaciones robóticas. Al integrar una relación de reducción moderada con una alta densidad de par, preservan la transparencia mecánica mientras mantienen una precisión de control elevada. En lugar de perseguir relaciones de reducción extremas o eliminar por completo la transmisión, la arquitectura QDD establece una distribución más equilibrada entre la generación de par y su transmisión dentro de la articulación.


Para robots humanoides y cuadrúpedos que operan en entornos dinámicos, este equilibrio estructural se traduce en una mayor capacidad de respuesta, una interacción de fuerza más estable y un control de movimiento más fiable. En resumen, el motor Quasi Direct Drive (QDD) no es solo una decisión a nivel de componente; es un factor fundamental que influye directamente en el rendimiento global del robot.

 


Artículos relacionados
Crear un chasis robótico potente con los actuadores de la serie AK de CubeMars
Crear un chasis robótico potente con los actuadores de la serie AK de CubeMars
Tras intentar integrar varios actuadores AK80-9 de CubeMars en un proyecto de brazo robótico, el YouTuber Nikodem Bartnik se vio obligado a cambiar a otro tipo de proyecto: un chasis / plataforma robótica universal.
Apr 13,2022
CubeMars patrocina al equipo de Fórmula Racing de la Universidad de Toronto para el espectacular evento UT24
CubeMars patrocina al equipo de Fórmula Racing de la Universidad de Toronto para el espectacular evento UT24
Toronto, Canadá — El equipo de Fórmula Racing de la Universidad de Toronto, con el apoyo de CubeMars, ha dado inicio a una emocionante temporada FSAE 2024.
Apr 28,2024
Project March – Un equipo profesional de exoesqueletos
Project March – Un equipo profesional de exoesqueletos
Project March – un equipo estudiantil de la TU Delft que desarrolla un exoesqueleto amigable y versátil, un traje robótico motorizado que permite a personas con lesiones de la médula espinal ponerse de pie y volver a caminar.
Apr 20,2021