Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
Requisitos de torque
Requisitos de velocidad
Fuente de alimentación
Tipo de motor
Sistema de control
Tamaño y peso

Cómo elegir un motor para un robot

CubeMars / Sep 06,2023

Al seleccionar un motor para una aplicación robótica, primero es necesario determinar el entorno operativo del robot, los escenarios en los que se utilizará principalmente y las acciones y tareas específicas que debe realizar. Luego, según estas condiciones, se deben considerar de manera integral los siguientes seis factores:


Requisitos de torque


Determine la cantidad de torque necesaria para realizar las tareas deseadas. Esto depende principalmente del peso y tamaño del robot, así como de las tareas que debe cumplir.


Requisitos de velocidad


Dado que los motores tienen diferentes capacidades de velocidad, es especialmente importante elegir uno que cumpla con los requisitos de velocidad según la velocidad a la que el robot necesita moverse.


Fuente de alimentación


Determine la fuente de alimentación disponible para el robot. Esto le ayudará a elegir un motor que pueda operar dentro de los límites de voltaje y corriente establecidos.


Tipo de motor


Existen muchos tipos de motores, como motores de corriente continua (DC), servomotores, entre otros. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Combinando con los escenarios de aplicación de su robot, elegir el motor más adecuado es la máxima prioridad.


Sistema de control


Considere el sistema de control que planea usar para el robot. Algunos motores requieren mecanismos de control específicos, por lo que asegúrese de la compatibilidad entre el motor y el sistema de control.


Tamaño y peso


El tamaño y el peso del motor afectan las acciones del robot. Por lo tanto, es importante elegir un motor que quepa en el espacio disponible y que sea lo suficientemente ligero como para no obstaculizar el movimiento del robot.


Al considerar estos factores, podrá tomar una decisión informada al elegir un motor para su aplicación robótica.


Artículos relacionados
RO Lite: diseñado para un rendimiento ligero
RO Lite: diseñado para un rendimiento ligero
La serie de motores frameless outrunner CubeMars RO da la bienvenida a la nueva versión RO Lite. Su diseño ligero mejora fácilmente la adaptabilidad.
Feb 26,2024
Motor Gimbal Innerunning G60
Motor Gimbal Innerunning G60
El motor gimbal Innerunning G60 adopta un diseño de eje hueco grande, que se puede integrar con un anillo deslizante eléctrico, facilitando el paso de los cables.
Aug 22,2023
Robot StaccaToe: Una fusión de movimiento dinámico y control de precisión
Robot StaccaToe: Una fusión de movimiento dinámico y control de precisión
El robot StaccaToe, desarrollado por la Universidad de Massachusetts Amherst, es un robot de una sola pierna diseñado para emular los movimientos de la pierna y los dedos del pie humanos.
Oct 29,2024
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante