Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
力矩电机是如何工作的
什么是无框力矩电机
外转力矩电机和内转无框力矩电机有什么区别

力矩电机是如何工作的

CubeMars / 2023-09-11 14:29:04

力矩电机也称扭矩电机,是一种特殊电机,它们通常用于需要高扭矩和精确控制运动的应用,例如机器人、医疗设备、工业机械和汽车系统。 力矩电机具有功率密度高、直接驱动能力和运行平稳等优点,这使它们非常适合紧凑的设计和高性能应用。


力矩电机是如何工作的


力矩电机利用电磁原理工作。 力矩电机内部通常有两个主要部件:定子和转子。 定子由一系列呈圆形排列的固定电磁体组成,而转子是永磁体或一组可以在定子内旋转的电磁体。


当电流施加到定子绕组时,会产生磁场。 该磁场与转子的磁场相互作用,导致产生扭矩或旋转力。 扭矩的方向和大小取决于定子和转子磁场之间的相互作用。


通过控制流过定子绕组的电流,可以调节电机的扭矩输出。 这允许精确控制电机的旋转运动。 此外,力矩电机可以低速运行并提供高水平的扭矩,使其适合需要精确定位和高扭矩要求的应用。


值得注意的是,力矩电机的具体设计和结构可能会根据应用和所需的性能特征而有所不同。


什么是无框力矩电机


无框力矩电机是一种没有传统框架或外壳的电动机。 相反,它由转子和定子组成,直接集成到所使用的应用或系统的机械结构中。 这种设计无需单独的电机外壳,从而使电机更加紧凑、轻便。


无框力矩电机通常用于空间有限或重量减轻至关重要的应用,例如机器人、航空航天、医疗设备和工业自动化。 它们具有高扭矩密度、精确控制和低惯性,适合需要高性能和响应能力的应用。


将电机集成到机械结构中还可以更直接地传递扭矩,从而提高效率并减少机械损失。 此外,无框力矩电机可以定制以满足特定的应用要求,例如不同的尺寸、形状和安装选项。


总体而言,无框力矩电机为在有限空间内需要高扭矩和精确控制的应用提供了紧凑而高效的解决方案。


外转力矩电机和内转无框力矩电机有什么区别


外转式力矩电机与内转式无框力矩电机的主要区别在于转子和定子的布置方式。


在外部旋转扭矩电机中,转子位于定子的外侧。 定子通常是固定的,而转子则绕其旋转。 这种设计允许更大的转子直径,从而产生更高的扭矩输出。 外置扭矩电机通常用于需要高扭矩和低速度的应用,例如重型机械和工业设备。


另一方面,内转无框力矩电机的转子位于定子内部。 定子通常是固定的,而转子在其中旋转。 这种设计可实现更紧凑的电机尺寸和更低的惯性,使其适用于空间有限或重量减轻至关重要的应用。 内部旋转无框力矩电机通常用于机器人、航空航天、医疗设备和工业自动化等应用。


另一个区别是电机的安装方式。 外部旋转扭矩电机通常使用法兰或轴安装,而内部旋转无框扭矩电机则直接集成到应用或系统的机械结构中。


总体而言,外转无框力矩电机和内转无框力矩电机之间的选择取决于应用的具体要求,例如扭矩输出、尺寸限制和安装选项。


CubeMars品牌电机旗下RI系列内转无框力矩电机和RO系列外转无框力矩电机,深受市场认可,有兴趣的客户可点击查看!


相关文章
CubeMars参展2024年世界机器人大会
CubeMars参展2024年世界机器人大会
2024年8月23日,北京——在2024年世界机器人大会上,CubeMars作为参展商展示了品牌旗下全系列的电机产品,引发广泛关注。此次展会汇集了全球机器人领域的顶尖专家、投资人和创新企业,共同探讨机器人技术的前沿趋势和投资机会。作为行业的年度盛事,机器人大会创投论坛不仅为与会者提供了深入交流的机会,还揭晓了“中国最具投资潜力机器人公司TOP20”榜单,对行业发展具有重要指导意义。
2024-08-28
行星减速器与谐波减速器的性能对比和选择指南
行星减速器与谐波减速器的性能对比和选择指南
选择行星减速器还是谐波减速器?比较扭矩密度、背隙、效率、刚度、抗冲击载荷能力、尺寸、成本以及执行器性能。
2024-06-18
满足多样化需求:CubeMars电机的电子组件介绍
满足多样化需求:CubeMars电机的电子组件介绍
为了满足机器人和自动化行业客户多样化的需求,CubeMars为品牌旗下多款电机产品定制了最适配的电子组件。
2024-05-22
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示