Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
什么是准直驱动(QDD)电机?
QDD 电机的工作原理
1. 从高速运转到可用扭矩
2. 保持机械反馈
3. 实现精确与动态控制
为什么动态机器人需要 QDD 架构
QDD 电机在人形与四足机器人上的应用优势
选择 QDD 电机时的设计考虑
1.定义扭矩与动态需求
2.选择合适的减速策略
3.评估可回传力与交互需求
4.验证热性能与持续输出
CubeMars 准直驱电机对于机器人外骨骼的实际应用
结论

2026人形与四足机器人的准直驱动(QDD)电机使用

CubeMars / 2026-03-05 09:24:18

什么是准直驱动(QDD)电机?


机器人电机通常存在两种极端:一种是完全直驱系统,没有齿轮箱;另一种是高减速比齿轮电机,严重依赖机械放大。准直驱动电机(Quasi Direct Drive, QDD)则作为两者之间的结构折中方案被提出,将扭矩生成在电机和传动级之间进行合理分配。


“准”(quasi)的概念虽微妙,却至关重要。它体现了两种设计极端之间的有意折中,旨在保持响应性的同时,使执行器紧凑且实用。


“准直驱动”理念


为什么不使用纯直驱电机?完全去除齿轮箱意味着电机必须完全依靠电磁方式产生扭矩,这会导致电机体积增大、电流需求增加,并且热管理压力显著上升。


反之,为什么不依赖高减速比齿轮?极端齿轮传动会改变关节的机械特性,使其响应性降低,同时与外部力隔离。


QDD 通过保持适度减速,同时让电机承担大部分扭矩,解决了这两个问题。最终的传动系统行为接近直驱,实现了紧凑性与机械实用性的平衡。


ake-90-8-kv35-quasi-direct-drive-motor


QDD 与传统齿轮电机的区别


在传统高减速系统中,扭矩主要通过机械倍增获得:小电机高速旋转,齿轮箱大幅放大扭矩后再传递到关节。


QDD 系统则反转了这种关系:

  • 电机本身即可直接输出较大扭矩

  • 齿轮箱不再主导输出行为,而是微调扭矩并支持结构整合


这种改变影响三大基本特性:

  • 关节反映惯量(Reflected Inertia)

  • 机械反馈的便利性(可回驱性 Backdrivability)

  • 即时扭矩响应


齿轮箱由主导特征转为辅助元件。


QDD 系统的典型减速比


QDD 并没有固定数值,但大多数实现处于 6:1 至 10:1 之间。


这一范围非随意选择,而是一种工程平衡:

  • 低于此范围,电机体积与电力需求急剧上升

  • 高于此范围,系统开始呈现高减速比的限制,如响应慢、可回驱性下降


选定的减速比在保持动态特性的同时,使电机尺寸和电流保持在可控范围内。

 

QDD 电机的工作原理


1. 从高速运转到可用扭矩


每个 QDD 电机都以无刷电机为基础。电机自然适合高速运转,但扭矩相对较低。若直接连接关节,系统运动迅速,但负载能力不足。


QDD 系统通过低减速齿轮箱(通常约 5:1 至 10:1)将速度转换为可用扭矩:电机旋转多圈,关节旋转一圈,速度适度下降,扭矩按比例放大。


与传统极高减速比(50:1 或更高)不同,QDD 仅略微调整这种平衡,放大扭矩的同时保持电机与关节的耦合。这正是“准直驱动”的核心定义。


2. 保持机械反馈


低齿比允许双向力传递:

  • 正向:电机驱动关节

  • 反向:关节受外力作用,反馈至电机


这种特性称为可回驱性(Backdrivability),是 QDD 与高减速比系统的重要差异。在高减速比系统中,齿轮常阻碍反向力传递,使关节机械僵硬;QDD 则保持机械透明性,电机与关节保持耦合。


3. 实现精确与动态控制


机械透明性使扭矩控制更加直接。电机扭矩与关节扭矩的关系可预测(仅需简单比例),控制器可通过编码器反馈和电流感测精确估算输出力。


系统不仅可以指令位置——“旋转到此角度”,还能直接指令扭矩——“施加此扭矩”。此能力对环境交互、冲击吸收及动态运动至关重要。


通过适度放大扭矩并保持响应性,QDD 电机在力量与控制间取得平衡,尤其适合腿式机器人、人形机器人、协作系统及可穿戴机器人。


关键要点:


QDD 电机在工作过程中主要通过轻微降低电机速度以增加扭矩,同时保持机械反馈,实现功率输出与动态响应的兼顾。

 

quasi-direct-drive-motor


为什么动态机器人需要 QDD 架构

1.  从位置控制向力控制转变

  • 动态机器人不能仅依赖位置控制,高速运动要求关节能适应外力

  • QDD 低齿比与机械透明性让电机直接感知关节扭矩,实现精确的力控制

  • 对敏捷或不可预测运动尤为关键


2.  高速运动中低惯量的重要性

  • 高减速比会放大电机惯量,降低关节响应速度和敏捷性

  • QDD 保持低反映惯量,使关节快速精准


3.  移动机器人能效

  • 高减速比齿轮增加摩擦损耗,降低能效

  • QDD 紧凑低摩擦设计减少能量浪费,提高续航与效率


4.  多自由度系统的结构重量限制

  • 多关节机器人关节重量敏感,重执行器降低动态性

  • QDD 电机轻巧紧凑,可在密集多自由度系统中整合而不损性能

 

QDD 电机在人形与四足机器人上的应用优势


QDD 电机的结构特性——低齿轮比、低反映惯量(reflected inertia)以及扭矩透明性(torque transparency)——不仅仅是机械设计选择。它们在应用于步行机器人时,能够直接转化为性能优势。


虽然人形机器人与四足机器人的形态和运动策略不同,但两者都依赖于快速力控制、动态平衡以及能效优化的运动。下表总结了 QDD 特性在这两类机器人中的实际性能优势。将两者并列对比时,这些优势的差异更为明显。


性能与优势对照表:

QDD 特性人形机器人四足机器人系统级优势
低反映惯量单腿支撑及外界扰动下的更快平衡恢复与稳定性快速腿部加速 & 高速步态转换更平滑在真实环境扰动下提供更高动态稳定性
可回传力(Backdrivability)实现主动顺应性,更安全的人机交互和协作环境优秀的地面冲击吸收能力减少结构应力,提高耐久性
精确扭矩控制复杂动作(如上下楼梯、下蹲)中髋-膝-踝关节协调更精准多腿系统中实时地形力适应更高控制带宽与运动平滑度
低齿轮比 & 降低摩擦行走和姿态转换中整体功耗降低提升运动效率,减少执行器发热延长作业时间,提高能效


为什么优势表现不同


尽管执行器架构相同,但由于结构与运动策略的差异,优势在两类机器人中的表现方式不同。


在人形机器人中


人形机器人的稳定性本质上是平衡问题。高重心、重复的单腿支撑阶段,使得即使很小的扰动也会在踝关节和髋关节产生显著的旋转力矩。


在此背景下,执行器的响应性成为稳定性的决定因素,而不仅仅是性能参数。

  • QDD 架构降低了反映惯量,使平衡恢复过程中能够快速产生纠正加速度

  • 系统不会因传动刚性而抵抗扰动,而是保持动态适应

  • 可回传力(backdrivability)进一步实现主动顺应,即机器人可以在必要时让步,而非与意外力作对


实际效果:

  • 行走中推力恢复更快

  • 双腿间重量转移更平滑

  • 多关节协调更自然


机器人不再像刚性机械那样运动,而是表现出可控柔性——这是在接近人类环境下工作的机器人必须具备的重要特性。


在四足机器人中


四足机器人的运动核心不是平衡问题,而是循环冲击与推进问题。


每一步涉及:

1.  快速摆动相

2.  与地面接触产生冲击力

3.  负载在身体间传递

4.  为下一步立即做准备


在这些高频循环中,电机惯量和摩擦直接影响步态效率和冲击承受能力:

  • QDD 的低传动阻抗允许实时感知并补偿冲击

  • 同时,降低的肢体惯量使腿部在高速运动中收回和重新定位更迅速


结果:

  • 高速小跑或奔跑更稳定

  • 不平坦地形下适应性更好

  • 重复冲击循环中的能量损失降低


对于户外移动机器人,这些特性直接增强了续航能力与地形适应性。


ake-series-quasi-direct-drive-motor


从机械设计到性能优势


QDD 架构的核心优势在于平衡性:它放大扭矩,同时不将电机与关节隔离。通过避免极端齿轮比,同时保持扭矩密度,执行器既保持了力量,又保持了敏捷性:

  • 在人形系统中,这直接转化为稳定性提升与更安全的人机交互

  • 在四足系统中,这转化为速度、适应性和效率提升


无论哪种情况,QDD 不仅仅提高了电机性能——并且它赋能了更高阶的动态机器人行为。

 

选择 QDD 电机时的设计考虑


QDD 的优势:如响应性、机械透明性和能效,只有在执行器与关节的功能角色匹配时,才能真正体现其价值。


因此,选择过程应遵循明确的顺序:定义力需求 → 确定传动行为 → 验证持续输出能力。


1.定义扭矩与动态需求


选择从关节所需物理输出开始:

  • 髋关节和膝关节需要更高的连续扭矩以支持负载和推进

  • 远端关节则更强调加速度和低惯量


关键评估指标包括:

  • 峰值扭矩

  • 循环工作下的有效值(RMS)扭矩

  • 所需加速度带宽


由于 QDD 系统采用中等齿轮减速,扭矩密度主要依赖电机本身。合适的电机尺寸需要在性能与质量之间取得平衡。在确定扭矩需求后,下一步是确定扭矩如何传递。


2.选择合适的减速策略


在 QDD 架构中,减速比同时决定扭矩输出和机械透明性:

  • 较低减速比:关节响应更快,降低反映惯量

  • 略高减速比:增强持续负载支持,减轻电机压力


正确的减速比取决于关节是更强调动态运动还是持续负载承载。


本质上,减速比就像一个机械杠杆,将电机扭矩转化为关节行为。接下来需要评估关节对外力的响应方式。


3.评估可回传力与交互需求


可回传力(backdrivability)定义了关节对环境施加力的响应难易程度:

  • 遭受冲击或需要安全人机交互的关节,应选择较高透明性

  • 主要承载结构的关节则可以容忍更刚性的行为


关节对外力的响应性取决于电机惯量与齿轮比的相互作用,可根据机器人任务进行调整。一旦确定了所需的交互行为,工程师应验证热性能和持续输出能力,以确保长期可靠运行。


4.验证热性能与持续输出


由于 QDD 大量依赖电机产生扭矩,热容量至关重要,工程师应重点关注:

  • 连续扭矩额定值

  • 实际工作周期下的 RMS 电流

  • 机械结构范围内的冷却限制


热管理优化可确保动态性能在长时间运行中不退化。


转向实际应用

当上述各项考虑因素得到综合处理后,QDD 电机便可以精确匹配人形与四足机器人关节的功能需求,从而实现符合系统级要求的动态性能。

 

CubeMars 准直驱电机对于机器人外骨骼的实际应用


在为动态人形机器人设计髋关节和膝关节时,工程师面临一个明显的挑战:在保持快速纠正响应的同时提供高连续扭矩。


对于高速四足机器人而言,优先考虑的是:快速摆动腿部、冲击承受能力以及高效的周期性力控制。


CubeMars AKE 系列正是为满足这些实际关节需求而开发的。


AKE 系列中的 QDD 架构


AKE 系列不仅仅是采用低齿轮比,而是在结构层面上整合了 QDD 原理:

  • 低减速比 —— 最小化反映惯量,使关节响应快速且平顺

  • 高扭矩密度 —— 在紧凑体积下输出可观扭矩,优化电机效率

  • 力反馈能力 —— 保持机械透明性,实现精确扭矩控制和动态交互


这些设计确保 AKE 电机不仅保留了 QDD 的核心优势,同时在集成、热管理和结构约束方面也保持实用性。


applications-of-ake-series-quasi-direct-drive-motor


根据关节功能匹配动力模组尺寸


在人形机器人中:

  • 髋关节和膝关节必须承受持续负载和推进

  • 远端关节强调响应性和低惯量


在四足机器人平台中:

  • 近端关节稳定机体质量

  • 远端关节执行高频摆动循环


AKE 系列提供可扩展的执行器尺寸,以匹配这些功能角色:

型号QDD 相关参数典型应用性能焦点关键优势
AKE90-8 KV35最大持续扭矩:90 Nm / 反射惯量:0.08 kg·m² / 减速比:8:1髋关节 / 膝关节高持续扭矩支持稳定步态、推力恢复及重载承载
AKE80-8 KV30最大持续扭矩:40 Nm / 反射惯量:0.04 kg·m² / 减速比:8:1中型关节扭矩与响应平衡实现复杂动作的平滑多关节协作
AKE60-8 KV80最大持续扭矩:15 Nm / 反射惯量:0.015 kg·m² / 减速比:8:1轻量化末端关节低惯量、高响应高速适应与冲击吸收能力


工程师可根据关节的机械角色分配性能特性,而非用同一动力模组覆盖所有关节。

 

面向人形与四足平台设计


除了单关节性能外,AKE 系列还支持完整系统集成:

  • 动态控制就绪 —— 低反映惯量和高透明性提升平衡性与流畅运动

  • 扭矩控制兼容 —— 精确力控制支持安全的人机交互与环境适应性

  • 模块化集成 —— 可组合多种动力模组型号,覆盖整个机器人运动学,兼容人形与四足设计

 

从 QDD 优势到实际应用


前文讨论的 QDD 特性:低反映惯量、响应性和扭矩透明性,在 AKE 系列中得到了充分体现:

  • 人形机器人:增强单腿支撑稳定性、改善多关节协调性、提升物理交互安全性

  • 四足机器人:高速步态稳定性提升、更好的地形适应性、更低的能耗


通过将理论上的 QDD 优势转化为切实的动力模组设计,AKE 系列使机器人在两种足式平台上都能实现更高水平的动态性能。

 

结论


准直接驱动(QDD)电机代表了一种结构上平衡的机器人关节设计方法。通过整合适度的齿轮减速与高扭矩密度,它们在保持精确控制精度的同时,也保留了机械透明性。QDD 架构不是追求极端减速比,也不是完全取消齿轮,而是在关节内实现了更合理的扭矩生成与传递分配。


对于在动态环境中运行的人形与四足机器人而言,这种结构平衡意味着:

● 更高的响应性

● 稳定的力交互

● 可靠的运动控制


总之,准直接驱动(QDD)电机不仅是组件层面的决策,更是直接影响整体机器人性能的基础性因素。


相关文章
水下推进器,多规格选配,无惧深海
水下推进器,多规格选配,无惧深海
众所周知,水下推进器是一种专为水下活动设计的设备,能够提供动力,帮助潜水员、潜艇、无人水下机器人(ROV)等在水下环境中快速移动。它的核心组件是高效的电动马达,如无刷直流电机,旨在通过螺旋桨或喷射推进来产生推力,从而推动使用者或载具在水中前进。
2024-09-29
满足多样化需求:CubeMars电机的电子组件介绍
满足多样化需求:CubeMars电机的电子组件介绍
为了满足机器人和自动化行业客户多样化的需求,CubeMars为品牌旗下多款电机产品定制了最适配的电子组件。
2024-05-22
一个机器人需要有多少个电机
一个机器人需要有多少个电机
解析机器人可配置的电机数量,涵盖自由度(DOF)、扭矩、机械结构及系统约束等关键工程因素,并结合不同机器人类型进行说明。
2023-11-03
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示