Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
集成式电动执行器与传统电机的基本概念
传统电机系统
集成式电动执行器
集成式电动执行器的核心优势
集成式电动执行器的典型应用场景
定制化驱动解决方案
总结

集成式电动执行器 vs 传统电机:区别、优势与应用

CubeMars / 2026-04-15 17:11:58

集成式电动执行器与传统电机的基本概念

 

传统电机系统

 

传统机器人驱动系统通常由多个功能模块构成,包括电机本体、外置驱动器、编码器以及减速器。这些组件通过电气连接与机械结构组合,形成完整的执行单元。

 

在实际工程中,这种架构具有较高的灵活性,工程师可以根据具体需求选择不同规格的电机、减速器或控制器,从而实现定制化设计。

 

然而,这种灵活性也带来了更高的系统复杂度。电机参数、减速比、驱动器电流能力以及编码器反馈精度之间需要进行系统级匹配。同时,控制系统还需要完成电流环、速度环与位置环的调试工作。

 

本质上,这属于典型的系统工程问题,对工程师在电机控制与系统集成方面的经验要求较高。

 

集成式电动执行器

 

集成式电动执行器是一种将电机、驱动器、编码器及减速器高度集成于一体的机电一体化执行单元,广泛应用于机器人及智能运动控制系统中。

 

典型的集成式执行器通常由以下核心模块构成:

 

  • 无刷直流电机(BLDC)

  • 集成驱动单元(支持 FOC 控制)

  • 高分辨率位置反馈系统(编码器)

  • 行星或谐波减速器(根据应用需求可选)

 

该类产品通过标准通信接口(如 CAN、RS485 或 EtherCAT)与上位控制系统连接,使其能够以模块化方式集成到机器人运动系统中,实现快速部署与灵活应用。

 

与传统分离式驱动方案相比,集成式执行器将电机、驱动与传动系统的匹配与优化在产品设计阶段完成,从而显著降低用户侧的系统集成与调试复杂度,同时提升整体运动控制的一致性与可靠性。  

 

understand-robotic-actuator-module

 

集成式电动执行器的核心优势

 

降低系统集成复杂度

 

在传统架构中,工程师需要完成电机选型、驱动器匹配、编码器配置以及控制参数调试等多个步骤。这一过程不仅耗时,而且对经验依赖较强。

 

集成式执行器通过在出厂阶段完成系统级优化,使用户无需再处理底层匹配问题。工程师只需通过通信接口发送控制指令,即可实现位置、速度或力矩控制。

 

这种方式显著降低了系统设计复杂度,同时减少了因参数不匹配而引发的性能问题。

 

提升空间利用率与功率密度

 

在机器人系统中,关节空间通常受到严格限制。尤其是在四足机器人、人形机器人以及外骨骼等应用中,驱动系统需要在有限空间内输出较高扭矩。

 

集成式执行器通过紧凑化结构设计,将驱动与传动系统进行一体化布局,从而有效减少体积占用。同时,通过优化传动路径与结构布局,可以在相同体积下实现更高的扭矩输出能力。

 

这种高功率密度特性,使其更适用于空间受限且对性能要求较高的机器人关节设计。

 

优化系统性能匹配

 

传统系统中,不同组件之间可能存在参数不匹配的问题,例如电机惯量与减速器刚性不匹配,或驱动器带宽不足导致控制响应滞后。

 

集成式执行器在设计阶段已完成电机、电控与传动系统的整体优化,包括控制算法调校与反馈系统整合,从而确保各模块之间协同工作。

 

在实际应用中,这种优化表现为更平滑的低速运行、更稳定的动态响应以及更高的控制精度。

 

提高系统可靠性

 

传统方案中,多组件结构意味着更多连接接口和潜在故障点。例如,线缆连接、接插件以及外部驱动器均可能在振动或长期运行中出现问题。

 

集成式执行器通过减少外部连接与接口数量,有效降低了系统故障风险。同时,其一体化结构具备更高的机械刚性,有助于提升在动态工况下的稳定性。

 

在移动机器人及复杂环境应用中,这种可靠性优势尤为重要。

 

缩短开发周期

 

在机器人研发过程中,系统集成与调试往往占据较大时间成本。传统方案需要经历选型、安装、调试及优化等多个阶段。

 

集成式执行器通过提供标准化模块,大幅简化了开发流程。工程师可以将更多精力集中于运动控制算法与系统功能实现,而非底层驱动调试。

 

这一优势对于科研机构、初创企业以及需要快速迭代的项目具有重要价值。

 

优化热管理与使用寿命

 

热管理是影响电机性能与寿命的重要因素。在传统系统中,各个发热源分布在不同位置,难以统一进行热设计。

 

集成式执行器通过整体结构设计,实现热源集中管理与散热路径优化。同时,部分产品配备温度监测与保护机制,可在过温情况下进行功率限制或保护控制。

 

这种系统级热管理能力,有助于提升长期运行稳定性并延长设备使用寿命。

 

集成式电动执行器的典型应用场景

 

四足机器人

 

四足机器人对关节驱动系统提出了极高要求,包括高扭矩密度、快速动态响应以及在复杂环境下的稳定输出能力。尤其在跳跃、奔跑以及复杂地形运动过程中,关节执行器不仅需要具备持续输出能力,还需要在瞬时负载变化中保持精准控制。

 

kleiyn-climbing

 

在实际应用中,集成式电动执行器已成为四足机器人关节驱动的主流方案。例如,东京大学 JSK 实验室开发的第二代四足机器人 KLEIYN,在复杂环境中的表现体现了这一技术路径的优势。该机器人不仅能够在不规则地形上稳定行走,还实现了高速稳定的“烟囱式攀爬”,展示了从平面运动向三维空间运动的能力拓展。

 

 

在其驱动系统中:

 

  • 腿部关节采用 AK70-10 KV100 机器人动力模组,最大扭矩可达 24.8Nm,能够满足高频动作中的快速响应需求

 

  • 腰部关节采用 AK10-9 V2.0 KV60 模组,最大扭矩达到 48Nm,为躯干提供稳定支撑与高负载能力

 

通过高扭矩输出、低延迟响应以及准直接驱动特性,这类集成式电动执行器能够在高动态与高负载工况下保持运动的平滑性与稳定性。

 

型号

电机尺寸

电机重量

峰值扭矩

空载转速

AK70-10 KV100

Ф89*50.25mm

521g

24.8Nm

480rpm

AK10-9 V2.0 KV60

Ф98*61.7mm

960g

48Nm

320rpm

 

人形机器人

 

在人形机器人系统中,关节空间高度受限,同时需要实现多自由度协同控制,这对执行器的体积、性能以及控制精度提出了更高要求。

 

集成式电动执行器通过紧凑结构设计,将电机、驱动与传动系统高度整合,使其能够在有限空间内提供足够的扭矩输出。同时,通过高精度编码器与优化控制算法,实现对复杂动作的精准控制。

 

在实际应用中,这类执行器不仅能够支持基本的关节运动,还能够实现更复杂的动态行为,例如平衡控制、步态切换以及人机交互动作。

 

robin

 

例如艺术家 Daniel Simu 将携其设计的机器人 Robin 登上舞台,与人类共同完成舞蹈表演。这类应用不仅对动作精度提出要求,还强调运动的流畅性与表现力。

 

 

在该项目中,机器人采用了 CubeMars AK 系列机器人动力模组作为核心驱动单元。该系列执行器以其低背隙和高精度著称,能够在各种需要精确定位和平滑操作的应用中表现出色,并且具备高度集成化设计,支持双编码器反馈,能够兼容伺服控制与 MIT 控制模式。

 

AK系列机器人动力模组 – 高度集成一体化,专为机器人设计

 

外骨骼系统

 

外骨骼系统对执行器提出了与传统机器人不同的要求,包括轻量化设计、高安全性以及平滑的力矩输出,以保证人与设备之间的自然协同。

 

由乔治亚理工学院、斯坦福大学及宾夕法尼亚大学联合开发的 AI 驱动下肢外骨骼系统,是集成式电动执行器在该领域应用的典型案例。该系统已发表于《Science Advances》,并在真实环境中展示了对人类行走效率的显著提升。

 

 

 

该外骨骼系统采用 CubeMars AK80-9 KV100 机器人动力模组作为核心驱动单元,其关键参数包括:

 

型号

电机尺寸

电机重量

峰值扭矩

空载转速

AK80-9 KV100

Ф98*38.5mm

480g

22Nm

570rpm

 

该执行器通过高扭矩密度与轻量化设计,有效降低了外骨骼系统的自重能耗问题。同时,其一体化结构集成无刷电机、行星减速器与驱动模块,实现了平稳且高效的力矩输出。

 

在控制层面,该系统支持伺服控制与 MIT 控制模式切换,并具备一键参数识别与自适应调节能力,从而显著简化调试流程并提升控制精度。这对于需要高动态响应与精确力矩控制的可穿戴设备尤为关键。

 

定制化驱动解决方案

 

在实际机器人应用中,不同场景对驱动系统的要求差异显著。无论是四足机器人中的高动态关节控制,还是外骨骼系统中的轻量化与精确力矩输出,亦或是工业环境中的高可靠性与长期稳定运行,标准化产品往往难以完全覆盖所有需求。

 

CubeMars 依托多年在机器人电机领域的技术积累,持续为各类机器人应用提供定制化动力解决方案。公司专注于机器人电机的研发与制造,具备从电机本体设计到集成执行器开发的完整能力,能够根据不同项目需求,对扭矩输出、结构尺寸、控制方式及接口形式进行针对性优化。

 

目前,CubeMars 已为全球 1600 余家企业提供机器人电机定制服务,并与 1000 多家机器人企业及科研机构建立了合作关系。相关产品已广泛应用于工业自动化、人形机器人、外骨骼系统、医疗机器人、轮式机器人等多个领域,为各个应用场景提供可靠的机器人动力解决方案。

通过定制化服务,工程团队可以在系统设计阶段获得更高的自由度,使驱动系统在性能、结构与控制层面实现更优匹配,从而提升整机效率与可靠性。

 

总结

 

集成式电动执行器通过将电机、驱动器、编码器及减速器高度一体化设计,在系统层面实现了驱动性能、结构紧凑性与控制一致性的综合优化。

 

与传统分离式电机系统相比,其在系统集成度、功率密度、动态响应能力以及开发效率等方面均具有明显优势,能够更好地满足现代机器人在高动态控制、高精度运动以及紧凑结构设计中的应用需求。

 

随着机器人技术不断向多自由度协同控制、高动态性能以及小型化方向发展,集成式执行器正逐步成为机器人运动控制系统中的重要技术路线,并在四足机器人、人形机器人、外骨骼以及工业自动化等领域得到越来越广泛的应用。

相关文章
髋关节、膝关节和踝关节执行器在机器人系统中的差异:关节需求与选型指南
髋关节、膝关节和踝关节执行器在机器人系统中的差异:关节需求与选型指南
解析髋、膝、踝关节执行器差异,以及如何在人形机器人、外骨骼和四足机器人中选择合适执行器。
2026-06-10
Vlimb:东京大学开发的线驱动可穿戴机器人,搭载CubeMars AK60-6电机
Vlimb:东京大学开发的线驱动可穿戴机器人,搭载CubeMars AK60-6电机
东京大学研究团队推出了一款名为Vlimb的线驱动可穿戴机器人,旨在提升人体能力,为用户提供超越自然肢体的力量和灵活性。
2024-12-17
康复机器人用什么电机?平顺扭矩与低齿槽设计分析
康复机器人用什么电机?平顺扭矩与低齿槽设计分析
康复机器人选电机,平顺扭矩与低齿槽是关键。详解手部、外骨骼、下肢拉伸等设备选型要点,附真实案例。
2026-04-28
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示