Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Was bestimmt die Bewegungsruhe von Robotergelenken?
Wie integrierte Aktuatoren die Bewegungsruhe von Robotern verbessern
Zukünftige Entwicklungsrichtungen der Bewegungsruhe von Robotern
Fazit

Was sorgt für eine sanfte Bewegung von Robotergelenken?

CubeMars / May 27,2026

Mit der kontinuierlichen Entwicklung von humanoiden Robotern, Exoskelettsystemen, vierbeinigen Robotern und kollaborativen Roboterarmen ist die Bewegungsruhe zu einem der wichtigen Indikatoren zur Bewertung der Roboterleistung geworden. Ein Robotergelenk mit sanfter Bewegung kann nicht nur Präzision und Stabilität verbessern, sondern auch ein natürlicheres Mensch-Maschine-Interaktionserlebnis bieten.


Die Bewegungsruhe von Robotern wirkt sich direkt auf ihre Leistung in realen Anwendungsszenarien aus.


Bei humanoiden Robotern können instabile Bewegungen oder ruckartige Bewegungsabläufe die Gehbalance und die dynamische Koordination verringern. In Exoskelettsystemen kann eine schlechte Bewegungsqualität den Tragekomfort und die Betriebssicherheit beeinträchtigen. Kollaborative Roboter und Roboterarme sind ebenfalls auf eine sanfte Gelenksteuerung angewiesen, um präzise Bedienung und wiederholte Bewegungen zu erreichen.


Eine hochwertige Bewegungsruhe von Aktuatoren bringt in der Regel eine Reihe direkter Leistungsverbesserungen mit sich, wie bessere Niedriggeschwindigkeitsregelung, geringere Vibrations- und Geräuschentwicklung, präzisere Kraftregelung sowie natürlichere und flüssigere Bewegungsbahnen. Gleichzeitig kann sie auch die Positionsregelgenauigkeit verbessern und ein sichereres sowie stabileres Erlebnis in Mensch-Roboter-Interaktionsszenarien bieten.


Da sich Robotersysteme weiterhin in Richtung Leichtbau und hoher Leistungsdichte entwickeln, wird es zunehmend herausfordernder, Bewegungsruhe aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ein hohes Drehmoment auf begrenztem Bauraum zu erreichen.


Was genau bestimmt also die „Sanftheit“ von Robotergelenken?


Die Antwort geht weit über die reine Motorleistung hinaus. Die Bewegungsqualität von Robotern wird tatsächlich gemeinsam durch mehrere Faktoren bestimmt, darunter Motordesign, Untersetzungsstruktur, Encoder-Feedback, Steueralgorithmen und Aktuator-Integrationslösungen. In modernen Robotersystemen können selbst geringfügige Optimierungen in diesen Bereichen die gesamte dynamische Leistung und Bewegungsstabilität erheblich verbessern.


Was bestimmt die Bewegungsruhe von Robotergelenken?


Niedriges Rastmoment verbessert die Bewegungsqualität


Ein wichtiger Faktor, der die Bewegungsruhe von Robotergelenken beeinflusst, ist das Rastmoment (Cogging Torque).


Das Rastmoment ist der nicht ideale Widerstand, der durch die magnetische Anziehung zwischen den Magneten des Motors und den Statornuten entsteht. Ein zu hohes Rastmoment führt in der Regel dazu, dass Robotergelenke bei niedriger Geschwindigkeit ruckeln oder ungleichmäßige Bewegungen ausführen.


In Anwendungen wie humanoidem Robotergehen, Roboterarmsteuerung und Rehabilitationsrobotern ist die Bewegungsruhe bei niedriger Geschwindigkeit besonders wichtig. Selbst kleine Drehmomentschwankungen können die Bewegungsgenauigkeit und Regelstabilität beeinflussen.


Um den Rastmomenteffekt zu reduzieren, verwenden moderne Robotermotoren in der Regel:

  • Optimiertes Magnetkreisdesign

  • Strukturen mit hoher Polpaarzahl

  • Präzises Wicklungsdesign


Beispielsweise kann die Architekturtechnologie von rahmenlosen Torque-Motoren Aktuatoren dabei helfen, während des gesamten Bewegungsprozesses ein stabileres und kontinuierlicheres Drehmoment auszugeben.



Getriebespiel beeinflusst direkt die Gelenkpräzision


Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Getriebespiel (Backlash).


Backlash bezeichnet den kleinen mechanischen Spalt zwischen internen Übertragungsstrukturen innerhalb des Getriebes. Ein übermäßiges Spiel führt bei Bewegungsumkehr zu Verzögerungen, Vibrationen und Positionierungsfehlern.


In Robotergelenken ist die Reduzierung des Spiels besonders entscheidend für verschiedene Hochleistungsanwendungen, darunter:

  • Dynamische Laufroboter

  • Kraftregelungssysteme

  • Hochpräzise Roboterarme

  • Mensch-Roboter-Interaktionsroboter


Unterschiedliche Antriebslösungen besitzen jeweils unterschiedliche Vorteile:

  • Harmonic-Getriebe: verfügen in der Regel über extrem geringes Spiel und hohe Positioniergenauigkeit

  • Planetengetriebesysteme: kompakte Struktur mit hoher Drehmomentdichte

  • QDD (Quasi-Direct-Drive)-Systeme: legen größeren Wert auf Rücktreibbarkeit und dynamische Reaktionsfähigkeit


ake90-8


Eine sinnvolle Auswahl der Untersetzungsstruktur ist von großer Bedeutung für die Verbesserung der gesamten Bewegungsruhe und Regelungsleistung des Aktuators.


Encoder-Feedback beeinflusst die Bewegungsstabilität


Encoder-Feedback ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil zur Realisierung sanfter Roboterbewegungen.


Aktuatorsteuerungen verlassen sich auf Encodersignale, um Motorposition, Geschwindigkeit und Drehmomentausgabe zu bestimmen. Wenn die Feedbackauflösung unzureichend ist oder die Signale instabil sind, kann dies zu Vibrationen, Schwingungen und ungenauen Bewegungen führen.


Deshalb beginnen immer mehr Hochleistungs-Roboteraktuatoren, Dual-Encoder-Lösungen einzusetzen.


Ein Dual-Encoder-Aktuator besteht normalerweise aus einem motorseitigen Encoder und einem ausgangsseitigen Encoder. Diese Lösung kann gleichzeitig die Bewegungszustände sowohl der Motorseite als auch der Ausgangsseite erfassen und dadurch die gesamte Regelungsleistung des Aktuators weiter verbessern.


Im Vergleich zu traditionellen Lösungen können Dual-Encoder-Strukturen in der Regel folgende Vorteile bieten:

  • Höhere Positionsregelgenauigkeit

  • Präzisere Drehmomentregelung

  • Bessere Spielkompensationsleistung

  • Stabilere Bewegungssynchronisationsleistung

  • Präzisere Kraftfeedbackleistung


In humanoiden Robotern, Exoskelettsystemen und hochdynamischen Roboterplattformen können Dual-Encoder-Lösungen die Bewegungsruhe und Konsistenz der Gelenkbewegung effektiv verbessern und werden daher zunehmend in Hochleistungs-Roboteraktuatoren eingesetzt.

Gleichzeitig haben Single-Encoder-Aktuatoren in bestimmten Anwendungsszenarien weiterhin klare Vorteile, wie zum Beispiel:

  • Geringere Systemkomplexität

  • Niedrigere Gesamtkosten

  • Kompaktere integrierte Struktur

  • Besser geeignet für leichte Roboterplattformen


Daher bieten viele Roboter-Aktuatorplattformen derzeit sowohl Dual-Encoder- als auch Single-Encoder-Konfigurationen an, um je nach Anwendungsanforderung ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Kosten und Systemintegration zu erreichen.


In der Praxis werden unterschiedliche Aktuatoren häufig für spezifische Gelenkanforderungen optimiert. Am Beispiel einiger CubeMars Robotik-Aktuatoren zeigen verschiedene Modelle unterschiedliche Schwerpunkte hinsichtlich Encoder-Architektur, Drehmomentcharakteristik, Untersetzungsverhältnis und strukturellem Design.


Typische Modellbeispiele

ModellEncoder-TypHauptmerkmale
AK40-10 KV170Single EncoderNiedrige Trägheit; hohe Drehzahlfähigkeit
AK45-10 KV75Single EncoderKompakte Struktur; leichtes Design; geeignet für kleine Robotergelenke
AK80-9 V3.0 KV100Dual EncoderAusgewogenes Drehmoment und Dynamik; hohe Regelgenauigkeit
AK10-9 V3.0 KV60Dual EncoderHohes Drehmoment; stabile Regelung
AK80-64 KV80Dual EncoderUntersetzungsverhältnis 64:1; starkes Drehmoment bei niedriger Geschwindigkeit


Fortschrittliche Motorsteuerungsalgorithmen sind ebenfalls entscheidend


Allein die Hardwareleistung reicht nicht aus, um eine hochwertige, sanfte Roboterbewegung zu erreichen. Auch Steueralgorithmen spielen eine zentrale Rolle. Derzeit ist FOC (Field-Oriented Control) eine der am weitesten verbreiteten Lösungen in der Roboter-Motorsteuerung.


Im Vergleich zu traditionellen Steuerverfahren bietet FOC in der Regel:

  • Stabileren Stromausgang
  • Geringere Drehmomentwelligkeit
  • Bessere Leistung im Niedriggeschwindigkeitsbetrieb
  • Schnellere dynamische Reaktionsfähigkeit
  • Sanftere Beschleunigungs- und Verzögerungsprozesse


Wenn leistungsfähige Steueralgorithmen mit hochpräzisen Encodern und optimierter Motorstruktur kombiniert werden, können Stabilität, Reaktionsgeschwindigkeit und Gesamtbewegungsqualität von Robotergelenken weiter verbessert werden.


Mechanische Integration und strukturelles Design


Auch das mechanische Strukturdesign beeinflusst die Bewegungsruhe von Robotergelenken direkt. Wenn die Struktursteifigkeit unzureichend ist oder das Gelenk zu schwer ist, können Vibrationen, Instabilität und Regelungsfehler bei Hochgeschwindigkeits- oder dynamischen Lastbedingungen auftreten.


Daher konzentrieren sich moderne Roboteraktuatoren zunehmend auf folgende Designrichtungen:

  • Hochintegriertes Design
  • Leichtbau-Strukturlösungen
  • Hohlwellen-Design
  • Hochsteife Gehäusestrukturen
  • Effizientes Thermomanagement


Im Vergleich zu herkömmlichen Strukturen bieten Hohlwellendesigns mehr Flexibilität für interne Verkabelung, Sensorik und Antriebssysteme und verbessern gleichzeitig die Integration und Raumausnutzung von Robotergelenken.


Derzeit werden Lösungen mit Hohlwellen-Planetenaktuatoren zunehmend in hochintegrierten Robotergelenken eingesetzt. Diese Bauweise ermöglicht trotz kompakter Größe ein hohes Drehmoment und eignet sich besonders für humanoide Roboter, Exoskelette und kollaborative Roboter.



Gleichzeitig reduzieren hochintegrierte Aktuatoren mechanische Fehler und Verbindungskomplexität während der Montage und verbessern die Systemzuverlässigkeit sowie die Bewegungsstabilität.


Wie integrierte Aktuatoren die Bewegungsruhe von Robotern verbessern


Neben Motoren, Getrieben und Steueralgorithmen beeinflusst auch die Integrationsweise der Aktuatoren direkt die Bewegungsruhe von Robotern.


Traditionelle Robotersysteme erfordern meist eine separate Integration von Motor, Getriebe, Encoder und Treiber, verbunden über externe Verkabelung und mechanische Strukturen. Diese Architektur erhöht nicht nur die Systemkomplexität, sondern kann auch zusätzliche mechanische Fehler, Spiel und Synchronisationsprobleme verursachen.


Im Gegensatz dazu integrieren moderne Roboteraktuatoren Motor, Getriebe, Encoder und Steuerungseinheit stark in einem einzigen Modul und reduzieren dadurch externe Verbindungen und Übertragungselemente.


Diese integrierte Struktur bietet in der Regel stabilere dynamische Systemleistung.


Erstens sorgt die einheitliche Konstruktion für höhere Steifigkeit und Bewegungspräzision, wodurch Vibrationen und Strukturfehler bei hohen Geschwindigkeiten reduziert werden.


Zweitens verringern kürzere Übertragungsketten und kompaktere Bauformen die Akkumulation von Spiel und Mikroverformungen, was die Bewegungsruhe bei niedrigen Geschwindigkeiten verbessert.


Gleichzeitig verbessert die Integration die Signalkoordination zwischen Encoder, Treiber und Motor, was eine stabilere Rückkopplung bei hochdynamischen Bewegungen ermöglicht.


Besonders in humanoiden Robotern, vierbeinigen Robotern und Exoskelettsystemen sind hohe Synchronität und Regelkonsistenz entscheidend, weshalb integrierte Aktuatoren zunehmend eingesetzt werden.


Zukünftige Entwicklungsrichtungen der Bewegungsruhe von Robotern


Mit der weiteren Entwicklung humanoider Roboter, Exoskelettsysteme und hochdynamischer Robotikplattformen steigen auch die Anforderungen an Bewegungsruhe und dynamische Regelung kontinuierlich.


Zukünftige Optimierungen werden sich voraussichtlich auf Hardware, Steuerungssysteme und intelligente Algorithmen konzentrieren.


Hochleistungsfähige Aktuator-Hardware


Um natürliche und hochdynamische Bewegungen auf begrenztem Raum zu ermöglichen, entwickeln sich Aktuatoren weiter in Richtung:

  • Höhere Drehmomentdichte
  • Geringere Trägheitsmomente
  • Bessere Rücktreibbarkeit
  • Höhere Integration


Diese Verbesserungen steigern Dynamik, Stabilität und Flexibilität.


Gleichzeitig reduziert Leichtbau die Gelenkbelastung und Vibrationen.


Präzisere Bewegungssteuerungssysteme


Zukünftige Systeme werden verbessern:

  • Kraftregelgenauigkeit
  • Stabilität bei niedriger Geschwindigkeit
  • Dynamische Bandbreite
  • Synchronisation mehrerer Gelenke
  • Präzision der Zustandsrückmeldung


Durch Fortschritte bei hochbandbreitigen Steuerungen und Sensorik entstehen flüssigere Bewegungen.


KI-gestützte Bewegungssteuerung und Optimierung


KI wird zunehmend in die Robotersteuerung integriert:

  • Adaptive Regelung
  • Intelligente Reibungs- und Spielkompensation
  • Bewegungszustandsprognose
  • Umgebungsbasierte Optimierung


Ziel ist es, Robotern in realen Umgebungen ein natürlicheres Verhalten zu ermöglichen.


Fazit


Die Bewegungsruhe von Robotern ist das Ergebnis eines Zusammenspiels vieler Technologien. Rastmoment, Getriebespiel, Encoderpräzision, Motorsteuerung und Integration beeinflussen gemeinsam die Gesamtleistung.


Mit der weiteren Entwicklung hin zu dynamischeren und humanoideren Robotersystemen werden hochpräzise Aktuatoren eine immer wichtigere Rolle spielen.

Verwandte Artikel
Wie man Exoskelett-Motoren für Leistung und Sicherheit auswählt
Wie man Exoskelett-Motoren für Leistung und Sicherheit auswählt
Erfahren Sie, wie Sie Exoskelett-Motoren durch die Balance von Leistungsdichte, Sicherheit, Effizienz und Steuerung auswählen.
Apr 10,2026
Multimodaler und adaptiver Kletterroboter von BUAA: Lösung für komplexe Geländehindernisse
Multimodaler und adaptiver Kletterroboter von BUAA: Lösung für komplexe Geländehindernisse
Die Erkundung von Planeten und Himmelskörpern stellt große Herausforderungen, insbesondere bei schwierigem Gelände wie steilen Abhängen, vertikalen Felsen und tiefen Höhlen.
Nov 29,2024
Was ist ein bürstenloser Gleichstrommotor?
Was ist ein bürstenloser Gleichstrommotor?
Der bürstenlose Gleichstrommotor (BLDC-Motor) ist eine gängige Art von Robotikmotor, ein Motor, der von einer Gleichspannungsquelle gespeist wird und elektronisch kommutiert wird, anstatt wie bei herkömmlichen Gleichstrommotoren durch Bürsten kommutiert z
Sep 15,2023
Ich Möchte Eine Nachricht Hinterlassen
Benutzername
Anonyme
E-Mail-Adresse *
Name *
Telefon
Kommentare
Bestätigungscode
captcha
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps