Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
什么是空心轴行星执行器?
空心轴行星减速执行器与传统驱动系统的对比
空心轴结构带来的系统优势
为什么行星减速结构适合机器人?
空心轴行星执行器的应用场景
结语

为什么空心轴行星执行器在机器人领域越来越受欢迎?

CubeMars / 2026-05-07 16:27:53

随着机器人技术不断发展,机器人动力模组已经不再只是简单的动力输出部件,而是逐渐成为决定机器人性能的重要核心系统之一。尤其在人形机器人、协作机械臂、四足机器人以及外骨骼设备等新一代机器人应用中,工程师对于执行器的要求正在不断提高。


过去,机器人系统更多关注单纯的扭矩输出与运动能力,而现在,机器人开发越来越强调系统集成度、结构紧凑性、动态响应能力以及长期运行稳定性。执行器不仅需要提供足够的动力,还需要兼顾体积、重量、控制精度以及整体机械布局。


随着机器人系统对结构集成度与内部布线能力要求不断提高,空心轴行星执行器在部分高集成度机器人关节中的应用正在逐渐增加。


什么是空心轴行星执行器?


空心轴行星执行器通常是一种高度集成化的动力系统,它将电机、行星减速机构、编码器以及驱动控制系统整合在同一平台中,形成更加紧凑的一体化结构。通过太阳轮、行星轮与内齿圈的多点负载分担机制,系统能够在较小体积内实现较高的扭矩输出,并兼顾传动效率、结构紧凑性以及较好的系统响应特性。


其最核心的结构特征是中空贯通轴设计(hollow shaft design)。该结构允许电缆、信号线、传感器线路,甚至部分机械连接件从执行器中心直接穿过,而不需要依赖外部绕线或额外的空间布置。这使得机器人关节在结构设计上具备更高自由度,也为复杂多自由度系统提供了更优的内部布线方案。


akh-70-16-kv41-robotic-actuator-list


空心轴行星减速执行器与传统驱动系统的对比


在机器人关节设计中,传统驱动方案通常采用“电机 + 行星减速器 + 编码器 + 驱动器”分离式结构。这种架构在早期工业机器人中较为常见,具有模块灵活、维护方便等特点,但在现代高集成度机器人系统中,其局限性也逐渐显现。


首先,在结构层面,分离式方案需要为各个功能模块分别预留安装空间,这使得整体关节结构更加复杂,并增加了内部布线难度。随着机器人自由度的提升,这种分散式布局会进一步压缩可用空间,限制整体结构设计的紧凑性。


其次,在系统集成方面,多组件架构意味着更多的机械连接与电气连接节点,这不仅增加装配工序,也在一定程度上提高了系统故障点数量,从而影响长期运行的稳定性。


相比之下,空心轴行星减速执行器采用一体化集成设计,将电机、减速器与控制系统整合在同一结构中,并通过空心轴通道实现内部贯通布线。这种设计显著减少了外部连接结构,使关节系统在保持较高扭矩输出能力的同时,获得更高的空间利用效率与结构紧凑性。


此外,一体化结构由于减少了额外连接件与分离式安装结构,通常有助于提升系统集成一致性,并降低装配误差与部分传动损耗,从而改善整体控制稳定性与工程可靠性。


因此,在对空间利用率、系统集成度以及动态性能要求较高的机器人应用中,空心轴行星减速执行器逐渐成为更具工程优势的结构方案。


类别

传统分离式驱动

空心轴一体化执行器

结构形式

分离式模块组合

高度集成化结构

空间利用

外部布线较多

更利于内部布线

集成难度

较高

相对较低

系统一致性

依赖装配与匹配

更容易标准化

典型特点

灵活、易维护

紧凑、集成度高

 

空心轴结构带来的系统优势


随着机器人向轻量化和高集成方向发展,机械结构设计正在变得越来越复杂。工程师不仅需要考虑动力输出,还需要同时兼顾传感器布局、线缆管理以及整体结构协调性。


特别是在人形机器人和协作机器人中,复杂的内部布线往往会影响结构设计、装配效率以及后期维护。空心轴结构能够帮助工程师更好地规划内部空间,使整个机器人关节结构更加整洁,同时减少运动过程中线缆缠绕或干涉的问题。


同时,空心轴设计也更适合现代机器人对模块化设计的需求。工程师可以更方便地完成关节集成、快速装配以及后期维护,从而缩短整机开发周期。


CubeMars 推出的 AKH 系列中空行星模组,便采用了一体化空心轴设计思路,在保证结构紧凑性的同时,为机器人关节内部预留了更加灵活的走线空间,更适合高集成度机器人系统开发。



为什么行星减速结构适合机器人?


在机器人领域,减速器的作用不仅仅是降低转速,更重要的是提升输出扭矩,并优化整个动力系统的运动特性。


相比普通齿轮结构,行星减速器具有更高的集成效率。其内部通过太阳轮、行星轮以及内齿圈共同分担负载,使得整个系统在较小体积下依然能够实现较高的扭矩输出。


行星减速结构能够在相对紧凑的体积下实现较高的扭矩输出,并兼顾效率、结构成熟度与工程可靠性,因此被广泛应用于机器人关节系统。


除此之外,行星减速器还具备较好的负载分布能力。在机器人频繁启停、高动态运动以及复杂轨迹控制过程中,减速系统往往需要承受持续变化的载荷。相比传统结构,行星减速系统通常能够提供更加稳定的传动性能与更长的使用寿命。


例如,CubeMars 的 AKH70-48 V1.0 KV41 采用较高减速比设计,更适合对输出扭矩要求较高的机器人关节场景。而 AKH70-16 V1.0 KV41 则在输出速度与动态响应方面更加平衡,可适用于部分中轻负载机器人系统。


关键参数

型号

额定扭矩Nm

额定转速RPM

尺寸(直径*厚度)MM

AKH70-48 V1.0 KV41

74

28

φ90*81.5

AKH70-16 V1.0 KV41

26

90

φ90*60.5


空心轴行星执行器的应用场景


目前,空心轴行星执行器已经在多个机器人领域中得到应用,并随着机器人系统向高集成度与高动态性能发展,其应用范围仍在持续扩大。


人形机器人


在人形机器人中,关节空间极为有限,对结构紧凑性要求极高。


空心轴行星执行器通过一体化设计,将电机与减速系统高度集成,同时利用空心轴结构实现内部走线,使视觉、传感器与电源线缆能够穿过关节中心区域。


这种设计不仅显著减少了外部线束干扰,还提升了整体结构的自由度与可维护性,使人形机器人在实现复杂动作时更加稳定与自然。


协作机械臂


在协作机器人应用中,系统安全性与结构简洁性同样重要。


空心轴执行器能够减少外部传动与布线结构,使机械臂关节更加紧凑,从而提升整体刚性与集成度。


同时,其较低的结构复杂度也有助于降低维护难度,并提升系统长期运行的可靠性,特别适用于工业装配、柔性制造以及人机协作场景。


四足机器人


四足机器人对动态响应能力与扭矩密度要求较高,尤其是在奔跑、跳跃或复杂地形运动中。


空心轴行星执行器由于具备较高集成度与紧凑结构,更有利于优化机器人关节的空间布局与动力系统设计,从而帮助提升系统动态性能与运动稳定性。


外骨骼设备


在外骨骼应用中,人体穿戴舒适性与结构轻量化至关重要。


空心轴设计允许线缆与控制信号通过关节中心布置,有助于减少外部干扰结构,使设备更加贴合人体运动轨迹。


同时,其高扭矩密度特性也能够更好地支持助力行走、负重辅助等应用需求。


AGV与工业自动化系统


在自动导引车(AGV)及工业自动化设备中,系统通常需要在有限空间内实现高可靠性驱动方案。


空心轴行星执行器通过模块化集成设计,可以减少安装空间占用,并简化整体布线与结构布局,从而提升设备部署效率与系统稳定性。


结语


机器人技术的发展,正在推动执行器从传统动力部件向高度集成化关节系统演进。


相比传统分离式驱动方案,空心轴行星执行器不仅能够提供更高的系统集成度,也能够在结构设计、动力输出以及空间利用方面带来更多优势。


随着人形机器人、智能移动机器人以及协作机器人市场不断扩大,在对结构集成度、内部布线以及空间利用率要求不断提高的机器人系统中,空心轴行星执行器正在成为越来越常见的关节驱动方案之一。

相关文章
如何选择合适的人形机器人关节电机?(膝关节、髋关节)
如何选择合适的人形机器人关节电机?(膝关节、髋关节)
详解人形机器人膝关节与髋关节电机选型逻辑,从扭矩匹配、热管理到动态响应,解析不同负载与应用场景下的执行器选择方案,助力实现高性能与成本平衡。
2026-03-25
水下推进器,多规格选配,无惧深海
水下推进器,多规格选配,无惧深海
众所周知,水下推进器是一种专为水下活动设计的设备,能够提供动力,帮助潜水员、潜艇、无人水下机器人(ROV)等在水下环境中快速移动。它的核心组件是高效的电动马达,如无刷直流电机,旨在通过螺旋桨或喷射推进来产生推力,从而推动使用者或载具在水中前进。
2024-09-29
为什么工业机器人离不开行星齿轮箱
为什么工业机器人离不开行星齿轮箱
我们将探讨构成工业机器人核心、影响其性能和功能的基本技术组件。这些组件对于确保可靠执行生产任务、保持一致的动作重复性以及维护制造过程的质量至关重要。
2023-10-18
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示