Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
为什么要DIY制作电动轮椅
1、爱的驱动力
2、  电机的驱动力
如何制作电动轮椅-全过程记录
电动轮椅系统结构
电动轮椅性能表现
从手动轮椅到电动轮椅:驱动方式的演进
电动轮椅的定制化趋势
电动轮椅电机选型的关键因素
总结

如何用2个电机,从0开始手工制作电动轮椅,让患病的妻子自由出行

CubeMars / 2026-04-02 15:37:56

为什么要DIY制作电动轮椅


在很多人看来,轮椅只是一个出行工具。但对 Osi 的妻子 Christina 来说,它关乎的,是“是否拥有出行的自由”。

 

Christina 患有先天性肌肉萎缩(muscular dystrophy)。她失去了行走能力,甚至连抬起手这样简单的动作,也异常困难。对大多数人来说,出门散步、随意去一个地方,是不需要思考的选择;但对她而言,每一次出行,都必须依赖他人的帮助与陪伴,“独自出行的自由”变成了一种难以触及的奢望。

 

Osi 不愿意接受这一点。

 

他不希望“行动受限”就意味着“生活受限”。他希望 Christina 依然可以走出家门,参与生活,而不是被困在一个小世界里。于是,他做了一个决定——为她打造一台真正属于她的电动轮椅。

 

它需要可以折叠、足够轻便,方便出行与收纳;需要具备稳定且充足的动力,能够轻松应对小坡道;需要拥有约10 km的续航能力,并支持快充,以适应日常频繁使用;更重要的是,它必须支持轻便的无线遥控操作,让 Christina 即使在手部受限的情况下,也能够独立完成移动与控制。

 

让这个看似遥远的想法一步步走向现实的,是两种完全不同,却同样重要的“动力”。


1、爱的驱动力


第一种动力,来自情感。是 Osi 希望所爱之人能够重新获得行动的自由,是一种不愿妥协的坚持。

 

但很快他们发现,问题并不只是“做一台电动轮椅”这么简单。

 

市面上的产品,要么不够轻便,无法轻松放入车辆;要么结构尺寸不合适,无法在餐桌前舒适就坐;要么动力不足,难以应对简单的坡道;又或者操控方式复杂,对于无法抬起手臂的用户来说几乎不可用。

 

这不是功能缺失的问题,而是——这些产品,从未真正为 Christina 这样的人设计过。

 

于是,这台轮椅从一开始,就被重新定义。这台轮椅不需要满足成千上万人的通用需求,它只需要完美契合一个人的生命节奏。

 

2、  电机的驱动力


如果说“爱”让这个想法诞生,那么让它真正落地的,是来自工程与技术的支撑。

 

当需求被逐一明确之后,问题开始变得具体:

 

● 如何在保证轻量化的同时提供足够的动力?

 

●  如何让轮椅在面对坡道时依然稳定可靠?

 

● 又如何在有限的空间内,实现高效、可控的驱动系统?

 

这些问题的核心,最终都指向同一个关键:驱动系统的设计。

 

而在驱动系统之中,电机不再只是一个简单的执行部件,而是决定整机性能边界的“核心”。它不仅关系到轮椅能否顺利爬坡、平稳行驶,也直接影响到控制的细腻程度、能耗表现以及整体结构的紧凑性。换句话说,这台轮椅能走多远、走多稳、用起来是否真正轻松,很大程度上取决于电机如何被选择与使用。

 

也正因为如此,从这一刻开始,这个项目不再只是“为一个人制作一台轮椅”,而是进入了一个更具体的阶段——如何从零开始,构建一套真正适合 Christina 的电动驱动系统,打造属于 Christina 的专属轮椅。

 

如何制作电动轮椅-全过程记录


 

电动轮椅系统结构


Osi 打造的电动轮椅主要由主控单元、驱动电机、机械结构和电源系统构成。


其中,基于 ESP32 的2个无线微控器作为系统核心,负责操控电机和远程控制;左右轮集成的AKA10-9 KV60 动力模组提供动力输出,通过差速控制实现前进、转向及制动。


轮椅本体结构用于承载用户并连接各功能模块,构成稳定的移动平台;底部的两个定制化电池则为整机提供持续稳定的能量支持,从而协同实现高效、可靠的智能出行功能。


aka10-9-kv60-electric-wheelchair-1


电动轮椅性能表现


该定制电动轮椅在实际中达到了以下功能与性能:


是否可折叠

行驶速度

续航里程

是否支持无线操作

是否支持快充

是

5.3km/h

12.5km

是

是


在实际使用中,这些精密的参数不仅是技术指标,更是 Christina 打破桎梏的保障:


  • 真正的随行自由

通过高度集成的执行器大幅精简了机械结构,这台轮椅实现了一键折叠。它不再是出行的负担,而是可以轻松放入后备箱的旅伴,让 Christina 随时随地都能开启一段新的旅程。

 

  • 慢生活的步调

5.3 km/h 的最高时速,恰好是成年人轻快步行的速度。这不仅保证了行驶的绝对安全,更让 Christina 能以最自然的节奏与家人并肩散步,不再是那个“被推着走”的旁观者,而是生活的同行者。

 

  • 消失的里程焦虑

12.5 km 的续航配合快充技术,即便是临时起意的出行也能从容应对。对 Christina 来说,这多出的每一公里,都是她探索世界的底气。

 

  • 指尖上的遥控

针对 Christina 手部力量受限的特殊情况,无线操作功能成为了整台机器的“灵魂”。无需费力搬动沉重的操纵杆,只需指尖微动,就能精准控制转向。这一刻,她终于找回了阔别已久的、由自己决定方向的权利。


从手动轮椅到电动轮椅:驱动方式的演进


在康复与辅助移动领域,轮椅的发展经历了从手动驱动到电动驱动的重要转变。早期的手动轮椅主要依赖使用者上肢力量实现移动,凭借结构简单、成本较低等优势,在基础出行场景中得到广泛应用。然而,这种以人力为核心的驱动方式在长时间使用、复杂路况以及高负载条件下存在明显局限,不仅容易导致使用者疲劳,也难以满足对效率与舒适性的更高需求。


随着电机技术与控制系统的发展,电动轮椅逐渐成为主流解决方案。通过引入电机驱动系统,轮椅能够实现自动化移动,大幅降低用户体力消耗,同时显著提升运动控制的精度与稳定性。从工程角度来看,这一转变不仅是驱动方式的升级,更是轮椅从纯机械结构向机电一体化系统的演进。


手动轮椅和电动轮椅对比

维度

手动轮椅

电动轮椅

驱动方式

人力驱动

电机驱动

操作精度

低

高

长时间使用

易疲劳

轻松

功能扩展

无

支持智能控制和扩展功能


从对比可以看出,电动轮椅不仅在使用体验上实现了显著提升,其核心优势更体现在驱动系统所带来的性能跃迁,这也使得“电机与驱动系统设计”成为决定产品竞争力的关键因素。 驱动系统成为电动轮椅的核心,而电机作为动力输出的关键部件,其性能直接决定了整机的动力表现、操控体验以及续航能力。


电动轮椅的定制化趋势


随着用户需求不断提升,电动轮椅正朝着智能化、高集成、高效率与高安全性方向发展,传统标准化产品已难以满足多样化的使用场景。越来越多用户开始选择定制电动轮椅,其核心原因在于个体差异与使用环境的高度多样性。


一方面,不同用户在体型、身体状况及长期使用需求上存在显著差异,标准化设计往往难以提供理想的支撑与舒适性,而定制化方案能够有效提升人体工学适配性,改善长期使用体验。另一方面,用户使用环境差异明显(如室内、户外或复杂地形),对动力系统、操控性能及稳定性提出了差异化需求,这进一步推动驱动系统向“按需配置”发展。同时,随着智能控制与交互技术的发展,用户对个性化功能组合(如远程控制、数据监测等)的需求也在持续增长。


从行业发展来看,定制化趋势同样得到市场数据的验证。根据 Wheelchair Market Growth Scenario 2025-35 显示,消费者对个性化配置、多功能及高舒适性产品的需求持续增长,推动企业不断推出可调节与定制化解决方案。与此同时,另一项行业研究指出,全球轮椅市场规模预计将从2025年的约89亿美元增长至2033年的218亿美元,年复合增长率达11.8%,其中“定制化与舒适性提升”已成为驱动市场增长的重要因素。


在这一趋势下,电机不再只是执行部件,而是决定整机性能与适配能力的核心。其在扭矩输出、控制精度及系统集成方面的表现,将直接影响定制电动轮椅的动力性能、用户体验以及智能化水平。

 

在技术层面,这一趋势也推动驱动系统向模块化与平台化方向发展。高度集成的一体化执行器逐渐替代传统“电机+驱动器+减速器”分离方案,不仅可以降低系统复杂度,还能显著提升安装效率与可靠性。同时,基于 CAN 总线的分布式控制架构也正在成为主流,使整机具备更强的扩展能力与系统稳定性。


与此同时,这也对电机提出了更高要求,不仅需要具备高扭矩密度与高效率,还需兼顾结构紧凑性、环境适应能力以及长期运行的可靠性。这些因素共同构成了定制电动轮椅驱动系统设计中的关键挑战。


电动轮椅电机选型的关键因素


对于需要高扭矩密度与高集成度驱动方案的应用,AKA10-9 KV60 的一体化执行器为电动轮椅提供了可靠的技术支撑。


  • 扭矩输出能力

电机需要提供足够的扭矩以支持起步、加速以及坡道行驶,同时保证在不同负载条件下的稳定性。

 

在扭矩输出能力方面,AKA10-9 KV60 具备高扭矩密度与出色的动力输出性能。结合行星减速结构设计,该模组能够在起步、加速及坡道行驶等工况下提供稳定且充足的驱动力。

 

得益于强劲的扭矩输出,该电动轮椅能够在不同路况下保持稳定运行,并在有限安装空间内实现高效动力输出。这不仅有助于整机实现轻量化设计,同时也显著提升了轮椅的爬坡能力与续航表现。

 

  • 能效与续航

高效率电机可以有效降低能量损耗,从而延长续航里程,是提升整机性能的重要因素。

 

在能效与续航方面,高效率无刷电机与优化驱动方案有效降低能量损耗,有助于延长轮椅续航里程并减少发热,提高系统可靠性,从而实现较长的续航能力。

 

  • 控制精度

电动轮椅对低速控制要求较高,电机需支持平滑启动与精确速度调节,以提升用户体验。

 

在控制精度方面,AKA10-9 V3.0 支持多种闭环控制模式,可实现位置、速度与加速度的同步控制,从而带来更平滑的启动与更精细的低速操控体验,满足电动轮椅对舒适性与安全性的要求。

 

  • 通信与集成能力

支持CAN总线等工业通信协议的电机,有助于实现系统集成与功能扩展,提高整机稳定性。

 

在通信与集成能力方面,AKA10-9 V3.0 的隔离式 CAN 接口设计不仅提升了抗干扰能力与通信稳定性,也为整机系统集成与功能扩展提供了良好基础。2+5 PIN 插头式接口设计将电源与信号集成,提升连接可靠性并增强抗振动能力,适合移动设备长期运行场景。

 

AKA10-9 KV60动力模组核心参数

型号

电机尺寸

电机重量

峰值扭矩

空载转速

载荷

AKA10-9 KV60

∅100*70mm

1060g

53Nm

320rpm

50 kg

 

aka10-9-kv60-actuator


总结


回望这段从无到有的创造历程,这台轮椅的意义早已超越了单纯的技术实现。


很难想象,Osi 最初并不具备完整的工程背景,但他为了让妻子重新获得独立出行的能力,选择从零开始钻研控制系统与底层代码,一点一滴搭建起整套驱动方案。这不仅是一次漫长的制作过程,更是一种勇敢的选择:当现有的标准化产品无法满足所爱之人的需求时,他没有妥协,而是选择自己去创造答案。这种源于生活的纯粹动力,赋予了冷冰冰的零件最真实、最动人的力量。


从更宏观的视角来看,Osi 的尝试正映射出整个辅助出行行业的进化轨迹。从手动轮椅到电动轮椅的演变,本质上是动力系统的一次跨代升级。电机的引入,将轮椅从单纯依赖人力的机械工具,转变为具备自动化能力的智能机电系统。这不仅大幅减轻了使用者的身体负担,更通过精准的电子控制,为远程遥控、自动避障等功能扩展打开了无限想象空间。


而在定制化需求爆发的今天,电机的角色正在发生根本性的改变。它不再仅仅是一个被动接收指令的执行部件,而是逐渐进化为决定整机性能与用户体验的核心。正如 Osi 在实践中所验证的:具备高扭矩密度、多闭环控制能力以及稳定通信接口的一体化动力模组,能够在极有限的空间内实现最高效的动力输出,并在续航、操控灵敏度与系统可靠性之间取得完美的平衡。


站在未来的起点,动力系统的演进仍未止步。随着智能控制技术与个性化需求的深度融合,电动轮椅驱动系统将向着更高效率、更高集成度与更强环境适应性的方向持续迭代。这不仅是技术的跨越,更是温情的延续——让高性能的驱动方案走进更多像 Osi 与 Christina 这样的家庭,为康复辅助设备带来更多重塑自由的可能性。

相关文章
采购云台电机前必须比较的关键参数
采购云台电机前必须比较的关键参数
云台电机选型指南,涵盖扭矩、KV值、编码器精度、齿槽转矩及机器人与无人机性能趋势等关键参数。
2026-06-03
Project March-专业外骨骼团队
Project March-专业外骨骼团队
Project March是代尔夫特理工大学的学生团队。他们参与的多功能外骨骼穿戴项目,可使脊髓损伤的人站起来并再次行走。Project March的愿望就是通过技术来提高脊髓损伤患者的生活质量。
2021-04-20
一个机器人需要有多少个电机
一个机器人需要有多少个电机
解析机器人可配置的电机数量,涵盖自由度(DOF)、扭矩、机械结构及系统约束等关键工程因素,并结合不同机器人类型进行说明。
2023-11-03
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示