ОГЛАВЛЕНИЕ
Повышенная выразительность и гибкость
Обучение с помощью танца и жестов
Согласованная стратегия координации
Будущие события

Улучшение взаимодействия роботов-гуманоидов в человеческом окружении за счет обучения танцевальным движениям

CubeMars / Sep 20,2024

Enhancing Human-Robot Collaboration Through Dance Move Learning


Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего добились значительного прогресса в области гуманоидной робототехники, успешно обучив робота легко осваивать и выполнять различные выразительные движения, включая простые танцевальные движения и жесты, такие как взмахи руками, приветствия и объятия, сохраняя при этом устойчивую походку на различной местности.


Повышенная выразительность и гибкость


Создание этого класса человекоподобных роботов знаменует собой большой прорыв в области взаимодействия человека и робота. Способность этого робота выполнять различные выразительные действия открывает путь к его применению в таких местах, как сборочные конвейеры на заводах, больницы и дома. Этот робот сможет не только безопасно работать рядом с человеком, но и заменить его в опасных условиях, например в лабораториях или на местах катастроф.

"С помощью выразительных и более похожих на человеческие движений тела мы стремимся вызвать доверие и продемонстрировать потенциал гармоничного сосуществования роботов с людьми", - говорит Сяолун Ванг, профессор кафедры электротехники и вычислительной техники Инженерного колледжа Калифорнийского университета в Сан-Диего. Мы пытаемся изменить представление общества о роботах, превратив их из пугающего образа, как в фильме "Терминатор", в дружелюбного и готового к сотрудничеству компаньона".


Обучение с помощью танца и жестов


Ключом к тому, что делает этого робота таким выразительным, является процесс его обучения. Исследовательская группа использовала большое количество данных захвата движений и танцевальных видео для обучения робота, обучая его различным движениям человеческого тела. Этот метод позволил роботу быстро выучить новые танцевальные движения и жесты, подобно студенту, изучающему танцы.


Процесс обучения был разделен на две части: верхняя и нижняя. Верхняя часть тела робота обучается повторять эталонные движения, такие как танец и "дай пять", в то время как нижняя часть тела фокусируется на поддержании стабильной походки для обеспечения баланса на различных участках.


"Главной целью было продемонстрировать способность робота выполнять различные маневры, не падая при этом с места, - объясняет Ся Лонгван.


Согласованная стратегия координации


Хотя верхняя и нижняя части тела тренируются отдельно, робот действует по единой стратегии, управляя всей конструкцией. Благодаря такой координации робот способен выполнять сложные жесты верхней частью тела, стабильно передвигаясь по различным поверхностям, таким как гравий, грязь, древесная щепа, трава и наклонные бетонные дорожки.

Процесс разработки состоял из моделирования виртуального робота и последующего переноса результатов моделирования на реального робота. Робот успешно продемонстрировал способность выполнять как заученные, так и вновь освоенные движения в реалистичных условиях.


Будущие события


В настоящее время движениями робота управляет человек-оператор с помощью игрового контроллера, который регулирует скорость, направление и специфические движения робота. Команда предполагает, что будущие версии робота будут оснащены камерами, которые позволят ему выполнять задания и перемещаться автономно.


Команда также сосредоточилась на оптимизации конструкции робота для выполнения более сложных и детальных задач. "Расширяя возможности верхней части тела, мы можем увеличить диапазон движений и жестов, которые может выполнять робот", - добавил Ся Лонгванг.


Прогресс, достигнутый командой Калифорнийского университета в Сан-Диего в обучении человекоподобных роботов выразительным действиям и жестам, знаменует собой большой скачок вперед в области взаимодействия человека и робота. Интегрируя этих роботов в повседневную среду, мы можем ожидать, что в будущем роботы и люди будут работать вместе, повышая эффективность и безопасность в самых разных местах.


Похожие статьи
Baleka: двуногий робот с сильной прыгучестью и быстрой маневренностью
Baleka: двуногий робот с сильной прыгучестью и быстрой маневренностью
Благодаря современным технологиям робототехника стремительно развивается, и недавно команда исследователей из Кейптаунского университета представила поразительного двуногого робота под названием Baleka, который не только впечатляет, но и демонстрирует сво
Jun 24,2024
Команда Chalmers Formula Student выигрывает 1-е место в FSG Driverless Cup
Команда Chalmers Formula Student выигрывает 1-е место в FSG Driverless Cup
Узнайте, как команда Chalmers Formula Student одержала победу в FSG Driverless Cup с мощным двигателем AK10-9. Исследуйте их инновационный подход, который установил новые стандарты в автономных гонках, демонстрируя инженерное мастерство и передовые технол
Oct 16,2025
Как выбрать QDD-актуаторы? Ключевые показатели и особенности применения
Как выбрать QDD-актуаторы? Ключевые показатели и особенности применения
Узнайте, как выбрать QDD-актуаторы для робототехнических применений, оценивая плотность крутящего момента, пиковый момент, обратную приводимость, быстродействие и характеристики управления.
Jun 16,2026