Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
디자인 철학
1.점프 능력
2. 자세 제어
3.에너지 회수
성능 및 피드백
구동 시스템
결론 및 향후 작업

화성 용암 동굴 탐사를 위한 점핑 로봇

CubeMars / Nov 27,2024

디자인 철학과 피드백: 화성 용암 동굴 탐사를 위한 점핑 로봇


화성의 용암 동굴은 자원 채굴과 서식지 보호의 가능성으로 인해 행성 탐사의 유망하지만 도전적인 목표입니다. 이러한 도전 과제를 해결하기 위해, 이 기사에서는 이러한 환경을 탐사하기 위해 특별히 설계된 점핑 로봇을 소개합니다. 이 로봇은 주요 이동 방식으로 점프를 우선시하며, 불규칙한 지형과 좁은 공간을 처리할 수 있는 걷기 기능도 유지합니다.


디자인 철학


이 로봇은 화성의 낮은 중력 환경에서 수직 점프 높이를 극대화하기 위해 다섯 바 링크 메커니즘을 사용합니다. 디자인은 고효율 구동, 경량 구조 및 통합된 에너지 회수 시스템에 중점을 둡니다. 주요 디자인 목표는 다음과 같습니다:

1.점프 능력


이 로봇은 수직 및 전방 점프를 수행할 수 있으며, 자신의 높이보다 높은 장애물을 넘을 수 있습니다.:


2. 자세 제어

로봇의 다리는 공중에서 동적으로 조정되어 안정적인 착지를 보장하고, 잠재적인 손상을 최소화합니다.


3.에너지 회수


스프링과 능동적인 모터 댐핑은 에너지 효율적인 점프와 착지를 가능하게 하여 연속적인 점프 기동을 수행할 수 있습니다.


또한, 이 로봇은 표준 걷기 기능과 에너지 효율적인 휴식 자세를 갖추고 있어 다양한 탐사 작업에 다용도로 활용될 수 있습니다.


성능 및 피드백


로봇의 설계와 기능은 MATLAB Simscape 시뮬레이션과 물리적 테스트를 통해 검증되었습니다:


점프 성능: 시뮬레이션에 따르면 지구의 중력 하에서 최대 점프 높이는 1.52m, 화성에서는 3.63m입니다. 실험 테스트에서는 1.141m의 점프 높이를 달성했으며, 발은 지면에서 0.7m를 넘었습니다.


에너지 최적화: 스프링과 모터의 조합은 정적 자세에서 에너지 소비를 최소화하고, 앉은 자세와 일어선 자세 사이의 부드러운 전환을 가능하게 합니다.


구동 시스템


이 로봇은 CubeMars를 사용합니다 AK70-10 KV100 로봇 액추에이터, 높은 성능과 비용 효율성으로 선택됨:


1. 최대 토크: 24.8 Nm, 짧은 활동 시간 동안 강력한 점프를 가능하게 합니다.


2. 통합 인코더: 1 MHz에서 CAN 버스를 통한 고속 통신을 지원합니다.


3. 기어 감속: 10:1의 행성 기어박스는 5바 링크 메커니즘에 충분한 토크를 제공합니다.


4. 전원 공급: 두 개의 Tattu R-Line 5.0 1200 mAh 배터리를 직렬 연결하여 로봇의 높은 전류 요구를 충족시키고, 잠재적인 네 발 로봇 버전에 대한 확장성을 제공합니다.


이 액추에이터는 로봇의 점프 및 걷기 기능을 강력하게 지원하며, 운영 신뢰성을 유지합니다.


결론 및 향후 작업


이 점핑 로봇은 혁신적인 5바 디자인과 효율적인 구동 시스템을 통해 저중력 환경에 대한 탁월한 적응력을 보여줍니다. 복잡한 지형을 극복할 수 있는 상당한 잠재력을 가지고 있으며, 이 시스템은 외계 탐사를 위한 점프 이동 방식의 실행 가능성을 입증합니다. 향후 연구는 점프 제어기를 개선하고 설계를 네 발 시스템으로 확장하는 데 집중할 것이며, 이를 통해 행성 탐사 미션에서의 활용도를 더욱 향상시킬 것입니다.



관련 기사
로봇은 AC 모터를 사용합니까, 아니면 DC 모터를 사용합니까?
로봇은 AC 모터를 사용합니까, 아니면 DC 모터를 사용합니까?
로봇은 특정 응용 분야와 요구 사항에 따라 교류(AC) 모터 또는 직류(DC) 모터를 사용할 수 있습니다. 각 모터 유형은 장점이 있으며, 로봇 작업의 구체적인 요구에 따라 선택됩니다.
Oct 16,2023
CubeMars 로봇 액추에이터, 조지아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개
CubeMars 로봇 액추에이터, 조지아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개
AK80-9 로봇 액추에이터는 조지아텍 AI 외골격을 구동하며, 86%의 에너지 효율 개선과 실시간 지형 적응을 통해 향상된 이동성을 제공합니다.
Jul 19,2025
CubeMars AKE 준직접 구동 모터
CubeMars AKE 준직접 구동 모터
산업 자동화와 로봇 기술이 빠르게 발전함에 따라, 기업들은 효율적이고 정밀한 동력 솔루션에 대한 수요가 점점 증가하고 있습니다. CubeMars가 새롭게 선보인 AKE 준직접 구동 모터는 뛰어난 성능과 혁신적인 설계를 바탕으로 시장에 보다 경쟁력 있는 선택지를 제공합니다.
Aug 21,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내