화성 탐사 로버의 모터는 어떻게 선택해야 할까요? 왜 점점 더 많은 로봇 프로젝트가 CubeMars 구동 솔루션을 선택할까요?
화성 탐사 로버(Mars Rover)는 구동 시스템에 매우 높은 요구 사항을 제시하는 일종의 이동 로봇입니다.
일반적인 바퀴형 로봇과 비교하여, 화성 탐사 로버는 다음과 같은 더욱 복잡한 환경에서 작동해야 합니다:
부드러운 모래 지형
자갈길
불규칙한 장애물
장거리 이동
경사가 큰 지형
이러한 환경은 구동 시스템에 더 높은 요구 사항을 제시합니다.
우수한 화성 탐사 로버 구동 솔루션은 충분한 출력 토크를 제공해야 할 뿐만 아니라 다음과 같은 요소도 고려해야 합니다:
높은 토크 밀도
컴팩트한 구조
정밀한 모션 제어
높은 신뢰성
장기간 안정적인 작동 능력
따라서 화성 탐사 로버의 모터를 선정하는 과정에서 엔지니어링 팀은 일반적으로 최대 토크 또는 최대 속도와 같은 단일 파라미터에만 초점을 맞추지 않고, 전체 구동 시스템이 복잡한 환경에서의 이동 요구 사항을 충족할 수 있는지를 종합적으로 평가해야 합니다.
최근 몇 년 동안 점점 더 많은 로봇 프로젝트에서 고도로 통합된 로봇 액추에이터 및 고성능 브러시리스 모터 솔루션을 도입하기 시작했으며, 그중 CubeMars 모터 솔루션은 이미 화성 탐사 로버, 이동 로봇 및 기타 로봇 플랫폼에 적용되어 복잡한 모션 시스템에 동력 지원을 제공하고 있습니다.
화성 탐사 로버에는 왜 특수 구동 모터가 필요한가?
화성 탐사 로버는 일반적으로 4륜, 6륜 또는 그 이상의 바퀴 구성을 포함한 다중 휠 구동 구조를 채택합니다.
실제 작동 과정에서 차량은 다음과 같은 상황에 대응해야 합니다:
지면 저항의 변화
등판 부하 증가
장애물로부터의 충격
휠 슬립 위험
공간 및 중량 제한
따라서 화성 탐사 로버의 구동 모터는 단순히 고속 성능을 추구할 수 없으며, 다음과 같은 측면에 초점을 맞춰야 합니다.
1. 높은 출력 토크: 복잡한 지형에서의 주행 능력 확보
화성 탐사 로버는 휠을 통해 충분한 구동력을 생성하여 다음 요소를 극복해야 합니다:
자체 중량
지면 마찰력
경사면 저항
장애물 저항
휠 엔드 출력 토크는 일반적으로 다음과 같은 요인의 영향을 받습니다:
출력 토크 = 모터 토크 × 감속비 × 전달 효율
따라서 제한된 공간에서 출력 토크를 증가시키는 것은 로봇 구동 시스템 설계에서 중요한 방향입니다.
2. 높은 토크 밀도: 제한된 중량에서 더 높은 출력을 실현
화성 탐사 로버의 경우 중량은 다음 요소에 직접적인 영향을 미칩니다:
에너지 소비량
작동 시간
구조적 하중
비포장 지형 주행 능력
단순히 모터 크기를 증가시키는 것과 비교하면, 높은 토크 밀도 설계는 더 작은 부피와 더 낮은 중량으로 더 높은 출력 능력을 제공할 수 있습니다.
이는 또한 고도로 통합된 구동 모듈이 로봇 분야에서 점점 더 많은 관심을 받고 있는 중요한 이유입니다.
3. 정밀한 제어: 다중 휠의 협조 동작 구현
화성 탐사 로버는 일반적으로 여러 개의 구동 휠을 갖습니다.
안정적인 차량 움직임을 보장하기 위해 모터는 다음을 제공해야 합니다:
위치 피드백
속도 제어
토크 제어
폐루프 모션 제어 기능
정밀한 피드백은 제어 시스템이 다음을 수행하는 데 도움을 줄 수 있습니다:
휠 속도 조정
슬립 감소
장애물 통과 능력 향상
동작 안정성 향상
4. 높은 신뢰성: 장기간 작동 요구 사항 충족
화성 탐사 로버, 달 탐사 로버 및 실외 이동 로봇은 일반적으로 장시간 작동해야 합니다.
따라서 구동 시스템은 다음을 제공해야 합니다:
안정적인 기계 구조
우수한 방열 능력
신뢰할 수 있는 제어 성능
연속 부하 능력
화성 탐사 로버 모터 선정의 핵심 사양
1. 모터 토크
토크는 로봇이 얼마나 많은 구동력을 생성할 수 있는지를 결정합니다.
이동 로봇의 경우 피크 토크는 시스템이 다음 상황에 대응하는 데 도움을 줄 수 있습니다:
경사면 등판
갑작스러운 부하
장애물 통과
그러나 실제 모터 선정에서는 피크 토크에만 초점을 맞출 수 없으며, 연속 출력 능력 또한 고려해야 합니다.
2. 감속비
감속 메커니즘은 모터 출력에서의 속도와 토크를 결정합니다.
일반적으로 더 높은 감속비는 다음을 제공할 수 있습니다:
더 높은 출력 토크
더 나은 저속 주행 능력
반면 더 낮은 감속비는 다음을 제공할 수 있습니다:
더 빠른 응답
더 높은 이동 속도
따라서 차량 중량, 휠 직경 및 목표 속도에 따라 매칭을 수행해야 합니다.
3. 모터 크기 및 중량
화성 탐사 로버는 일반적으로 공간과 중량에 매우 민감합니다.
기존 구동 시스템에는 다음이 필요할 수 있습니다:
모터
기어박스
엔코더
드라이버
여러 부품이 별도로 설치됩니다.
이러한 솔루션은 다음을 증가시킵니다:
구조적 복잡성
조립 난이도
시스템 중량
따라서 고도로 통합된 로봇 액추에이터는 점점 더 많은 프로젝트에서 선택되고 있습니다.
화성 탐사 로버 프로젝트는 왜 CubeMars 모터를 선택하는가?
1. 높은 토크 밀도: 작은 크기에서 강력한 구동력
기존 솔루션에는 일반적으로 다음이 필요합니다:
모터 + 외부 기어박스 + 엔코더 + 드라이버
이러한 구조는 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다:
증가된 부피
더 복잡한 설치
증가된 시스템 중량
반면 CubeMars AK 시리즈는 여러 핵심 부품을 통합한 통합 설계를 채택하여 로봇 설계를 더욱 컴팩트하게 만듭니다.
화성 탐사 로버의 경우 이는 다음을 의미합니다:
더 작은 설치 공간
더 낮은 차량 전체 중량
더 높은 출력 효율
이는 또한 로봇 팀이 CubeMars를 구동 솔루션으로 선택하는 중요한 이유입니다.
2. 유성 기어 감속 구조: 토크와 신뢰성의 균형
화성 탐사 로버는 저속 및 고부하 조건에서 작동해야 합니다.
유성 감속 구조는 다음과 같은 장점을 제공합니다:
높은 하중 지지 능력
높은 전달 효율
컴팩트한 크기
비교적 높은 감속비
그리고 기타 장점을 제공합니다.
CubeMars AK 시리즈는 통합형 유성 감속 구조를 채택하여 이동 로봇이 더 높은 휠 엔드 출력 토크를 구현하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
예:
AK70-10 KV100은 10:1 유성 감속 구조를 채택하여 동적 응답을 유지하면서 출력 능력을 향상시키며, 로봇 관절 및 이동 로봇과 같은 애플리케이션에 적합합니다.
3. 정밀한 제어: 다중 휠 협조 동작의 요구 사항 충족
화성 탐사 로버는 단순히 “움직이는” 것뿐만 아니라 “정밀하게 움직이는” 것도 필요합니다.
CubeMars 모터는 다음을 포함한 다양한 제어 방식을 지원합니다:
위치 제어
속도 제어
토크 제어
MIT 제어 모드
동시에 고정밀 엔코더가 통합되어 실시간 모션 피드백을 구현합니다.
6륜 화성 탐사 로버의 경우 정밀한 피드백은 다음에 도움을 줄 수 있습니다:
휠 속도 동기화
장애물 통과 능력 향상
슬립 감소
동작 안정성 향상
CubeMars가 RoboTeam Twente 화성 탐사 로버에 동력을 제공합니다
RoboTeam Twente 화성 탐사 로버 프로젝트 소개
복잡한 지형에 적응할 수 있는 화성 탐사 로버를 개발하기 위해 RoboTeam Twente는 CubeMars 모터를 로봇 구동 솔루션으로 선택했습니다.
RoboTeam Twente는 네덜란드의 종합 학생 로봇 팀으로, 트벤테 대학교(University of Twente)와 Saxion University of Applied Sciences의 학생들로 구성되어 있습니다. 팀원들은 기계 설계, 전자 시스템, 임베디드 제어, 소프트웨어 개발 및 인공지능을 포함한 여러 분야를 다룹니다. 이 팀은 첨단 로봇 시스템을 개발하고 국제 로버 대회에 참가하는 데 전념하고 있습니다.
화성 탐사 로버 프로젝트에서 로봇은 실제 행성 탐사 임무에서 직면하는 상황과 유사한 다음과 같은 과제를 수행해야 합니다:
복잡한 지형 이동
자율 주행
환경 탐사
로봇 작업 수행
따라서 구동 시스템은 동시에 다음을 제공해야 합니다:
높은 토크 출력
컴팩트한 구조
안정적인 제어
장기간 작동 신뢰성
이러한 요구 사항으로 인해 모터와 액추에이터의 선정은 프로젝트 개발의 핵심 부분이 됩니다.
출력과 응답의 균형을 위한 다양한 감속비 액추에이터 조합
작동 과정에서 화성 탐사 로버의 다양한 이동 요구 사항은 구동 시스템에 서로 다른 요구 사항을 제시합니다.
예를 들어 다음과 같은 상황에 직면했을 때:
- 경사면 등판
- 연약한 지면
- 자갈 장애물
및 기타 상황에서는 로봇에 더 강한 출력 토크가 필요합니다;
반면 다음 작업을 수행할 때:
- 속도 조정
- 정밀한 모션 제어
- 다중 휠 협조 작동
작업에서는 더 나은 동적 응답 능력이 필요합니다.
따라서 RoboTeam Twente는 다양한 성능 요구 사항에 따라 출력과 유연성 사이의 균형을 달성하기 위해 서로 다른 감속비의 CubeMars 액추에이터 조합을 채택했습니다.
AK45-36 KV80: 높은 감속비와 강력한 출력 능력 제공
CubeMars AK45-36 KV80 은 36:1 감속비 설계를 채택합니다.
더 높은 감속비는 출력 토크를 효과적으로 증가시켜 로봇에 더 강력한 저속 주행 능력과 하중 지지 능력을 제공합니다.
화성 탐사 로버가 복잡한 환경에서 작동할 때 차량은 다음을 극복해야 합니다:
- 지면 저항
- 경사면 부하
- 장애물 충격
따라서 높은 토크 출력은 로봇의 주행 능력을 향상시키는 데 매우 중요합니다.
AK45-36 KV80의 특성은 강력한 동력 출력이 필요한 구동 시나리오에 적합하며, 로버에 안정적이고 신뢰할 수 있는 이동 지원을 제공합니다.
AK70-10 KV100: 출력과 동적 응답의 균형
CubeMars AK70-10 KV100은 10:1 감속비 설계를 채택합니다.
더 높은 감속비 솔루션과 비교하면 더 낮은 감속비는 다음을 제공할 수 있습니다:
- 더 빠른 응답 속도
- 더 유연한 모션 제어
- 더 나은 동적 성능
이동 로봇의 경우 모든 상황에서 최대 토크가 필요한 것은 아닙니다.
모션 상태를 신속하게 조정하고 더 높은 제어 유연성이 필요한 애플리케이션에서 AK70-10 KV100은 더 나은 동적 성능을 제공할 수 있습니다.
프로젝트 영상:
RoboTeam Twente는 왜 CubeMars 모터를 선택하는가?
1. 높은 토크 출력으로 복잡한 지형 이동 요구 사항 충족
작동 과정에서 화성 탐사 로버는 다음과 같은 환경에 직면해야 합니다:
모래
자갈
경사면
고르지 않은 지면
일반적인 이동 로봇과 비교하여 로버는 휠 엔드 출력에 더 높은 요구 사항을 제시합니다.
CubeMars AK 시리즈 액추에이터는 브러시리스 모터와 유성 감속 구조를 결합하여 컴팩트한 크기를 유지하면서 더 높은 출력 토크를 통해 이동 로봇이 더 강한 구동력을 얻을 수 있도록 합니다.
로버 프로젝트의 경우 이러한 높은 토크 밀도 설계는 제한된 공간에서 로봇이 더 강력한 이동 능력을 구현하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
2. 고도로 통합된 설계로 시스템 개발 난이도 감소
기존 로봇 구동 솔루션은 일반적으로 다음을 별도로 선정해야 합니다:
모터
감속기
엔코더
드라이버
그런 다음 기계적 및 제어 매칭을 수행합니다.
학생 로봇 팀이나 연구 프로젝트의 경우 이는 다음을 증가시킵니다:
기계 설계 작업량
디버깅 시간
시스템 통합 난이도
CubeMars 로봇 액추에이터는 다음과 같은 핵심 모션 구성 요소를 통합합니다:
브러시리스 모터
감속 메커니즘
엔코더
구동 제어
더욱 모듈화된 동력 솔루션을 제공합니다.
이러한 설계는 팀이 다음 항목에 더 집중할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다:
로버 구조 설계
제어 알고리즘 개발
자율 주행 시스템
기본적인 구동 통합 문제를 해결하는 데 많은 시간을 소비하는 대신 말입니다.
3. 정밀한 제어로 로버 동작 안정성 향상
화성 탐사 로버는 일반적으로 협조 동작을 위해 여러 구동 휠을 사용합니다.
복잡한 환경에서 로봇은 다음을 실시간으로 조정해야 합니다:
휠 속도
출력 토크
동작 상태
CubeMars 액추에이터는 폐루프 제어를 지원하고 엔코더 피드백을 통해 실시간 모션 정보를 제공하여 제어 시스템이 보다 정밀한 모션 관리를 구현할 수 있도록 합니다.
이는 복잡한 지형 작업을 수행해야 하는 로버에 매우 중요합니다.
CubeMars 구동 솔루션은 어떤 유형의 로봇에 적합한가?
화성 탐사 로버 외에도 CubeMars 모터와 액추에이터는 다음과 같은 용도에도 적합합니다:
1. 이동 로봇
예:
UGV
검사 로봇
실외 로봇
2. 산업용 로봇
예:
AGV
자동화 장비
지능형 물류 로봇
3. 고성능 로봇
예:
휴머노이드 로봇
사족 보행 로봇
로봇 팔
화성 탐사 로버에 적합한 모터를 어떻게 선택하는가?
화성 탐사 로버 모터를 선택할 때 다음 단계를 따를 수 있습니다:
1. 로봇 중량 결정
다음을 포함합니다:
차체
배터리
탑재 하중
기계 구조
2. 휠 파라미터 결정
다음을 포함합니다:
휠 직경
타이어 유형
접촉 면적
3. 필요한 토크 계산
다음을 고려합니다:
최대 경사도
지면 저항
최대 하중
4. 감속비 매칭
다음에 따라:
속도 요구 사항
토크 요구 사항
동적 응답
적절한 솔루션을 선택합니다.
5. 제어 요구 사항 확인
다음을 선택합니다:
속도 제어
위치 제어
토크 제어
결론
화성 탐사 로버의 모터 선정은 단순히 최대 토크를 가진 모터를 찾는 것이 아니라, 출력 성능, 구조적 크기, 중량, 제어 정밀도 및 전체 시스템 신뢰성 사이에서 가장 적절한 균형을 찾는 것입니다.
화성 탐사 로버와 같은 복잡한 이동 로봇의 경우 구동 시스템은 로봇이 움직일 수 있는지를 결정할 뿐만 아니라 실제 임무 환경에서의 주행 능력, 안정성 및 전반적인 성능에도 영향을 미칩니다.
CubeMars는 다음 요소를 결합하여 로봇 애플리케이션을 위한 고도로 통합된 모션 제어 솔루션을 개발했습니다:
고성능 브러시리스 모터
유성 감속 메커니즘
엔코더 피드백
유연한 제어 방식
화성 탐사 로버, UGV, 이동 로봇 및 기타 지능형 로봇 플랫폼에 신뢰할 수 있는 동력 지원을 제공합니다.
RoboTeam Twente 화성 탐사 로버 프로젝트에서의 적용은 로봇 탐사 분야에서 CubeMars 구동 솔루션의 실질적인 가치를 보여줍니다. 화성 탐사 로버, 달 탐사 로버, 무인 이동 플랫폼 또는 연구용 로봇과 관련된 프로젝트를 개발하는 팀에게 적합한 로봇 모터 및 액추에이터 솔루션을 선택하는 것은 시스템 성능을 향상시키고 개발 주기를 단축하는 중요한 단계입니다.
앞으로 로봇 기술이 지속적으로 발전함에 따라 고성능, 고도로 통합되고 배포가 용이한 구동 시스템은 행성 탐사, 산업 자동화 및 자율 이동 로봇 분야에서 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.
CubeMars는 전 세계 로봇 개발자에게 신뢰할 수 있는 동력 솔루션을 제공하여 로봇이 더욱 강력한 이동 및 탐사 능력을 실현할 수 있도록 지원하기 위해 노력하고 있습니다.