Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
ロボット関節のモーションスムーズ性を決定する要因とは?
一体型アクチュエータはどのようにロボットの運動平滑性を向上させるのか
ロボット運動平滑性の将来発展方向
結論

ロボット関節の動作を滑らかにする要因とは?主要要素を徹底解析

CubeMars / May 27,2026

ヒューマノイドロボット、外骨格システム、四足歩行ロボット、および協働ロボットアームの継続的な発展に伴い、モーションスムーズ性はロボット性能を評価する重要な指標の一つとなっています。滑らかな動作を実現するロボット関節は、精度と安定性を向上させるだけでなく、より自然な人間とロボットのインタラクション体験をもたらします。


ロボット動作の滑らかさは、実際のアプリケーションシナリオにおける性能に直接影響します。


ヒューマノイドロボットにおいては、不安定な動作やぎこちない動きが歩行バランス能力および動的協調性を低下させる可能性があります。外骨格システムでは、低いモーション品質が装着快適性や使用安全性に影響を与える場合があります。協働ロボットおよびロボットアームもまた、精密な操作と反復動作を実現するために滑らかな関節制御に依存しています。


高品質なアクチュエータのモーションスムーズ性は、優れた低速制御性能、低振動・低騒音性能、より高精度な力制御能力、そしてより自然で滑らかなモーショントラジェクトリなど、一連の直接的な性能向上をもたらします。同時に、位置制御精度を向上させ、人とのインタラクションシーンにおいてより安全で安定した体験を提供します。


ロボットシステムが軽量化構造および高出力密度方向へ継続的に発展する中で、限られた体積内で高トルク出力を実現しながらモーションスムーズ性を維持することは、ますます困難になっています。


では、ロボット関節の「滑らかさ」は一体何によって決まるのでしょうか?


その答えは、単なるモーター出力をはるかに超えています。ロボットのモーション品質は実際には、モーター設計、減速構造、エンコーダフィードバック、制御アルゴリズム、およびアクチュエータ統合ソリューションなど、複数の要因によって共同で決定されます。現代のロボットシステムにおいては、これらの領域におけるわずかな最適化であっても、全体的な動的性能とモーション安定性を大幅に向上させることができます。


ロボット関節のモーションスムーズ性を決定する要因とは?


低コギングトルクがモーション品質を向上させる


ロボット関節のスムーズ性に影響を与える重要な要因の一つがコギングトルクです。


コギングトルクとは、モーターマグネットとステータスロット間の磁気吸引効果によって発生する非理想的な抵抗です。過度なコギングトルクは通常、低速運転時にロボット関節へ引っかかりや不均一な動作を引き起こします。


ヒューマノイドロボットの歩行、ロボットアーム制御、リハビリテーションロボットなどの用途において、低速動作のスムーズ性は特に重要です。わずかなトルク変動であっても、モーション精度および制御安定性に影響を与える可能性があります。


コギング効果を低減するために、現代のロボットモーターでは通常以下を採用しています:

  • 最適化された磁気回路設計

  • 高極対構造

  • 高精度巻線設計


例えば、フレームレストルクモーターアーキテクチャ技術は、動作プロセス全体を通して、アクチュエータがより安定した連続トルクを出力するのに役立ちます。



減速機バックラッシが関節精度に直接影響する


もう一つの重要な要因が減速機バックラッシです。


バックラッシとは、減速機内部の伝達構造間に存在する小さな機械的隙間を指します。過度なバックラッシは、動作反転時に遅延、振動、および位置決め誤差を引き起こします。


ロボット関節において、バックラッシ低減は以下を含む様々な高性能アプリケーションで特に重要です:

  • 動的歩行ロボット

  • 力制御システム

  • 高精度ロボットアーム

  • ヒューマンインタラクションロボット


異なる伝達ソリューションには、それぞれ異なる利点があります:

  • ハーモニック減速機:通常、極めて低いバックラッシと高い位置決め精度を備えています

  • 遊星減速システム:コンパクトな構造と高いトルク密度を備えています

  • QDD(Quasi-Direct Drive)システム:バックドライバビリティと動的応答性能をより重視しています


ake90-8


適切な減速構造を選択することは、アクチュエータ全体のモーションスムーズ性と制御性能を向上させる上で非常に重要です。


エンコーダフィードバックがモーション安定性に影響する


エンコーダフィードバックもまた、滑らかなロボット動作を実現するための重要な構成要素です。


アクチュエータコントローラは、モーター位置、速度、およびトルク出力を判断するためにエンコーダ信号に依存しています。フィードバック分解能が不足していたり、信号が不安定であったりすると、振動、発振、および不正確な動作につながる可能性があります。


これが、ますます多くの高性能ロボットアクチュエータがデュアルエンコーダソリューションを採用し始めている理由です。


デュアルエンコーダアクチュエータは通常、モーター側エンコーダと出力側エンコーダによって構成されています。このソリューションは、モーター側と出力側の両方のモーション状態を同時に取得できるため、アクチュエータ全体の制御性能をさらに向上させることができます。


従来のソリューションと比較して、デュアルエンコーダ構造は通常、以下の利点を提供できます:

  • より高い位置制御精度

  • より高精度なトルク制御性能

  • より優れたバックラッシ補償性能

  • より安定したモーション同期性能

  • より正確な力フィードバック性能


ヒューマノイドロボット、外骨格システム、および高動的ロボットプラットフォームにおいて、デュアルエンコーダソリューションは関節動作の滑らかさと一貫性を効果的に向上させることができ、そのため高性能ロボットアクチュエータでますます広く採用されています。


同時に、シングルエンコーダアクチュエータは、特定のアプリケーションシナリオにおいて依然として明確な利点を持っています。例えば:

  • より低いシステム複雑性

  • より低い全体コスト

  • よりコンパクトな統合構造

  • 軽量ロボットプラットフォームにより適している


そのため、現在多くのロボットアクチュエータプラットフォームでは、性能、コスト、およびシステム統合のバランスを取るために、異なるアプリケーション要件に応じてデュアルエンコーダおよびシングルエンコーダ構成ソリューションの両方を提供しています。


実際のロボットアプリケーションでは、異なるアクチュエータは特定の関節要件に合わせて最適化されることがよくあります。CubeMarsの一部のロボットアクチュエータを例にすると、異なるモデルはエンコーダアーキテクチャ、トルク特性、減速比、および構造設計においてそれぞれ異なる重点を持っています。


代表的なモデル例

モデル

エンコーダタイプ

主な特徴

AK40-10 KV170

シングルエンコーダ

低慣性設計;高速性能

AK45-10 KV75

シングルエンコーダ

コンパクト構造;軽量設計;小型ロボット関節に適している

AK80-9 V3.0 KV100

デュアルエンコーダ

トルクと動的応答のバランス;高制御精度

AK10-9 V3.0 KV60

デュアルエンコーダ

高トルク出力;高安定制御

AK80-64 KV80

デュアルエンコーダ

64:1高減速比;高トルク低速制御


同時に、高集積型アクチュエータは、組立工程における機械的誤差と接続の複雑さを低減でき、システム信頼性を向上させると同時に、全体的な運動の一貫性向上にも役立ちます。


一体型アクチュエータはどのようにロボットの運動平滑性を向上させるのか


モーター、減速機、および制御アルゴリズムそのものに加えて、アクチュエータの統合方式もロボットの運動平滑性に直接影響を与えます。


従来のロボットシステムでは、通常モーター、減速機、エンコーダ、およびドライバを個別に統合し、外部配線および機械構造によって接続する必要があります。このような分離型アーキテクチャは、システム複雑性を増加させるだけでなく、より多くの機械的誤差、構造的ギャップ、および信号同期問題を引き起こす可能性があります。


それに対して、一体型ロボットアクチュエータは、モーター、減速機構、エンコーダ、および駆動制御システムを高度に統合することで、外部接続および中間伝達リンクを削減します。


このような統合構造は、通常、より安定したシステム動特性をもたらします。


まず、内部構造が統一的に設計・マッチングされているため、アクチュエータ全体の剛性と運動一貫性が通常より高くなり、高速運動中の振動および構造誤差を低減できます。


次に、より短い伝達チェーンとよりコンパクトな構造レイアウトは、接続部品によって生じる隙間蓄積および微小変形問題の低減にも役立ち、それによって低速運動の平滑性および制御安定性をさらに向上させます。


同時に、高集積設計はエンコーダ、ドライバ、およびモーター間の信号協調効率を最適化し、高ダイナミック運動過程においてより安定したフィードバック制御能力を実現することも可能です。


特にヒューマノイドロボット、四足歩行ロボット、および外骨格システムなどの高ダイナミックプラットフォームでは、多関節運動には高い同期性および制御一貫性が求められます。そのため、一体型アクチュエータは高性能ロボット関節システムにおいてますます広く採用されています。


ロボット運動平滑性の将来発展方向


ヒューマノイドロボット、外骨格システム、および高ダイナミックロボットプラットフォームの継続的な発展に伴い、ロボットに対する運動平滑性および動的制御能力への要求も絶えず高まっています。


将来のロボット運動システムの最適化は、アクチュエータハードウェア、運動制御、およびインテリジェントアルゴリズムなど複数の方向を中心に進められると予想されます。


より高性能なアクチュエータハードウェア


限られた空間内でより自然かつ高ダイナミックな運動性能を実現するために、ロボットアクチュエータは継続的により高性能な方向へ発展しています。具体的には以下が含まれます:

  • より高いトルク密度

  • より低い回転慣性

  • より優れたバックドライバビリティ

  • より高集積な構造設計


これらの最適化は、出力能力を向上させながら、動的応答速度、低速制御安定性、および全体的な運動柔軟性をさらに向上させるのに役立ちます。


同時に、より軽量な構造設計は、関節負荷および運動慣性を低減することにも役立ち、それによって運動中の振動および制御誤差を低減します。


より高精度な運動制御システム


ハードウェアそのものに加えて、制御システムもロボットの運動品質に対して決定的な影響を持っています。


将来のロボットプラットフォームでは、さらに以下の性能向上が期待されています:

  • 力制御精度

  • 低速運動安定性

  • 動的応答帯域幅

  • 多関節同期制御能力

  • 状態フィードバック精度


高帯域制御システムおよび高精度フィードバック技術の継続的な発展に伴い、ロボット関節はより連続的で安定し、自然な運動軌道を実現できるようになります。


ヒューマノイドロボットにとって、このような制御能力の向上は特に重要です。なぜなら、複雑な歩行制御および動的バランスシステムは、複数の関節による高頻度な協調制御を同時に必要とするためです。


AI支援運動制御と動的最適化


近年、AI技術も徐々にロボット運動制御分野へ導入されています。


従来の固定パラメータ制御方式と比較して、将来のシステムではさらに以下を組み合わせる可能性があります:

  • AI支援運動制御

  • 適応型動的補償

  • インテリジェント摩擦・バックラッシュ最適化

  • リアルタイム運動状態予測

  • 環境認識および運動協調最適化


リアルタイムセンサーデータと動的モデルを組み合わせることで、ロボットシステムは複雑環境への適応能力をさらに向上させ、異なる負荷、地形、および運動状態下でもより安定した運動性能を維持できるようになります。


将来のロボット業界において、目標はもはや単に基本的な運動能力を実現することではなく、ロボットが複雑な現実環境の中でより自然で安定し、効率的な運動性能を備えることにあります。それによって、人間とロボットの相互作用、動的作業、および複雑なタスク実行などの応用により適応できるようになります。


結論


ロボット運動の平滑性は、複数技術の総合的最適化の結果です。コギングトルク、減速機バックラッシュ、エンコーダ精度、モーター制御アルゴリズム、およびアクチュエータ統合ソリューションなどの要素は、いずれも最終的な運動品質に重要な影響を与えます。


ロボットシステムがよりダイナミックで、よりヒューマノイドな方向へ発展し続ける中で、高性能制御および高精度フィードバック能力を備えたロボットアクチュエータは、次世代ロボット応用においてますます重要な役割を果たしていくでしょう。

関連記事
ロボットの動力新時代丨ボストンのAtlasロボットが正式に油圧から電動にアップグレードされました
ロボットの動力新時代丨ボストンのAtlasロボットが正式に油圧から電動にアップグレードされました
近日、ボストン・ダイナミクスは、開発した油圧駆動の二足歩行ロボットAtlasの退役を正式に発表しました。しかし、発表から24 時間も経たないうちに、ボストン・ダイナミクスの全電動 Atlasロボットが正式に登場しました。
May 23,2024
QDDアクチュエータの選び方とは?主要指標と用途別の検討ポイント
QDDアクチュエータの選び方とは?主要指標と用途別の検討ポイント
ロボット用途に適したQDDアクチュエータを選定するために、トルク密度、ピークトルク、バックドライバビリティ、応答性、制御性能の評価方法を解説します。
Jun 16,2026
私たちはなぜ人型ロボットにこだわるのでしょうか?
私たちはなぜ人型ロボットにこだわるのでしょうか?
人型ロボットに関するどのビデオの下でも、誰かがこう尋ねる:なぜ人型ロボットにこだわるのか?二足歩行や四足歩行、あるいは車輪付きの方が作業環境に適応するのではないか?
Aug 21,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ