Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
なぜQDDアクチュエータの選定には総合的な評価が必要なのか?
QDDアクチュエータ選定時に考慮すべき主要な性能指標
異なるロボット用途に適したQDDアクチュエータの選び方とは?
QDDアクチュエータ選定プロセス:要求定義から最終モデル決定まで
推奨:CubeMars AKEシリーズ QDDアクチュエータ
まとめ

QDDアクチュエータの選び方とは?主要指標と用途別の検討ポイント

CubeMars / Jun 16,2026

ロボット技術の急速な発展に伴い、人型ロボット、四足歩行ロボット、外骨格ロボットなどの新しい応用分野が、アクチュエータ技術のさらなる進化を継続的に促進しています。従来の産業設備と比較して、現代のロボットは関節システムに対してより高い要求を求めています。アクチュエータには、十分な動力出力だけでなく、高速応答、精密な制御、そして優れたインタラクション性能も求められます。


ロボットの動作過程において、関節アクチュエータはロボット全体の運動性能に直接影響を与えます。人型ロボットが歩行や動的バランス制御を行う場合でも、外骨格デバイスが人体の動きを補助する場合でも、アクチュエータは限られたスペース内で効率的な動力出力を実現しながら、柔軟かつ安全な運動特性を維持する必要があります。


従来のサーボアクチュエータは、一般的に高い減速比を持つ伝達構造によって出力トルクを向上させています。しかし、高い動的応答性や力の相互作用能力が求められる一部のロボット用途では、過度な機械的剛性がアクチュエータのバックドライバビリティや運動柔軟性を制限する可能性があります。


このような背景のもと、QDD(Quasi Direct Drive:準ダイレクトドライブ)アクチュエータは、ロボット関節設計における重要なソリューションとして徐々に注目されています。低減速比の伝達構造を採用することで、QDDアクチュエータは出力能力、応答速度、機械的コンプライアンスの間でより優れたバランスを実現し、ロボット関節がより自然な動作パターンを実現できるようになります。


しかし、QDDアクチュエータの適用範囲が拡大するにつれて、異なるロボットプラットフォームではアクチュエータ性能に対する要求も大きく異なるようになっています。ロボットアームに適したアクチュエータが、必ずしも脚式ロボットの関節に求められる動的性能を満たせるとは限りません。そのため、QDDアクチュエータを選定する際には、開発者は単一のパラメータだけに注目するのではなく、総合的な性能の観点から、実際のアプリケーション要件を満たしているかを評価する必要があります。


なぜQDDアクチュエータの選定には総合的な評価が必要なのか?


why-does-qdd-actuator-selection-require-comprehensive-evaluation


QDDアクチュエータは、単なるモーターと減速機構の組み合わせではなく、ロボットの運動システムにおける中核的な動力ユニットです。動力伝達、モーション制御、外部環境との相互作用など、複数の役割を同時に担う必要があります。


実際のロボット設計において、アクチュエータの性能は以下の要素に直接影響を与えます。


  • 運動速度と俊敏性

  • 姿勢安定性

  • エネルギー効率

  • 人間とロボットのインタラクション安全性

  • 長時間動作時の信頼性


例えば、人型ロボットでは、脚部関節が加速、減速、衝撃荷重を頻繁に受けます。そのため、アクチュエータには瞬間的な高トルク出力だけでなく、関節状態を素早く調整する能力も求められます。


一方、外骨格ロボットでは、軽量化設計とバックドライバビリティがより重視されます。これにより、デバイスが人体の動きに自然に追従し、適切なアシスト動作を提供できるようになります。


したがって、QDDアクチュエータを選定する際には、開発者は具体的なアプリケーションシナリオを考慮し、出力能力、動的応答性、制御精度、機械設計など、複数の主要性能指標に基づいて総合的に評価する必要があります。


これらの要素の間で適切なバランスを実現することで、アクチュエータは初めてロボットシステムの運動要求を満たすことができます。次のセクションでは、QDDアクチュエータの選定時に注目すべき主要な性能指標について詳しく分析し、異なるパラメータが実際のアプリケーションにどのような影響を与えるのかを理解するための参考を提供します。


QDDアクチュエータ選定時に考慮すべき主要な性能指標


key-performance-indicators-to-consider-when-selecting-a-qdd-actuator


QDDアクチュエータの最大の特徴は、低減速比の伝達構造にあります。これにより、モーターの出力をロボット関節へより直接的に伝達でき、システムの応答速度と運動柔軟性を向上させることができます。


しかし、ロボット用途におけるアクチュエータの性能は、単一のパラメータだけで決まるものではありません。異なる性能指標は互いに影響し合います。例えば、より高い出力トルクを実現するには、一般的により大きな機械構造が必要になります。一方、軽量化設計を追求すると、放熱性能や長期的な信頼性に対する要求が高くなる場合があります。


そのため、QDDアクチュエータを選定する際には、開発者はロボットシステム全体の要求に基づき、動力出力、モーション制御、機械性能など、複数の観点から総合的に評価する必要があります。


一般的に、以下の主要性能指標が、QDDアクチュエータが実際のロボットプラットフォームの要求を満たせるかどうかを決定します。


 

トルク密度:限られたスペースにおける動力効率の評価


ロボット関節に求められる性能は、単純により大きな出力トルクを実現することだけではありません。


限られた設置スペースや重量制限の中で、いかに効率的な動力出力を実現するかが、現代のロボットアクチュエータ設計における重要な方向性となっています。


トルク密度(Torque Density)は、限られた重量と体積の中で、アクチュエータがどれだけの出力能力を提供できるかを評価する指標です。


機械構造の末端に設置される関節では、アクチュエータの重量がロボット全体の慣性性能に直接影響します。トルク密度を向上させることで、ロボットは以下を実現できます。


  • より軽量な関節構造

  • より低い運動慣性

  • より高い運動効率


これは特に、人型ロボット、四足歩行ロボット、外骨格システムにおいて重要です。これらのシステムでは、関節が頻繁に高速起動、加減速、姿勢調整、動的バランス制御を行う必要があります。


このような動作には、より高い動力応答性能を持つアクチュエータが求められます。


QDD構造では、低減速比設計を採用することで、モーターがより多くの出力役割を担います。そのため、モーター性能、磁気回路設計、全体構造の最適化が最終的なトルク密度に大きく影響します。

 

ピークトルクと連続トルク:最大出力だけに注目しない


ロボットの動作中、アクチュエータは常に同じ負荷状態にあるわけではありません。


異なる動作フェーズでは、必要となるトルク性能も大きく異なります。


動作状態アクチュエータへの要求
ジャンプ・急旋回短時間での高ピーク出力
通常歩行安定した連続出力
姿勢維持高精度なトルク制御


そのため、QDDアクチュエータを選定する際には、以下の項目を同時に考慮する必要があります。


  • ピークトルク(Peak Torque)

  • 定格トルク(Rated Torque)

  • 連続動作能力

  • 熱管理性能


ピークトルクは短時間の高負荷状態に対応する能力を示し、連続トルクは長時間安定して動作する能力を示します。

ピークトルクの数値だけに注目すると、実際の運用時に発生する温度上昇の問題を見落とす可能性があります。

頻繁な動的運動を行うロボットでは、ピーク出力能力と応答性能を重視する必要があります。一方、長時間稼働するシステムでは、連続負荷能力と放熱設計がより重要になります。

 

バックドライバビリティ:従来型アクチュエータに対するQDDの重要な優位性


従来の高減速比アクチュエータは、一般的に高い出力剛性と動力増幅能力を重視しています。


しかし、ロボットが動的なインタラクション環境へ進化するにつれて、アクチュエータには外部から加わる力を検出し、それに応じて出力状態を調整する能力も求められるようになっています。



従来型アクチュエータQDDアクチュエータ
機械インピーダンス高い低い
外力への応答比較的制限されるより自然
力制御難しい適している


バックドライバビリティとは、ロボット関節が外部からの力に対してより自然に応答できる能力を指します。


これにより、以下のメリットが得られます。


  • 人間とロボットのインタラクション安全性向上

  • 力制御性能の向上

  • 柔軟な動作能力の強化


例えば、外骨格ロボットは人体の動きに追従する必要があり、協働ロボットは環境との接触時に素早く出力を調整する必要があります。


QDDアクチュエータは低減速比設計により機械伝達抵抗を低減し、システム全体の機械インピーダンスを低くすることができます。


ただし、バックドライバビリティが高いことは、単純に剛性が低いほど良いという意味ではありません。


優れたアクチュエータには、出力能力、制御安定性、機械的コンプライアンスのバランスが求められます。

 

バックラッシュと制御精度:最終的な動作性能への影響


ロボットが実現する最終的な動作精度は、制御アルゴリズムだけで決まるものではありません。


機械伝達システム自体の精度も、関節動作を正確に実行できるかどうかを左右します。


減速機構内のギア間の隙間は、バックラッシュ(Backlash)を引き起こします。


その影響は一般的に以下のように表せます。


機械的な隙間増加 → 位置誤差の蓄積 → フィードバック補正増加 → 動作安定性低下


そのため、ロボットアームや高度な操作ロボットなど、高精度が求められる用途では、以下の点に注意する必要があります。


  • 減速機構設計

  • エンコーダ分解能

  • フィードバック応答速度

  • 制御アルゴリズムとの適合性


低バックラッシュ設計は、アクチュエータによるより高精度な関節制御を実現します。

 

動的応答性:ロボット動作の自然さを決定する要素


現代のロボットは、単純な繰り返し動作から、より複雑な動的運動へと進化しています。


この過程で、アクチュエータは以下の処理を継続的に実行する必要があります。


状態検出 → 制御計算 → 出力調整


例えば:


  • バランスを維持する人型ロボット

  • 地形変化に適応する四足ロボット

  • 姿勢を素早く調整するロボット


動的応答性能は主に以下の要素によって影響されます。


  • モーター慣性

  • 伝達構造

  • 制御システムの応答速度

  • フィードバックシステム性能


より高速な応答性能は、ロボットの動作遅延を低減し、外部からの外乱を受けた際にも素早く状態を回復することを可能にします。

 

まとめると、QDDアクチュエータの選定には、複数の性能指標を総合的に評価する必要があります。


ロボットの用途によって重視すべき性能は異なります。実際の要求に合わせてアクチュエータ特性を適切に選択することで、QDD技術のメリットを最大限に活用することができます。


異なるロボット用途に適したQDDアクチュエータの選び方とは?


how-to-choose-the-right-qdd-actuator-for-different-robotic-applications


QDDアクチュエータは、高速な応答性、低い機械インピーダンス、優れた力制御能力を備えていますが、すべてのロボットプラットフォームが同じ性能特性を重視するわけではありません。


実際の開発プロセスでは、単純に最高スペックのモデルを選択することが最適な方法ではありません。むしろ、以下の要素に基づいて評価する必要があります。


  • 関節位置

  • 動作パターン

  • 負荷特性

  • 制御要求


これらを考慮し、最も適したアクチュエータソリューションを選択することが重要です。


例えば、脚式ロボットは頻繁な衝撃や動的な動作に対応する必要があります。一方、ロボットアームはより高い動作精度と安定した出力性能を重視します。

したがって、QDDアクチュエータ選定の本質は「最高性能」の製品を探すことではなく、ロボットの要求とアクチュエータの能力を最適に一致させることにあります。

 

人型ロボット:動力出力と動的応答性の両立


人型ロボットは人間に近い動作パターンを再現することを目的としているため、関節運動には強い動的特性があります。


歩行、階段昇降、姿勢維持を行う際、股関節、膝関節、足首関節などの主要関節は、常に出力トルクを調整しながら、変化し続ける姿勢に適応する必要があります。


そのため、アクチュエータには十分な動力出力だけでなく、制御システムからの指令に素早く応答する能力も求められます。


人型ロボットでは、一般的に以下の性能が重視されます。


主要要求アクチュエータへの要求
複雑な動的運動高速応答能力
限られた関節スペース高トルク密度
姿勢調整優れた力制御性能
長時間動作軽量設計


高いトルク密度はロボット関節への負担を軽減し、高速応答能力はより自然で安定した動作性能の実現に貢献します。


特に重要な脚部関節では、アクチュエータは出力能力と動的制御性能の両方をバランスよく満たす必要があります。

 

四足ロボット:衝撃への対応と高速姿勢調整


人型ロボットと比較して、四足ロボットは運動中により大きな外部衝撃を受けます。


走行、ジャンプ、複雑な地形での移動では、脚部関節は頻繁に以下の負荷を受けます。


  • 地面からの衝撃

  • 瞬間的な負荷変化

  • 急速な姿勢調整


そのため、四足ロボットではアクチュエータの動力性能と信頼性がより重視されます。


アクチュエータ選定時には、一般的に以下の項目を重点的に評価します。


  • ピークトルク

  • 連続出力能力

  • 応答速度

  • 機械的信頼性


アクチュエータの出力が不足すると、ロボットは歩容が不安定になったり、運動効率が低下したりする可能性があります。


高い動的性能を持つQDDアクチュエータは、ロボットが関節状態を素早く調整し、複雑な環境下での運動適応能力を向上させることができます。

 

外骨格ロボット:動力だけでなく自然なインタラクションが重要


外骨格ロボットとその他のロボット用途との最大の違いは、外骨格アクチュエータが直接人体の動作に関与する点です。


そのため、補助動力を提供するだけでなく、人間本来の自然な動きを妨げないことも求められます。


単純に高い出力能力を追求するのではなく、外骨格システムでは以下の性能がより重視されます。


  • アクチュエータ重量

  • バックドライバビリティ

  • 運動コンプライアンス

  • 制御精度


優れたバックドライバビリティは関節の機械インピーダンスを低減し、デバイスが人体の動きにより自然に追従できるようにします。


また、軽量設計はユーザーへの負担を軽減し、長時間使用時の快適性を向上させます。


リハビリテーションロボットや支援機器では、単純なピーク性能よりも、アクチュエータと人体との協調性がより重要になる場合があります。

 

ロボットアームと協働ロボット:精度と安定性を優先


ロボットアームや協働ロボットは、一般的に精密な作業を担当するため、脚式ロボットとは異なるアクチュエータ要求があります。


これらの用途では、極めて高い瞬間出力よりも、以下の性能が重視されます。


  • 関節位置決め精度

  • 滑らかな動作性能

  • トルク制御能力

  • 長時間動作時の安定性


特に、把持、組立、人間との協働作業では、ロボットは各関節の動きを正確に制御する必要があります。


注目項目影響要因
動作精度バックラッシュ制御、エンコーダフィードバック
制御安定性制御アルゴリズム、応答速度
長時間動作熱管理、信頼性


低バックラッシュ構造と高精度フィードバックシステムにより、ロボットアームはより正確なモーション制御を実現し、複雑なタスクにおける再現性を向上できます。

 

QDDアクチュエータ性能を用途要求に合わせて選択する


さまざまなロボット用途を見ると、QDDアクチュエータの選定には単一の基準が存在しないことが分かります。


用途ごとに重視される性能特性は異なります。


用途主な注目性能
人型ロボットトルク密度、動的応答、軽量化
四足ロボットピークトルク、耐衝撃性、信頼性
外骨格ロボット重量、バックドライバビリティ、柔軟性
ロボットアーム精度、バックラッシュ、制御性能


したがって、ロボット関節システムを設計する際には、単一のパラメータを比較するのではなく、実際の動作要求に基づいて適切なアクチュエータを選択する必要があります。


用途の要求を明確にし、それに適した性能特性を持つQDDアクチュエータを選択することで、初めて準ダイレクトドライブ技術のメリットを最大限に発揮できます。


QDDアクチュエータ選定プロセス:要求定義から最終モデル決定まで


ロボットシステムの開発プロセスにおいて、アクチュエータの選定は通常、複数の段階を経て行われます。開発者はまずロボット関節の実際の動作条件を明確にし、その後、必要な性能、機械構造、制御要求を満たすアクチュエータを段階的に選定する必要があります。


完全なアクチュエータ選定プロセスには、一般的に以下のステップが含まれます。

 

Step 1:アクチュエータ仕様を見る前に、対象となる関節を明確にする


QDDアクチュエータは独立した動力部品ではありません。その性能は、搭載されるロボット関節の要求と一致している必要があります。


そのため、選定初期段階では、まず以下の項目を明確にする必要があります。


  • アクチュエータの設置位置

  • 関節の運動方向

  • 動作頻度

  • 動作モード


例えば、同じロボットの脚部関節であっても、股関節、膝関節、足首関節では受ける負荷が異なるため、必要なアクチュエータ性能も異なります。


関節の具体的な役割を明確にして初めて、必要となるアクチュエータ性能レベルを判断できます。

 

Step 2:動作条件に基づいて実際の負荷を推定する


関節用途を決定した後、次のステップでは、実際の動作中にアクチュエータが受ける力や負荷を分析します。


ロボット動作時の負荷は通常一定ではなく、動作フェーズによって変化します。


  • 静止状態 → 支持負荷

  • 加速段階 → 慣性負荷

  • 衝突やジャンプ → 瞬間的な衝撃負荷


そのため、動作軌道に基づいて以下の項目を評価する必要があります。


  • 必要なピークトルク

  • 連続出力要求

  • 動作時間

  • 熱条件


このステップによって、必要なアクチュエータの動力レベルが決まります。

 

Step 3:性能要求を満たすモデルを選定する


負荷分析が完了した後、具体的なアクチュエータモデルの選定段階に進みます。


この段階では、各アクチュエータを以下の性能項目で比較します。


  • トルク密度

  •  回転速度範囲

  • バックドライバビリティ

  • 制御精度

  • 応答速度


注意すべき点は、異なる性能特性の間には一般的にトレードオフが存在することです。


例えば:


  • より高い出力能力は、サイズや重量の増加につながる可能性がある

  • より低い機械インピーダンスは、一部の伝達剛性を犠牲にする場合がある


最終的な選択では、単一のパラメータを最大化するのではなく、ロボットシステム全体の目標に基づいて判断する必要があります。

 

Step 4:アクチュエータがシステムに統合可能か確認する


アクチュエータが性能要求を満たした後でも、実際にロボットシステムへ組み込めるかを確認する必要があります。


実際の開発では、以下のような課題が発生する場合があります。


  • 設置スペース不足

  • 取り付けインターフェースの不一致

  • 配線レイアウトの難しさ

  • 放熱条件の不足


特に多自由度ロボットでは、各アクチュエータのサイズや重量がロボット全体の性能に直接影響するため、この確認は非常に重要です。

 

Step 5:実際の動作環境で長期性能を検証する


初期選定が完了した後、アクチュエータが実際の要求を満たしているかを確認するため、追加のテストを行う必要があります。


主な評価項目には以下が含まれます。


  • 長時間動作時の温度上昇

  • 繰り返し動作時の安定性

  • 最大負荷条件での性能

  • 制御応答の一貫性


実験室での仕様値だけでは、ロボットの実際の動作性能を完全に表すことはできません。


実際の使用条件下で検証を行うことで、開発者はアクチュエータが本当に対象用途に適しているかを判断できます。


推奨:CubeMars AKEシリーズ QDDアクチュエータ


recommended-cubemars-ake-series-qdd-actuators


ロボット開発者にとって、QDDアクチュエータの選定では、単一の性能パラメータだけに注目するだけでは不十分です。実際の関節アプリケーションの要求を満たせるかどうかを総合的に評価する必要があります。


優れたQDDアクチュエータは、出力能力、動的応答性、制御精度、そしてシステム統合性のバランスを実現する必要があります。


ロボット関節に求められる高性能な動力システムへのニーズに基づき、CubeMars AKEシリーズ準ダイレクトドライブアクチュエータ(Quasi Direct Drive Actuator)は、高度に統合された設計を採用しています。


モーター、減速機構、駆動システムを最適に組み合わせることで、ロボット関節向けにコンパクトで高効率かつ信頼性の高い動力ソリューションを提供します。


AKEシリーズは、異なるサイズと出力レベルをカバーしており、軽量ロボット関節から高負荷モーションプラットフォームまで、幅広いアプリケーション要求に対応できます。

 

高トルク密度設計によるロボット運動効率の向上


ロボットシステムでは、アクチュエータの重量がロボット全体の運動性能に直接影響します。


特に、人型ロボットや四足ロボットのような動的運動を行うプラットフォームでは、関節が頻繁に加速、減速、姿勢調整を実行します。


アクチュエータの重量が大きすぎると運動慣性が増加し、ロボットは動作を実行するためにより多くのエネルギーを消費する必要があります。


そのため、高いトルク密度はQDDアクチュエータ選定における重要な指標となっています。


CubeMars AKEシリーズは、モーター構造と伝達方式を最適化することで、コンパクトなサイズを維持しながら高い出力性能を実現し、ロボット関節の限られた設置スペースにより適応できる設計となっています。


異なるAKEモデルは、それぞれ異なる負荷要求に対応するよう設計されています。


製品モデルピークトルク主な特徴推奨用途
CubeMars AKE60-8 KV8012.5Nmコンパクト・軽量、高応答性能、限られたスペースでの用途に適合小型ロボット、精密関節、軽量機械構造
CubeMars AKE80-8 KV3030Nmサイズと動力性能のバランスを実現した高出力モデル人型ロボット、四足ロボット関節
CubeMars AKE90-8 KV3045Nm高負荷用途向けの大トルク出力高負荷ロボット関節、複雑な運動プラットフォーム


異なる仕様とモデルを組み合わせることで、AKEシリーズは開発者がロボット構造の要求に応じた最適な動力ソリューションを選択できるようにします。

 

高速応答と低機械インピーダンスによる動的ロボット用途への対応


現代のロボットは、単純な繰り返し動作から、より高度な動的・インタラクティブな動作へと進化しています。


人型ロボットがバランスを維持する場合、四足ロボットが複雑な地形に適応する場合、また協働ロボットが力制御を伴う作業を行う場合、アクチュエータには関節状態の変化を素早く検知し、応答する能力が求められます。


QDD構造は減速比を低くすることで、モーター出力をより直接的に関節へ伝達します。


これにより、機械インピーダンスを低減し、動的応答性能を向上させることができます。


CubeMars AKEシリーズは準ダイレクトドライブ設計を採用し、以下の性能を実現します。


  • 高速なトルク応答

  • より自然なバックドライブ動作

  • より柔軟な関節制御


このためAKEシリーズは、脚式ロボット、外骨格システム、高自由度ロボットプラットフォームなど、高い動的性能が求められる用途に特に適しています。

 

統合設計によるロボット関節開発の簡略化


ロボットアクチュエータには性能要求を満たすだけでなく、システム開発の複雑さを低減することも求められます。


従来のロボット関節では、一般的に以下のような部品を個別に配置する必要があります。


  • モーター

  • 減速機

  • ドライバ

  • エンコーダ

  • 機械接続構造


複数の独立したモジュール構成は、機械設計の難易度を高め、システム統合やデバッグのコスト増加につながります。


CubeMars AKEシリーズは、一体型関節アクチュエータ設計を採用し、主要コンポーネントをコンパクトな構造内に統合しています。


これにより、開発者はより効率的にロボット関節を構築できます。


AKEシリーズの統合設計によるメリット:


設計特徴メリット
モーターと減速機構の統合機械設計の複雑性を低減
駆動システムの統合制御システムの導入を簡略化
コンパクト構造設計ロボット内部スペースを有効活用
モジュール式インターフェース迅速な統合とテストを実現


迅速な開発や試作・改良が求められるロボットプロジェクトでは、統合型QDDアクチュエータが開発ハードルを大幅に低減します。

 

異なるロボットプラットフォーム向けAKE選定ガイド


ロボット用途によって重視されるアクチュエータ性能は異なるため、実際の動作要求に基づいて適切なモデルを選択する必要があります。


用途推奨AKEモデル主な注目性能
軽量ロボット関節CubeMars AKE60-8 KV80重量、応答速度、設置スペース
人型ロボット脚部関節CubeMars AKE80-8 KV30トルク密度、動的出力、信頼性
高負荷モーションプラットフォームCubeMars AKE90-8 KV30出力能力、連続動作性能


関節位置ごとに適切なモデルを選択することで、AKEシリーズはロボットシステムにおいて動力性能、制御精度、機械設計のバランスを実現します。


CubeMars AKEシリーズQDDアクチュエータは、高い統合性、高速応答性能、幅広い仕様展開を特徴としており、ロボット開発者により柔軟な関節駆動ソリューションを提供します。


まとめ


人型ロボット、四足ロボット、インテリジェントロボットシステムの発展に伴い、アクチュエータは単なる動力出力部品から、ロボットの運動性能、制御能力、インタラクション体験を左右する中核コンポーネントへと進化しています。


従来の駆動方式と比較して、QDDアクチュエータは低減速比設計により、動力出力、動的応答性、バックドライバビリティの間でより優れたバランスを実現し、最新ロボット関節開発に新たな可能性をもたらしています。


QDDアクチュエータの選定では、単一のパラメータだけを見るのではなく、実際の用途要求に基づいて、トルク密度、連続出力能力、バックドライバビリティ、制御精度、システム統合性などを総合的に評価する必要があります。


ロボットプラットフォームによって必要とされるアクチュエータ性能は異なります。機械設計や動作タスクに適したアクチュエータを選択することで、ロボットシステムの性能を最大限に引き出すことができます。


CubeMars AKEシリーズは、ロボット関節用途の要求に基づいて最適化されています。高度に統合された設計、コンパクトな構造、複数の製品ラインアップにより、さまざまな種類のロボットに対して柔軟で信頼性の高い動力ソリューションを提供します。


軽量ロボット関節から、高い動的応答性能が求められる複雑なモーションプラットフォームまで、適切なQDDアクチュエータソリューションを選択することで、ロボット開発者は動力出力、制御精度、運動柔軟性の間でより優れたバランスを実現できます。

関連記事
2026 ヒューマノイドおよび四足ロボット向け Quasi Direct Drive(QDD)モーター概要
2026 ヒューマノイドおよび四足ロボット向け Quasi Direct Drive(QDD)モーター概要
QDDモーターがヒューマノイドおよび四足ロボットにおいて、トルク制御、応答性、効率をどのように向上させ、動的性能を高めるのかを解説します。
Mar 05,2026
ブラシレスDCモーターとは?
ブラシレスDCモーターとは?
ブラシレスDCモータ(BLDCモータ)は、一般的なロボット用モータの一種で、直流電圧源から電力を供給され、従来のDCモータのようにブラシによって整流されるのではなく、電子的に整流されるモータである。今日、BLDCモーターが従来のDCモーターよりも好まれているのは、ブラシレスDCモーターの利点が、ロボット工学のような高性能と長寿命を必要とする用途に特に適しているからである。
Sep 15,2023
Vlimb:東京大学開発のワイヤードウェアラブルロボット、CubeMars AK60-6モーター搭載
Vlimb:東京大学開発のワイヤードウェアラブルロボット、CubeMars AK60-6モーター搭載
東京大学の研究チームは、人体の能力を強化するために設計されたワイヤードウェアラブルロボット「Vlimb」を発表しました。このロボットは、超常機械腕(Supernumerary Robotic Limb, SRL)の革新的な例であり、ユーザーに追加の機械的な四肢を提供して、リーチの拡張、重い物の持ち上げ、そして精密な操作を実現します。
Dec 17,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ