Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
WAIC 2026が示す、ロボットがより実用的な応用領域へ進化する流れ
ロボットの運動性能を支える技術基盤とは
なぜ高集積型ロボットアクチュエータがロボティクスの未来を支える重要技術となるのか
さまざまなロボット用途に対応するジョイントモジュールソリューション
まとめ

ロボットアクチュエータがロボットのより柔軟なモーションを実現する仕組み

Jay / Jul 29,2026

近年、ロボットは単一用途の自動化設備から、周囲の環境を認識し、複雑なタスクを実行し、人間と相互作用できるインテリジェントシステムへと進化しています。WAIC 2026では、高い柔軟性を備えた動作能力を持つヒューマノイドロボット、複雑な環境向けに設計された四足歩行ロボット、そしてサービス分野や産業用途で活用されるインテリジェントロボットが数多く展示され、ロボット応用領域が急速に拡大していることを示しました。これらの新たな応用シナリオでは、ロボットは単に「動く」だけではなく、器用な物体操作や外部環境の変化への迅速な対応など、より高精度で滑らか、そして自然な動作を実現することが求められています。こうした高度な動作能力を実現するためには、ロボット内部の複数のモーションコンポーネントが協調して動作することが不可欠です。


これらのコンポーネントの中でも、ロボットアクチュエータは制御システムと機械構造をつなぐ重要な役割を担っており、制御信号を実際の物理的な動作へ変換します。その性能は、ロボットの動作精度、応答速度、そして負荷能力に直接影響を与えます。ロボットの応用範囲がますます多様な環境へ広がる中、高いトルク密度、精密な制御性能、そしてコンパクトな構造設計を備えたアクチュエータは、より高度なロボット性能を実現するための重要な基盤となっています。


WAIC 2026が示す、ロボットがより実用的な応用領域へ進化する流れ


waic-2026-shows-robots-are-moving-toward-more-real-world-applications


WAIC 2026では、ロボット開発における最も大きな変化は、ロボットの形態が多様化したことだけではありません。「技術力を披露する段階」から、「実際の現場でタスクを遂行する段階」へと移行していることが、より鮮明になりました。


展示会場では、ロボットが実用的なアプリケーションへと進出する事例が数多く紹介されました。高度に柔軟な動作によって複雑なインタラクションを実現するロボットがある一方で、物流や製造現場における自動化効率の向上を目的としたロボットも展示されていました。また、公共サービスや日常生活の支援といった分野でも、ロボットの活用が着実に広がり始めています。


これらの展示は、ロボット技術の大きな潮流を示しています。ロボットは、あらかじめ設定された動作を繰り返す機械ではなく、周囲の環境を認識し、タスクを理解し、自律的に作業を遂行できるインテリジェントシステムへと進化しつつあります。

 

ヒューマノイドロボットからサービスロボットまで、広がるロボットの可能性


WAICでは、ヒューマノイドロボットが引き続き大きな注目を集めました。


これまでの開発では、「立つ」「歩く」といった基本的な移動能力が重視されていましたが、現在では、より複雑なタスクを実行する能力へと重点が移っています。展示されたヒューマノイドロボットの中には、ダンスやプレゼンテーション、人とのインタラクションなど、多様な動作を実演するものもありました。視覚認識、音声処理、モーションコントロール技術を組み合わせることで、人間とのより自然なコミュニケーションを実現しています。


しかし、こうした一見シンプルに見える動作の裏では、複数の関節が絶えず協調して動作しています。


  • 身体姿勢を安定して維持すること

  • 複数の関節を同期して制御すること

  • 腕や手による精密な操作を実現すること


ヒューマノイドロボットが実社会での利用に近づくにつれ、そのモーションシステムに対する要求も一段と高まっています。各関節の性能は、アクチュエータの出力トルク、制御精度、応答性能と密接に関係しています。そのため、ヒューマノイドロボット用アクチュエータは、ロボットの運動性能とインタラクション能力を向上させるための重要な基盤となっています。

 

移動から操作へ――より実用的なタスクへ対応するロボット


WAICでは、ヒューマノイドロボットだけでなく、さまざまなロボットプラットフォームが、ロボット応用の広がりを示していました。


例えば、ロボット犬に代表される四足歩行ロボットは、高い機動性を活かして複雑な環境への適応を目指しています。従来の移動プラットフォームとは異なり、四足歩行ロボットは安定した歩行を維持するために、複数の関節の姿勢や軌道を絶えず調整する必要があります。


一方、物流仕分けや医薬品搬送といった用途向けのロボットは、自動化作業における大きな可能性を示しました。これらのロボットは、長時間にわたり高頻度で反復作業を行うことが多く、高精度なモーションコントロールだけでなく、安定性と信頼性の高い運用性能も求められます。

 

ロボットは日常生活や公共サービスへと広がる


産業用途や専門分野に加え、WAICではロボットが日常生活へ浸透しつつあることも印象的でした。


例えば公共サービスでは、案内、サポート、巡回・点検といった業務を担うロボットが登場しています。また、人とのインタラクションを重視する環境では、より自然な動作や、素早い応答性能が求められます。


こうした用途は、管理された環境で稼働する従来の自動化設備と比べて、よりオープンで予測が難しい環境に対応しなければなりません。そのため、高度なAIアルゴリズムだけでなく、柔軟性と信頼性を兼ね備えた機械的モーションシステムも不可欠となります。

 

多様化する用途がロボットの運動性能により高い要求をもたらす


WAIC 2026で展示されたロボットは、ロボット技術がさらに幅広い分野へと展開していることを示しています。


  • ヒューマノイドロボットによる高度なインタラクション

  • 四足歩行ロボットによるダイナミックな移動性能

  • 産業現場での高精度な自動作業

  • 公共サービスにおけるインテリジェントな支援


ロボットの形状や用途はそれぞれ異なりますが、共通する課題があります。それは、より高い精度、より速い応答、そしてより安定した動作でタスクを遂行することです。


そのため、ロボットのモーションシステムは、ロボット開発における中核技術の一つとなっています。今後、ロボットの応用範囲がさらに拡大するにつれて、アクチュエータをはじめとするモーションコンポーネントは、ロボット全体の性能を左右する重要な要素として、ますます大きな役割を担っていくでしょう。


ロボットの運動性能を支える技術基盤とは


the-technical-foundation-behind-the-advancement-of-robotic-motion-capability


WAIC 2026で展示されたロボットは、多様な形態と幅広い応用分野を示しました。自然なインタラクションを実現するヒューマノイドロボット、複雑な環境での運用を想定したモバイルロボット、物流・製造・公共サービス向けの専用ロボットなど、いずれも共通する開発トレンドを反映しています。それは、ロボットがより複雑なタスクを担うようになり、それに伴って、より高度なモーション性能が求められているということです。


従来、ロボットは比較的構造化された環境の中で、あらかじめ設定された動作を繰り返し実行することが主な役割でした。しかし現在では、よりオープンで変化の多い環境へと活躍の場が広がり、歩行・把持・搬送といった基本動作だけでなく、周囲の環境変化に応じてリアルタイムに動作を調整し、より高い柔軟性・安定性・精度を実現することが求められています。


その結果、ロボット開発における競争は、もはやアルゴリズムの性能だけでは決まりません。制御アルゴリズムをいかに迅速かつ正確に実際の物理的な動作へ変換できるかが重要となり、モーションシステムはロボット全体の性能を左右する基盤技術となっています。

 

「動ける」から「高品質な動作」へ


ロボットが一つの動作を実行することは、単に一つの関節を駆動するだけではありません。複数の制御コンポーネントがリアルタイムに連携することで初めて実現されます。


例えば、ヒューマノイドロボットの一見シンプルな把持動作でも、制御システムは動作軌道を計画しながら、肩・肘・手首など複数の関節を協調制御し、位置・速度・トルクを同時に最適化する必要があります。


同様に、四足歩行ロボットが障害物を乗り越えたり高速で移動したりする際には、各関節の出力を継続的に調整し、機体の姿勢バランスと運動の安定性を維持しなければなりません。


ロボットの自由度(Degrees of Freedom:DOF)が増加するにつれて、多関節協調制御は飛躍的に複雑になります。ロボットには、単に「動作を完了する」だけでなく、その動きが自然であること、十分に素早く応答できること、そして長時間の運用でも安定した性能を維持できることが求められます。


このような背景から、近年のロボットモーション技術は、「動けること」から「高品質な動作を実現すること」へと進化を続けています。

 

ロボット関節は運動性能を支える中核コンポーネント


制御アルゴリズムが「ロボットをどのように動かすか」を決定するのであれば、ロボット関節は、その動作を実際に実現できるかどうかを決定する重要な要素です。


歩行、把持、バランス制御、姿勢調整など、あらゆるロボットの動作は最終的に各関節によって実現されます。各関節は、制御指令に対して正確に応答し、安定した駆動力を継続的に出力するとともに、リアルタイムのモーションフィードバックを提供することで、多自由度システム全体の協調動作を支えています。


こうした要求に応えるため、現代のロボット関節は、モーター、減速機、エンコーダ、ドライブシステムなどの主要コンポーネントを高度に統合した設計が一般的となっています。これにより、動力出力、モーション制御、状態フィードバックを一体化したクローズドループ制御システムを構築できます。


この高集積化設計は、ロボットの動作精度や応答速度を向上させるだけでなく、システム全体の小型化、信頼性、そして統合効率にも大きく貢献します。


ロボットが軽量化、高ダイナミクス化、多自由度化へと進化を続ける中、ロボット関節システムも急速に発展しています。そして、ロボットモーションシステムの中核コンポーネントであるアクチュエータは、制御システムと機械的な動作をつなぐ重要な役割を担い、ロボットがより高精度で柔軟性が高く、知能的なモーション性能を実現するための不可欠な存在となっています。


なぜ高集積型ロボットアクチュエータがロボティクスの未来を支える重要技術となるのか


why-highly-integrated-robotic-actuators-are-becoming-critical-to-the-future-of-robotics


アルゴリズムがロボットの環境認識や行動計画を決定するのであれば、アクチュエータは、それらの動作を最終的に正確かつ効率的に実行できるかどうかを決定する重要な役割を担っています。


ロボットが研究開発の段階から実社会での活用へと移行するにつれ、モーションシステムの重要性は急速に高まっています。自然な対話が求められるヒューマノイドロボット、高速移動とダイナミックな姿勢制御が必要な四足歩行ロボット、さらには物流・製造・公共サービスの現場で長時間稼働する業務用ロボットまで、すべてに共通する課題があります。それは、限られたスペースの中で、より高精度・高安定・高効率な動作を実現することです。


このことは、ロボット開発における競争が、もはやアルゴリズムの性能だけではなく、モーションシステム全体の性能へと広がっていることを意味します。制御システムと機械的な動作を結ぶ中核コンポーネントとして、アクチュエータはロボットの運動品質を左右する重要な要素となっています。

 

アクチュエータは「動力部品」から「モーションコントロールの中核」へ進化


ロボットの運動性能は、単純にモーター出力を高めるだけで向上するものではありません。関節システム全体を最適化することで、初めて高度なモーション性能が実現されます。


現在のロボット用アクチュエータは、モーター、減速機、エンコーダ、ドライブコントローラなどの主要コンポーネントを高度に統合しています。機械的な駆動力を提供するだけでなく、位置・速度・トルクのクローズドループ制御を実現し、さらに動作状態をリアルタイムでフィードバックすることが可能です。


つまり、アクチュエータは単に「動力を供給する部品」という従来の役割を超え、モーション制御の中核コンポーネントへと進化しています。


一方で、ロボットの自由度が増加し、関節構造が複雑化するにつれて、アクチュエータにはより高い性能が求められるようになりました。開発者は出力性能だけでなく、応答速度、制御精度、構造の小型化、システム統合性、そして長期信頼性まで含めて総合的に最適化する必要があります。


言い換えれば、ロボットの運動性能が向上するたびに、その背景にはアクチュエータ技術の進歩があります。

 

高まるロボットの要求がアクチュエータの進化を加速


ロボットの用途が多様化する中で、ロボット用アクチュエータの開発方向も大きく変化しています。


従来は個々の性能指標を重視する傾向がありましたが、現在ではシステム全体としての性能最適化が重視されています。その代表的な進化は、以下のような点に表れています。


  • 高トルク密度 ― より自由度の高い設計を実現


ロボットが軽量化・コンパクト化するにつれ、関節内部に利用できるスペースはますます限られています。特に手首、肘、脚部などでは、限られたサイズの中で十分な出力を確保することが求められます。


高トルク密度のアクチュエータは、出力性能を向上させるだけでなく、同じ設置スペース内でより多くの自由度を確保し、軽量化や柔軟な機械設計にも貢献します。


  • より高精度なモーション制御 ― 複雑な協調動作を支える


ロボットのモーション制御は、従来の位置制御だけではなく、位置・速度・トルク・インピーダンス制御を組み合わせた高度な制御へと発展しています。


ヒューマノイドロボットでは、複数の関節が常に自然な協調動作を維持する必要があります。一方、四足歩行ロボットでは、ダイナミックな移動中に各関節の出力を高速に調整し、姿勢の安定性を維持しなければなりません。


そのため、アクチュエータには高速応答だけでなく、安定性と再現性に優れた制御性能が求められます。


  • 高集積化 ― システム開発の複雑さを低減


ロボットの自由度が増えるにつれ、従来の分散型アーキテクチャでは、配線の複雑化、組立作業の負担増加、保守コストの上昇といった課題が顕在化しています。


モーター、減速機、エンコーダ、ドライブコントローラを高度に統合したアクチュエータは、省スペース化と高い信頼性を両立し、ロボット全体の設計・調整期間を短縮するとともに、システム統合効率の向上にも貢献します。


  • 長期信頼性 ― 実用化を支える基盤


ロボットは現在、長時間連続運転が求められる環境での導入が急速に進んでいます。


物流搬送、産業製造、公共サービスなどの用途では、アクチュエータは頻繁な起動・停止、連続稼働、そして複雑な使用環境に耐えなければなりません。


安定した出力性能、高い機械的信頼性、そして長寿命は、ロボット用アクチュエータを評価する上で欠かせない要素であり、大規模なロボット導入を支える重要な基盤となっています。

 

ロボットごとに求められるアクチュエータは異なる


アクチュエータには共通する進化の方向性がありますが、ロボットの種類によって、関節の配置、負荷条件、運動特性が異なるため、必要とされる性能も異なります。


用途アクチュエータに求められる主な性能
ヒューマノイドロボット高トルク密度、軽量設計、高精度トルク制御、多関節協調制御
四足歩行ロボット高速な動的応答、安定した連続出力、高い信頼性
産業用ロボット高い繰り返し精度、長時間連続運転、安定した性能


そのため、ロボット用アクチュエータの開発は、従来の汎用設計から、用途に最適化されたアプリケーション指向の設計へと移行しています。


開発者は、関節スペースの制約、必要な出力性能、制御方式、設置条件などを総合的に考慮し、それぞれの用途に最適なアクチュエータソリューションを選択するようになっています。


このような流れを踏まえ、次のセクションでは、高トルク密度、高集積設計、高精度モーションコントロールが、実際のロボット用アクチュエータ製品においてどのように実現されているのかを詳しく紹介します。


さまざまなロボット用途に対応するジョイントモジュールソリューション


joint-module-solutions-for-different-robotic-applications


ロボットの応用分野が拡大するにつれ、アクチュエータは単なる動力伝達部品から、ロボットの運動性能を左右する重要なモジュールへと進化しています。


ロボットの種類によって、関節駆動システムに求められる性能は異なります。例えば、ヒューマノイドロボットの腕や手首の関節には、エンドエフェクタの柔軟性を高めるため、軽量で応答性に優れたアクチュエータが求められます。一方、脚部関節や四足歩行ロボットでは、より高い出力性能、安定性、そして優れた動的運動性能が重視されます。また、産業用ロボットやサービスロボットでは、限られた設置スペースの中で、高い信頼性と精密な制御性能を両立できるアクチュエータが必要とされます。


このように、あらゆるロボットに適した単一のアクチュエータソリューションは存在しません。アクチュエータシステムは、それぞれのロボット関節の構造、負荷条件、運動特性に応じて最適化される必要があります。


こうした市場ニーズを踏まえ、CubeMarsはAKシリーズ・ロボットアクチュエータをさらに進化させ、新たにAK40-10 V3.0 KV170、AK45-10 V3.0 KV75、AK45-36 V3.0 KV80の3製品を発売しました。これらのアクチュエータは、さまざまなロボット関節用途に対応する、より柔軟な駆動ソリューションを提供します。


3モデルはいずれも、モーター、遊星減速機、ドライブシステムを一体化した高集積設計を採用しています。コンパクトなサイズを維持しながら、出力性能、制御性能、そして設置のしやすさを高いレベルで両立しています。

 

コンパクト設計と高精度制御でロボットの運動性能を支える


ロボットの自由度が増え、関節数が増加するにつれて、アクチュエータには十分な出力だけでなく、小型化・軽量化・制御精度を高次元でバランスさせることが求められます。


AKシリーズは、モーター、減速機、ドライブモジュールをコンパクトな筐体に統合した高集積構造を採用しています。これにより、従来の分散型システムで必要だった複雑な配線や追加の接続部を削減し、省スペースが求められるロボット関節への組み込みを容易にしています。


ヒューマノイドロボットや軽量ロボットアームなど、多自由度ロボットでは、このようなコンパクトな関節設計によって、より自由度の高い機械レイアウトが可能となり、システム全体の統合性向上にも貢献します。


モーションコントロールの面では、3モデルすべてが高精度かつ高応答な関節制御を実現するよう最適化されています。Servo制御とMIT制御の両方に対応し、エンコーダフィードバックと高度な制御アルゴリズムを組み合わせることで、多様なロボット用途に応じた柔軟な制御戦略を実現します。


さらに、高集積設計により、さまざまなロボットプラットフォームへの導入も容易になります。研究開発段階のプロトタイプから実運用システムまで、アクチュエータには高い性能だけでなく、長期間にわたる安定した動作も求められます。


そのため、AKシリーズは、出力性能、制御精度、そして総合的な信頼性のバランスを重視し、ロボットシステムにより完成度の高いモーションソリューションを提供します。

 

実機デモが示すアクチュエータのモーション性能


ロボット用アクチュエータのスペックは基本性能を示す重要な指標ですが、実際の動作環境での性能こそが、その実力をより明確に示します。


ロボットが動作する際、アクチュエータは加速・減速、位置補正、そして複数関節の協調制御を絶えず行います。その応答速度、動作の滑らかさ、制御の安定性は、ロボット全体のパフォーマンスに直接影響します。


そのため、トルクや回転速度といった仕様値だけでなく、実際の動作デモを確認することも、ロボット開発において重要な評価ポイントとなります。


以下の動画では、AKシリーズアクチュエータの実際の動作性能をご覧いただけます。モーション応答性、制御性能、そして連続運転時の安定性を、より直感的にご確認いただけます。

 


仕様書だけを確認する場合と比べ、実機の動作動画を確認することで、開発者はアクチュエータの運動特性をより直感的に理解でき、それぞれのロボット関節に最適なアクチュエータをより適切に評価・選定することができます。

 

3種類のアクチュエータ、それぞれ異なるロボット関節に最適化


AK40-10 V3.0、AK45-10 V3.0、AK45-36 V3.0はいずれもAKシリーズに属していますが、それぞれ異なるロボット関節のニーズに合わせて最適化されています。サイズ、減速比、出力性能の面でそれぞれ異なる特長を持ち、互いを補完するラインアップとなっています。


製品モデル設計上の特長主な用途
AK40-10 V3.0 KV170小型・軽量設計、高速応答と優れた機動性を重視ヒューマノイドロボットの手首、小型ロボットアーム、軽量ロボット関節
AK45-10 V3.0 KV75サイズ・速度・出力性能のバランスに優れた設計ヒューマノイドロボットの肘・肩、一般的なロボット関節
AK45-36 V3.0 KV80高減速比設計により、高出力と高保持トルクを実現四足歩行ロボット、高負荷関節、安定した出力が求められる用途



この中でも、AK40-10 V3.0 KV170は、小型・軽量化と高速応答性能を重視したモデルです。重量は約185gで、10:1の遊星減速機構を採用し、軽量ロボット向けに高いパワー密度を実現しています。


一方、AK45-36 V3.0 KV80は、36:1の高減速比を採用することで、より高い出力性能を実現しています。最大トルクは24N・mに達し、高い負荷能力が求められるロボット関節に適しています。


AK45-10 V3.0 KV75は、この2モデルの中間に位置する製品で、出力性能、コンパクトさ、応答性能のバランスを重視しています。総合的な性能が求められるロボット用途において、柔軟な選択肢となります。


高い動的応答性を重視する軽量設計から、高負荷かつ安定した出力を必要とする用途まで、この3モデルはそれぞれ異なるロボット関節の要求に対応しています。


このような用途別の設計思想は、現在のロボット用アクチュエータ開発における重要なトレンドも示しています。ロボットの用途がますます多様化する中で、アクチュエータには単一の性能指標を追求するのではなく、用途に応じて最適化された設計が求められるようになっています。

 

まとめ


WAIC 2026で展示されたさまざまなロボットは、ロボットが従来の自動化設備という枠を超え、より多様で複雑な実環境へと活躍の場を広げていることを示しています。ヒューマノイドロボットによる自然な人とのインタラクション、四足歩行ロボットによる複雑な環境でのダイナミックな移動、そして産業・物流・公共サービス分野における実用的な活用など、ロボットはより高い自由度、優れた環境適応性、そして高度な知能化へと進化を続けています。


ロボットがより複雑なタスクを担うようになる中で、モーション性能はロボットの実用価値を左右する重要な要素となっています。アルゴリズムがロボットに認識・判断能力を与える一方で、アクチュエータはそれらの知的な指令を、正確かつ安定した物理的な動作へと変換します。今後は、高トルク密度、高精度制御、高集積設計を備えたアクチュエータが、ロボットを単に「動ける」存在から、「複雑なタスクを高品質に遂行できる」存在へと進化させる原動力となるでしょう。


ロボットモーションシステムを構成する重要なコンポーネントとして、CubeMarsはさまざまなロボット用途のニーズに応え続けています。AKシリーズアクチュエータをはじめとする製品を通じて、開発者により柔軟で、高効率かつ高信頼性のモーションソリューションを提供しています。ロボティクス技術が今後も進化を続ける中で、アクチュエータは知能と機械動作をつなぐ重要な役割を担い、ロボットがさらに幅広い分野で活躍する未来を支えていくでしょう。


関連記事
ショッピングロボットが卓越した能力を発揮 Cubemars AK80-64モジュールモーターがその精密な操作をサポート
ショッピングロボットが卓越した能力を発揮 Cubemars AK80-64モジュールモーターがその精密な操作をサポート
想象してください、あなたがショッピングモールに入ると、身長 1.7メートル、体重約 70キロの「ロボット店員」が親切にあなたに挨拶します。「何かお手伝いできることはありますか?」
Aug 28,2024
ロボットに適したモーターはどれですか
ロボットに適したモーターはどれですか
ロボットは、その特定の用途やニーズに応じてさまざまなタイプのモーターを使用します。ロボットで一般的なモーターの種類には以下が含まれます
Oct 26,2023
GL40 II ジンバルモーター:ドライブ装備、滑らかな運転、大きな中空
GL40 II ジンバルモーター:ドライブ装備、滑らかな運転、大きな中空
2025年に新たに登場したGL40Ⅱジンバルモーターは、中空ドライブボードの追加、電磁設計の改善、コネクタのアップグレードを特徴としており、安定した性能と柔軟な制御を実現しています。
Jan 13,2025
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ