Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
DIY電動車椅子を作る理由
1.愛という原動力
2. モーターという原動力
電動車椅子の作り方:完全ステップガイド
システム構成
性能
手動車椅子から電動車椅子へ:駆動方式の進化
電動車椅子におけるカスタマイズ化の潮流
電動車椅子用モーター選定の重要要素
まとめ

ゼロからデュアルモーター電動車椅子を製作し、移動に制限のある妻に自由を取り戻した方法

CubeMars / Apr 02,2026

DIY電動車椅子を作る理由

多くの人にとって、車椅子は単なる移動手段にすぎません。

 

しかし、オジーの妻であるクリスティーナにとって、それは「自由に外へ出かけること」を意味します。

 

クリスティーナは筋ジストロフィー(muscular dystrophy)を患っています。歩くことができず、腕を上げるといった簡単な動作さえ非常に困難です。

 

多くの人にとって、散歩に出たり思いつきでどこかへ行くことは特に意識する必要のない選択ですが、彼女にとってはすべての外出が他者の助けや付き添いに依存しています。「一人で外出する自由」は、手の届かない贅沢となっていました。

オジーはそれを受け入れませんでした。

 

彼は「身体的制限」が「人生の制限」を意味することを望みませんでした。クリスティーナが外に出て日常生活に参加し、小さな世界に閉じ込められることなく生きてほしいと願っていました。

 

そして彼は決断します——彼女のために電動車椅子を作ることを。

 

その車椅子には、持ち運びや収納が容易な折りたたみ構造と軽量性が求められました。小さな坂道でも問題なく走行できる安定した十分な出力、約10kmの航続距離と日常使用に対応する急速充電機能も必要です。

 

そして何より重要なのは、軽量なワイヤレス操作に対応し、手の可動が制限されている状態でもクリスティーナが自ら操作できることでした。

 

この一見遠い理想を現実へと変えていったのは、まったく異なる二つの、しかし同じくらい重要な「原動力」でした。

 

1.愛という原動力

 

最初の原動力は、感情です。

 

愛する人に再び自由に動ける力を取り戻してほしいという、決して妥協しない強い意志でした。

 

しかし彼らはすぐに気づきます——これは単に「電動車椅子を作る」という単純な話ではないと。

 

市場にある製品は、車に積みにくいほど重かったり、サイズが合わず食卓で快適に座れなかったり、坂道を越えるには出力が不足していたり、あるいは操作が複雑すぎて腕を上げられないユーザーにはほぼ使用不可能でした。

 

これは機能が不足している問題ではありません。

 

そもそも、これらの製品はクリスティーナのような人のために設計されていなかったのです。

 

そこでこの車椅子は、最初から再定義されました。

 

何千人ものニーズを満たす必要はなく、ただ一人の生活に完全に寄り添うことが求められたのです。

 

2. モーターという原動力

 

もし「愛」がこのアイデアを生み出したのだとすれば、それを形にしたのはエンジニアリングと技術です。

 

要求が明確になるにつれ、課題も具体化しました:

 

軽量性を保ちながら十分な出力をどう確保するか?

 

坂道でも安定した走行をどう実現するか?

 

限られたスペースの中で効率的かつ制御可能な駆動システムをどう構築するか?

 

これらすべての問いの核心は、一つの重要な要素に集約されます——駆動システムの設計です。

 

その中でもモーターは、もはや単なるアクチュエータではありません。

 

機体全体の性能限界を決定づける「中核」です。

 

坂道をスムーズに登れるか、安定して走行できるか、精密に制御できるか——これらはすべてモーターに依存しています。さらに、エネルギー効率や構造のコンパクト性にも直接影響を与えます。

 

つまり、この車椅子がどこまで走れるのか、どれほど安定しているのか、そしてどれほど使いやすいのかは、モーターの選定と活用に大きく左右されるのです。

 

この理由から、このプロジェクトはもはや単に「妻のための車椅子を作ること」ではなくなりました。

 

クリスティーナに最適化された電動駆動システムをゼロから構築し、彼女だけの車椅子を作るという、より具体的な段階へと進んだのです。

 

電動車椅子の作り方:完全ステップガイド

 

 

システム構成

 

オジーが開発した電動車椅子は、主に制御ユニット、駆動モーター、機械構造、電源システムで構成されています。

 

システムの中核にはESP32ベースの無線マイコンが2基使用されており、モーター制御とリモート操作を担います。左右の車輪にはAKA10-9 KV60アクチュエータが統合されており、差動制御によって前進・旋回・制動を実現します。

 

フレームはユーザーを支えつつ各モジュールを接続し、安定した移動プラットフォームを構成します。底部に配置されたカスタムバッテリーがシステム全体に安定した電力を供給し、高効率で信頼性の高いモビリティを実現しています。


aka10-9-kv60-electric-wheelchair-1


性能


折りたたみ

速度

航続距離

無線操作

急速充電

対応

5.3 km/h

12.5 km

対応

対応

 

これらの数値は単なるスペックではなく、クリスティーナの自由を支える基盤です。

 

  • 真の移動の自由

高集積アクチュエータにより構造を大幅に簡素化し、ワンタッチ折りたたみを実現。車への積載も容易になり、どこへでも行ける存在となりました。

 

  • 暮らしに寄り添う速度

最高速度5.3 km/hは成人の速歩と同等。安全性を確保しつつ、家族と並んで歩く自然なリズムを実現します。

 

  • 航続距離の不安からの解放

12.5kmの航続距離と急速充電により、突発的な外出にも対応可能。距離はそのまま、世界を広げる自信になります。

 

  • 指先での操作

ワイヤレス操作により、重いジョイスティックは不要に。わずかな指の動きで方向を制御でき、自分で進む方向を決める力を取り戻しました。

 

手動車椅子から電動車椅子へ:駆動方式の進化


リハビリテーションおよび移動支援の分野において、車椅子は手動から電動へと大きな進化を遂げてきました。初期の手動車椅子は主に上半身の力に依存して移動しており、構造がシンプルでコストも比較的低いため、基本的な移動手段として広く利用されてきました。

 

しかし、この人力に依存した方式には明確な限界があります。長時間の使用や複雑な路面環境、あるいは負荷が大きい状況では、ユーザーに大きな疲労をもたらすだけでなく、効率性や快適性の面でも十分な性能を発揮できません。

 

モーター技術と制御システムの進化に伴い、電動車椅子は徐々に主流となってきました。モーター駆動を導入することで、自動的な移動が可能となり、ユーザーの身体的負担を大幅に軽減すると同時に、動作制御の精度と安定性も大きく向上しています。

 

工学的な観点から見ると、この変化は単なる駆動方式のアップグレードにとどまらず、車椅子が純粋な機械構造から、電気機械一体(メカトロニクス)システムへと進化したことを意味します。

 

手動車椅子と電動車椅子の比較

分類

手動車椅子

电动轮椅

駆動方式

手動

電動

操作精度

低い

高い

長時間使用

疲労しやすい

負担が少ない

機能性

なし

スマート制御・拡張機能対応

 

この比較からも分かるように、電動車椅子はユーザー体験を大きく向上させるだけでなく、その本質的な優位性は駆動システムによる性能向上にあります。

 

駆動システムは電動車椅子の中核であり、その中でもモーターは動力出力の要となる部品です。その性能は、走行性能、操作性、航続距離といった全体的な性能に直接影響を与えます。

 

電動車椅子におけるカスタマイズ化の潮流


ユーザー需要の継続的な増加に伴い、電動車いすはより高度な知能化、高集積化、高効率化、そして安全性の向上へと進化しています。従来の標準化製品では、多様な使用シーンのニーズを満たすことがますます困難になっています。個人差の大きさや使用環境の多様性を背景に、カスタマイズ型電動車いすを選択するユーザーが増加しています。


一方で、ユーザーの体格、身体状態、長期使用ニーズには大きな差があります。標準化設計では理想的なサポート性や快適性を提供できない場合が多いのに対し、カスタマイズソリューションは人間工学的適合性を効果的に向上させ、長期的な使用体験を改善します。他方、使用環境(屋内、屋外、複雑地形など)も大きく異なり、駆動系、操縦性能、安定性に対して異なる要求が生じます。この傾向は、駆動システムを「オンデマンド構成」へとさらに進化させる原動力となっています。同時に、スマート制御およびインタラクション技術の進展により、リモート操作やデータモニタリングといった個別機能の組み合わせに対する需要も拡大し続けています。


業界発展の観点から見ると、カスタマイズ化のトレンドは市場データによっても裏付けられています。

 

市場データの観点からも、この傾向は明らかです。「Wheelchair Market Growth Scenario 2025–2035」によると、パーソナライズ構成、多機能性、高い快適性を備えた製品への需要が継続的に増加しており、企業は調整可能かつカスタマイズ可能なソリューションの投入を加速させています。さらに別の業界調査では、世界の車いす市場は2025年の約89億ドルから2033年には218億ドルへと成長し、年平均成長率(CAGR)は11.8%に達すると予測されています。このような背景のもと、「カスタマイズ化と快適性の向上」は市場成長の主要な推進要因となっています。


この流れの中で、モーターはもはや単なるアクチュエータではなく、車いす全体の性能および適応性を左右する中核コンポーネントとなっています。トルク出力、制御精度、システム統合能力といった性能は、カスタム電動車いすの動力性能、ユーザー体験、そして知能化レベルに直接的な影響を与えます。


技術的観点から見ると、このトレンドは駆動システムをモジュール化およびプラットフォーム化へと進化させています。高度に統合された一体型アクチュエータは、従来の「モーター+ドライバ+減速機」という分離構成を徐々に置き換えつつあり、システムの複雑性を低減するだけでなく、設置効率と信頼性を大幅に向上させています。同時に、CANバスに基づく分散制御アーキテクチャが主流となり、システム全体に高い拡張性と安定性をもたらしています。


その結果、モーター自体にもより高い要求が課されます。高いトルク密度と高効率を実現するだけでなく、構造のコンパクト性、環境適応性、そして長期運用における信頼性のバランスを取る必要があります。これらの要素は、カスタム電動車いす向け駆動システム設計における重要な課題を構成しています。


電動車椅子用モーター選定の重要要素

 

高トルク密度および高集積ドライブソリューションが求められる用途において、AKA10-9 KV60統合アクチュエータは信頼性の高い技術的サポートを提供します。

 

  • トルク出力性能

 

モーターは、発進・加速・登坂時に十分なトルクを提供し、負荷変動時にも安定性を維持する必要があります。

 

AKA10-9 KV60は高トルク密度を特徴とし、優れた出力性能を発揮します。遊星減速機構との組み合わせにより、発進時や加速時、坂道走行時においても安定した駆動力を提供します。

 

この高いトルク性能により、さまざまな路面条件下でも安定した走行が可能となり、限られたスペース内でも効率的な動力伝達を実現します。

 

  • エネルギー効率と航続距離

 

高効率モーターはエネルギー損失を低減し、航続距離の向上に寄与します。

 

高効率ブラシレスモーターと最適化されたドライブ設計により、エネルギー損失を抑え、発熱を低減しながらシステム全体の信頼性を向上させ、より長い走行距離を実現します。

 

  • 制御精度

 

電動車椅子では低速制御性能が重要であり、スムーズな発進と精密な速度制御が求められます。

 

AKA10-9 V3.0は複数の閉ループ制御モードに対応し、位置・速度・加速度の同期制御を実現します。これにより、より滑らかな発進と高精度な低速制御が可能となり、快適性と安全性を向上させます。

 

  • 通信および統合性

 

CANバスなどの産業用通信プロトコルに対応したモーターは、システム統合と機能拡張を容易にします。

 

AKA10-9 V3.0は絶縁型CANインターフェースを採用しており、耐干渉性と通信安定性を向上させています。また、電源と信号を統合したコネクタ設計により、接続信頼性と耐振動性を高めています。

 

AKA10-9 KV60 アクチュエータ主要仕様

モデル

モーターサイズ

モーター重量

最大トルク

無負荷回転数

負荷容量

AKA10-9 KV60

∅100*70mm

1060g

53Nm

320rpm

50 kg

 

aka10-9-kv60-actuator.jpg


まとめ


ゼロから作り上げたこの車椅子の物語は、単なる技術的成果をはるかに超えています。

 

オジーは当初、専門的なエンジニアリング背景を持っていたわけではありません。それでも妻に再び自立した移動手段を取り戻してもらうために、ゼロから学び、制御システムや低レベルのコードに取り組みながら、一歩ずつ駆動システムを構築していきました。

 

これは単なる製作プロセスではなく、「既存の製品が愛する人のニーズを満たせないなら、自ら解決する」という選択でした。その純粋な動機が、無機質な部品に命を吹き込んだのです。

 

より広い視点で見ると、この取り組みはモビリティ支援分野全体の進化を象徴しています。手動から電動への移行は、駆動技術における世代的な飛躍を意味します。

 

電動化によって車椅子は単なる機械から、知能を持つメカトロニクスシステムへと進化しました。これにより身体的負担が軽減されるだけでなく、リモート操作や自動回避といった新たな可能性が広がっています。

 

現在、カスタマイズ需要の高まりの中で、モーターの役割も大きく変化しています。単なる実行部品ではなく、製品全体の性能とユーザー体験を左右する中核要素へと進化しています。

 

オジーの事例が示すように、高トルク密度、多重制御能力、安定した通信を備えた高度に統合された一体型アクチュエータは、限られた空間の中で最適な性能を発揮し、航続距離・操作性・信頼性のバランスを実現します。

 

これからも電動車椅子の駆動システムは、高効率・高集積・高適応性へと進化し続けるでしょう。

 

それは単なる技術革新ではなく、「自由を取り戻すための技術」の進化でもあるのです。

関連記事
ロボットにはいくつのモーターが必要ですか
ロボットにはいくつのモーターが必要ですか
ロボットに搭載可能なモーター数について、自由度(DOF)、トルク、機械設計、システム制約などの工学的要因とロボットタイプ別の違いを解説。
Nov 03,2023
RoboTeam Twenteの火星探査車駆動事例:CubeMarsは複雑な地形で求められる走行性能にどう応えるのか
RoboTeam Twenteの火星探査車駆動事例:CubeMarsは複雑な地形で求められる走行性能にどう応えるのか
RoboTeam Twenteの火星探査車が採用する6輪駆動システムを紹介。CubeMars AK70-10 KV100一体型アクチュエータのホイールハブ駆動への活用と、トルク、減速比、設置スペース、複数モーター制御など、移動ロボットの駆動装置選定における重要なポイントを解説します
Sep 23,2026
伺服モーターはどのように動作しますか?
伺服モーターはどのように動作しますか?
サーボモーターは、位置、速度、角度を精密に制御できるモーターの一種です。通常、エンコーダーや解算器などのフィードバックシステムと組み合わせて使用され、リアルタイムの位置と速度のフィードバックを提供し、高度に精密な運動制御を実現します。
Oct 07,2023
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ