Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
기술적 돌파와 혁신
임상 적용 및 한계
향후 개발 및 과제

생체공학적 팔 제어를 위한 새로운 접근

CubeMars / Sep 20,2024

생체공학적 팔 제어를 위한 새로운 접근: 자기 임플란트로 정교한 잡기 기능 회복


Bionic Arm Control

최근 몇 년 동안, 생체공학적 팔 기술은 눈에 띄는 발전을 이루었습니다. 최근의 획기적인 연구에서는 근동역학 인터페이스(Myokinetic Interface)를 기반으로 한 혁신적인 의수 제어 방법을 소개했습니다. 이 최첨단 기술은 근육 수축을 이용하여 체내에 삽입된 자석의 이동을 감지함으로써, 절단 환자를 위한 새로운 제어 메커니즘을 제공합니다. 이 연구는 기술의 임상적 실현 가능성을 입증할 뿐만 아니라 인간-로봇 상호작용의 미래 탐구를 위한 기반을 마련합니다.


기술적 돌파와 혁신


근동역학 인터페이스의 핵심 아이디어는 삽입된 자석을 통해 근육 수축의 물리적 이동을 포착하여 사용자의 의도를 해독하는 것입니다. 연구팀은 참가자의 잔여지에 여섯 개의 작은 네오디뮴 자석을 삽입하고, 완전 자율형 의수 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 의수 챔버 내에 모든 하드웨어 구성 요소와 배터리를 포함하고 있으며, 자석 위치 변화를 이용하여 정교한 로봇 손을 실시간으로 제어합니다.


구현 과정에서 팀은 척골 손목 굴근(FCU), 손가락 신근(ED), 장엄근(FPL) 근육을 자석 삽입의 목표 부위로 선택했습니다. 삽입된 네오디뮴 자석은 각각 직경 2 mm이며 의료 등급 재료로 코팅되었습니다. 근육 수축 동안 자석 이동의 안정성을 모니터링하기 위해 정기적인 초음파 검사를 수행했으며, 이는 정확한 의수 제어에 필수적입니다.


의수 제어를 용이하게 하기 위해 연구팀은 경피적 자석 위치 추적기(TML)를 개발했습니다. 이는 의수 챔버 내 센서 그리드를 사용하여 자석의 위치와 방향을 실시간으로 추적하며, 이 데이터를 근동역학 컨트롤러의 입력으로 사용하여 신호를 처리하고 로봇 손에 대한 명령으로 변환합니다. 시스템의 효율성을 검증하기 위해 직접 제어와 패턴 인식 두 가지 제어 전략이 사용되었습니다.


임상 적용 및 한계

이 기술의 임상 적용은 근동역학 인터페이스의 독특한 장점을 보여줍니다. 기존의 근전도 제어 방식과 비교할 때, 이 기술은 여러 가지 중요한 이점을 제공합니다:


1. 감염 위험 감소: 삽입된 자석은 무선 전원이나 경피 도선을 필요로 하지 않아 감염 위험과 장기 안정성 문제를 낮춥니다.


2. 정밀 제어: 자석의 작은 크기는 더 많은 근육 부위에 삽입할 수 있게 하여 이론적으로 더 많은 제어 자유도를 제공합니다.


3. 직접 측정: 자석 이동은 근육 길이와 속도를 직접 측정할 수 있게 하여 근육 활성과 힘의 상관관계를 보다 정확하게 파악할 수 있습니다.


그러나 이 기술을 구현할 때에도 과제가 존재합니다. 예를 들어, 팔꿈치의 움직임은 자석의 상대적 위치에 영향을 미쳐 신호 처리의 복잡성을 증가시킬 수 있습니다. 연구팀은 팔꿈치 움직임으로 인한 잘못된 신호를 방지하기 위해 스마트한 알고리즘 설계와 활성/비활성 스위치를 도입하여 이러한 문제를 일부 해결했습니다.


향후 개발 및 과제


이 선구적인 연구는 근동역학 인터페이스의 향후 개발 방향을 제시합니다. 앞으로의 연구는 다음과 같은 분야에 집중해야 합니다:


1. 생체역학 연구: 근육 수축과 조직 변형의 생체역학을 조사하여 자석의 위치와 수량을 최적화합니다.


2. 수술 기법 개선: 신호 품질을 극대화하고 조직 반응을 최소화하기 위해 수술 기술과 자석 설계를 향상시킵니다.


3. 신호 처리 최적화: 제한된 입력 신호로부터 더 많은 정보를 추출하고 다자유도 제어를 실현할 수 있도록 고급 신호 처리 및 머신러닝 알고리즘을 개발합니다.


장기 임상 시험도 필수적입니다. 6주간의 연구에서는 심각한 부작용이 나타나지 않았지만, 자석 장기 삽입의 안전성과 안정성은 추가 평가가 필요합니다. 또한, 환자들이 이 새로운 인터페이스에 적응하고 장기적으로 사용하는 경험을 이해하는 것도 매우 중요합니다.


근동역학 인터페이스는 의수 제어 기술의 새로운 영역을 대표합니다. 이 접근 방식은 절단 환자에게 보다 직관적이고 유연한 의수 제어를 제공할 뿐만 아니라, 인간-로봇 상호작용의 새로운 가능성을 탐구하는 데에도 큰 잠재력을 보여줍니다. 기술이 계속 발전함에 따라, 이 자석 기반 의수 제어 시스템이 더 많은 환자에게 실질적인 혜택을 제공하고 잃어버린 기능을 회복하며 삶의 질을 향상시킬 것으로 기대됩니다.



관련 기사
CubeMars AK 시리즈 로봇 액추에이터: 로봇공학의 미래를 설계하다
CubeMars AK 시리즈 로봇 액추에이터: 로봇공학의 미래를 설계하다
CubeMars는 로봇 구동 기술의 발전을 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사의 AK 시리즈 모터 모듈은 높은 통합성과 혁신적인 설계로 업계 표준이 되었습니다. 이 모터 모듈은 단순한 모터뿐만 아니라 감속기, 드라이버 보드, 하우징을 통합하여 뛰어난 성능과 신뢰성을 제공하며, 정밀 제어와 높은 신뢰성이 요구되는 다양한 로봇 시스템에 널리 사용됩니다.
Jun 28,2024
CubeMars 로봇 액추에이터, 조지아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개
CubeMars 로봇 액추에이터, 조지아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개
AK80-9 로봇 액추에이터는 조지아텍 AI 외골격을 구동하며, 86%의 에너지 효율 개선과 실시간 지형 적응을 통해 향상된 이동성을 제공합니다.
Jul 19,2025
다양한 요구 충족: CubeMars 모터 제품 맞춤형 전자 솔루션
다양한 요구 충족: CubeMars 모터 제품 맞춤형 전자 솔루션
CubeMars에서는 BLDC 모터를 보완하기 위한 맞춤형 솔루션을 제공하여 로봇 및 자동화 산업 고객의 다양한 요구를 충족합니다.
May 22,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내