Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Technische Schlüsselkomponenten 
Planetengetriebe bieten mehrere Vorteile

Warum Industrieroboter ohne Planetengetriebe nicht leben können

CubeMars / Oct 18,2023

In diesem Kurzbericht werden die grundlegenden technischen Komponenten untersucht, die das Herzstück von Industrierobotern bilden und deren Leistung und Funktionalität beeinflussen. Diese Komponenten sind unerlässlich, um eine zuverlässige Ausführung von Produktionsaufgaben, eine konsistente Bewegungswiederholbarkeit und die Aufrechterhaltung der Qualität des Fertigungsprozesses zu gewährleisten.


Technische Schlüsselkomponenten 


Industrieroboter bestehen aus drei Hauptkomponenten:


Untersetzungsgetriebe: Eine hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit ist bei Industrierobotern von entscheidender Bedeutung. Servomotoren können zwar für Genauigkeit sorgen, aber eine blinde Erhöhung ihrer Leistung ist, insbesondere bei schweren Lasten, wirtschaftlich unrentabel. Untersetzungsgetriebe verbessern die Genauigkeit, indem sie das Ausgangsdrehmoment in einem geeigneten Drehzahlbereich erhöhen.


Servomotoren: Servomotoren spielen eine Schlüsselrolle beim Antrieb von Roboterbewegungen. Sie bieten Präzision, aber ihre Fähigkeit, die Präzision beizubehalten, nimmt ab, wenn sie erheblichen Belastungen ausgesetzt sind. Daher wird die Leistung des Roboters in der Regel durch ein Untersetzungsgetriebe optimiert.


Steuerung: Die Steuerung ist die zentrale Intelligenz des Industrieroboters, die seine Funktionen bestimmt, Daten verarbeitet und Aufgaben ausführt. Die Qualität und Funktionalität der Steuerung beeinflusst maßgeblich die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Roboters.


Rolle von Planetengetrieben: Eine hervorragende Lösung zur Verbesserung und Sicherstellung der Genauigkeit von Industrierobotern ist der Einsatz von Planetengetrieben. Diese Getriebe bieten eine Vielzahl von Vorteilen, insbesondere im Bereich der Robotik. Sie können als Standardprodukte geliefert werden, die an spezifische Bedürfnisse angepasst sind, individuelle Konfigurationen ermöglichen und zuverlässige und präzise Lösungen bieten.


Planetengetriebe bieten mehrere Vorteile


Präzision und Flexibilität: Durch individuelle Anpassung ermöglichen Planetengetriebe den Robotern eine hohe Präzision und gewährleisten eine genaue Ausführung der Aufgaben.


Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Die Verwendung von Planetengetrieben gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des Roboters und verlängert seine Lebensdauer.


Lösung von Schwingungsproblemen: Darüber hinaus tragen Planetengetriebe dazu bei, Wärme- und mechanische Schwingungsprobleme zu mindern, die den genauen und zuverlässigen Betrieb von Industrierobotern beeinträchtigen können.


Kurz gesagt, die Kernkomponenten von Industrierobotern, einschließlich der Untersetzungsgetriebe und Planetengetriebe, spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dieser Maschinen. Wenn wir tiefer in den Bereich der mechanischen Konstruktion eindringen, werden wir weiterhin verschiedene Aspekte von Industrierobotern und ihren Komponenten untersuchen.


Verwandte Artikel
AK70-10 führt die Zukunft der agilen Robotik an
AK70-10 führt die Zukunft der agilen Robotik an
CubeMars war schon immer bestrebt, sich an bahnbrechenden Innovationen in der Robotik zu beteiligen! Im Jahr 2023 wurde unser AK70-10 BLDC-Motor zu einer Schlüsselkomponente für den Erfolg des bahnbrechenden zweibeinigen Robotikprojekts von Nathan Eduard
Oct 29,2024
CubeMars stellt auf dem World Robotics Congress 2024 aus
CubeMars stellt auf dem World Robotics Congress 2024 aus
Peking, 23. August 2024 - Auf dem World Robotics Congress 2024 war CubeMars ein Aussteller, der die gesamte Motorenpalette der Marke vorstellte und damit auf großes Interesse stieß. Auf der Messe trafen sich führende Experten, Investoren und innovative Un
Aug 28,2024
Was ist ein bürstenloser Gleichstrommotor?
Was ist ein bürstenloser Gleichstrommotor?
Der bürstenlose Gleichstrommotor (BLDC-Motor) ist eine gängige Art von Robotikmotor, ein Motor, der von einer Gleichspannungsquelle gespeist wird und elektronisch kommutiert wird, anstatt wie bei herkömmlichen Gleichstrommotoren durch Bürsten kommutiert z
Sep 15,2023