Heute werden wir kurz darüber sprechen, wie man das richtige Unterwasserstrahlruder kauft
1、Leistungsparameter
2. strukturelle Merkmale
3、Einfach zu installieren
4、lebensdauer
CubeMars DW Serie Unterwasserstrahlruder Vorteil
1. in die Tiefsee eintauchen und kommen und gehen, wie es einem gefällt
2、Feingusslegierung Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit
3、Versiegelungsverfahren
4、die Gestaltung des Schachtsystems
5、die Propeller und Deflektoren

Unterwasser-Antrieb, mehrere Größenoptionen, keine Angst vor der Tiefsee

CubeMars / Sep 29,2024

Wie wir alle wissen, ist ein Unterwasserstrahlruder ein Gerät, das für Unterwasseraktivitäten entwickelt wurde, um Tauchern, U-Booten, unbemannten Unterwasserrobotern (ROVs) usw. zu helfen, sich schnell in einer Unterwasserumgebung zu bewegen. Kernstück ist ein hocheffizienter Elektromotor, z. B. ein bürstenloser Gleichstrommotor, der durch einen Propeller- oder Düsenantrieb Schub erzeugt, um den Benutzer oder das Fahrzeug durch das Wasser zu treiben.


Mit mehr und mehr Unterwasser-Antrieb Anwendungen, einschließlich der Erforschung des Ozeans, Unterwasser-Arbeit, Ressourcen-Entwicklung, Umweltschutz-Tests und andere Industrie-Anwendungen, dann die Nachfrage nach Unterwasser-Antrieb ist mehr und mehr, die Anforderungen sind auch mehr und mehr hoch, vor allem Unterwasser unbemannte Roboter (ROV/AUV), so in den Kauf der richtigen Unterwasser-Antrieb, hat sich eine Menge Nachfrage für das Problem von den Menschen konfrontiert.


Heute werden wir kurz darüber sprechen, wie man das richtige Unterwasserstrahlruder kauft


1、Leistungsparameter


I. Schubkraft: Wählen Sie die geeignete Schubkraft je nach Gewicht und Verwendungszweck des Geräts. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Schubkraft, desto stärker die Leistung des Geräts.

II, Leistung: Leistung sollte mit dem Gewicht und der Betriebstiefe des Geräts abgestimmt werden, je größer die Leistung, Energieverbrauch und Lärm wird auch steigen.


2. strukturelle Merkmale


Kompaktheit: Die Wahl eines Modells, das kompakt, klein und leicht ist, trägt zur betrieblichen Flexibilität bei.

Selbstreinigungsfunktion: Die Klinge sollte über eine Selbstreinigungsfunktion verfügen, um das Aufwickeln und Blockieren von Schmutz zu verhindern und einen langfristig stabilen Betrieb zu gewährleisten.


3、Einfach zu installieren


Einfache Installation: Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Strahlruder einfach zu installieren und zu warten ist, um Betriebskosten und -zeit zu reduzieren.


4、lebensdauer


Korrosionsbeständigkeit: Unterwasserstrahlruder werden häufig in ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen (ROVs) und automatisierten Unterwasserfahrzeugen (AUVs) eingesetzt, die den hohen Drücken und korrosiven Umgebungen in der Tiefsee standhalten müssen, weshalb ihr korrosionsbeständiges Design entscheidend ist.


Langlebigkeit: Wählen Sie Modelle, die nachweislich langlebig und in der Regel zuverlässiger sind und eine längere Garantie haben.


Die neu eingeführten Unterwasserstrahlruder der SW- und DW-Serie von CubeMars verfügen über eine geschlossene Bauweise, bei der die wichtigsten Teile der Propeller im Inneren des versiegelten Gehäuses untergebracht sind. Dadurch werden Beschädigungen durch Schlamm, Sand und andere Fremdkörper wirksam vermieden, und sie sind in der Lage, komplexe und sich verändernde Unterwasserumgebungen zu bewältigen, um die Anforderungen an langlebige, korrosionsbeständige und wartungsfreie Anwendungen zu erfüllen.


Das Unterwasserstrahlruder verfügt über ein umfassendes Schutzdesign, das das Problem der Wärmeableitung bei der Arbeit vollständig berücksichtigt, und das Innere ist mit hocheffizienten wärmeleitenden Materialien gefüllt, so dass das Strahlruder die Wärme durch Eintauchen in Wasser ableiten kann, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Mit seinem robusten, abgedichteten Gehäuse hat das Strahlruder eine maximale Betriebstiefe von 350 Metern und einen maximalen Verankerungsschub von 7 bis 25 kgf, was den Anforderungen verschiedener Klassen von ROVs, unbemannten Schiffen, Surfbrettern und anderen Über- und Unterwasseranwendungen entspricht.


CubeMars DW Serie Unterwasserstrahlruder Vorteil


1. in die Tiefsee eintauchen und kommen und gehen, wie es einem gefällt


Kleine Größe, starke Leistung, Anlegeschub ≥ 25kgf


2、Feingusslegierung Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit


Leichte und hochfeste Aluminiumlegierung, verschleißfest und langlebig


3、Versiegelungsverfahren


Unterwasser-Antrieb, vielfältige Optionen, furchtlose Tiefsee


Gewindeanschlussverfahren, zweistufige unabhängige Dichtungskammer, dynamisches Dichtungsverfahren mit geringem Widerstand. Verhindert das Eindringen von Ablagerungen in den Motorraum, wartungsfrei.


4、die Gestaltung des Schachtsystems


Vereinfachter innerer Aufbau, sehr robust in vielen Anwendungen und robust und zuverlässig im Betrieb.


5、die Propeller und Deflektoren


Stromlinienförmiges Design zur Verringerung des Unterwasserwiderstands und für einen effizienten Unterwasserbetrieb.


CubeMars Unterwasserantriebe haben keine Angst vor der Tiefsee, mit einer Vielzahl von optionalen Spezifikationen, schwimmen in Tiefen von 0-350 Metern, speziell für ROVs, mit seiner genialen Konstruktion und innovatives Design, frei von der Mühe der Füllung und Abdichtung, und von der Quelle zur Verbesserung der Produktleistung.


Weitere Produktspezifikationen für die Unterwasserstrahlruder-Serie finden Sie unter: SW Serie Unterwasserantrieb, DW Serie Unterwasserantrieb


Verwandte Artikel
CubeMars treibt ROBOCON an, den 22. nationalen Robotik-Wettbewerb für Studenten
CubeMars treibt ROBOCON an, den 22. nationalen Robotik-Wettbewerb für Studenten
5. Juli - 8. Juli, von der chinesischen Gesellschaft für Hochschulbildung, der Chinese Academy of Engineering Strategic Consulting Centre Führung, die National College Students Robotics Competition Organisationskomitee gehostet, die National College of Ap
Jul 12,2023
So wählen Sie den richtigen Roboter-Gelenkmotor aus: Drehmoment, Geschwindigkeit und Integration erklärt
So wählen Sie den richtigen Roboter-Gelenkmotor aus: Drehmoment, Geschwindigkeit und Integration erklärt
Erfahren Sie, wie Sie den richtigen Roboter-Gelenkmotor anhand von Drehmomentanforderungen, Geschwindigkeit und Präzision auswählen, um stabile, effiziente und zuverlässige Bewegungen zu gewährleisten.
Feb 10,2026
Warum Industrieroboter ohne Planetengetriebe nicht leben können
Warum Industrieroboter ohne Planetengetriebe nicht leben können
In diesem Kurzbericht werden die grundlegenden technischen Komponenten untersucht, die das Herzstück von Industrierobotern bilden und deren Leistung und Funktionalität beeinflussen.
Oct 18,2023