Das Robotik-Team der Toronto Metropolitan University gewinnt den zweiten Platz für kanadische Teams bei der University Mars Rover Challenge

CubeMars / Jul 11,2024

Das Toronto Metropolitan University Robotics Team (TMR) vereint führende Köpfe aus einer Vielzahl von Disziplinen, die sich gemeinsam dem Entwurf, der Entwicklung und dem Bau von wettbewerbsfähigen, leistungsstarken Robotern verschrieben haben.


TMR


Gruppenfoto des TMR-Teams


Aufbauend auf den wertvollen Erfahrungen, die bei der University Rover Challenge (URC) 2023 gesammelt wurden, hat das TMR-Team die Leistung seines Mars-Rovers für die Veranstaltung 2024 weiter optimiert und verbessert. Das diesjährige Mechanikerteam nutzte das AK70-10 KV100 Energiemodul von CubeMars, um einen frei beweglichen Arm mit einem zahnradgetriebenen Ellbogengelenk und einem Differentialgetriebe für das Handgelenk zu entwickeln. Dieses innovative Design vergrößerte den Bewegungsbereich und die Drehmomentabgabe des Arms erheblich, was dem Rover ein reaktionsschnelleres und stabileres Fahrverhalten verleiht.


TMR’s Mars rover in action at the University Rover Challenge.

Der TMR Mars Rover in Aktion!


Unter der hervorragenden Leitung von Mariam Samson Ukaria, Cindy Nguyen und Ryan Le hat die TMR bei der URC-Veranstaltung 2024 hervorragende Leistungen gezeigt. Bei dieser internationalen Veranstaltung, die von der Mars Society organisiert wird, um Teams von Universitätsstudenten aus der ganzen Welt zu inspirieren, Marsrover zu entwerfen und zu bauen, die für die Erkundung des Mars geeignet sind, belegte TMR dank seines unermüdlichen Engagements für Innovation und kontinuierliche Verbesserung den 14. von 104 internationalen Teams und wurde damit Zweitplatzierter unter den kanadischen Teams. Ihr sorgfältig gefertigter Mars-Rover wurde von der Jury für seine überlegene Funktionalität und Leistungsverbesserungen hoch gelobt, was der Toronto Metropolitan University eine Ehre auf internationaler Ebene einbrachte.


从左往右:TMR领队 Cindy Nguyen, Ryan Le 和 Mariam Samson Ukaria

Von links nach rechts: TMR-Leiter Cindy Nguyen, Ryan Le und Mariam Samson Ukaria


Das TMR-Team besteht aus 16 Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Fachbereichen, die nicht nur nach Spitzenleistungen in Wettbewerben streben, sondern sich auch bemühen, praktische Fähigkeiten zu entwickeln, die die nächste Generation von Ingenieuren und Wissenschaftlern zu Innovationen inspirieren werden. Darüber hinaus engagiert sich die TMR aktiv in der Bildungsarbeit und gibt ihr Fachwissen und ihre Erfahrung im Bereich der Robotik in Form von Workshops und Vorträgen in örtlichen Sekundarschulen weiter.


Diese Initiative von TMR entspricht in hohem Maße den Werten von CubeMars, das weiterhin herausragende Studententeams wie TMR unterstützen und zur Ausbildung und Förderung der Robotikindustrie beitragen wird.


Verwandte Artikel
Gorilla Mk1-Roboter: Mit CubeMars-Motoren ausgestattet, neue Durchbrüche bei Höhenarbeiten
Gorilla Mk1-Roboter: Mit CubeMars-Motoren ausgestattet, neue Durchbrüche bei Höhenarbeiten
Im Bereich der Höhenarbeiten im australischen Übertragungsnetz verändert ein innovativer Roboter, entwickelt von Crest Robotics, leise die Arbeitsweise.
Oct 31,2024
Rahmenloser Motor RI80 mit hoher Drehmomentdichte
Rahmenloser Motor RI80 mit hoher Drehmomentdichte
Rahmenloser Motor RI80 mit hoher Drehmomentdichte, geräuscharmer Betrieb, starke Leistung!
Aug 16,2023
CubeMars unterstützt die University of Minnesota beim Bau eines landwirtschaftlichen vierbeinigen Roboterdogs: Hochintegrierte Motoren treiben die int
CubeMars unterstützt die University of Minnesota beim Bau eines landwirtschaftlichen vierbeinigen Roboterdogs: Hochinteg...
Der landwirtschaftliche Vierbeinroboter sammelt Daten, erledigt Aufgaben und meistert in schwierigem Gelände, was Räderroboter und Drohnen nicht schaffen.
Jun 10,2025