Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
LORIS Design Konzept
Mechanischer Aufbau und technische Merkmale
Forschung und Entwicklung

Innovationsaustausch für Robotikfans: LORIS, der Kletterroboter

CubeMars / Aug 01,2024

Auf dem Gebiet der Robotik inspiriert jeder neue Durchbruch zu grenzenloser Kreativität und Fantasie. Heute werfen wir einen detaillierten Blick auf den revolutionären vierbeinigen Kletterroboter LORIS (Lightweight Observation Robot for Irregular Slopes), der von der Carnegie Mellon University (CMU) entwickelt wurde. Als Robotik-Enthusiast ist dieser Roboter sicherlich eine spannende Fallstudie darüber, wie zukünftige Roboter mit komplexen Umgebungen interagieren und navigieren werden.


LORIS Design Konzept


Das Design von LORIS wurde von den in der Natur vorkommenden Insekten und Reptilien inspiriert. Die bemerkenswerte Kletterfähigkeit dieser Lebewesen auf unregelmäßigen Oberflächen inspirierte die Forscher zur Entwicklung eines Roboters, der sich unter ähnlichen Bedingungen frei bewegen kann. Jedes Bein von LORIS ist mit mikroverzahnten Hakenkrallen ausgestattet, die unregelmäßige Oberflächen wie Felsen und Rinde greifen, damit sich der Roboter frei über komplexes Gelände bewegen kann.


Mechanischer Aufbau und technische Merkmale


Einzigartig am LORIS ist das mikroverzahnte Hakenkrallendesign. Jede Hakenkralle besteht aus mehreren winzigen Haken, die sich an winzigen Unebenheiten und Vertiefungen festhalten können, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Dank dieser Konstruktion kann LORIS nicht nur auf steilen, felsigen Oberflächen klettern, sondern auch in Umgebungen laufen, die für andere Roboter unzugänglich sind.


Darüber hinaus ist LORIS mit einer Tiefenerkennungskamera und einem intelligenten Mikroprozessor ausgestattet, der es ihm ermöglicht, seine Umgebung wahrzunehmen und die Bewegung jedes Beins in Echtzeit anzupassen. Durch ausgeklügelte Algorithmen ist LORIS in der Lage, jeden Schritt intelligent zu planen, um das Gleichgewicht zu halten und einen stabilen Halt zu gewährleisten.


Forschung und Entwicklung


Die Entwicklung von LORIS wurde durch eine Teamleistung im Robomechanics Lab der Carnegie Mellon University ermöglicht. Das Team bestand aus Forschern wie Paul Nadan, Spencer Backus und Aaron M. Johnson. Ihre kontinuierlichen Experimente und Optimierungen führten zur erfolgreichen Entwicklung dieses Roboters, der in der Lage ist, frei auf unregelmäßigen Hängen zu klettern.


Um dies zu erreichen, verwendeten die Forscher eine Technik namens Directed Inward Grasping (DIG). In Anlehnung an die Art und Weise, wie sich Insekten beim Klettern festhalten, bietet diese Technik stabilen Halt, indem sie Oberflächen mit nach innen gerichteten, hakenförmigen Krallen ergreift.1 Das LORIS-Design ist nicht nur leicht und effizient, sondern bietet auch ein ideales Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch und Bewegungsgeschwindigkeit.


am Ende schreiben


LORIS ist nicht nur ein wichtiger Durchbruch in der Robotik, sondern auch eine Fallstudie für Robotik-Enthusiasten, an der sie sich orientieren und von der sie lernen können. Er zeigt, wie von der Natur inspirierte Entwürfe in technische Entwürfe umgesetzt werden können und durch innovative Technologie eine überlegene Leistung erzielen. Diese Forschungsarbeit der Carnegie Mellon University liefert wertvolle Lehren und Erkenntnisse für die künftige Entwicklung der Robotik und regt mehr Menschen dazu an, sich in diesem vielversprechenden Bereich zu engagieren.



Referenz:

1.CMU Robomechanics Laboratory

2.Robotics and Automation

3.Nature-Inspired Robotics


Verwandte Artikel
CubeMars treibt ROBOCON an, den 22. nationalen Robotik-Wettbewerb für Studenten
CubeMars treibt ROBOCON an, den 22. nationalen Robotik-Wettbewerb für Studenten
5. Juli - 8. Juli, von der chinesischen Gesellschaft für Hochschulbildung, der Chinese Academy of Engineering Strategic Consulting Centre Führung, die National College Students Robotics Competition Organisationskomitee gehostet, die National College of Ap
Jul 12,2023
Baleka: ein zweibeiniger Roboter mit starker Sprungkraft und schneller Manövrierfähigkeit
Baleka: ein zweibeiniger Roboter mit starker Sprungkraft und schneller Manövrierfähigkeit
Ein Forscherteam der Universität Kapstadt hat kürzlich einen beeindruckenden zweibeinigen Roboter namens Baleka vorgestellt, der nicht nur beeindruckend ist, sondern auch sein Potenzial und seine Anwendung in der wissenschaftlichen Spitzenforschung demons
Jun 24,2024
Wie Torquemotoren funktionieren
Wie Torquemotoren funktionieren
Torquemotoren, auch Torque-Motoren genannt, sind Spezialmotoren und werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die ein hohes Drehmoment und eine präzise gesteuerte Bewegung erfordern, wie z. B. in der Robotik, der Medizintechnik, bei Industriemaschinen und
Sep 11,2023