Was ist ein Quasi Direct Drive (QDD) Motor?
Wie ein QDD-Motor funktioniert
1. Von hoher Drehzahl zu nutzbarem Drehmoment
2. Mechanisches Feedback bewahren
3. Präzise und dynamische Kontrolle ermöglichen
Warum dynamische Roboter eine QDD-Architektur benötigen
Anwendungsbezogene Vorteile von QDD-Motoren für Humanoide und Vierbeiner-Roboter
Designüberlegungen bei der Auswahl eines QDD-Motors
1. Definition von Drehmoment- und Dynamikanforderungen
2. Auswahl einer geeigneten Untersetzungsstrategie
3. Bewertung von Backdrivability und Interaktionsanforderungen
4. Überprüfung von Thermik und Dauerleistung
CubeMars QDD-Motoren für Exoskelette
Fazit

2026 Überblick über Quasi Direct Drive (QDD) Motoren für humanoide und vierbeinige Roboter

CubeMars / Mar 05,2026

Was ist ein Quasi Direct Drive (QDD) Motor?


Robotische Motoren fallen in der Regel in zwei Extreme: vollständig direkt angetriebene Systeme ohne Getriebe oder Motoren mit hoher Untersetzung, die stark auf mechanische Verstärkung angewiesen sind. Quasi Direct Drive (QDD)-Motoren wurden als strukturelle Zwischenlösung eingeführt, bei der die Drehmomenterzeugung zwischen dem Motor und der Übertragungsstufe neu verteilt wird.


Die Idee von „quasi“ ist subtil, aber wichtig. Sie spiegelt einen bewussten Kompromiss zwischen zwei Designextremen wider und zielt darauf ab, die Reaktionsfähigkeit zu erhalten, während der Aktuator gleichzeitig kompakt und praktisch bleibt.


Das Konzept des „Quasi“ Direct Drive


Warum nicht einen reinen Direct-Drive-Motor verwenden? Würde man das Getriebe vollständig eliminieren, müsste der Motor das gesamte Drehmoment elektromagnetisch erzeugen, was eine größere Baugröße, höhere Ströme und ein intensiveres Thermomanagement erfordern würde.


Umgekehrt stellt sich die Frage: Warum nicht auf eine sehr hohe Untersetzung setzen? Eine extreme Übersetzung verändert das mechanische Verhalten des Gelenks, wodurch es weniger reaktionsfähig wird und stärker von externen Kräften isoliert ist.


QDD adressiert beide Einschränkungen, indem eine moderate Untersetzungsstufe beibehalten wird, während der Motor den Großteil des Drehmoments bereitstellt. Das Ergebnis ist ein Antriebsstrang, der sich näher an einem Direct Drive verhält und sowohl Kompaktheit als auch mechanische Praxistauglichkeit bietet.


ake-90-8-kv35-quasi-direct-drive-motor



Wie sich QDD von traditionellen Getriebemotoren unterscheidet


In konventionellen Systemen mit hoher Untersetzung wird das Drehmoment hauptsächlich durch mechanische Vervielfachung erzeugt. Ein kleiner Motor rotiert mit hoher Geschwindigkeit, und das Getriebe verstärkt das Drehmoment erheblich, bevor es das Gelenk erreicht.


QDD-Systeme kehren dieses Verhältnis um. Hier ist der Motor so ausgelegt, dass er direkt ein beträchtliches Drehmoment liefert. Das Getriebe bestimmt nicht länger das Ausgangsverhalten; stattdessen übernimmt es die Feinabstimmung der Drehmomentübertragung und unterstützt die strukturelle Integration.


Diese Veränderung beeinflusst drei grundlegende Eigenschaften:

  • Reflektierte Trägheit am Gelenk

  • Leichtigkeit der mechanischen Rückkopplung (Backdrivability)

  • Unmittelbare Drehmomentreaktion


Das Getriebe wird damit zu einem unterstützenden Element statt zum bestimmenden Merkmal des Motors.


Typische Untersetzungsverhältnisse in QDD-Systemen


QDD ist nicht durch eine bestimmte Zahl definiert, doch die meisten Implementierungen liegen in einem Untersetzungsbereich von etwa 6:1 bis 10:1.


Dieser Bereich ist nicht zufällig gewählt — er stellt ein ingenieurtechnisches Gleichgewicht dar:

  • Unterhalb dieses Bereichs steigen Motorgröße und elektrischer Leistungsbedarf stark an.

  • Überhalb dieses Bereichs beginnt das System, die Einschränkungen hoher Untersetzungen zu übernehmen, etwa eine langsamere Reaktion und reduzierte


Backdrivability.

Das gewählte Untersetzungsverhältnis bewahrt das dynamische Verhalten und hält gleichzeitig Motorgröße und Stromanforderungen innerhalb praktikabler Grenzen.


Wie ein QDD-Motor funktioniert


1. Von hoher Drehzahl zu nutzbarem Drehmoment


Jeder QDD-Motor beginnt mit einem bürstenlosen Motor. Motoren arbeiten von Natur aus mit hohen Drehzahlen, erzeugen jedoch relativ geringes Drehmoment. Wenn sie direkt an ein Robotergelenk angeschlossen würden, würde sich das System zwar schnell bewegen, hätte jedoch unter Last Schwierigkeiten.


Um die Drehzahl in nutzbares Drehmoment umzuwandeln, integrieren QDD-Systeme ein Getriebe mit geringer Untersetzung, typischerweise im Bereich von 5:1 bis 10:1. Das bedeutet, dass sich das Gelenk einmal dreht, während sich der Motor mehrere Male dreht. Die Drehzahl nimmt moderat ab, und das Drehmoment steigt proportional.


Im Gegensatz zu herkömmlichen Motoren, die auf sehr hohe Untersetzungen (50:1 oder höher) angewiesen sind, passt QDD dieses Verhältnis nur leicht an. Das Drehmoment wird verstärkt, ohne den Motor stark vom Gelenk zu isolieren. Genau diese begrenzte Untersetzung definiert das Konzept des „quasi-direkten“ Antriebs.


2. Mechanisches Feedback bewahren


Niedrige Untersetzungsverhältnisse erlauben eine bidirektionale Kraftübertragung:

  • Vorwärts: Der Motor treibt das Gelenk an

  • Rückwärts: Externe Kräfte am Gelenk werden über das Getriebe zurück zum Motor übertragen und dort erfasst


Diese Eigenschaft — bekannt als Backdrivability — ist ein entscheidender Unterschied. In Systemen mit hoher Untersetzung blockieren die Zahnräder oft die Rückübertragung von Kräften, wodurch die Gelenke mechanisch steif werden. QDD hingegen erhält die mechanische Transparenz.


Erhaltenes Feedback sorgt dafür, dass der Motor mechanisch mit dem Gelenk gekoppelt bleibt, statt hinter übermäßiger Untersetzung isoliert zu sein.


3. Präzise und dynamische Kontrolle ermöglichen


Dank dieser mechanischen Transparenz wird die Drehmomentsteuerung erheblich einfacher. Da die Beziehung zwischen Motor- und Gelenkdrehmoment vorhersagbar bleibt (nach einfacher Skalierung), kann der Controller die Ausgangskraft präzise über Encoder-Feedback und Strommessung schätzen.


Statt nur Position zu befehlen — „drehe dich auf diesen Winkel“ — kann das System direkt Drehmoment anfordern — „wende diese Kraft an“. Diese Fähigkeit ist entscheidend für Roboter, die mit ihrer Umgebung interagieren, Stöße absorbieren oder dynamische Bewegungen ausführen müssen.


Durch die Kombination von moderater Drehmomentverstärkung und erhaltener Reaktionsfähigkeit erreichen QDD-Motoren eine Balance zwischen Kraft und Kontrolle — ideal für Beingeräte, Humanoide, kollaborative Systeme und tragbare Robotik.

 

Wichtigste Erkenntnis:

Ein QDD-Motor funktioniert, indem er die Motordrehzahl leicht reduziert, um das Drehmoment zu erhöhen, während das mechanische Feedback erhalten bleibt. So ermöglicht er sowohl Leistungsabgabe als auch dynamische Reaktionsfähigkeit.


quasi-direct-drive-motor


Warum dynamische Roboter eine QDD-Architektur benötigen


1. Vom Positions- zur Kraftsteuerung

  • Dynamische Roboter können sich nicht ausschließlich auf Positionssteuerung verlassen; Hochgeschwindigkeitsbewegungen erfordern, dass die Gelenke auf externe Kräfte reagieren.

  • Die niedrige Untersetzung und mechanische Transparenz von QDD ermöglichen es den Motoren, das Gelenkdrehmoment direkt zu erfassen und eine präzise kraftbasierte Steuerung zu realisieren.

  • Diese Fähigkeit ist entscheidend für Roboter, die agile oder unvorhersehbare Bewegungen ausführen müssen.


2. Die Bedeutung niedriger Trägheit bei Hochgeschwindigkeitsbewegungen

  • Hohe Untersetzungsverhältnisse verstärken die Motorträgheit, was die Gelenkreaktion verlangsamt und die Agilität reduziert.

  • QDD bewahrt eine niedrige reflektierte Trägheit, hält die Gelenke reaktionsfähig und ermöglicht schnelle, präzise Bewegungen.


3. Energieeffizienz bei mobilen Robotern

  • Getriebe mit hohem Übersetzungsverhältnis erhöhen Reibungsverluste und Energieverbrauch.

  • Das kompakte, reibungsarme Design von QDD reduziert Energieverluste, verbessert die Batterielaufzeit und steigert die Betriebseffizienz mobiler Plattformen.


4. Strukturelle Gewichtsbeschränkungen in Mehrfreiheitsgrad-Systemen

  • Mehrgelenkige Roboter reagieren empfindlich auf Gelenkgewicht; schwere Aktuatoren beeinträchtigen Dynamik und Effizienz.

  • QDD-Aktuatoren sind leicht und kompakt, was eine Integration in dichte Mehrfreiheitsgrad-Systeme ermöglicht, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.


Anwendungsbezogene Vorteile von QDD-Motoren für Humanoide und Vierbeiner-Roboter


Die architektonischen Eigenschaften von QDD-Motoren — niedriges Übersetzungsverhältnis, geringe reflektierte Trägheit und Drehmomenttransparenz — sind nicht nur mechanische Designentscheidungen. Sie übersetzen sich direkt in Leistungs­vorteile, wenn sie in beinbewegten Robotern implementiert werden.


Obwohl sich humanoide und vierbeinige Plattformen in Morphologie und Fortbewegungsstrategie unterscheiden, verlassen sich beide auf schnelle Kraftsteuerung, dynamisches Gleichgewicht und energieeffiziente Bewegungen. Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie sich QDD-Eigenschaften in praktische Vorteile für diese beiden Robotertypen umsetzen lassen. Der Kontrast wird besonders deutlich, wenn die Plattformen nebeneinander betrachtet werden.


Leistungs- und Nutzenzuordnung:

QDD-EigenschaftHumanoide RoboterVierbeinige RoboterSystem-Level Vorteil
Niedrige reflektierte TrägheitSchnellere Gleichgewichtserholung & Stabilität während Einbeinunterstützung und externen StörungenRasche Beinbeschleunigung & sanftere Hochgeschwindigkeits-GangübergängeGrößere dynamische Stabilität unter realen Störungen
BackdrivabilityAktive Nachgiebigkeit für sichere Mensch-Roboter-Interaktion und kollaborative UmgebungenHervorragende Stoßabsorption bei wiederholten BodenkontaktenReduzierte strukturelle Belastung und verbesserte Langlebigkeit
Präzise DrehmomentsteuerungExakte Koordination von Hüft-, Knie- und Sprunggelenken bei komplexen Bewegungen wie Treppensteigen oder HockenEchtzeit-Anpassung der Bodenkraft über mehrere BeineHöhere Steuerbandbreite und flüssigere Bewegungen
Niedriges Übersetzungsverhältnis & geringe ReibungGeringerer Gesamtenergieverbrauch beim Gehen und PositionswechselnErhöhte Fortbewegungseffizienz und reduzierte AktuatorerwärmungVerlängerte Betriebsdauer und verbesserte Energieeffizienz


Warum sich die Vorteile unterschiedlich manifestieren:

Obwohl die Aktuatorarchitektur gleich bleibt, zeigen sich die resultierenden Vorteile unterschiedlich, bedingt durch strukturelle und Bewegungsunterschiede.


Bei humanoiden Robotern


Die Stabilität humanoider Roboter ist im Kern ein Gleichgewichtsproblem. Mit einem hohen Schwerpunkt und wiederholten Einbeinphasen können selbst kleine Störungen erhebliche Rotationsmomente an Knöchel- und Hüftgelenken erzeugen.


In diesem Kontext wird die Motorreaktivität zu einem entscheidenden Stabilitätsfaktor, nicht nur zu einem Leistungsparameter.


Die QDD-Architektur reduziert die reflektierte Trägheit, wodurch schnelle korrigierende Beschleunigungen bei der Gleichgewichtserholung möglich werden. Anstatt Störungen aufgrund der Steifigkeit des Antriebsstrangs zu widerstehen, bleibt das System dynamisch anpassungsfähig. Backdrivability ermöglicht zusätzlich aktive Nachgiebigkeit — der Roboter kann bei Bedarf nachgeben, anstatt gegen unerwartete Kräfte zu kämpfen.


Praktisch bedeutet das:

  • Schnellere Erholung bei Schubkräften während des Gehens

  • Sanfterer Gewichtstransfer zwischen den Beinen

  • Natürlichere Multi-Gelenk-Koordination


Statt sich wie eine starre Maschine zu bewegen, agiert der Humanoid mit kontrollierter Flexibilität — ein kritisches Merkmal für Roboter, die in der Nähe von Menschen operieren sollen.


Bei vierbeinigen Robotern


Die Fortbewegung von Vierbeinern ist primär kein Gleichgewichtsproblem, sondern ein zyklisches Problem aus Aufprall und Schubkraft. Jeder Schritt beinhaltet:

1.  Eine schnelle Schwungphase

2.  Bodenkontakt mit impulsartiger Kraft

3.  Lastübertragung über den Körper

4.  Sofortige Vorbereitung auf den nächsten Schritt


Während dieser hochfrequenten Zyklen wirken sich Motorträgheit und Reibung direkt auf die Gang-Effizienz und Stoßverträglichkeit aus. Die niedrige Antriebsimpedanz von QDD ermöglicht eine Echtzeit-Erfassung und Kompensation von Aufprallkräften. Gleichzeitig erlaubt die reduzierte Gliedmaßen-Trägheit eine schnellere Rückführung und Neupositionierung der Beine bei Hochgeschwindigkeitsbewegungen.


Das Ergebnis ist nicht nur flüssigere Bewegung, sondern auch verbesserte Fortbewegungsdynamik:

  • Stabileres Hochgeschwindigkeits-Traben und Laufen

  • Bessere Anpassung an unebenes Gelände

  • Reduzierter Energieverlust bei wiederholten Aufprallzyklen


Für mobile Roboter im Außeneinsatz verbessern diese Eigenschaften direkt Ausdauer und Geländetauglichkeit.


ake-series-quasi-direct-drive-motor



Vom mechanischen Design zum Leistungs­vorteil


Die zentrale Stärke der QDD-Architektur liegt in ihrem Gleichgewicht: Sie verstärkt das Drehmoment, ohne den Motor vom Gelenk zu isolieren. Durch die Vermeidung extremer Übersetzungen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Drehmomentdichte bewahrt der Aktuator sowohl Kraft als auch Agilität.


  • In humanoiden Systemen übersetzt sich dies direkt in verbesserte Stabilität und sichere Interaktion mit der Umgebung.

  • In vierbeinigen Systemen bedeutet dies Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Effizienz.


In beiden Fällen verbessert QDD nicht nur die Aktuatorleistung — es ermöglicht eine höhere Klasse dynamischen Roboterverhaltens.

 

Designüberlegungen bei der Auswahl eines QDD-Motors


Die Vorteile von QDD, wie Reaktionsfähigkeit, Transparenz und Effizienz, werden nur dann sinnvoll, wenn der Aktuator zur funktionalen Rolle des Gelenks passt.

Die Auswahl folgt daher einer klaren Reihenfolge: Kraftbedarf definieren, Übertragungsverhalten gestalten und nachhaltige Leistung bestätigen.

 

1. Definition von Drehmoment- und Dynamikanforderungen


Die Auswahl beginnt mit dem, was das Gelenk physisch liefern muss:

  • Hüft- und Kniegelenke benötigen höhere kontinuierliche Drehmomente für Unterstützung und Antrieb.

  • Distale Gelenke priorisieren Beschleunigung und niedrige Trägheit.


Wichtige Bewertungen umfassen:

  • Spitzendrehmoment

  • RMS-Drehmoment über Einsatzzyklen

  • Erforderliche Beschleunigungsbandbreite


Da QDD-Systeme eine moderate Untersetzung verwenden, muss die Drehmomentdichte hauptsächlich vom Motor stammen. Die richtige Dimensionierung balanciert Leistung und Masse. Ist das Drehmoment definiert, folgt die Bestimmung, wie es übertragen wird.

 

2. Auswahl einer geeigneten Untersetzungsstrategie


In der QDD-Architektur steuert das Untersetzungsverhältnis sowohl Drehmomentausgabe als auch mechanische Transparenz.

  • Niedrigere Verhältnisse machen Gelenke reaktionsfähiger und reduzieren die reflektierte Trägheit.

  • Leicht höhere Verhältnisse erhöhen die Unterstützung für dauerhafte Lasten und verringern die Motorbelastung.


Das richtige Verhältnis hängt davon ab, ob ein Gelenk dynamische Bewegungen oder kontinuierliche Lastaufnahme priorisiert.


Im Wesentlichen wirkt das Untersetzungsverhältnis wie ein mechanischer Hebel, der das Motordrehmoment in Gelenkverhalten übersetzt. Als Nächstes wird bewertet, wie das Gelenk auf externe Kräfte reagieren sollte.


3. Bewertung von Backdrivability und Interaktionsanforderungen


Backdrivability definiert, wie leicht ein Gelenk auf Kräfte aus der Umgebung reagiert:

  • Gelenke, die Stößen ausgesetzt sind oder sichere Interaktion mit Menschen erfordern, profitieren von höherer Transparenz.

  • Gelenke, die hauptsächlich die Struktur unterstützen, können steifer ausgelegt werden.


Die Reaktionsfähigkeit des Gelenks auf externe Kräfte hängt vom Zusammenspiel zwischen Motorträgheit und Untersetzungsverhältnis ab, das an die geplanten Aufgaben des Roboters angepasst werden kann.


Sobald das gewünschte Interaktionsverhalten definiert ist, können Ingenieure thermische Leistung und kontinuierliche Ausgangsleistung überprüfen, um langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.


4. Überprüfung von Thermik und Dauerleistung


Da QDD stark auf vom Motor erzeugtes Drehmoment angewiesen ist, ist die thermische Kapazität entscheidend.


Ingenieure sollten Priorität auf folgende Punkte legen:

  • Kontinuierliche Drehmomentbewertungen

  • RMS-Strom unter realen Einsatzzyklen

  • Kühlgrenzen innerhalb des mechanischen Gehäuses


Die thermische Abstimmung stellt sicher, dass die dynamische Leistung ohne Verschlechterung erhalten bleibt.

 

Übergang zur Implementierung

Wenn diese Überlegungen gemeinsam berücksichtigt werden, können QDD-Motoren präzise auf die funktionalen Anforderungen humanoider und vierbeiniger Robotergelenke abgestimmt werden, wodurch eine dynamische Leistung ermöglicht wird, die den Systemanforderungen auf Gesamtebene entspricht.

 

CubeMars QDD-Motoren für Exoskelette


Bei der Konstruktion von Hüft- und Kniegelenken für dynamische Humanoide stehen Ingenieure vor einer klaren Herausforderung: hohes kontinuierliches Drehmoment liefern und gleichzeitig schnelle Korrekturreaktionen beibehalten.


Für die Hochgeschwindigkeitsfortbewegung von Vierbeinern verschiebt sich die Priorität hin zu schnellem Beinschwung, Stoßtoleranz und effizienter zyklischer Kraftkontrolle.Die CubeMars AKE-Serie wurde genau für diese realen Gelenkanforderungen entwickelt.


QDD-Architektur in der AKE-Serie


Anstatt lediglich niedrig untersetzte Getriebe zu verwenden, integriert die AKE-Serie die QDD-Prinzipien auf struktureller Ebene:

  • Niedriges Untersetzungsverhältnis – minimiert die reflektierte Trägheit und sorgt für schnelle, sanfte Gelenkreaktionen

  • Hohe Drehmomentdichte – liefert erhebliches Drehmoment in kompakter Bauform und optimiert die Motoreffizienz

  • Kraft-Rückmeldungsfähigkeit – erhält mechanische Transparenz für präzise Drehmomentsteuerung und dynamische Interaktion


Diese Designentscheidungen stellen sicher, dass die AKE-Aktuatoren nicht nur die zentralen Vorteile von QDD beibehalten, sondern auch praktisch für Integration, thermisches Management und strukturelle Anforderungen bleiben.


applications-of-ake-series-quasi-direct-drive-motor



Anpassung der Motorgröße an die Gelenkfunktion


Bei humanoiden Robotern:

  • Hüft- und Kniegelenke müssen kontinuierliche Lasten tragen und Antrieb leisten

  • Distale Gelenke priorisieren Reaktionsfähigkeit und geringe Trägheit


Bei vierbeinigen Plattformen:

  • Proximale Gelenke stabilisieren die Körpermasse

  • Distale Gelenke führen hochfrequente Schwungzyklen aus

 

Die AKE-Serie bietet skalierbare Aktuatorgrößen, um diese funktionalen Rollen abzudecken:

ModellQDD-relevante ParameterTypische AnwendungLeistungsfokusHauptvorteil
AKE90-8 KV35Max. Dauer­drehmoment: 90 Nm / Reflektierte Trägheit: 0,08 kg·m² / Übersetzungsverhältnis: 8:1Hüfte / KnieHohe DauerleistungUnterstützt stabiles Gehen, Push-Recovery und schwere Lasten
AKE80-8 KV30Max. Dauer­drehmoment: 40 Nm / Reflektierte Trägheit: 0,04 kg·m² / Übersetzungsverhältnis: 8:1Mittelgroße GelenkeAusgewogenes Drehmoment & ReaktionsfähigkeitSanfte Mehrgelenk-Koordination für komplexe Bewegungen
AKE60-8 KV80Max. Dauer­drehmoment: 15 Nm / Reflektierte Trägheit: 0,015 kg·m² / Übersetzungsverhältnis: 8:1Leichte distale GelenkeGeringe Trägheit & hohe ReaktionsfähigkeitHochgeschwindigkeitsanpassung, Stoßabsorption


Anstatt einen einzelnen Motor für alle Gelenke zu verwenden, können Ingenieure Leistungsmerkmale entsprechend der mechanischen Rolle verteilen.


Entwickelt für Humanoide und Vierbeiner


Über die Leistung eines einzelnen Gelenks hinaus unterstützt die AKE-Serie die Integration im gesamten System:

  • Dynamic Control Ready – niedrige reflektierte Trägheit und hohe Transparenz verbessern Balance und flüssige Bewegungen

  • Torque Control Compatible – präzise Kraftkontrolle ermöglicht sichere Mensch-Roboter-Interaktion und Reaktion auf die Umgebung

  • Modular Integration – mehrere Motormodelle können kombiniert werden, um die komplette Kinematik des Roboters abzudecken und sich nahtlos an Humanoide und Vierbeiner anzupassen


Von QDD-Vorteilen zur praktischen Umsetzung


Die zuvor diskutierten QDD-Charakteristika — niedrige reflektierte Trägheit, Reaktionsfähigkeit und Drehmomenttransparenz — werden in der AKE-Serie vollständig umgesetzt:

  • Humanoide Roboter: verbesserte Stabilität beim einbeinigen Stand, optimierte Mehrgelenk-Koordination und sichere physische Interaktionen

  • Vierbeinige Roboter: stabile Hochgeschwindigkeitsgangarten, bessere Anpassung an unebenes Gelände und geringer Energieverbrauch


Durch die Übersetzung theoretischer QDD-Vorteile in greifbares Aktuatordesign ermöglicht die AKE-Serie Robotern, ein höheres Maß an dynamischer Leistung auf beiden Plattformtypen zu erreichen.


Fazit


Quasi Direct Drive (QDD)-Motoren stellen einen strukturell ausgewogenen Ansatz für das Design robotischer Gelenke dar. Durch die Integration moderater Untersetzung mit hoher Drehmomentdichte bewahren sie mechanische Transparenz und gleichzeitig präzise Steuerungsgenauigkeit. Anstatt extreme Übersetzungsverhältnisse anzustreben oder Getriebe vollständig zu eliminieren, etabliert die QDD-Architektur eine sorgfältigere Verteilung der Drehmomenterzeugung und -übertragung innerhalb des Gelenks.


Für humanoide und vierbeinige Roboter, die in dynamischen Umgebungen operieren, übersetzt sich dieses strukturelle Gleichgewicht in verbesserte Reaktionsfähigkeit, stabile Kraftinteraktion und zuverlässige Bewegungssteuerung. Zusammenfassend ist der Quasi Direct Drive (QDD)-Motor nicht nur eine komponentenbezogene Entscheidung, sondern ein grundlegender Faktor, der die Gesamtleistung des Roboters direkt beeinflusst.


Verwandte Artikel
Wie Hohlwellen-Planetengetriebe die Leistung von Roboter-Gelenken verbessern
Wie Hohlwellen-Planetengetriebe die Leistung von Roboter-Gelenken verbessern
Erfahren Sie, wie Hohlwellen-Planetengetriebe-Aktuatoren funktionieren, welche Vorteile sie bieten und warum sie ideal für Robotergelenke sind. Verbessern Sie Integration, Drehmomentdichte und Roboterleistung.
Feb 26,2026
Verbesserung der Zusammenarbeit von humanoiden Robotern in menschlichen Umgebungen durch Erlernen von Tanzbewegungen
Verbesserung der Zusammenarbeit von humanoiden Robotern in menschlichen Umgebungen durch Erlernen von Tanzbewegungen
Ingenieure der University of California, San Diego, haben einen bedeutenden Fortschritt in der humanoiden Robotik erzielt, indem sie einem Roboter erfolgreich beigebracht haben, eine Vielzahl von ausdrucksstarken Bewegungen zu erlernen und auszuführen, ei
Sep 20,2024
AK70-10 führt die Zukunft der agilen Robotik an
AK70-10 führt die Zukunft der agilen Robotik an
CubeMars war schon immer bestrebt, sich an bahnbrechenden Innovationen in der Robotik zu beteiligen! Im Jahr 2023 wurde unser AK70-10 BLDC-Motor zu einer Schlüsselkomponente für den Erfolg des bahnbrechenden zweibeinigen Robotikprojekts von Nathan Eduard
Oct 29,2024