Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Videozentrum
INHALTSVERZEICHNIS
Vorbereitung
Schritt 1: Anleitung zur grundlegenden Hardware-Verkabelung
Schritt 2: ESC-Initialisierung und Gasweg-Kalibrierung
Schritt 3: Test der Drehrichtung und Bestätigung der Schubrichtung
Videodemonstration und Praxistest
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Entdecken Sie weitere Antriebslösungen für Unterwasserroboter

Tutorial: So verbinden Sie den CubeMars Unterwasser-TW-ESC mit Unterwasserantrieben

CubeMars / Jun 26,2026

Bei der Entwicklung von Unterwasserdrohnen (ROV/AUV) oder maritimen Erkundungsrobotern bestimmen die Stabilität und Dichtheit des Antriebssystems direkt den Erfolg einer Mission.

 

Dieses Tutorial zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den CubeMars Unterwasser-TW-Serien-ESC (Underwater TW ESC) und die passenden Unterwasser-Thruster korrekt anschließen und konfigurieren.

 

Mit diesem Tutorial lernen Sie die grundlegenden Verdrahtungsregeln, die Logik der Gasweg-Kalibrierung sowie die Sicherheitsprüfungen vor dem Einsatz im Wasser kennen. So kann Ihr Unterwasserroboter schnell eine leistungsstarke und zuverlässige Antriebskraft erhalten.


Vorbereitung


Bevor Sie mit der Verkabelung beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass die folgenden Hardwarekomponenten und Werkzeuge vorbereitet sind:

 

  1. Kernhardware: CubeMars Unterwasser-TW-Serien-ESC,Passender Unterwasser-Thruster

  2. Stromversorgung: Akku/Batterie mit passender Spannung (z. B. Lithium-Akku) Stromanschlüsse

  3. Steuerungssystem: Flugsteuerung, Empfänger oder Unterwasser-Hauptcontroller mit PWM-Signalausgang

  4. Hilfswerkzeuge: Wasserdichtes Isolierband,Schrumpfschlauch,Schraubendreher,Multimeter (zur Prüfung auf Kurzschlüsse)

 

Schritt 1: Anleitung zur grundlegenden Hardware-Verkabelung


Die Verkabelung in einer Unterwasserumgebung muss äußerst sorgfältig durchgeführt werden. Selbst kleine Kurzschlüsse oder schlechte Kontakte können zum Ausfall des Systems führen.

 

Befolgen Sie die folgenden drei grundlegenden Anschlussprinzipien:

 

  1. Stromanschluss (Stromeingang): Verbinden Sie den Pluspol (VCC) und Minuspol (GND) des Akkus sicher mit den Stromanschlüssen des TW-ESC.Warnung:Verwenden Sie unbedingt ein Multimeter, um die Polarität zu überprüfen. Eine Verpolung kann den ESC sofort beschädigen.

  2. Anschluss des Thrusters (Leistungsausgang):Verbinden Sie die drei Phasenleitungen des Unterwasser-Thrusters (normalerweise U/V/W oder drei gleichfarbige Kabel) mit den Motorausgängen des ESC.In Unterwasseranwendungen muss die Phasenfolge nicht strikt definiert werden. Falls sich der Thruster beim Test in die falsche Richtung dreht, können einfach zwei beliebige der drei Leitungen vertauscht werden, um die Drehrichtung umzukehren.

  3. Signalanschluss (Steuereingang): Verbinden Sie die PWM-Signalleitung und die Masseleitung (GND) des Flugcontrollers oder Empfängers mit dem Signaleingang des ESC.Stellen Sie sicher, dass Signalmasse und Stromversorgungsmasse gemeinsam verbunden sind, um ein stabiles Steuersignal zu gewährleisten.Sicherheitshinweis:Nach erfolgreichem Test müssen alle offenen Anschlussstellen mit wasserdichtem Silikon, Epoxidharz oder Schrumpfschlauch vollständig abgedichtet und isoliert werden.

 

Schritt 2: ESC-Initialisierung und Gasweg-Kalibrierung


Vor der ersten Nutzung des Unterwasser-Thrusters muss eine Gasweg-Kalibrierung (Throttle Calibration) durchgeführt werden. Dieser Schritt ermöglicht dem ESC, den minimalen und maximalen Gasbereich des Controllers korrekt zu erkennen und verhindert, dass sich der Thruster nach dem Einsetzen ins Wasser plötzlich mit hoher Geschwindigkeit dreht.

 

Ablauf der Kalibrierung:


  1. Stellen Sie sicher, dass sich der Thruster in einem sicheren Zustand befindet.(Sie können den Thruster zunächst getrennt lassen oder sicherstellen, dass sich keine Gegenstände in der Nähe befinden.)

  2. Bringen Sie den Gashebel der Fernsteuerung oder des Hauptcontrollers auf die maximale Position (100 %).

  3. Schalten Sie den TW-ESC ein.Der ESC gibt einen bestimmten Signalton aus und speichert die maximale Gasposition.

  4. Bewegen Sie den Gashebel schnell auf die minimale Position (0 %).Der ESC gibt erneut einen Bestätigungston aus und speichert die minimale Position.

  5. Die Kalibrierung ist abgeschlossen und der ESC wechselt in den Standby-Modus.

 

Schritt 3: Test der Drehrichtung und Bestätigung der Schubrichtung


Die Anordnung der Thruster bei Unterwasserrobotern (z. B. Vektor-Anordnung oder X-Konfiguration) stellt hohe Anforderungen an die korrekte Drehrichtung.

 

Testschritte

 

  1. Erhöhen Sie langsam den Gaswert und beobachten Sie die Drehrichtung des Thrusters bzw. die Richtung des Wasserstrahls.

  2. Vergleichen Sie das Ergebnis mit den Konstruktionszeichnungen und prüfen Sie, ob die Schubrichtung korrekt ist.

  3. Falls die Drehrichtung falsch ist:Es ist keine Änderung am Programm oder an den Einstellungen des Flugcontrollers erforderlich.Trennen Sie einfach die Stromversorgung und tauschen Sie zwei beliebige der drei Phasenleitungen zwischen ESC und Thruster aus, um die Drehrichtung des Motors umzukehren.


Videodemonstration und Praxistest


Nach Abschluss der oben genannten Schritte ist Ihr Unterwasser-Antriebssystem einsatzbereit.Sehen Sie sich das folgende Video an, um die vollständige praktische Demonstration, die Details der Verkabelung und den Unterwasser-Schubtest zu sehen.

 

Häufig gestellte Fragen (FAQ)


Q1: Der Thruster gibt nach dem Einschalten einen „Piepton“-Alarm aus, dreht sich aber nicht. Was soll ich tun?


A:Dies wird normalerweise durch ein nicht erkanntes Signal oder eine falsche Gasposition verursacht.Bitte prüfen Sie:


1.  Ob das Signalkabel sicher angeschlossen ist und eine gemeinsame Masse verwendet wird

2.  Ob sich der Gashebel beim Einschalten auf der absoluten Minimalposition (0 %) befindet

3.  Ob die Gasweg-Kalibrierung abgeschlossen wurde

 

Q2: Benötigt der Unterwasser-ESC eine zusätzliche Abdichtung?

 

A:Der CubeMars TW-Serien-ESC verfügt bereits über eine zuverlässige Unterwasser-Abdichtung, beispielsweise durch druckfeste Gehäuse und wasserdichte Steckverbindungen.Allerdings müssen alle vom Benutzer selbst verlängerten oder modifizierten Kabelverbindungen zusätzlich wasserdicht versiegelt werden (z. B. durch Verguss).Dies ist der wichtigste Schritt, um das Eindringen von Wasser und Kurzschlüsse zu verhindern.

 

Q3: Ist es normal, dass ESC oder Motor nach längerem Betrieb heiß werden?

 

A:Unterwassergeräte nutzen das umgebende Wasser zur Wärmeableitung.Wenn das System über längere Zeit unter Volllast in Luft getestet wird, ist eine Erwärmung normal.Bei tatsächlichen Unterwassertests muss der Thruster vollständig eingetaucht sein, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten.


Entdecken Sie weitere Antriebslösungen für Unterwasserroboter


CubeMars entwickelt leistungsstarke und zuverlässige Antriebslösungen für Unterwasserdrohnen, ROVs und maritime Erkundungssysteme weltweit.

 

[Mehr über die Spezifikationen des CubeMars Unterwasser-TW-Serien-ESC erfahren]


Verwandte Artikel
CubeMars AK80-6 treibt das Exoskelett der Georgia Tech an
CubeMars AK80-6 treibt das Exoskelett der Georgia Tech an
Entdecken Sie, wie der CubeMars AK80-6 den von Georgia Tech entwickelten bilateralen Exoskelett-Roboter antreibt. Dank hoher Drehmomentdichte und Quasi-Direct-Drive-Technologie bietet er eine sanfte und präzise Antriebslösung für Rehabilitation und Mobili
Jun 17,2026
Tutorial: CubeMars AK45-36 Motor mit Arduino steuern
Tutorial: CubeMars AK45-36 Motor mit Arduino steuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Steuerung des CubeMars AK45-36 Motors mit Arduino. Lernen Sie die MIT-Modus-Konfiguration, die MCP2515-Verdrahtung und die Implementierung von Joystick-Steuerungscode.
Jun 17,2026
Detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen des Host-Computers der AK-Serie
Detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen des Host-Computers der AK-Serie
Detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen des Host-Computers der AK-Serie
Oct 22,2024