Welche grundlegenden Anforderungen muss ein Antriebssystem für Unterwasserroboter erfüllen?
Welche Herausforderungen stellt die Unterwasserumgebung an das Design von Antriebssystemen?
Wie lassen sich die wichtigsten Herausforderungen beim Design von Unterwasserantriebssystemen lösen?
Wie wählt man die passende Antriebslösung für verschiedene Unterwasserroboter?
Fazit

Herausforderungen und Lösungen beim Design von Antriebssystemen für Unterwasserroboter

CubeMars / Aug 27,2026

Unterwasserroboter werden zunehmend in Bereichen wie Meeresforschung, Unterwasserinspektion, wissenschaftlicher Forschung, Ressourcenexploration und technischen Arbeiten eingesetzt. Von kleinen ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen (ROVs) bis hin zu autonomen Unterwasserfahrzeugen (AUVs) müssen diese Systeme in komplexen Unterwasserumgebungen Aufgaben wie Fortbewegung, Richtungswechsel, Lageanpassung und präzise Positionierung durchführen.


Im Vergleich zu Robotern an Land stellen Unterwasserroboter höhere Anforderungen an ihre Antriebssysteme. Das Antriebssystem muss nicht nur ausreichend Schubkraft bereitstellen, sondern auch unter Bedingungen wie dauerhaftem Wasserkontakt, wechselndem Wasserdruck, begrenzter Energieversorgung und beengtem Bauraum zuverlässig arbeiten. Gleichzeitig wirken sich Faktoren wie Wasserdichtigkeit, Wärmeabfuhr, Effizienz, Zuverlässigkeit und präzise Steuerung direkt auf die gesamte Bewegungsleistung des Roboters aus.


Das Design eines Antriebssystems für Unterwasserroboter besteht daher nicht einfach darin, die Antriebsleistung zu erhöhen. Vielmehr muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schubleistung, Energieverbrauch, Baugröße, Umweltbeständigkeit und Systemzuverlässigkeit erreicht werden. Dieser Artikel erläutert zunächst die grundlegenden Anforderungen an Antriebssysteme für Unterwasserroboter, analysiert anschließend die wichtigsten Herausforderungen bei der praktischen Entwicklung und stellt entsprechende Lösungsansätze vor. Abschließend werden Unterwasserantriebslösungen für verschiedene Anwendungen vorgestellt.


Welche grundlegenden Anforderungen muss ein Antriebssystem für Unterwasserroboter erfüllen?


what-basic-requirements-should-an-underwater-robot-power-system-meet.jpg


Das Antriebssystem eines Unterwasserroboters dient nicht nur zur Erzeugung von Schubkraft, sondern beeinflusst auch direkt die Reichweite, Manövrierfähigkeit und Betriebsstabilität des gesamten Systems. Da sich verschiedene Unterwasserroboter hinsichtlich Größe, Nutzlast und Aufgaben unterscheiden, variieren auch die konkreten Anforderungen an das Antriebssystem. Aus Sicht des Gesamtdesigns gehören jedoch die folgenden Aspekte zu den wichtigsten Punkten, die Ingenieure berücksichtigen müssen.

 

Die Schubleistung bestimmt die grundlegenden Bewegungsfähigkeiten des Roboters


An erster Stelle steht die Schubleistung. Unterwasserroboter müssen mithilfe von Antrieben den eigenen Strömungswiderstand, Wasserströmungen und den Einfluss der Nutzlast überwinden, um Bewegungen wie Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, Richtungswechsel, Auf- und Abwärtsbewegungen sowie Lageanpassungen auszuführen.

 

In der praktischen Auslegung hängt der erforderliche Schub in der Regel von mehreren Faktoren ab:


  • Eigengewicht des Roboters sowie installierte Ausrüstung und Nutzlast

  • Wasserströmung und Strömungswiderstand im Einsatzgebiet

  • Erforderliche Bewegungsarten des Roboters

  • Anzahl, Position und Ausrichtung der Antriebe


Bei der Auswahl eines Antriebssystems sollte daher nicht ausschließlich der maximale Schub betrachtet werden. Für Roboter, die über längere Zeit betrieben werden, sind auch eine stabile Leistung im tatsächlichen Arbeitsbereich sowie die Abstimmung zwischen Motor, Antrieb und Gesamtlast des Roboters von großer Bedeutung.


Energieeffizienz muss gemeinsam mit dem Schubbedarf betrachtet werden


Nachdem ausreichend Antriebsleistung sichergestellt ist, stellt sich die nächste Frage: Wie viel Energie wird dafür benötigt? Unterwasserroboter werden in der Regel mit Batterien betrieben. Da die Batteriekapazität durch Gewicht, Baugröße und Missionsanforderungen begrenzt ist, wirkt sich die Effizienz des Antriebssystems direkt auf die Betriebsdauer des Roboters aus.


AnforderungZu berücksichtigende Eigenschaften des Antriebssystems
Langer autonomer BetriebHohe Antriebseffizienz und niedriger Energieverbrauch
Betrieb unter hoher LastStabile Dauerleistung
Begrenzte BatteriekapazitätEffiziente Leistungsaufnahme
Langer kontinuierlicher BetriebGeringe Verluste und gutes Wärmemanagement


Die Effizienz beeinflusst außerdem die Erwärmung des Motors. Bei gleicher Ausgangsleistung führt ein höherer Energieverlust in der Regel zu einer stärkeren Wärmeentwicklung. Für Unterwasserantriebssysteme geht es bei der Effizienz daher nicht nur um die Reichweite, sondern auch um die Fähigkeit zum Dauerbetrieb und die langfristige Zuverlässigkeit.


Nachdem Fragen zu Leistung und Energieverbrauch betrachtet wurden, bringt die Unterwasserumgebung selbst eine weitere Herausforderung mit sich.


Die Umweltbeständigkeit entscheidet darüber, ob das Antriebssystem langfristig arbeiten kann


Landroboter können Motoren beispielsweise durch Gehäuse und Belüftungssysteme schützen. Unterwasserroboter müssen dagegen unter dauerhaftem Wasserkontakt und teilweise hohem Wasserdruck arbeiten. Das Antriebssystem benötigt daher eine zuverlässige Abdichtung und muss entsprechend der vorgesehenen Arbeitstiefe auch hinsichtlich der Druckbeständigkeit ausgelegt werden.


Bei Anwendungen in Meerwasser muss zusätzlich die durch Salz verursachte Korrosion berücksichtigt werden. Bei Plattformen für den Langzeiteinsatz ist deshalb die Umweltbeständigkeit des gesamten Antriebssystems entscheidend. Dazu gehören Motor, Treiber, Steckverbinder und die relevanten mechanischen Strukturen.


Die Schutzmaßnahmen sollten daher auf die tatsächliche Einsatzumgebung abgestimmt werden, anstatt die Eignung lediglich anhand eines einzelnen Wasserdichtigkeitswertes zu beurteilen.


Kompakte Integration und präzise Steuerung beeinflussen die Gesamtleistung


Neben Leistung und Umweltbeständigkeit muss sich das Antriebssystem auch in die Gesamtstruktur des Unterwasserroboters integrieren lassen. Batterie, Sensoren, Controller und Nutzlast müssen häufig auf begrenztem Raum untergebracht werden. Motor und Antrieb müssen daher hinsichtlich Baugröße, Gewicht und Ausgangsleistung ausgewogen ausgelegt sein.


Bei Unterwasserrobotern mit mehreren Antrieben übernimmt das Antriebssystem außerdem komplexere Bewegungsaufgaben. Die einzelnen Antriebe müssen zusammenarbeiten, um Richtungswechsel, Querbewegungen, Auf- und Abwärtsbewegungen sowie Lageanpassungen zu ermöglichen. Deshalb benötigt das Antriebssystem nicht nur ausreichend Leistung, sondern auch eine gute Reaktionsfähigkeit und Drehzahlregelung sowie eine stabile Abstimmung mit Treiber und Steuerungssystem.


Insgesamt muss ein Antriebssystem für Unterwasserroboter ein Gleichgewicht zwischen Schubleistung, Energieeffizienz, Umweltbeständigkeit, struktureller Integration und Steuerbarkeit herstellen. Gerade das gleichzeitige Auftreten dieser Anforderungen macht das Design von Unterwasserantriebssystemen komplexer als das herkömmlicher Robotikantriebe.

 

Welche Herausforderungen stellt die Unterwasserumgebung an das Design von Antriebssystemen?

 

Im Vergleich zu gewöhnlichen Robotern müssen Unterwasserantriebssysteme unter wesentlich komplexeren Umgebungsbedingungen arbeiten. Dauerhafter Wasserkontakt, äußerer Wasserdruck, begrenzter Bauraum und lange Betriebszeiten führen dazu, dass ursprünglich unabhängige Designziele miteinander in Konflikt geraten. Eine stärkere Abdichtung verbessert beispielsweise den Wasserschutz, kann jedoch die Wärmeabfuhr erschweren. Eine höhere Ausgangsleistung ermöglicht mehr Schub, kann aber gleichzeitig den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung erhöhen.


Wasserdichtigkeit und Wärmeabfuhr müssen gemeinsam gelöst werden


Während des Betriebs erzeugt der Motor Wärme. Gleichzeitig muss das Antriebssystem durch eine geeignete Abdichtung verhindern, dass Wasser in das Innere eindringt. Entwickler müssen daher nicht nur überlegen, wie ein zuverlässiger Wasserschutz erreicht werden kann, sondern auch, wie die im Inneren entstehende Wärme effektiv abgeführt wird.


Eine unzureichende Wärmeabfuhr kann bei längerem Betrieb zu steigenden Temperaturen und sinkender Effizienz führen und letztlich die langfristige Zuverlässigkeit von Motor und elektronischen Komponenten beeinträchtigen. Wasserdichtigkeit, Wärmeübertragung und Motoreffizienz müssen deshalb gemeinsam betrachtet werden.


Vereinfacht lässt sich der Zusammenhang so darstellen:


Zuverlässigere Abdichtung → höhere Anforderungen an das Wärmemanagement → höhere Anforderungen an das Gesamtdesign


Hoher Schub und kompakte Bauweise stehen in einem natürlichen Spannungsverhältnis


Unterwasserroboter sollen möglichst klein und leicht sein, benötigen gleichzeitig aber ausreichend Schub, um den Wasserwiderstand zu überwinden und die Nutzlast zu transportieren.


Bei kleinen ROVs, AUVs und ähnlichen Plattformen wird dieser Zielkonflikt besonders deutlich:


DesignzielDaraus resultierende Anforderungen
Höherer SchubStärkere elektromagnetische und mechanische Ausgangsleistung
Kompaktere BauweiseHöhere Leistungsdichte
Geringeres GewichtHöhere strukturelle Integration
Niedriger EnergieverbrauchHöhere Motor- und Antriebseffizienz
Langer BetriebBesseres Wärmemanagement und höhere Zuverlässigkeit


Die Abmessungen des Motors sollten daher nicht einfach entsprechend der maximalen Ausgangsleistung vergrößert werden. Stattdessen müssen elektromagnetisches Design, mechanische Konstruktion und die Abstimmung mit dem Propulsionssystem gemeinsam optimiert werden, um bei begrenztem Bauraum ausreichend Antriebsleistung bereitzustellen.


Langfristiger Wasserkontakt verstärkt die Anforderungen an die Zuverlässigkeit


Die eigentliche Herausforderung eines Unterwasserantriebssystems besteht nicht nur darin, „unter Wasser funktionieren zu können“, sondern darin, über lange Zeit stabil zu arbeiten.


Ein kurzer Unterwassertest kann die langfristige Zuverlässigkeit eines Antriebssystems nicht vollständig abbilden. Mit zunehmender Betriebsdauer können Dichtungen altern, Verbindungselemente korrodieren und mechanische Komponenten wie Lager einem kontinuierlichen Verschleiß ausgesetzt sein.


Insbesondere in Meerwasser erhöht der Salzgehalt das Korrosionsrisiko für metallische Komponenten. Die Zuverlässigkeit eines Unterwasserantriebssystems sollte deshalb über den gesamten Lebenszyklus betrachtet werden, einschließlich:


  • Materialauswahl: Auswahl geeigneter Materialien und Schutzmaßnahmen für Süß- und Meerwasser.

  • Dichtungsdesign: Sicherstellung eines wirksamen Schutzes auch nach längerer Betriebszeit.

  • Mechanische Komponenten: Reduzierung des langfristigen Verschleißes von Lagern, Wellen und anderen beweglichen Teilen.

  • Verbindungen: Gewährleistung stabiler elektrischer Verbindungen bei dauerhaftem Wasserkontakt.


Das Designziel darf sich daher nicht nur auf die anfänglichen Leistungswerte konzentrieren, sondern muss auch die langfristige Erhaltung der Systemleistung berücksichtigen.


Mehrere Antriebe machen die Bewegungssteuerung komplexer


Bei einem System mit nur einem Antrieb ist die Steuerungslogik vergleichsweise einfach. Bei ROVs und anderen Unterwasserrobotern mit mehreren Antrieben beeinflusst dagegen die Leistung jedes einzelnen Antriebs die Bewegung des gesamten Roboters.


Wenn der Roboter beispielsweise die Richtung ändern oder sich seitlich bewegen soll, muss das Steuerungssystem die einzelnen Antriebe abhängig von ihrer Position unterschiedlich ansteuern. Deutliche Unterschiede im Ansprechverhalten der einzelnen Antriebe können dabei die Bewegungsstabilität und Steuerungsgenauigkeit beeinträchtigen.


Das Antriebssystem muss daher auch hinsichtlich der Abstimmung von Motor, Treiber, Propulsor und Steuerung ausgelegt werden. Bei Anwendungen, die Schweben, präzise Positionierung oder komplexe Unterwasserarbeiten erfordern, sind Reaktionsgeschwindigkeit und Konsistenz der Antriebsleistung ebenso wichtig wie der maximale Schub.


Insgesamt bestehen die Designherausforderungen eines Unterwasserantriebssystems nicht aus einzelnen isolierten Problemen. Vielmehr müssen Wasserdichtigkeit und Wärmeabfuhr, Leistung und Baugröße, kurzfristige Leistung und langfristige Zuverlässigkeit sowie Antriebsleistung und präzise Steuerung gleichzeitig berücksichtigt werden. Diese miteinander verbundenen technischen Anforderungen machen einen systematischen Designansatz erforderlich.

 

Wie lassen sich die wichtigsten Herausforderungen beim Design von Unterwasserantriebssystemen lösen?

 

how-to-solve-key-design-challenges-in-underwater-power-systems.png


Angesichts der komplexen Unterwasserumgebung muss sich das Design eines Antriebssystems vom Motor selbst auf Dichtungsstruktur, Wärmemanagement, Materialauswahl und Antriebsregelung erstrecken. Statt einzelne Probleme isoliert zu optimieren, ist es wichtiger, dass die verschiedenen Komponenten zusammenwirken und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Zuverlässigkeit schaffen.


Wasserdichtigkeit und Druckbeständigkeit durch ein ganzheitliches Strukturdesign verbessern


Die Wasserdichtigkeit eines Unterwasserantriebssystems besteht nicht einfach darin, ein zusätzliches Gehäuse anzubringen. Vielmehr muss eine umfassende Schutzstruktur für Motor, Treiber, Kabel und Verbindungsstellen geschaffen werden.


Je nach Einsatzumgebung sollten insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt werden:


  • Dichtungsstruktur: Verringerung des Risikos, dass Wasser in das Innere eindringt.

  • Verbindungsstellen: Reduzierung des Risikos, dass Kabel und Steckverbinder zu möglichen Eintrittswegen für Wasser werden.

  • Gehäusefestigkeit: Auslegung auf den entsprechenden Außendruck bei der vorgesehenen Arbeitstiefe.

  • Interner Schutz: Zusätzlicher Schutz wichtiger elektronischer Komponenten, beispielsweise durch Verguss.


Je nach Arbeitstiefe und Einsatzumgebung müssen die Schutzmaßnahmen entsprechend angepasst werden und sollten nicht nach einem einheitlichen Konzept für alle Anwendungen ausgelegt werden.


Temperaturanstieg durch Motoreffizienz und Wärmemanagement gemeinsam kontrollieren


Die Lösung des Wärmeproblems sollte sich nicht ausschließlich auf zusätzliche Kühlstrukturen stützen. Noch wichtiger ist es, unnötige Energieverluste bereits an der Wärmequelle zu reduzieren.


Daher kann das Motordesign unter anderem in folgenden Bereichen optimiert werden:


DesignrichtungHauptwirkung
Motoreffizienz erhöhenReduzierung der Energieverluste während des Betriebs
Elektromagnetisches Design optimierenVerringerung von Verlusten bei gleichzeitig ausreichender Ausgangsleistung
Wärmeübertragungswege verbessernUnterstützung der Wärmeübertragung vom Inneren nach außen
Dauerleistung sinnvoll steuernVermeidung übermäßiger Erwärmung bei langfristigem Betrieb


Wasser besitzt grundsätzlich gute Wärmeübertragungseigenschaften. Wie effektiv die im Motorinneren entstehende Wärme jedoch nach außen abgeführt werden kann, hängt weiterhin von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. Wasserdichtigkeit und Wärmeabfuhr sollten daher von Anfang an als zusammenhängende Designaufgaben betrachtet werden.


Langfristige Zuverlässigkeit durch Materialien und mechanische Konstruktion verbessern


Bei einem Unterwasserroboter für den Langzeiteinsatz reicht es nicht aus, dass der Motor im Neuzustand zuverlässig funktioniert. Materialien, Dichtungen und mechanische Komponenten müssen dauerhaftem Wasserkontakt, Druckänderungen und unterschiedlichen Wasserbedingungen standhalten.


Insbesondere in Meerwasser ist ein geeigneter Korrosionsschutz entscheidend. Durch die richtige Auswahl von Materialien, Oberflächenbehandlungen und Dichtungskonzepten kann der Einfluss von Korrosion auf Strukturen und Verbindungskomponenten reduziert werden.


Auch bewegliche Komponenten wie Lager und Wellen müssen hinsichtlich des langfristigen Verschleißes berücksichtigt werden. Erst die Kombination aus elektrischem Schutz und mechanischer Zuverlässigkeit ermöglicht eine längere Lebensdauer des gesamten Antriebssystems.


Hohe Leistungsdichte und Systemintegration zur Anpassung an begrenzten Bauraum


Wenn ein Unterwasserroboter bei begrenztem Bauraum eine höhere Antriebsleistung benötigt, ist eine einfache Vergrößerung des Motors nicht unbedingt die optimale Lösung.


Ein sinnvollerer Ansatz besteht darin, Motor, Antriebselektronik und Propulsionsstruktur als Gesamtsystem zu betrachten, die nutzbare Ausgangsleistung pro Volumen zu erhöhen und gleichzeitig zusätzlichen Montage- und Verbindungsraum möglichst zu reduzieren.


Bei kleinen Unterwasserrobotern kann ein kompaktes Antriebssystem außerdem mehr Platz für Batterien, Sensoren und andere Nutzlasten schaffen und dadurch die Flexibilität beim Gesamtdesign erhöhen.


Präzise Antriebsbewegungen durch die Abstimmung von Motor, Treiber und Steuerung


Die Antriebsleistung muss letztlich über das Steuerungssystem in eine vorhersehbare Roboterbewegung umgesetzt werden.


Ein vollständiges Unterwasserantriebssystem umfasst typischerweise:


Motor → Treiber → Propulsor → Steuerungssystem → Roboterbewegung


Probleme bei der Reaktion oder Abstimmung eines einzelnen Elements können sich auf das endgültige Bewegungsverhalten auswirken.


Bei Unterwasserrobotern mit mehreren Antrieben müssen daher Ausgangsleistung, Reaktionsverhalten und Steuerungsmethode entsprechend den Bewegungsanforderungen des Gesamtsystems abgestimmt werden, damit mehrere Antriebe koordiniert zusammenarbeiten. Für Anwendungen mit Schweben, präziser Positionierung und komplexer Lagekontrolle ist eine solche Abstimmung auf Systemebene besonders wichtig.


Insgesamt besteht die Lösung für Unterwasserantriebssysteme nicht aus einer einzelnen Technologie. Vielmehr wirken Abdichtung, Wärmemanagement, Materialien, Struktur, Motor und Steuerung zusammen. Nur durch eine koordinierte Auslegung auf Grundlage der Anforderungen der gesamten Anwendung lassen sich sowohl ausreichende Antriebsleistung als auch langfristige Zuverlässigkeit unter komplexen Unterwasserbedingungen erreichen.


Bei Unterwasserantrieben müssen diese Designanforderungen letztlich in konkrete Motor- und Systemstrukturen umgesetzt werden. Die Fähigkeit, innerhalb begrenzter Abmessungen eine stabile Leistung zu erzielen und gleichzeitig Wasserdichtigkeit, Wärmeabfuhr, Effizienz und langfristige Zuverlässigkeit zu berücksichtigen, ist daher ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung von Unterwasserantriebslösungen.


Wie wählt man die passende Antriebslösung für verschiedene Unterwasserroboter?

 

Die Lösung dieser Designprobleme ist jedoch nur der erste Schritt. Für Ingenieure ist es ebenso wichtig, das Antriebssystem an den jeweiligen Robotertyp und die konkrete Aufgabe anzupassen. Da sich verschiedene Unterwasserroboter hinsichtlich Größe, Arbeitstiefe, Nutzlast und Bewegungsarten deutlich unterscheiden, sollte die Auswahl eines Antriebssystems nicht einfach nach dem Prinzip „mehr Schub ist besser“ erfolgen. Stattdessen sollten Schubkraft, Arbeitstiefe, Effizienz, Baugröße und Steuerungsmethode gemeinsam betrachtet werden.


Kleine Unterwasserroboter legen größeren Wert auf kompakte Bauweise und Agilität


Bei kleinen ROVs, AUVs sowie Forschungs- und Bildungsplattformen steht häufig nur begrenzter Bauraum für die Installation von Antriebssystemen zur Verfügung. Gleichzeitig müssen diese Plattformen oft ein geringes Gewicht beibehalten, um den Einfluss auf Auftrieb und Gesamtstruktur zu reduzieren.


Das Antriebssystem sollte daher neben ausreichendem Schub möglichst kompakt und leicht sein. Bei der Auswahl können insbesondere Abmessungen, Gewicht, Leistungsdichte und Montagemöglichkeiten des Propulsors berücksichtigt werden.


Bei kleinen Plattformen mit mehreren Antrieben muss außerdem geprüft werden, ob die Anordnung der einzelnen Antriebe die erforderlichen Bewegungen wie Vorwärtsfahrt, Richtungswechsel, Auf- und Abwärtsbewegung sowie Lageanpassung ermöglicht.


ROVs müssen Schub, Manövrierfähigkeit und Arbeitstiefe miteinander verbinden


ROVs verwenden häufig mehrere Antriebe zur Unterwasserbewegung. Daher beeinflusst die Wahl des Antriebssystems direkt die Manövrierfähigkeit des Roboters. Neben Vorwärts- und Rückwärtsfahrt können ROVs auch Querbewegungen, Auf- und Abwärtsbewegungen, Richtungswechsel und präzises Schweben erfordern. Dies setzt eine stabile und gut regelbare Antriebsleistung voraus.


Gleichzeitig unterscheiden sich ROVs deutlich hinsichtlich ihrer Arbeitstiefe. Die Anforderungen an Druckbeständigkeit bei Inspektionen im Flachwasser oder in Küstennähe sind nicht mit denen bei Tiefwasserforschung oder Unterwasserarbeiten vergleichbar. Bei der Auswahl eines Propulsors sollten daher Schubleistung und Arbeitstiefe gemeinsam betrachtet werden und nicht nur einer dieser Werte.


AUVs und Plattformen für lange Betriebszeiten sollten Effizienz priorisieren


Bei AUVs und anderen Unterwasserrobotern, die Missionen über längere Zeit autonom durchführen müssen, wirkt sich der Energieverbrauch des Antriebssystems direkt auf die Reichweite aus. Daher sollte der Energieverbrauch unter Einhaltung der erforderlichen Fahrleistung möglichst reduziert werden.


Solche Plattformen benötigen nicht unbedingt die höchste Spitzenleistung. Entscheidend ist vielmehr, ob der Propulsor im typischen Reisebetrieb eine hohe Effizienz erreichen kann. Gleichzeitig müssen langfristige Erwärmung, Zuverlässigkeit und die Abstimmung mit der verfügbaren Batteriekapazität berücksichtigt werden.


Vereinfacht gesagt konzentrieren sich ROVs eher auf die Frage: „Kann das System ausreichend Antriebsleistung bereitstellen?“ Bei AUVs steht dagegen häufig die Frage im Vordergrund: „Wie lange kann das System mit der verfügbaren Energie betrieben werden?“ Eine klare Definition dieser Prioritäten erleichtert die Auswahl der geeigneten Antriebslösung.


Wie CubeMars diese Designanforderungen auf Unterwasserantriebe überträgt


how-cubemars-applies-these-design-principles-to-underwater-thrusters.jpg


Die zuvor beschriebenen Designherausforderungen müssen letztlich in konkrete Antriebslösungen umgesetzt werden. Um Anforderungen wie Wasserdichtigkeit, Druckbeständigkeit, Effizienz, Schubleistung und kompakte Integration zu erfüllen, integriert CubeMars diese Designschwerpunkte in die Entwicklung seiner Unterwasserantriebe. Durch die koordinierte Auslegung von Motor, Antriebssystem, Dichtungsstruktur und Propulsionsstruktur entstehen Antriebslösungen für unterschiedliche Unterwasseranwendungen.


Abhängig von Robotertyp, Arbeitstiefe und Schubbedarf können unterschiedliche Produktserien ausgewählt werden:


ProduktDesignschwerpunktMax. statischer PfahlschubGeeignete WassertiefeGeeignete Anwendungen
W30Kompakte Bauweise und Systemintegration≥7,7 kgf0–200 mKompakte Unterwasserplattformen, leichte ROVs
SW7Leichtbau und Flachwasseranwendungen≥7 kgf0–30 mKleine Unterwasserroboter, Flachwasserplattformen
DW10Schubleistung und Anpassung an größere Tiefen≥10 kgf0–350 mROVs, Unterwasserinspektionsplattformen
DW25Hoher Schub und Tiefwasseranwendungen≥25 kgf0–350 mHochleistungs-ROVs, Unterwasserarbeitsplattformen


Ausgehend von den zuvor beschriebenen Designanforderungen haben unterschiedliche Unterwasserplattformen unterschiedliche Prioritäten. Der W30 eignet sich für Unterwasserplattformen mit begrenztem Bauraum, bei denen eine vereinfachte Integration des Antriebssystems gewünscht ist. Die SW-Serie bietet entsprechende Optionen für leichte Plattformen und Flachwasseranwendungen. Für ROVs, die einen höheren Schub oder den Einsatz in größeren Tiefen benötigen, bietet die DW-Serie eine höhere Antriebsleistung und entsprechende Umweltbeständigkeit.


Damit wird deutlich, dass die Auswahl eines Unterwasserpropulsors nicht isoliert anhand von Schub oder Arbeitstiefe erfolgen sollte. Stattdessen müssen Motorausgangsleistung, Baugröße, Schutzfähigkeit, Effizienz und die tatsächlichen Anforderungen der Mission gemeinsam betrachtet werden. CubeMars setzt die zuvor beschriebenen Designprinzipien durch unterschiedliche Produktserien in konkrete Unterwasserantriebslösungen um und bietet damit passende Optionen für verschiedene Arten von Unterwasserrobotern.


Die endgültige Auswahl sollte weiterhin auf den konkreten Anforderungen der jeweiligen Anwendung basieren. Ingenieure können zunächst den erforderlichen Schub und die Arbeitstiefe bestimmen und anschließend Baugröße, Nutzlast, Energiebedarf und Bewegungsanforderungen berücksichtigen. So lässt sich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Antriebsleistung und dem Gesamtdesign des Roboters erreichen.

 

Fazit

 

Das Design eines Antriebssystems für Unterwasserroboter ist im Wesentlichen eine Aufgabe, bei der mehrere Ziele gleichzeitig ausbalanciert werden müssen. Die Schubleistung bestimmt, ob der Roboter die vorgesehenen Bewegungen ausführen kann, während die Effizienz die Reichweite und die Fähigkeit zum Dauerbetrieb beeinflusst. Wasserdichtigkeit, Druckbeständigkeit, Wärmeabfuhr und kompakte Integration bestimmen wiederum, ob das Antriebssystem unter realen Unterwasserbedingungen langfristig zuverlässig arbeiten kann.


Mit der zunehmenden Entwicklung von ROVs, AUVs und anderen Unterwasserrobotern hin zu größeren Arbeitstiefen, längeren Betriebszeiten und komplexeren Aufgaben steigen auch die Anforderungen an Zuverlässigkeit und Umweltbeständigkeit der Antriebssysteme. Für Ingenieure ist es daher wichtiger, das gesamte Antriebssystem entsprechend Robotertyp, Arbeitstiefe, Nutzlast und Missionsanforderungen abzustimmen, anstatt nur einen einzelnen Leistungsparameter zu maximieren.


Die Unterwasserantriebe von CubeMars decken unterschiedliche Schubklassen und Arbeitstiefen ab und bieten vielfältige Antriebsmöglichkeiten für kleine Unterwasserplattformen, ROVs und Unterwasserarbeitsgeräte. Durch die passende Abstimmung des Propulsors auf die Anforderungen des Gesamtsystems lässt sich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Antriebsleistung, Energieeffizienz und Systemzuverlässigkeit erreichen und eine zuverlässige Antriebslösung für unterschiedliche Unterwasseranwendungen realisieren.


Verwandte Artikel
Unterschiede zwischen Unterwasser-Thruster und Standard-BLDC-Motor in ROV-Anwendungen
Unterschiede zwischen Unterwasser-Thruster und Standard-BLDC-Motor in ROV-Anwendungen
Vergleich von Unterwasser-Thruster und BLDC-Motor in ROV-Systemen mit Fokus auf Leistung und Zuverlässigkeit.
Apr 23,2026
Ein springender Roboter für die Erforschung von Lavahöhlen auf dem Mars
Ein springender Roboter für die Erforschung von Lavahöhlen auf dem Mars
Die Lavahöhlen des Mars bieten großes Potenzial für Ressourcen und als Schutzraum für zukünftige menschliche Siedlungen, stellen jedoch eine erhebliche Herausforderung für herkömmliche Erkundungstechnologien dar.
Nov 27,2024
Verwendet der Roboter Gleichstrommotoren oder Wechselstrommotoren?
Verwendet der Roboter Gleichstrommotoren oder Wechselstrommotoren?
In Robotern können sowohl Wechselstrom- (AC) als auch Gleichstrommotoren (DC) eingesetzt werden, je nach Anwendung und Bedarf.
Oct 16,2023