China hat sich zum größten Robotikmarkt der Welt entwickelt

CubeMars / Sep 12,2024

China hat sich dank der wachsenden Nachfrage nach Automatisierung im Fertigungssektor zum weltweit größten Markt für Industrieroboter entwickelt, und Automatisierung ist zu einer Schlüsselstrategie für Chinas künftiges Wirtschaftswachstum und globale Wettbewerbsfähigkeit geworden." -- Jeff Burnstein, Präsident, Advanced Automation Society (A3)


Der chinesische Robotikmarkt hat in den letzten zehn Jahren ein beispiellos schnelles Wachstum erlebt und entwickelt sich zu einem weltweit führenden Markt für Automatisierung. Laut dem von der International Federation of Robotics (IFR) veröffentlichten World Robotics Report 2023 wurden in China im Jahr 2022 in einem einzigen Jahr fast 290.000 Industrieroboter installiert, was 52 Prozent der weltweiten Installationen entspricht.


Annual Intallations of Industrial Robots in 15 Largest Markets


Die Wachstumsrate der Roboterinstallationen in China lag in den letzten fünf Jahren bei durchschnittlich 25 % pro Jahr und übertraf damit bei weitem die weltweite durchschnittliche Wachstumsrate von 11 %. Diese Zahl übertrifft bei weitem die Roboterinstallationen in wichtigen Märkten wie Japan, Südkorea und den Vereinigten Staaten.


Die World Robot Conference 2024 in Peking unterstreicht den Einfluss Chinas in der globalen Robotikarena. Die Veranstaltung brachte mehr als 600 Aussteller aus mehr als 20 Ländern zusammen, um Spitzentechnologien, Forschung und Anwendungen zu präsentieren, die Innovationen in der Robotik vorantreiben und Chinas Fortschritte und Ambitionen in der Robotik und künstlichen Intelligenz hervorheben.


2024 WORLD ROBOT CONFERENCE


Chinas Führungsrolle in der Robotik ist vor allem auf seine Strategie zurückzuführen, die Automatisierung voranzutreiben, um die Produktivität zu steigern und einen Wettbewerbsvorteil in der globalen Fertigung zu erhalten. Da die Arbeitskosten steigen, setzen chinesische Unternehmen zunehmend Roboter ein, um mehr Präzision, Effizienz und Skalierbarkeit zu erreichen. Dieser Trend ist besonders in Branchen wie der Automobilindustrie, der Elektronik und der Metallverarbeitung zu beobachten, die eine große Anzahl von Robotern in ihren Produktionslinien eingeführt haben.


Automobilindustrie: Die Automobilindustrie ist eine der wichtigsten Triebfedern für die Einführung der Robotik in China. Als weltgrößter Automobilmarkt und Produktionsstandort sowie das schnell wachsende Segment der Elektrofahrzeuge besteht ein enormer Bedarf an Automatisierung in der Automobilherstellung. Die Automobilhersteller setzen Roboter zum Schweißen, Lackieren, Montieren und zur Qualitätskontrolle ein, um die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken.


Elektronik- und Halbleiterindustrie: Seit 2016 hat die Elektronik- und Halbleiterindustrie die Automobilindustrie als größten Abnehmer von Industrierobotern in China abgelöst. China ist weltweit führend in der Produktion von elektronischen Geräten, Batterien, Halbleitern und Mikrochips, die hochpräzise Fertigungsprozesse erfordern. Roboter sind für Aufgaben wie Montage, Prüfung und Verpackung unverzichtbar und ermöglichen es den Unternehmen, die Produktion bei gleichbleibend hoher Qualität zu steigern.


Metallverarbeitung und allgemeine Fertigung: Auch in der metallverarbeitenden Industrie, einschließlich des Werkzeugmaschinenbaus und der Metallumformung, hat der Einsatz von Robotern erheblich zugenommen. Roboter helfen den Herstellern, die Produktqualität und die Arbeitssicherheit zu verbessern, den Ausschuss zu verringern und die Gesamtproduktivität zu steigern.


Die chinesische Regierung hat der Robotikindustrie durch Initiativen wie "Made in China 2025", die darauf abzielen, die Fertigungsindustrie durch die Integration fortschrittlicher Technologien wie Robotik und künstliche Intelligenz (KI) zu modernisieren, einen großen Schub gegeben. Diese Strategie wird durch erhebliche finanzielle Unterstützung, einschließlich Subventionen, Steueranreizen und F&E-Finanzierung, unterstützt, mit dem Ziel, die Abhängigkeit von ausländischer Technologie zu verringern und die Wertschöpfungskette der Fertigung zu verbessern.


Chinas Vorstoß in die Automatisierung steht im Einklang mit seiner Wirtschaftsstrategie. Bis 2022 wird Chinas Roboterdichte im verarbeitenden Gewerbe 322 Roboter pro 10.000 Beschäftigte erreichen und damit die der Vereinigten Staaten (274) übertreffen. Plenartagung des 20. Zentralkomitees bekräftigte die chinesische Regierung, dass sie der Robotik eine Schlüsselrolle für das Wirtschaftswachstum einräumt, und betonte die einzigartige Position Chinas als weltweit größter Robotikmarkt.


Chinas Robotikindustrie hat einen bemerkenswerten Wandel von der Abhängigkeit von ausländischer Technologie hin zu einem bedeutenden Innovator vollzogen. In den letzten zehn Jahren haben sich chinesische Robotikunternehmen zu weltweit führenden Unternehmen entwickelt. Sie entwickeln fortschrittliche Robotiklösungen für die Bereiche Industrieautomation, Logistik, Gesundheitswesen, Service und humanoide Roboter. Diese Verlagerung markiert den Übergang von der einfachen Massenproduktion zu hochtechnologischen, komplexen Robotersystemen, die KI, maschinelles Lernen, fortschrittliche Sensortechnologien und Mensch-Roboter-Interaktion integrieren.


Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass Chinas Führungsrolle in der Robotik weiter gefestigt wird, mit Plänen zur Integration von KI und Robotik, um intelligentere, anpassungsfähige und autonome Systeme zu schaffen. Die chinesische Regierung wird weiterhin stark in den Aufbau eines starken Robotik-Ökosystems investieren, einschließlich F&E, Talententwicklung, Produktion und globale Exporte.


Verwandte Artikel
Forschung zur Fernsteuerung und dynamischen Bewegungsynchronisation von zweibeinigen Robotern
Forschung zur Fernsteuerung und dynamischen Bewegungsynchronisation von zweibeinigen Robotern
In der aktuellen Robotiktechnologie ziehen zweibeinige Roboter aufgrund ihrer Fähigkeit, in komplexen Umgebungen zu manövrieren, die Aufmerksamkeit auf sich.
Oct 17,2024
GL60II Hollow Gimbal Motor treibt RoboMaster-Ingenieurroboter an
GL60II Hollow Gimbal Motor treibt RoboMaster-Ingenieurroboter an
Entdecken Sie, wie der CubeMars GL60II Hohlwellen-Gimbal-Motor RoboMaster-Ingenieurroboter mit verwicklungsfreiem Design, ultraniedrigem Rastmoment und präziser Steuerung antreibt.
Aug 04,2025
Nepalesisches Studententeam entwickelt kostengünstige Fußgelenkprothese mit CubeMars AK60-6 Motor
Nepalesisches Studententeam entwickelt kostengünstige Fußgelenkprothese mit CubeMars AK60-6 Motor
Kürzlich hat ein Team nepalesischer Studenten erfolgreich einen Prototyp einer Fußgelenkprothese auf Basis des CubeMars AK60-6 Motors entwickelt und strengen Tests unterzogen.
Mar 25,2025