Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
什么是无框电机?
内转子与外转子无框电机:结构有什么区别?
内转子与外转子无框电机的性能对比
内转子与外转子无框电机分别适合哪些应用?
CubeMars RI 系列与 RO 系列:如何理解两种无框电机?
无框电机选型需要重点检查哪些参数?
总结

内转子与外转子无框电机有什么区别?结构、性能与应用对比

CubeMars / 2026-10-28 16:50:53

在机器人、协作机械臂、人形机器人和外骨骼等设备的驱动系统设计中,无框电机(Frameless Motor)因其紧凑的结构和灵活的集成方式,受到越来越多工程师的关注。

 

在选择无框电机时,除了电机尺寸、扭矩和转速,工程师还需要考虑一个重要问题:内转子无框电机(Inrunner Frameless Motor)与外转子无框电机(Outrunner Frameless Motor)有什么区别?哪一种更适合自己的机器人项目?

 

两者的核心区别在于转子与定子的相对位置。内转子结构的转子位于定子内部,而外转子结构的转子位于定子外部。这种结构差异会进一步影响电机的扭矩输出、转动惯量、空间布局和系统集成方式。

 

什么是无框电机?

 

无框电机是一种通常以定子组件和转子组件为核心交付形式的电机。与带有完整外壳、输出轴及独立支撑结构的传统电机不同,无框电机可以直接集成到设备自身的机械结构中。

 

这种设计使工程师能够根据设备的空间布局、承载要求和传动结构,自行设计电机安装座、转子连接件、轴承支撑和散热结构。

 

无框电机的主要优势包括:

 

  • 灵活的机械集成: 电机可以直接嵌入机器人关节或其他设备结构,减少重复的机械封装。

  • 紧凑的系统设计: 通过将电机与机械结构整合,有机会缩小整体驱动组件的体积。

  • 便于定制传动结构: 可根据应用需求组合减速器、编码器、轴承及其他机械部件。

  • 适用于精密运动控制: 配合合适的驱动器、传感器和控制算法,可用于需要平稳、精准运动的系统。

 

需要注意的是,无框电机并不意味着无需外部机械支撑。实际应用中,工程师仍需设计可靠的转子固定、定子安装、轴承支撑、绝缘和散热方案。

 

内转子与外转子无框电机:结构有什么区别?

 

内转子与外转子无框电机采用相似的电磁工作原理,但转子和定子的布置方式不同。

 

1.内转子无框电机:转子位于定子内部

 

内转子无框电机的转子位于定子内侧,定子绕组固定在外部支撑结构中,转子则在定子内部旋转。

 

这种结构通常具有较小的转子旋转半径。在其他条件相近时,较小的转子半径有利于降低转动惯量,因此适合对动态响应、加减速性能和运动控制提出较高要求的应用。

 

内转子电机也便于采用不同的外部安装结构,适用于需要精密控制、紧凑布局或较高转速的驱动系统。

 

2.外转子无框电机:转子位于定子外部

 

外转子无框电机的转子位于定子外侧,通常以环形或杯状结构围绕定子旋转。

 

由于电磁作用区域可以布置在更大的有效半径上,外转子结构通常具有较大的力臂。在相似的电机体积和设计条件下,这种布局有利于获得较高的输出扭矩,尤其适合需要较大低速扭矩的应用。

 

外转子结构也可以用于环绕式关节设计,使电机与关节壳体、输出结构进行紧凑集成。不过,旋转外部组件的尺寸、惯量以及防护设计,都需要在机械设计阶段充分考虑。

 

3.两种结构的核心区别

 

对比维度内转子无框电机外转子无框电机
转子位置位于定子内部位于定子外部
旋转结构内部转子旋转外部转子围绕定子旋转
扭矩特性取决于电磁设计、尺寸和电流条件较大的有效半径通常有利于提升扭矩输出
转动惯量通常更容易实现较低转子惯量较大的旋转半径可能带来更高转子惯量
动态响应适合对快速加减速和响应有要求的设计需综合评估转子惯量与目标运动性能
空间布局适合内部转子与外部定子支撑的布局适合环绕式、外部旋转结构的布局
典型设计关注点转子支撑、同轴度、散热和高速运行外部旋转空间、转子固定、惯量和防护
适用方向精密关节、轻量化驱动、协作机械臂等高扭矩关节、紧凑型旋转驱动等

 

以上是常见的结构趋势,并非所有型号都遵循完全相同的性能规律。实际表现仍取决于电磁设计、绕组、尺寸、材料、工作电流和散热条件。


内转子与外转子无框电机的性能对比

 

选择电机时,不能仅凭转子位于内部还是外部,就直接判断哪一种性能更好。对于机器人应用而言,更重要的是分析结构差异如何影响实际工作需求。

 

1.扭矩输出:外转子结构通常具有半径优势

 

电机扭矩与作用力及其力臂有关。对于电机而言,在其他条件相近时,增大有效电磁作用半径,有利于提高扭矩输出。

 

外转子无框电机的转子位于定子外部,通常能够利用更大的有效半径,因此在紧凑空间内实现较高扭矩输出方面具有结构优势。

 

对于需要支撑负载、驱动机器人关节或进行低速旋转的系统,外转子结构值得重点评估。

 

但这并不意味着外转子电机在所有情况下都具有更高扭矩。实际选型仍需比较连续扭矩、峰值扭矩、扭矩常数、允许电流和热限制,而不是只看结构类型。

 

2.动态响应:关注转子惯量与负载惯量

 

在机器人运动控制中,电机需要频繁加速、减速和改变运动方向。因此,转动惯量是重要的设计参数。

 

内转子无框电机的旋转部件通常集中在较小的半径范围内,有利于降低转子惯量。这对需要快速响应、频繁启停和精细运动控制的应用尤其重要。

 

外转子结构的旋转质量分布在更大的半径上,可能带来更高的转子惯量。对于需要高动态响应的关节,工程师应确认这一惯量是否符合系统要求。

 

不过,实际响应性能还与负载惯量、减速器、控制器带宽、电流环性能和控制算法密切相关。仅凭内转子或外转子结构,无法直接判断整套驱动系统的响应速度。

 

3.转速与扭矩:需要结合电机曲线判断

 

在相同电压和其他条件下,电机的转速能力与反电动势常数、绕组设计及控制器供电能力等因素有关。

 

内转子电机常被用于对较高转速或快速动态响应有要求的系统,而外转子电机则常用于需要较大有效半径和较高扭矩输出的场景。但这属于常见设计倾向,并非绝对规则。

 

选型时应同时查看:

 

  • 空载转速与额定工作转速

  • 连续扭矩与峰值扭矩

  • 扭矩—转速曲线

  • 反电动势常数与扭矩常数

  • 驱动器电压、电流和调速范围

 

如果应用需要高转速与高扭矩同时输出,应重点核对电机在目标工作点的实际能力,而不是分别比较最大转速和峰值扭矩。

 

4.散热与热管理:取决于整体机械设计

 

无框电机通常需要通过安装结构将热量从定子传导出去。定子与壳体之间的接触面积、材料导热性能、安装公差、环境温度和冷却方式,都会影响电机的持续输出能力。

 

内转子与外转子结构并不能单独决定哪一种散热效果更好。实际设计中,应重点关注定子的固定方式、热传导路径和连续运行时的温升。

 

对于机器人关节等空间受限的场景,即使电机能够短时间输出较高峰值扭矩,也需要验证它能否在实际工作周期内持续运行。


内转子与外转子无框电机分别适合哪些应用?

 

1.人形机器人

 

人形机器人的髋部、膝部、肩部和肘部关节,对驱动系统的扭矩、重量、空间和动态响应都有不同要求。

 

对于需要快速响应的轻量化关节,内转子方案可以作为候选;对于需要较高扭矩输出且适合环绕式机械布局的关节,外转子方案也值得评估。

 

选型时应结合关节峰值负载、连续工作周期、减速器配置和整机重量,而不能只根据机器人类型直接确定电机结构。

 

2.协作机械臂

 

协作机械臂通常需要兼顾紧凑结构、平稳运动和控制精度。无框电机可以直接集成到关节结构中,减少独立电机外壳带来的空间占用,并为机械结构设计提供更大自由度。

 

对于这类应用,除了比较内转子与外转子结构,还应关注:

 

  • 低速运行平稳性;

  • 齿槽转矩;

  • 负载惯量与运动响应;

  • 定子散热和持续运行能力;

  • 编码器配置及控制系统性能。

 

3.外骨骼与可穿戴机器人

 

外骨骼需要在有限空间和重量预算内提供合适的辅助扭矩,并尽量减少对穿戴者运动的影响。

 

内转子无框电机可作为轻量化、高动态响应驱动系统的候选方案。实际应用还需要考虑关节安装空间、人体运动范围、传动效率、噪声和长时间运行时的热舒适性。

 

4.精密旋转平台与自动化设备

 

在精密旋转平台、检测设备和工业自动化机构中,电机结构会影响安装方式、转动惯量及传动系统布局。

 

如果应用需要直接驱动或低速高扭矩输出,可以评估外转子方案;如果系统更重视旋转部件惯量与动态控制,则可进一步评估内转子方案。最终应以实际负载、精度和运动曲线为依据。

 

CubeMars RI 系列与 RO 系列:如何理解两种无框电机?

 

CubeMars 提供 RI 系列内转子无框力矩电机和 RO 系列外转子无框力矩电机,为不同机械结构和机器人驱动需求提供选择。

 

1.RI 系列:内转子无框力矩电机

 

CubeMars  RI 系列采用内转子结构,产品涵盖 RI20、RI30、RI50、RI60、RI70、RI80 V2.0 和 RI100 等型号。该系列强调高扭矩密度、低齿槽转矩和紧凑设计,部分型号还可选配霍尔传感器。

 

RI 系列适合在设计空间、运动响应和机械集成之间进行综合权衡。对于轻量化机器人关节、协作机械臂、外骨骼及其他精密驱动系统,可以根据实际扭矩和尺寸需求进一步筛选型号。

 

选型时建议重点关注:

 

  • 定子外径与轴向长度是否符合安装空间要求;

  • 连续扭矩与峰值扭矩是否满足负载需求;

  • 转子惯量是否适合目标动态响应;

  • 绕组参数与驱动器是否匹配;

  • 定子安装结构是否能够满足散热要求。

 

2.RO 系列:外转子无框力矩电机

 

CubeMars RO 系列采用外转子结构,包含 RO40 Lite、RO50 Lite、RO60、RO80 和 RO100 等型号。该系列面向机器人及其他需要灵活集成的驱动应用,可根据具体型号评估扭矩、尺寸、重量和转速表现

 

外转子结构为需要较大有效半径的旋转驱动设计提供了另一种选择。对于空间布局允许外部转子旋转、同时对扭矩输出有要求的关节或驱动组件,RO 系列值得纳入比较。

 

选型时建议重点关注:

 

  • 外部旋转组件是否与周围结构发生干涉;

  • 电机外径、轴向长度及安装接口是否符合要求;

  • 连续扭矩和峰值扭矩是否满足负载需求;

  • 转子惯量是否符合系统的动态响应要求;

  • 转子固定、机械防护和散热方案是否合理。

 

3.RI 系列与 RO 系列怎么选?

 

两种系列不应简单理解为性能高低之分,而应根据机器人关节的机械结构与工作条件进行选择。

 

  • 如果项目更关注较低转子惯量、动态响应和内部旋转结构,可以优先评估 RI 系列。

  • 如果项目更关注利用较大有效半径实现扭矩输出,并且机械结构适合外转子布局,可以优先评估 RO 系列。

  • 如果项目同时要求高扭矩、快速响应和紧凑体积,则应对比具体型号的连续扭矩、转动惯量、外形尺寸、转速范围与温升数据。

 

最终选择应以对应型号的官方技术参数及实际测试结果为依据。

 

无框电机选型需要重点检查哪些参数?

 

无论选择内转子还是外转子无框电机,都建议在设计初期明确以下参数。

 

1. 连续扭矩与峰值扭矩

连续扭矩决定电机在规定热条件下长期运行的能力,峰值扭矩则通常对应受时间限制的短时输出。应根据负载曲线和工作周期分别核算。

 

2. 转速与工作点

确认电机能否在目标转速下提供所需扭矩,并检查驱动器电压、电流和反电动势限制。不要将空载转速视为带载运行转速。

 

3. 转动惯量与动态响应

对于频繁启停、快速换向或高带宽控制系统,应将电机转子惯量与负载惯量一并纳入计算。

 

4. 安装空间与机械接口

除了电机外径和轴向长度,还要预留转子旋转空间、定子固定结构、轴承、线缆和维护空间。外转子方案尤其需要确认外部旋转组件与周围结构不会发生干涉。

 

5. 散热与连续工作能力

检查定子安装面的导热条件、环境温度、冷却方式及允许温升,确保电机满足实际工作周期的要求。

 

6. 驱动器与位置反馈

确认电机的电气参数与驱动器匹配,并根据控制需求选择合适的编码器或其他位置反馈方案。对于高精度机器人关节,还需要验证控制器、电流环和位置环的整体性能。

 

总结

 

内转子与外转子无框电机各有特点,选择哪一种结构,取决于机器人系统的具体需求,而不是简单地判断哪一种性能更好。

 

内转子无框电机将转子布置在定子内部,在部分设计中有利于控制转子尺寸与转动惯量,适合需要关注动态响应、运动控制和紧凑结构布局的应用。外转子无框电机则将转子布置在定子外部,能够利用更大的有效作用半径,在其他设计条件相近时具备获得较高扭矩的潜力。不过,实际扭矩输出仍取决于电磁设计、尺寸、绕组参数、工作电流及散热条件,不能仅凭转子结构判断性能。

 

对于人形机器人、协作机器人、外骨骼和精密自动化设备等应用,无框电机的优势在于能够融入设备自身的机械结构,为关节、旋转组件和紧凑型驱动系统提供更灵活的集成方案。但在实际选型时,除了比较内转子与外转子的结构差异,还需要综合评估连续扭矩与峰值扭矩、目标转速、转动惯量、安装空间、热管理、驱动器兼容性以及位置反馈需求。尤其是在高负载或长时间运行的场景中,电机的持续输出能力与散热设计同样重要。

 

在 CubeMars 无框电机产品选择中,RI 内转子系列与 RO 外转子系列可以作为不同结构方案的参考。建议根据设备的机械布局、运动响应要求和目标工作点,对比具体型号的技术参数,再结合实际负载与安装条件进行验证,而不是仅根据系列名称或单一性能指标做出决定。

 

总体而言,合适的无框电机应当在扭矩输出、运动响应、结构集成与热管理之间取得平衡。明确应用需求,并结合完整的电机参数、驱动控制方案和系统设计进行评估,才能为机器人关节及其他精密运动系统选择更合适的驱动方案。

相关文章
我们为什么会执着于人形机器人?
我们为什么会执着于人形机器人?
在每一个关于人形机器人的视频下都会有人问:为什么执着于研究人形机器人呢?双足、四足或者轮足都不可以更好的适应工作环境吗?
2024-08-21
仿生手臂控制新思路:磁性植入让截肢者重获灵巧抓握功能
仿生手臂控制新思路:磁性植入让截肢者重获灵巧抓握功能
近年来,仿生手臂技术取得了令人瞩目的进展。最新的研究成果展示了一种创新的假肢控制方法——基于肌动控制接口(Myokinetic Interface)。这一突破性技术利用肌肉收缩引起的磁体位移来解码用户的意图,为截肢患者提供了全新的控制方式。这项研究不仅展示了技术的临床可行性,还为未来的人机交互探索奠定了基础。
2024-09-20
机器人执行器如何助力机器人实现更灵活的运动应用
机器人执行器如何助力机器人实现更灵活的运动应用
了解机器人执行器如何提升机器人的运动性能,从人形机器人到各类实际应用场景,并探索 CubeMars AK 系列执行器解决方案。
2026-07-29
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示