Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
什么是CubeMars执行器?
执行器的基本组成
CubeMars执行器的核心特点
与传统方案的区别
CubeMars执行器的主要类型与型号推荐
CubeMars执行器应用案例
娱乐机器人 —— Daniel Simu 机器人表演项目
智能移动设备 —— 定制双电机电动轮椅
科研竞赛 —— Binghamton Robotics 火星车项目
如何选择合适的CubeMars执行器?
如何使用CubeMars执行器?
关于CubeMars执行器 
关于AK V2.0 执行器上位机
关于AK V3.0 执行器上位机
总结

如何使用CubeMars的执行器

CubeMars / 2026-04-23 15:55:44

在机器人与智能制造领域,执行器,往往不是决定机器人“能不能运行”,而是决定“性能上限在哪里”。 随着机器人技术的不断发展,执行器的重要性也在持续提升。近年来,CubeMars 凭借其高性能执行器产品,逐渐受到工程师与研发团队的广泛关注,并被应用于四足机器人、人形机器人、外骨骼、工业自动化以及无人系统等多个场景。

 

CubeMars执行器的核心优势在于:将电机、驱动与控制高度集成,同时兼顾高扭矩密度与灵活控制能力。这不仅显著降低了系统集成难度,也让开发者能够在更短时间内实现更高性能的机器人系统。

 

如果您已经购买了CubeMars执行器,但还不清楚如何使用,可以直接查看本文中的「如何使用CubeMars执行器」部分,快速上手实际操作。

 

而如果您对执行器或CubeMars产品还不够了解,那么不妨从这里开始,我们将从基础概念出发,逐步深入到实际应用。但在正式进入之前,一个问题值得先思考:

 

CubeMars执行器到底是什么?它与传统电机有什么本质区别?又该如何在实际项目中正确使用?

 

什么是CubeMars执行器?

 

在进入具体结构之前,可以先从整体上理解CubeMars执行器。与传统电机不同,它并不是单一动力输出部件,而是一个将驱动、控制与执行功能整合在一起的“关节级解决方案”,专门面向机器人系统的复杂运动需求而设计。

 

这一点,是其区别于传统电机的本质。

 

在此基础上,我们再来看其组成与技术特点。

 

执行器的基本组成

 

在传统系统中,一个驱动单元通常包括:

 

  • 电机(Motor)

  • 减速器(Gearbox)

  • 驱动器(Driver)

 

这种分体结构需要开发者自行匹配与调试,开发复杂度高、调试成本大。

 

CubeMars执行器的核心特点

 

相比传统方案,CubeMars执行器通过一体化设计,在性能与使用体验上都有明显提升。

 

能力维度技术表现实际意义
集成度电机+驱动+控制一体化显著降低开发难度
扭矩密度小体积高输出结构更紧凑
响应性能低延迟支持高动态运动
回驱能力可反向驱动实现力矩控制
控制模式多模式适配多种应用场景

 

可以理解为:

传统电机是“动力部件”,而CubeMars执行器是“功能关节”。

 

与传统方案的区别

 

从系统角度来看,两种方案在结构与应用逻辑上存在明显差异。

 

对比项传统方案CubeMars执行器
结构分体式一体化设计
调试难度高显著降低
控制性能依赖整合原生优化
响应速度中等更快更稳定


CubeMars执行器的主要类型与型号推荐


在了解基本概念之后,还需要进一步区分不同类型的执行器,并结合实际应用进行选型。这一步对于后续系统设计与性能实现至关重要。不同类型的执行器在结构设计、减速方式以及控制特性上存在差异,因此适用于不同的工程场景。

 

从产品形态来看,CubeMars 执行器主要可以分为以下两大类:

 

1.一体化关节执行器(AK系列)

 

一体化关节执行器(AK系列)将电机、减速器与驱动控制系统高度集成,以完整关节模块形式提供,可直接应用于机器人系统中。

 

主要特点:


特点说明
高集成度电机 + 驱动 + 控制一体化
安装方便可直接作为机器人关节使用
调试简单显著降低系统集成难度

 

典型型号与应用:

 

  • AK60-6 V3.0 KV80 → 小型机械臂 / 轻量化机器人

  • AK70-10 KV100 → 四足机器人关节系统

  • AK80-8 KV60 → 人形机器人 / 外骨骼系统

  • AK10-9 V3.0 KV60 → 高负载动态系统

 

适用于:需要高动态性能与一定集成度的机器人系统

 

2.QDD准直驱执行器(AKE系列)


QDD(Quasi Direct Drive)执行器(AKE系列)采用低减速比设计,在直驱与传统减速系统之间取得平衡,兼顾动态性能与控制精度。

 

主要特点:


特点说明
响应速度快低延迟,适合动态运动控制
回驱性强支持力矩控制与柔顺交互
控制精度高动作更加自然流畅

 

典型型号与应用:

 

  • AKE60-8 KV80 → 小型机器人 / 轻量化系统

  • AKE80-8 KV30 → 工业机器人关节

  • AKE90-8 KV35 → 中高负载工业系统

 

适用于:需要稳定输出与结构可靠性的工业及工程化场景


3.型号选择逻辑(核心方法)

 

在实际工程中,执行器选型通常遵循以下逻辑:

 

  • 轻量化 / 小型机器人 → AK60-6 V3.0 KV80 / AKE60-8 KV80

  • 四足机器人 → AK70-10 KV100

  • 人形机器人 / 外骨骼 → AK80-8 KV60

  • 高负载 / 强动力系统 → AK10-9 V3.0 KV60 或 AKE90-8 KV35

  • 工业稳定系统 → AKE80-8 KV30 / AKE90-8 KV35

 

适用于对动态性能、控制精度要求较高的机器人系统

 

本质上,选型是在“动态性能、输出扭矩与系统结构复杂度”之间做平衡。


CubeMars执行器应用案例

 

相比参数与结构说明,真实应用更能体现执行器的实际价值。以下案例来自实际项目,分别代表了娱乐、服务与科研三个典型方向。

 

娱乐机器人 —— Daniel Simu 机器人表演项目

 

Daniel Simu

 

 

Daniel Simu 是一位专注于机器人艺术与表演的创作者,他在 America's Got Talent 的舞台上展示了一套高度协同的机器人表演系统。

 

在这一场景中,机器人需要完成精准同步的舞蹈动作与复杂编排,对执行器提出了极高要求:

 

  • 动作必须流畅自然,不能出现卡顿

  • 多关节需要高度同步

  • 对控制延迟非常敏感

 

在该项目中,CubeMars执行器提供了稳定的动态响应与高精度控制能力,使机器人能够完成复杂且富有表现力的动作。

 

核心体现:高动态 + 高协调控制能力


智能移动设备 —— 定制双电机电动轮椅


Smart Devices

 

 

在康复与辅助出行领域,传统手动轮椅在长时间使用、复杂地形以及高负载场景下存在一定局限。随着电机与控制技术的发展,电动轮椅逐渐向智能化与个性化定制方向发展。

 

在 CubeMars 的这一案例中,开发者基于双电机驱动方案,构建了一套定制化电动轮椅系统,用于提升用户的自主移动能力与使用体验。


项目背景与系统设计

 

该项目采用了典型的双电机差速驱动结构,即左右轮分别由独立执行器驱动,通过速度差实现转向与控制。

 

系统主要组成包括:

 

  • 主控系统(基于ESP32)

  • 左右轮独立驱动执行器

  • 电源系统(定制电池组)

  • 机械结构(可折叠框架)

 

这种结构在移动机器人中广泛应用,具备结构简单、控制稳定的特点。


实际应用需求

 

相比工业设备,该类应用更强调“使用体验”与“安全性”,对执行器提出了不同维度的要求:

 

  • 启动与停止过程需要平滑,避免突变

  • 低速控制稳定,便于精细操作

  • 具备足够扭矩,应对坡道与复杂路面

  • 系统运行稳定,保障日常使用可靠性

 

本质上,这是一个“人机交互型动力系统”,而不仅是驱动装置。

 

执行器在系统中的作用

 

在该项目中,执行器不仅负责提供动力输出,更直接影响整机的操控表现:

 

  • 高扭矩输出 → 支持起步与爬坡能力

  • 高控制精度 → 实现平滑加速与精准转向

  • 高效率 → 提升整机续航能力

  • 稳定通信能力 → 保证控制系统可靠运行

 

执行器的性能,直接决定了轮椅的舒适性与安全


科研竞赛 —— Binghamton Robotics 火星车项目


Binghamton Robotics

 

 

Binghamton Robotics 参加了国际知名的 University Rover Challenge(URC)赛事,该赛事要求参赛队伍设计能够在复杂火星模拟环境中执行任务的移动机器人系统。

 

在比赛中,机器人需要完成:

 

  • 不规则地形移动

  • 机械臂精细操作

  • 多任务协同执行

 

这对执行器提出了综合要求:

 

  • 控制精度高

  • 响应速度快

  • 系统稳定可靠

 

CubeMars 执行器在该项目中为机器人提供了稳定的动力与精准控制支持,使其能够在复杂地形与高负载任务下保持可靠运行,并帮助团队在赛事中取得良好表现。

 

核心体现:高精度 + 高性能 + 系统稳定性


从案例中可以看到什么?

 

通过以上三个不同领域的实际应用可以发现,CubeMars执行器在不同场景中展现出不同优势:

 

  • 娱乐机器人 → 强调动态性能与控制流畅性

  • 工业机器人 → 强调稳定性与安全性

  • 科研项目 → 强调精度与系统可靠性

 

同一套执行器体系,可以覆盖完全不同的应用需求。

 

通过以上真实案例可以看到,CubeMars执行器已经在多个领域得到实际验证:

 

这说明其不仅具备技术优势,更具备成熟的工程落地能力,而非仅停留在实验室阶段。


如何选择合适的CubeMars执行器?

 

在理解执行器类型之后,选型就成为决定系统性能的关键一步。一个合理的选型,不仅影响机器人能“不能动”,更决定它“动得好不好”以及开发过程是否顺利。

 

与其单纯对比参数,更有效的方法是从应用需求 → 关键指标 → 结构约束 → 控制能力四个层面进行综合判断。

 

1.明确应用场景(第一优先级)

 

不同应用对执行器的要求差异非常大,选型的第一步必须从场景出发。


应用类型核心需求推荐方向
四足机器人高动态 + 轻量化QDD执行器(AK系列)
人形机器人多关节协调 + 精度中高扭矩QDD
外骨骼回驱性 + 安全性低减速比执行器
工业设备稳定性 + 持续运行AKE或高减速比
机械臂精度 + 可重复性一体化执行器


 结论:先确定“用来做什么”,再考虑“用什么型号”。

 

2.关键性能参数匹配

 

在明确场景后,需要重点关注以下核心参数,它们直接决定执行器是否“够用”。


参数含义选型建议
最大扭矩输出能力≥实际需求1.5–2倍
连续扭矩长时间工作能力避免长期满载运行
转速范围动作速度能力匹配运动频率
减速比力量与速度平衡动态系统选低减速比
重量尺寸结构适配移动系统优先轻量

 

扭矩与重量,是最优先考虑的两个参数。


3.控制能力与系统匹配

 

在机器人系统中,执行器不仅是动力源,更是控制单元。


控制能力是否重要
力矩控制⭐⭐⭐⭐⭐(核心能力)
位置控制⭐⭐⭐⭐
速度控制⭐⭐⭐

  

执行器选型本质上是一个“系统级决策”,而不是简单的参数选择。

 

一个优秀的选型方案,应该同时满足:

 

  • 性能足够

  • 控制可实现

  • 结构可安装

  • 系统可扩展

 

选型做对了,后面的开发会轻松很多;选错了,成本会在后期成倍增加。

 

如何使用CubeMars执行器?


关于CubeMars执行器 

 

CubeMars 执行器是一类面向机器人关节与高动态系统设计的一体化智能驱动模块,将传统分散的“电机 + 减速器 + 驱动器 + 编码器”整合在一个紧凑结构中,大幅降低系统集成难度,同时提升整体性能与可靠性。

 

从工程角度来看,它并不仅仅是一个电机组件,而是一个完整的关节动力解决方案,可以直接用于构建机器人运动系统。

 


1、了解执行器上位机的用途 

 

执行器上位机的主要用途包括:


● 参数设置与修改:上位机最核心的功能是让用户能够对电机进行各种设置,并根据实际需求修改其运行参数。


● 发出控制指令:用户在上位机上输入期望的控制信号,这些信号会通过调试工具(如 R-link)进行“翻译”,转换成电机驱动板能够识别和执行的指令。

 

● 通过串口进行配置:在系统中,上位机通常配合**串口通信(Serial Communication)**使用,专门负责执行电机的参数调整和系统设置任务。

 

● 监控与调试:作为调试工具的一部分,它帮助用户从“零”开始配置电机,确保电机能够按照预期的动作和方案运行。

 

工作流程简述: 用户在 PC 端的上位机软件上进行操作,信号通过 USB 线传输至调试工具(翻译器),再由调试工具通过通信线(如串口线)将指令传达给电机的驱动板,最终实现对电机的控制。

 

 

2、  如何下载执行器上位机 

 

执行器上位机(Upper Computer)由 CubeMars 官方提供,获取方式主要有两种,建议优先使用官网渠道下载,确保版本匹配与稳定性。

 

下载方式一:产品详情页获取(推荐)

 

1.  打开 CubeMars 官网

2.  进入官网首页,进入产品中心(Products)。 选择您购买的执行器型号

3.  根据实际使用的系列(如AK / AKE等),进入对应型号的产品详情页。 找到“技术与下载”栏目(通常在页面底部),也可以下滑点击“支持与下载”版块,一键定位至相应版块。

 

 

Product Details Page Retrieval

 

在详情页底部或相关区域中,进入“Technical / Download / 技术支持”等版块,即可获取:

 

  • 上位机软件(Upper Computer)

  • 固件(Firmware)

  • 使用手册(Manual)

 

下载方式二:技术支持栏目下载(最全)

 

1.进入 CubeMars 官网首页

打开官网后,进入主导航界面。

 

2.在页头找到“技术支持(Technical Support)”栏目

点击进入技术支持或下载中心页面。

 

3.  选择您购买的产品系列与具体型号

根据执行器类型(如AK / AKE等)筛选对应产品。

 

4.下载对应的上位机软件

在列表中找到对应版本的上位机(Upper Computer),选择匹配型号的版本进行下载。

 

Technical Support Downloads

 

使用流程补充

 

下载完成后,一般步骤为:

 

1.  解压软件压缩包

2.  打开上位机程序(通常为.exe)

3.  通过RUBIK LINK连接执行器后使用

 

上位机需配合通信模块使用,否则无法识别设备

 

 

关于AK V2.0 执行器上位机

 

1、  AK V2.0 执行器上位机基础界面介绍

 

1.  核心操作原则:先读取,后写入 (Read before Write)

 

在进行任何参数修改前,必须遵循**“先读取,后写入”**的原则。


  • 读取参数 (Read Parameters):用于检测并读取电机驱动板上当前的参数和设置,并显示在上位机界面上。


  • 写入参数 (Write Parameters):将上位机当前显示的参数或修改后的数据保存并写入电机的驱动板中。 注意: 必须先读取当前参数再进行修改,否则可能会导致驱动板上的默认参数混乱。

 

2.  主要功能界面介绍

 

上位机界面主要分为以下几个功能区域:

 

  • 波形显示 (Waveform Display): 实时绘制电机运行的各项数据曲线,包括电流、温度、实时转速、内外编码器位置、高频速度、转子位置偏差以及 DQ 电流等。通过可视化图形,用户可以更直观地监控电机的运行状态。

 

  • 系统设置 (System Settings): 该页面主要用于保护驱动板和电机。用户可以更改硬件限制,如电压、电流、功率、温度、占空比等限制参数。非专业人员通常不建议随意修改这些默认限制。

 

  • 参数设置 (Parameter Settings): 用于调整驱动板的底层参数,包括电流环 KP/KI、编码器校准、最大/最小速度及电流、速度环 KP/KI/KD、减速比以及编码器标定等设置。

 

  • 应用功能 (Application Functions): 此页面用于设置电机的 CAN ID、CAN 通信速率以及 CAN 通信中断设置等通讯相关的配置。

 

  • 配置导入与导出 (Import/Export Settings):

 

  • 导出 (Export):将当前的参数设置以文件形式(后缀为 .mc_parameters 和 .app_parameters)备份到电脑中。

  • 导入 (Import):从电脑加载备份文件到上位机,用于恢复数据或将配置快速复制到同型号的其他电机上。

 

  • 模式切换与维护 (Mode Switch & Maintenance):

 

  • 模式切换 (Mode Switch):支持在MIT 模式和伺服模式 (Servo Mode) 之间切换。

  • 固件更新 (Firmware Update):通过加载从官网下载的固件文件来升级驱动板。

  • 恢复出厂设置 (Restore Factory):将电机恢复到出厂默认状态。

  • 系统复位 (System Reset):停止电机并重新启动系统。

 

如果您在操作过程中遇到问题,可以参考官方提供的教学播放视频

 

 

2、  伺服模式介绍

 

1.  界面布局与切换

 

在上位机软件中进入伺服模式前,必须先点击 “Mode Switch” 并确保当前处于 “Servo Mode”。伺服模式的控制面板分为两个主要区域:

 

  • 上半部分:用于双环控制(Dual-loop control)。

  • 下半部分:用于单环控制(Single-loop control)。

 

2.  双环控制 (Dual-Loop Control)

 

双环控制的核心逻辑是驱动电机以期望加速度(DESA)期望速度(DES),最终抵达期望位置(DSP)。

 

该模式下包含两种位置范围选择:

 

  • 单圈模式 (Single Mode):位置范围在 0° 到 360° 之间,适用于单圈内的精确控制。

  • 多圈模式 (Multi Mode):位置范围在 -36,000° 到 36,000° 之间(约 200 圈),适用于需要大范围旋转的场景。

  • 操作技巧:在开始前建议点击 “Set Origin” 将电机当前位置设为零点。如需返回零点,可以直接点击 “Go to Original” 按钮,电机将反向旋转回零位。

 

3.  单环控制 (Single-Loop Control)

 

单环控制提供了五种不同的具体控制方式,分别对应面板上的五个字母:

 

  • T (Torque loop):力矩环控制。电机输出固定的力矩。

  • P (Position loop):位置环控制。给定特定位置值,电机将旋转至该位置。

  • I (Current loop):电流环控制(也称为强度控制)。输出力矩等于 Iq ×Kt (Kt  为电机常数)。

  • 该模式常用于通过控制电流强度来控制电机的额定速度。

  • B (Brake current loop):刹车电流环控制。使电机固定在当前位置。注意: 使用此功能时请务必关注电机温度。

  • D (Duty circle loop):占空比环控制。类似于方波驱动形式。

 

通过伺服模式,用户可以根据应用需求(如精确位置追踪或恒定力矩输出)灵活选择合适的控制方案,并利用上位机的**波形显示(Waveform Display)**功能实时监控转子位置、速度(RPM)等关键参数。

 

 

3、  MIT模式介绍 

 

MIT 模式(MIT Mode)足式机器人、四足狗等领域有着广泛的应用

 

1.  核心特点

 

  • 开源与专业性:专为机器人动力控制设计,特别适合需要高度动态响应的足式机器人。

  • 控制能力:与支持双环控制的伺服模式不同,MIT 模式目前在同一时间只能控制一个闭环(即位置环、速度环或力矩环其中之一)。

  • 易操作性:相比伺服模式,MIT 模式的操作逻辑更为简单,非常适合初学者快速上手驱动电机。

 

2.  运动控制参数(Motion Control Panel)

 

在 MIT 控制面板中,用户需要输入以下关键参数来控制电机:

 

  • DSP (Desired Position):期望位置,单位为弧度(rad)。1 rad 约为 57.3°。

  • DSS (Desired Speed):期望速度,单位为弧度/秒(rad/s)。

  • DST (Desired Torque):期望力矩。

  • KP:用于抑制电机的超调现象。

  • KD:调节电机的运动刚度,可看作是对电机行为进行微调的参数。

  • ID (King ID):电机的身份编号。在控制多个电机时,通过指定 ID 来确保指令发送给正确的电机。

 

3.  操作逻辑:汽车类比法

 

为了方便理解,我们可以将操作流程比为驾驶一辆挡位连线断裂的汽车:

 

  • Run (启动):相当于插入钥匙并启动引擎。

  • 设置数值:相当于切换挡位(如设置期望的位置、速度或力矩)。

  • Start (发送信号):由于“连线断裂”,需要手动点击 Start 来连接信号线,将变速箱的指令发送给引擎,电机随后开始动作。

  • 停车与退出:

 

1.  将所有数值设为 0(回归“停车挡”)。

2.  再次点击 Start 发送停止信号。

3.  点击 Exit 关闭引擎并断开连接。

 

4.  使用前的检查步骤

 

在正式运行 MIT 模式前,必须完成以下两项检查以确保安全:

 

1.  归零检查:确保运动控制面板上的所有数值(DSP, DSS, DST, KP, KD)均已设为 0(即处于“停车挡”)。

2.  设置零点:在波形显示界面观察转子位置。如果当前不在 0 位,应点击 “Set Origin” 将当前位置设定为初始零点。

 

5.  三大闭环演示示例

 

  • 位置环控制:例如设置 DSP 为 3.14(约 180°),配合适当的 KP 和 KD,电机将旋转至指定角度。

  • 速度环控制:设置期望的 rad/s 数值。用户也可以在上位机设置中修改减速比和极对数,将显示单位切换为更直观的 RPM。

  • 力矩环控制:给定位移力矩值。在无负载情况下,电机通常会以全速旋转。

 

通过 MIT 模式,用户可以实现对执行器精准而灵活的动态控制,为机器人开发提供基础支持

 

 

 

4、  刷固件与校准的步骤

 

在完成基础连接后,刷固件与校准是确保执行器正常运行和精度稳定的重要步骤,一般通过上位机即可完成整个流程。

 

刷固件步骤:

 

1.  使用RUBIK LINK连接执行器与电脑,并打开上位机

2.  选择正确的串口(COM)并连接设备

3.  进入“Firmware / 固件升级”界面

4.  选择对应型号的固件文件(注意版本匹配)

5.  点击下载/烧录(Download / Upgrade),等待完成

6.  完成后重新上电或重启设备

 

校准步骤:

 

1.  确保执行器处于无负载或安全状态

2.  在上位机中进入“Calibration / 校准”界面

3.  执行零点校准(Zero Position Calibration)

4.  根据需要进行编码器校准或限位设置

5.  保存参数并确认生效

 

注意事项:

 

  • 固件必须与执行器型号一致,否则可能无法通信

  • 校准过程中避免外力干扰,保证精度

  • 操作前建议断开负载,防止误动作

 

简单总结:

 

刷固件 = 更新系统

校准 = 确保精度

 

这两步是执行器稳定运行的关键环节。

 

关于AK V3.0 执行器上位机

 

1、  AK3.0执行器上位机使用教程 

 

一、  准备工作与连接

 

1.  硬件连接:

 

  • 将电机通过通信线连接至 RUBIK LINK V3.0 调试工具。

  • 使用 USB 线将 R-Link 连接至电脑 PC 端。

  • 指示灯状态:接通电源后,驱动板蓝色电源灯常亮;正常情况下绿色和红色指示灯点亮 2 秒后熄灭。

 

2.  软件启动与连接:

 

  • 打开上位机软件,进入 “连接 (Connection)” 模块。

  • 点击 “刷新端口 (Refresh)”,选择正确的 COM 端口和波特率(通常为 921600)。

  • 点击 “连接端口 (Connect)”,显示 “Connected to COMX” 表示连接成功。

 

二、  界面功能概览

 

  • A. 配置 (Configuration):包含基础设置、高级设置和固件升级。

  • B. 实时状态 (Real-time Status):显示电压、电流、温度、转速、角度及故障信息。

  • C. 实时数据 (Real-time Data):以波形图形式实时绘制电流 (DQ)、温度、转速、位置和占空比。

  • D. 中英文切换:点击右上角切换界面语言。

  • E. 控制 (Control):包含伺服控制 (Servo)、力控 (MIT) 和单位设置 (UnitSetting)。

  • G. 停止 (Stop):点击可立即停止电机运行。

 

三、  核心基础操作

 

1.  先读取,后写入 (Read before Write):在改写任何参数前,必须先点击 “读取参数 (Read)”,以防驱动板上的其他默认参数出错。

 

2.  驱动器校准 (Calibration):当重新安装驱动板、更改线序或更新固件后必须进行校准。

 

  • 前提:电机必须处于空载状态。

  • 步骤:在基础设置中,依次执行 读取参数 -> 电机参数识别 (约10秒) -> 编码器参数识别 (约45秒) -> 写入参数。

  • 警告:编码器识别过程会发热,严禁短时间内连续多次执行。

 

四、  运动控制模式驱动

 

AK3.0 上位机实现了伺服与力控模式的无缝切换,无需手动物理切换。

 

  • 伺服控制 (Servo Control):


  • 多圈/单圈模式:设置期望位置(多圈范围 ±36000°)、速度和加速度,点击启动。

  • 通用控制环路:支持位置环 (P)、速度环 (S)、电流环 (I)、抱闸模式 (B/T) 及占空比模式 (D)。


  • 力控模式 (MIT Control):


  • 输入电机的 CAN ID。

  • 输入期望位置 (des P)、期望速度 (des S)、期望力矩 (des T) 以及增益参数 KP、KD。

  • 点击 “运行 (Run/Start)” 驱动电机。

 

五、  固件更新 (Firmware Update)

 

1.  在配置页面的固件升级选项卡中,点击 “打开 (Open)” 选择 .BIN 格式的固件文件。

2.  点击 “跳转引导 (Jump to IAP)”。

3.  点击 “上传/开始升级 (Upload)”,等待进度条达到 100%。

4.  点击 “跳转应用 (Jump to APP)”,等待约 5 秒

 

 

2、  AK3.0执行器刷固件和校准

 

一、  固件刷写(Firmware Update)步骤

 

在刷写固件前,请确保电机与电脑已通过调试工具(如 RUBIK LINK V3.0)正确连接并识别。

 

1.  选择固件:在上位机固件升级界面的下拉列表中选择对应的固件文件。

2.  跳转引导:单击 “跳转引导”(Jump to IAP)按钮。

3.  开始升级:单击 “开始升级”(Upload),并等待进度条达到 100%。

4.  跳转应用:升级完成后,单击 “跳转应用”(Jump to App),等待约 5 秒钟,电机进入运行模式即表示更新完毕。

 

二、  执行器校准(Calibration)步骤

 

核心前提:校准识别的全过程必须在空载状态下进行,否则会导致参数不准或电机损坏。

 

  • STEP 0:确认电源稳定且连接正常,在上位机成功连接后进入系统设置页面。

  • STEP 1:读取参数。点击 “读取参数”(Read),直到界面显示“APP configuration updated”。

  • STEP 2:电机参数识别。点击 “电机参数识别”(Motor Identification)。电机会发出短促蜂鸣并开始旋转,等待约 10 秒电机停止旋转,显示“KP KI and Observer Gain Application”即完成。

  • STEP 3:编码器识别。点击 “编码器参数识别”(Encoder Identification)。电机会慢速旋转,等待约 45 秒,直到显示“Encoder Parameters Applied”。

  • STEP 4:写入参数。最后点击 “写入参数”(Write),显示“App Configuration Updated”即完成整个校准流程。

 

重要提示:

 

● 发热风险:编码器识别过程会产生较大热量,严禁短时间内连续多次执行,以免电机温度骤升。

● 校准时机:仅在重新安装驱动板、更改电机三相线线序或更新固件后才需要重新校准(出厂电机已完成预校准)

 

 

总结

 

从整体来看,CubeMars执行器的核心价值并不只是体现在单一参数上,而是在于其一体化与系统级能力。相比传统“电机+驱动+减速器”的分体方案,CubeMars通过高度集成设计,大幅降低了开发难度,让执行器从单一动力部件升级为可直接使用的机器人关节模块。

 

在产品体系上,CubeMars通过一体化关节执行器(AK系列)与QDD准直驱执行器(AKE系列)的划分,覆盖了从工业稳定应用到高动态机器人系统的多种需求。不同型号在扭矩、响应速度与控制能力上的差异,使其能够灵活适配四足机器人、人形机器人、外骨骼及自动化设备等多种场景。

 

从实际应用案例来看,CubeMars执行器已经在娱乐机器人、智能设备、科研竞赛等多个领域得到验证。这些案例说明,其不仅具备高动态性能与高精度控制能力,同时也具备良好的系统稳定性与工程落地能力,能够在复杂环境中持续可靠运行。

 

在使用层面,通过上位机软件 + RUBIK LINK通信模块,开发者可以完成从连接、调试到控制的完整流程,包括参数配置、模式切换、固件升级与校准等关键操作。这种标准化流程显著降低了上手门槛,使执行器更易于快速集成到实际项目中。

 

总体而言,随着机器人行业的发展,执行器正逐渐从“底层硬件”演变为标准化功能模块。CubeMars执行器正是这一趋势的代表。对于机器人或自动化项目来说,选对执行器 = 决定系统性能上限 + 开发效率,其重要性正在不断提升。


相关文章
如何提升外骨骼响应速度与适配能力:CubeMars AK80-64赋能方案
如何提升外骨骼响应速度与适配能力:CubeMars AK80-64赋能方案
可调刚度膝关节外骨骼在 CubeMars AK80-64 驱动下,可显著提升康复机器人中的步态稳定性、响应速度与适应能力。
2026-05-20
机器人电机选型:如何选择合适的机器人电机
机器人电机选型:如何选择合适的机器人电机
了解如何根据实际应用选择合适的机器人电机,涵盖扭矩、速度、功率、减速比、反馈系统和热性能等关键因素。
2023-09-06
集成式电动执行器 vs 传统电机:区别、优势与应用
集成式电动执行器 vs 传统电机:区别、优势与应用
全面解析集成式执行器与传统电机的区别、优势与应用场景,涵盖四足机器人、人形机器人、外骨骼等领域。
2026-04-15
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示