Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
QDD 액추에이터 선택에는 왜 종합적인 평가가 필요한가?
QDD 액추에이터 선택 시 고려해야 할 핵심 성능 지표
다양한 로봇 응용을 위한 QDD 액추에이터 선택 방법
QDD 액추에이터 선택 프로세스: 요구 정의부터 최종 모델 선정까지
결론

QDD 액추에이터를 선택하는 방법은? 주요 성능 지표와 응용 분야별 고려사항

CubeMars / Jun 16,2026

로봇 기술의 급속한 발전과 함께 휴머노이드 로봇, 4족 보행 로봇, 외골격 로봇과 같은 새로운 응용 분야는 액추에이터 기술의 지속적인 발전을 이끌고 있습니다. 기존 산업 장비와 비교할 때, 현대 로봇은 관절 시스템에 대해 더 높은 요구사항을 가지고 있습니다. 액추에이터는 충분한 출력 성능을 제공해야 할 뿐만 아니라, 빠른 응답 속도, 정밀한 제어, 뛰어난 상호작용 능력까지 갖추어야 합니다.


로봇이 움직이는 과정에서 관절 액추에이터는 로봇 전체의 운동 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 보행과 동적 균형을 수행하는 휴머노이드 로봇이든, 인간의 움직임을 보조하는 외골격 장치이든, 액추에이터는 제한된 공간 내에서 효율적인 동력 출력을 실현하는 동시에 유연하고 안전한 움직임 특성을 유지해야 합니다.


기존의 서보 액추에이터는 일반적으로 높은 감속비의 전달 구조를 사용하여 출력 토크를 증가시킵니다. 그러나 높은 동적 응답성과 힘 상호작용 능력이 요구되는 일부 로봇 응용 분야에서는 과도한 기계적 강성이 액추에이터의 백드라이버빌리티(backdrivability)와 운동 유연성을 제한할 수 있습니다.


이러한 배경에서 QDD(Quasi Direct Drive, 준직결 구동) 액추에이터는 로봇 관절 설계를 위한 중요한 솔루션으로 점차 주목받고 있습니다. 낮은 감속비의 전달 구조를 적용함으로써 QDD 액추에이터는 출력 성능, 응답 속도, 기계적 유연성 사이에서 더욱 균형 잡힌 성능을 구현하며, 로봇 관절이 보다 자연스러운 움직임 패턴을 실현할 수 있도록 합니다.


하지만 QDD 액추에이터가 더 많은 응용 분야로 확장됨에 따라, 다양한 로봇 플랫폼은 액추에이터 성능에 대해 서로 다른 요구사항을 갖게 되었습니다. 로봇 팔에 적합한 액추에이터가 반드시 보행 로봇 관절의 동적 성능 요구를 충족하는 것은 아닙니다. 따라서 QDD 액추에이터를 선택할 때 개발자는 하나의 단일 파라미터에만 집중해서는 안 되며, 전체적인 성능 관점에서 해당 액추에이터가 실제 응용 요구사항을 충족할 수 있는지 종합적으로 평가해야 합니다.


QDD 액추에이터 선택에는 왜 종합적인 평가가 필요한가?


why-does-qdd-actuator-selection-require-comprehensive-evaluation


QDD 액추에이터는 단순히 모터와 감속기의 결합이 아니라, 로봇 운동 시스템의 핵심 동력 장치입니다. 이는 동력 전달, 운동 제어, 그리고 외부 환경과의 상호작용을 동시에 처리해야 합니다.

 

실제 로봇 설계에서 액추에이터의 성능은 다음과 같은 요소에 직접적인 영향을 미칩니다:

 

  • 운동 속도 및 기동성

  • 자세 안정성

  • 에너지 효율

  • 인간-로봇 상호작용의 안전성

  • 장기 운용 신뢰성

 

예를 들어 휴머노이드 로봇에서는 다리 관절이 반복적으로 가속, 감속 및 충격 하중을 받습니다. 따라서 액추에이터는 순간적인 고토크를 제공하는 것뿐만 아니라 관절 상태를 빠르게 조정할 수 있는 능력도 필요합니다. 외골격 로봇에서는 사용자의 움직임을 자연스럽게 추종하고 부드러운 보조를 제공하기 위해 경량 설계와 뛰어난 백드라이버빌리티(backdrivability)가 더욱 중요해집니다.

 

따라서 QDD 액추에이터를 선택할 때 개발자는 특정 응용 시나리오를 고려하고, 출력 성능, 동적 응답, 제어 정확도, 기계 설계 등 여러 핵심 성능 요소를 기반으로 종합적으로 평가해야 합니다.

 

이러한 요소들 사이의 균형을 적절히 맞출 때만 액추에이터는 로봇 시스템의 실제 운동 요구를 충족할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 QDD 액추에이터 선택 시 고려해야 할 핵심 성능 지표를 분석하여, 각 파라미터가 실제 응용에 어떤 영향을 미치는지 더 잘 이해할 수 있도록 합니다.

 

QDD 액추에이터 선택 시 고려해야 할 핵심 성능 지표


key-performance-indicators-to-consider-when-selecting-a-qdd-actuator


QDD 액추에이터의 핵심 장점은 낮은 감속비 기반의 전달 구조에 있습니다. 이 설계는 모터의 출력을 로봇 관절에 보다 직접적으로 전달할 수 있게 하며, 시스템의 응답 속도와 운동 유연성을 향상시킵니다.


하지만 로봇 응용 분야에서 액추에이터 성능은 단일 파라미터로 결정되지 않습니다. 서로 다른 성능 지표들은 서로 영향을 주고받습니다. 예를 들어, 더 높은 출력 토크를 얻기 위해서는 일반적으로 더 큰 기계 구조가 필요하며, 반대로 경량 설계는 열 관리 및 장기 신뢰성 측면에서 더 높은 요구를 발생시킬 수 있습니다.


따라서 QDD 액추에이터를 선택할 때 개발자는 출력 성능, 운동 제어 성능, 기계적 특성 등 다양한 관점에서 로봇 시스템 전체 요구사항을 기반으로 평가해야 합니다.

일반적으로 다음과 같은 핵심 성능 지표들이 QDD 액추에이터가 실제 로봇 플랫폼 요구를 충족할 수 있는지를 결정합니다.


토크 밀도: 제한된 공간에서의 동력 효율


로봇 관절의 요구사항은 단순히 더 높은 출력 토크를 얻는 것이 아닙니다. 설치 공간과 전체 무게가 제한된 조건에서 얼마나 효율적으로 동력을 생성할 수 있는지가 중요한 설계 목표가 됩니다.


토크 밀도는 제한된 무게와 부피 내에서 액추에이터가 얼마나 많은 출력을 제공할 수 있는지를 나타내는 지표입니다.


기계 구조의 끝단에 장착되는 관절의 경우, 액추에이터의 무게는 로봇 전체 관성 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 토크 밀도를 개선하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:


  • 더 가벼운 관절 구조

  • 낮은 운동 관성

  • 높은 운동 효율


이는 휴머노이드 로봇, 4족 보행 로봇, 외골격 시스템에서 특히 중요합니다. 이러한 시스템은 빠른 시작/정지, 가속 및 감속, 자세 조정, 동적 균형 제어와 같은 동작을 반복적으로 수행해야 하며, 이에 따라 강한 동적 응답 능력을 갖춘 액추에이터가 필요합니다.


QDD 구조에서는 낮은 감속비 설계로 인해 모터가 더 많은 직접 출력 역할을 담당하게 됩니다. 따라서 모터 성능, 자속 설계, 그리고 전체 구조 최적화가 최종 토크 밀도를 결정하는 중요한 요소가 됩니다.


최대 토크와 연속 토크: 최대 출력만을 기준으로 판단해서는 안 됨


로봇 작동 중 액추에이터는 항상 동일한 부하 상태에 있는 것이 아닙니다.


동작 단계에 따라 요구되는 토크 특성은 크게 달라집니다:


동작 조건액추에이터 요구사항
점프 및 급회전단시간 고출력
일반 보행안정적인 연속 출력
자세 유지정밀 토크 제어


따라서 QDD 액추에이터를 선택할 때는 다음 요소들을 함께 고려해야 합니다:


  • 최대 토크

  • 정격 토크

  • 연속 운전 능력

  • 열 관리 성능


최대 토크는 단기적인 고부하 상황 대응 능력을 의미하며, 연속 토크는 장시간 안정 운용 능력을 의미합니다. 최대 토크만을 기준으로 선택할 경우 실제 운용 시 온도 상승 문제를 간과할 수 있습니다.


빈번한 동적 움직임이 요구되는 플랫폼에서는 최대 출력과 응답 성능이 중요하며, 장시간 연속 운전이 필요한 시스템에서는 연속 부하 능력과 열 설계가 더욱 중요합니다.


백드라이버빌리티: 기존 액추에이터 대비 QDD의 핵심 장점


기존의 고감속비 액추에이터는 일반적으로 출력 강성과 기계적 증폭 능력을 중시합니다.


그러나 로봇이 동적 상호작용 환경으로 진입하면서, 액추에이터는 외부 힘을 감지하고 그에 맞게 출력 상태를 조정해야 합니다.


기존 액추에이터QDD 액추에이터
기계적 임피던스높음
외력 대응제한적
힘 상호작용 제어어려움


백드라이버빌리티란 로봇 관절이 외부 힘에 보다 자연스럽게 반응할 수 있는 능력을 의미하며, 다음과 같은 장점을 제공합니다:


  • 인간-로봇 상호작용 안전성 향상

  • 더 우수한 힘 제어 성능

  • 향상된 컴플라이언트 모션 구현


예를 들어 외골격 로봇은 인간의 움직임을 따라가야 하며, 협동 로봇은 작업 환경과의 상호작용 중 빠르게 출력 상태를 조정해야 합니다. QDD의 낮은 감속비 구조는 기계적 전달 저항을 줄여 시스템의 기계적 임피던스를 낮춥니다.


다만, 백드라이버빌리티가 높다고 해서 항상 낮은 강성이 좋은 것은 아닙니다. 좋은 설계는 출력 능력, 제어 안정성, 기계적 컴플라이언스 사이의 균형을 필요로 합니다.


백래시와 제어 정확도: 최종 운동 성능에 직접 영향


로봇의 최종 운동 정확도는 제어 알고리즘만으로 결정되지 않습니다. 기계 전달 시스템의 정밀도 또한 매우 중요한 요소입니다.


감속기 내부 기어 간의 간극은 백래시(backlash)를 발생시킬 수 있습니다.


그 영향 과정은 다음과 같이 설명할 수 있습니다:


기계적 간극 증가 → 위치 오차 누적 → 피드백 보정 증가 → 운동 안정성 저하


따라서 고정밀 로봇 팔이나 정밀 조작 로봇에서는 다음 요소를 특히 고려해야 합니다:


  • 감속 구조 설계

  • 엔코더 해상도

  • 피드백 응답 속도

  • 제어 알고리즘 적합성


낮은 백래시 설계는 더 정밀한 관절 제어를 가능하게 합니다.


동적 응답: 로봇 움직임의 자연스러움 결정 요소


현대 로봇은 단순 반복 운동에서 복잡한 동적 운동으로 발전하고 있습니다. 이 과정에서 액추에이터는 지속적으로 다음 과정을 수행해야 합니다:


상태 감지 → 제어 계산 → 출력 조정


예를 들어:


  • 휴머노이드 로봇의 균형 유지

  • 4족 보행 로봇의 지형 적응

  • 로봇의 빠른 자세 보정


동적 응답 성능은 다음 요소에 의해 좌우됩니다:


  • 모터 관성

  • 전달 구조

  • 제어 시스템 응답 속도

  • 피드백 시스템 성능


응답 속도가 빠를수록 외란 발생 시 빠르게 상태를 회복할 수 있으며, 움직임 지연도 줄어듭니다.

 

요약하면, QDD 액추에이터 선택은 다양한 성능 요소를 종합적으로 평가해야 합니다. 서로 다른 로봇 응용 분야는 각기 다른 우선순위를 가지며, 이러한 요구에 맞게 액추에이터 특성을 매칭해야만 QDD 기술의 장점을 최대한 활용할 수 있습니다.


다양한 로봇 응용을 위한 QDD 액추에이터 선택 방법


how-to-choose-the-right-qdd-actuator-for-different-robotic-applications


QDD 액추에이터는 높은 응답 속도, 낮은 기계적 임피던스, 그리고 뛰어난 힘 제어 능력을 제공하지만, 서로 다른 로봇 플랫폼은 항상 동일한 액추에이터 특성을 우선시하지는 않습니다.


실제 개발 과정에서 액추에이터 선택은 단순히 가장 높은 사양의 모델을 고르는 것이 아니라, 다음 요소들을 기반으로 이루어져야 합니다:


  • 관절 위치

  • 운동 패턴

  • 하중 특성

  • 제어 요구사항


이를 통해 가장 적합한 액추에이터 솔루션을 찾을 수 있습니다.


예를 들어, 다리형 로봇은 빈번한 충격과 동적 움직임을 처리해야 하는 반면, 로봇 팔은 운동 정확도와 안정적인 출력을 더 중요하게 고려합니다.


따라서 QDD 액추에이터 선택의 핵심은 “가장 성능이 높은 제품”을 찾는 것이 아니라, 로봇의 요구사항과 액추에이터의 성능 간의 최적의 매칭을 달성하는 것입니다.

 

휴머노이드 로봇: 출력과 동적 응답의 균형


휴머노이드 로봇은 인간과 유사한 움직임 패턴을 구현하는 것을 목표로 하며, 관절 운동은 강한 동적 특성을 가집니다.


걷기, 계단 오르기, 균형 유지 과정에서 고관절, 무릎, 발목과 같은 주요 관절은 지속적으로 토크 출력을 조절해야 하며, 이를 통해 로봇이 끊임없이 변화하는 자세에 적응할 수 있습니다.


이는 액추에이터가 충분한 출력을 제공할 뿐만 아니라 제어 시스템 명령에 빠르게 반응해야 함을 의미합니다.


휴머노이드 로봇은 일반적으로 다음 요소에 집중합니다:


핵심 요구사항액추에이터 요구사항
복잡한 동적 움직임빠른 응답 성능
제한된 관절 공간높은 토크 밀도
자세 조정강력한 힘 제어 성능
장시간 동작경량 설계


더 높은 토크 밀도는 로봇 관절의 부담을 줄여주며, 더 빠른 응답 성능은 시스템이 보다 자연스럽고 안정적인 움직임을 구현하도록 돕습니다.

특히 주요 다리 관절에서는 출력 능력과 동적 제어 성능 간의 균형이 중요합니다.

 

사족 로봇: 충격 대응 및 빠른 자세 조정


휴머노이드 로봇과 비교했을 때, 사족 로봇은 이동 중 외부 충격을 더 크게 받습니다.


달리기, 점프, 복잡한 지형 이동 과정에서 다리 관절은 다음과 같은 상황에 자주 직면합니다:


  • 지면 충격

  • 순간적인 하중 변화

  • 빠른 자세 조정


따라서 사족 로봇은 액추에이터의 출력 성능과 신뢰성을 더욱 중요하게 고려합니다.


액추에이터 선택 시 주요 요소는 일반적으로 다음과 같습니다:


  • 최대 토크 (Peak torque)

  • 연속 출력 능력

  • 응답 속도

  • 기계적 신뢰성


액추에이터 출력이 부족할 경우 로봇은 보행 불안정, 운동 효율 저하 등의 문제를 겪을 수 있습니다.


강력한 동적 성능을 가진 QDD 액추에이터는 로봇이 관절 상태를 빠르게 조정하고 복잡한 환경에서의 운동 적응력을 향상시키는 데 도움을 줄 수 있습니다.

 

외골격 로봇: 출력 그 이상, 자연스러운 상호작용이 더 중요


외골격 로봇과 다른 로봇 응용 분야의 가장 큰 차이점은 외골격 액추에이터가 인간의 움직임에 직접 참여한다는 점입니다. 따라서 단순히 보조 출력을 제공하는 것뿐만 아니라, 인간의 자연스러운 움직임을 방해하지 않아야 합니다.


더 높은 출력 성능을 단순히 추구하는 것보다 외골격 시스템은 다음 요소를 더욱 중요하게 고려합니다:


  • 액추에이터 무게

  • 백드라이버빌리티(Backdrivability)

  • 운동 순응성(Motion compliance)

  • 제어 정밀도


우수한 백드라이버빌리티는 관절의 기계적 임피던스를 낮춰, 장치가 인간의 움직임을 보다 자연스럽게 따라가도록 합니다.


동시에 경량 설계는 사용자의 부담을 줄이고 장시간 사용 시 편안함을 향상시킵니다. 재활 로봇과 보조 장치에서는 순수한 최대 성능보다 액추에이터와 인체 간의 협응이 더 중요합니다.

 

로봇 팔 및 협동 로봇: 정확성과 안정성이 최우선


로봇 팔과 협동 로봇은 일반적으로 정밀 작업을 수행하므로, 액추에이터 요구 사항은 다리형 로봇과 다릅니다.


이러한 응용 분야는 매우 높은 순간 출력이 필요하지 않을 수 있지만, 다음 요소를 더 중요하게 고려합니다:


  • 관절 위치 정밀도

  • 부드러운 운동 성능

  • 토크 제어 능력

  • 장기 운용 안정성


특히 파지, 조립, 인간-로봇 협업과 같은 작업에서는 로봇이 모든 관절 움직임을 정밀하게 제어해야 합니다.


핵심 영역영향 요인
운동 정확도백래시 제어, 엔코더 피드백
제어 안정성제어 알고리즘, 응답 속도
장기 운용열 관리 및 신뢰성


낮은 백래시 구조와 고정밀 피드백 시스템은 로봇 팔이 더 정밀한 동작 제어를 수행하고 복잡한 작업에서 반복 정밀도를 향상시키는 데 도움이 됩니다.

 

QDD 액추에이터 성능과 응용 요구의 매칭


다양한 로봇 응용 분야는 QDD 액추에이터 선택에 단일 기준이 존재하지 않음을 보여줍니다.


각 시나리오는 서로 다른 성능 특성을 우선시합니다:


응용 유형핵심 성능 포커스
휴머노이드 로봇토크 밀도, 동적 응답, 경량 설계
사족 로봇최대 토크, 충격 저항성, 신뢰성
외골격 로봇무게, 백드라이버빌리티, 순응성
로봇 팔정밀도, 백래시, 제어 성능


따라서 로봇 관절 시스템을 설계할 때 개발자는 단일 파라미터를 비교하는 것이 아니라 실제 운동 요구 사항에 기반하여 액추에이터를 선택해야 합니다.


응용 요구를 명확히 정의하고 그에 맞는 성능 특성을 가진 QDD 액추에이터를 선택해야만 준직접구동(Quasi-Direct Drive) 기술의 장점을 충분히 발휘할 수 있습니다.


QDD 액추에이터 선택 프로세스: 요구 정의부터 최종 모델 선정까지


로봇 시스템 개발 과정에서 액추에이터 선택은 일반적으로 여러 단계를 거칩니다. 개발자는 먼저 로봇 관절의 실제 작업 조건을 정의한 후, 성능·기계 구조·제어 요구사항을 충족하는 액추에이터를 단계적으로 선별해야 합니다.


완전한 액추에이터 선택 과정은 일반적으로 다음과 같은 단계로 구성됩니다:

 

Step 1: 액추에이터 사양보다 먼저 목표 관절을 정의


QDD 액추에이터는 독립적인 동력 부품이 아니라, 설치되는 로봇 관절의 요구사항과 반드시 일치해야 합니다.


따라서 초기 단계에서는 다음 사항을 먼저 정의해야 합니다:


  • 액추에이터 설치 위치

  • 관절 운동 방향

  • 운동 빈도

  • 동작 모드


예를 들어, 동일한 로봇 다리 내에서도 고관절, 무릎, 발목은 서로 다른 하중을 받기 때문에 요구되는 액추에이터 성능도 다릅니다.


관절의 구체적인 작업이 정의된 이후에야 실제로 필요한 성능 수준을 결정할 수 있습니다.

 

Step 2: 운동 조건을 기반으로 실제 하중 추정


관절 적용이 결정된 후에는 작동 중 액추에이터가 받는 힘과 하중을 분석해야 합니다.


로봇 운동에서 하중은 일반적으로 일정하지 않으며, 동작 단계에 따라 변화합니다:


  • 정지 상태 → 지지 하중

  • 가속 구간 → 관성 하중

  • 충돌 또는 점프 → 순간 충격 하중


따라서 개발자는 운동 궤적을 기반으로 다음을 평가해야 합니다:


  • 필요한 최대 토크 (Peak torque)

  • 연속 출력 요구사항

  • 동작 지속 시간

  • 열 조건


이 단계에서 액추에이터의 출력 레벨이 결정됩니다.

 

Step 3: 요구 성능을 만족하는 모델 선택


하중 분석이 완료되면 구체적인 액추에이터 모델 선정 단계로 넘어갑니다.


이 단계에서는 다음 기준으로 비교해야 합니다:


  • 토크 밀도

  • 속도 범위

  • 백드라이버빌리티(Backdrivability)

  • 제어 정밀도

  • 응답 속도


다만 서로 다른 성능 간에는 트레이드오프가 존재하는 경우가 많습니다.


예를 들어:


  • 출력이 높아질수록 크기와 무게가 증가할 수 있음

  • 기계적 임피던스가 낮을수록 일부 강성이 감소할 수 있음


최종 선택은 단일 성능이 아니라 로봇 시스템 전체 목표를 기준으로 해야 합니다.

 

Step 4: 시스템 통합 가능 여부 확인


성능을 만족하더라도 실제 로봇 시스템에 통합 가능한지 반드시 확인해야 합니다.


대표적인 엔지니어링 문제는 다음과 같습니다:


  • 설치 공간 부족

  • 마운팅 인터페이스 불일치

  • 케이블 라우팅 어려움

  • 방열 조건 제한


특히 다자유도 로봇에서는 각 액추에이터의 크기와 무게가 전체 시스템 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

Step 5: 실제 운용 환경에서 장기 성능 검증


초기 선택 이후에는 실제 사용 조건에서 성능이 요구사항을 충족하는지 추가 검증이 필요합니다.


핵심 평가 요소는 다음과 같습니다:


  • 장시간 운용 시 온도 상승

  • 반복 동작 안정성

  • 극한 하중 조건에서의 성능

  • 제어 응답 일관성


실험실 사양은 실제 로봇 운용 환경을 완전히 반영할 수 없기 때문입니다.


따라서 실제 조건에서의 검증을 통해서만 해당 액추에이터가 목표 응용에 적합한지 판단할 수 있습니다.

 

추천 CubeMars AKE 시리즈 QDD 액추에이터


recommended-cubemars-ake-series-qdd-actuators


로봇 개발자에게 QDD 액추에이터 선택은 단순히 개별 성능 파라미터에만 집중하는 것이 아닙니다. 또한 특정 관절 응용 분야의 실제 요구사항을 액추에이터가 충족할 수 있는지 평가하는 과정도 필요합니다.


우수한 QDD 액추에이터는 출력 성능, 동적 응답, 제어 정밀도, 그리고 시스템 통합성 사이에서 균형을 이루어야 합니다.


로봇 관절용 고성능 동력 시스템에 대한 요구를 바탕으로, CubeMars AKE 시리즈 준직접구동(Quasi Direct Drive) 액추에이터는 모터, 감속 메커니즘, 구동 시스템을 최적화한 고집적 설계를 적용하여 로봇 관절을 위한 컴팩트하고 효율적이며 신뢰성 높은 동력 솔루션을 제공합니다.


AKE 시리즈는 다양한 크기와 출력 등급을 지원하며, 경량 로봇 관절부터 고하중 동작 플랫폼까지 다양한 응용 분야의 요구사항을 충족합니다.

 

높은 토크 밀도 설계로 향상된 로봇 운동 효율


로봇 시스템에서 액추에이터의 무게는 전체 운동 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.


특히 휴머노이드 로봇과 사족 로봇과 같은 동적 플랫폼에서는 관절이 가속, 감속, 자세 조정을 반복적으로 수행하기 때문에 더욱 중요합니다. 액추에이터 무게가 증가하면 운동 관성이 커지고, 로봇은 동작을 수행하기 위해 더 많은 에너지를 소비해야 합니다.


따라서 높은 토크 밀도는 QDD 액추에이터 선택에서 중요한 요소가 되었습니다.


CubeMars AKE 시리즈는 모터 구조와 전달 방식을 최적화하여 컴팩트한 크기를 유지하면서 높은 출력 성능을 제공하며, 로봇 관절의 제한된 공간 조건에 더욱 적합하도록 설계되었습니다.


다양한 AKE 모델은 서로 다른 하중 요구사항에 맞춰 설계되었습니다:


제품 모델최대 토크주요 특징추천 응용 분야
CubeMars AKE60-8 KV8012.5 Nm컴팩트하고 가벼운 설계, 높은 응답 속도, 공간 제약이 있는 응용에 적합소형 로봇, 정밀 관절, 경량 기계 구조
CubeMars AKE80-8 KV3030 Nm크기와 출력 성능의 균형을 유지하면서 높은 출력 제공휴머노이드 로봇 및 사족 로봇 관절
CubeMars AKE90-8 KV3045 Nm고하중 응용을 위한 높은 토크 출력고하중 로봇 관절, 복잡한 동작 플랫폼


다양한 사양과 모델 조합을 통해 AKE 시리즈는 개발자가 로봇 구조 요구사항에 따라 더욱 적합한 동력 솔루션을 선택할 수 있도록 지원합니다.

 

동적 로봇 응용을 위한 높은 응답성과 낮은 기계적 임피던스


현대 로봇은 단순한 반복 동작에서 벗어나 더욱 동적이고 상호작용적인 움직임으로 발전하고 있습니다.


휴머노이드 로봇이 균형을 유지하거나, 사족 로봇이 복잡한 지형에 적응하거나, 협동 로봇이 힘 제어 작업을 수행할 때 액추에이터는 관절 상태의 변화를 빠르게 감지하고 대응해야 합니다.


QDD 구조는 감속비를 낮춰 모터 출력을 관절에 더욱 직접적으로 전달할 수 있도록 하며, 이를 통해 기계적 임피던스를 낮추고 동적 응답 성능을 향상시킵니다.


CubeMars AKE 시리즈는 준직접구동 설계를 적용하여 다음과 같은 성능을 제공합니다:


  • 빠른 토크 응답

  • 더욱 자연스러운 백드라이버블 움직임

  • 더욱 유연한 관절 제어


이를 통해 AKE 시리즈는 다리형 로봇, 외골격 시스템, 고자유도 로봇 플랫폼과 같이 높은 동적 성능이 요구되는 로봇 응용 분야에 특히 적합합니다.

 


로봇 관절 개발을 단순화하는 통합 설계


로봇 액추에이터는 성능 요구사항을 충족하는 동시에 시스템 개발 복잡성을 줄일 수 있어야 합니다.


기존 로봇 관절 시스템은 일반적으로 다음과 같은 개별 부품이 필요합니다:


  • 모터

  • 감속기

  • 드라이버

  • 엔코더

  • 기계적 연결 구조


여러 개의 독립 모듈을 사용하면 기계 설계 복잡성이 증가하고, 시스템 통합 및 디버깅 비용도 높아집니다.


CubeMars AKE 시리즈는 통합형 관절 액추에이터 설계를 적용하여 핵심 구성 요소를 하나의 컴팩트한 구조로 결합함으로써, 개발자가 더욱 효율적으로 로봇 관절을 구축할 수 있도록 지원합니다.


통합 설계의 주요 장점은 다음과 같습니다:


설계 특징장점
모터와 감속 메커니즘 통합기계 설계 복잡성 감소
구동 시스템 통합제어 시스템 구축 간소화
컴팩트한 구조 설계로봇 공간 활용도 향상
모듈형 인터페이스빠른 통합 및 테스트 가능


빠른 개발과 반복적인 설계 개선이 필요한 로봇 프로젝트에서, 통합형 QDD 액추에이터는 개발 진입 장벽을 효과적으로 낮출 수 있습니다.

 

다양한 로봇 플랫폼을 위한 AKE 선택 가이드


서로 다른 로봇 응용 분야는 서로 다른 액추에이터 특성을 요구합니다. 따라서 액추에이터 선택은 실제 운동 요구사항에 맞춰 진행되어야 합니다.


적용 시나리오추천 AKE 모델 방향핵심 성능 요소
경량 로봇 관절CubeMars AKE60-8 KV80무게, 응답 속도, 공간 활용성
휴머노이드 로봇 다리 관절CubeMars AKE80-8 KV30토크 밀도, 동적 출력, 신뢰성
고하중 동작 플랫폼CubeMars AKE90-8 KV30출력 성능, 연속 운용 능력


각 관절 위치에 적합한 모델을 선택함으로써 AKE 시리즈는 로봇 시스템이 출력 성능, 제어 정밀도, 기계 설계 간 균형을 달성하도록 지원합니다.


CubeMars AKE 시리즈 QDD 액추에이터는 높은 통합성, 빠른 응답 성능, 다양한 사양 구성을 특징으로 하며, 로봇 개발자에게 더욱 유연한 관절 구동 솔루션을 제공합니다.

 

결론


휴머노이드 로봇, 사족 로봇, 지능형 로봇 시스템이 지속적으로 발전함에 따라 액추에이터는 단순한 동력 출력 부품에서 벗어나 로봇의 운동 성능, 제어 능력, 상호작용 경험에 영향을 미치는 핵심 요소로 발전하고 있습니다.


기존 구동 방식과 비교했을 때, QDD 액추에이터는 낮은 감속비 설계를 통해 출력 성능, 동적 응답, 백드라이버빌리티 사이에서 더욱 뛰어난 균형을 제공하며, 현대 로봇 관절 개발에 새로운 가능성을 열어줍니다.


QDD 액추에이터 선택 과정에서 개발자는 하나의 파라미터만을 기준으로 판단해서는 안 됩니다. 대신 실제 응용 요구사항을 기반으로 토크 밀도, 연속 출력 능력, 백드라이버빌리티, 제어 정밀도, 시스템 통합성 등의 요소를 종합적으로 평가해야 합니다.


서로 다른 로봇 플랫폼은 서로 다른 액추에이터 요구사항을 가지고 있습니다. 기계 구조와 운동 작업에 적합한 액추에이터를 선택해야만 로봇 시스템의 전체 성능 잠재력을 최대한 발휘할 수 있습니다.


CubeMars AKE 시리즈는 로봇 관절 응용 요구사항을 중심으로 최적화되었습니다. 높은 통합 설계, 컴팩트한 구조, 다양한 제품 옵션을 통해 다양한 유형의 로봇에 유연하고 신뢰성 높은 동력 솔루션을 제공합니다.


경량 로봇 관절부터 높은 동적 응답이 요구되는 복잡한 동작 플랫폼까지, 적합한 QDD 액추에이터 솔루션을 선택하면 로봇 개발자는 출력 성능, 제어 정밀도, 운동 유연성 사이에서 더욱 균형 잡힌 설계를 구현할 수 있습니다.

관련 기사
준직접 구동(QDD) 기술을 기반으로 한 인간-외골격 상호작용 힘 추정
준직접 구동(QDD) 기술을 기반으로 한 인간-외골격 상호작용 힘 추정
인간-로봇 상호작용 분야에서 외골격 기술은 재활, 보행 보조 및 신체 능력 증강을 위한 핵심 솔루션으로 자리 잡았습니다.
Mar 25,2025
서보 모터: 어떻게 작동하나요?
서보 모터: 어떻게 작동하나요?
서보 모터(Servo Motor)는 위치, 속도, 각도를 정밀하게 제어할 수 있는 모터 유형입니다. 일반적으로 엔코더 또는 리졸버와 같은 피드백 시스템과 함께 사용되어 실시간 위치 및 속도 피드백을 제공하며, 이를 통해 정밀한 모션 제어를 수행합니다.
Oct 07,2023
Eelume: 수중 개입 혁신
Eelume: 수중 개입 혁신
지금까지 수중 점검 및 유지보수는 주로 수면 선박의 지원을 받는 수중 차량에 의존해 왔습니다. 그러나 Eelume라는 새로운 수중 개입 도구가 이 모든 것을 바꿀 전망입니다.
Jul 31,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내