Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
什么是康复机器人?
什么是康复机器人电机
康复机器人电机的定义
康复机器人电机的关键技术特点
为什么“扭矩平顺”是康复机器人的生命线?
齿槽效应对康复机器人的影响
CubeMars执行器助力康复机器人案例深度解析
医疗康复机器人 —— 自主拉伸康复设备
医疗康复机器人 —— AI外骨骼项目
康复机器人电机推荐选型表
总结

康复机器人用什么电机?平顺扭矩与低齿槽设计分析

CubeMars / 2026-04-28 11:25:19

康复机器人正在重塑现代医疗康复方式

 

随着人口老龄化加速与运动损伤人群增加,传统依赖人工理疗的康复方式正在向智能化、自动化、个性化方向发展。康复机器人因此成为医疗机器人领域增长最快的应用之一。

 

这类设备通过电机驱动与控制系统,实现对人体关节或肌肉的重复性、可控性、安全性训练动作,广泛应用于:

 

  • 关节康复训练(膝关节、踝关节)

  • 肌肉拉伸与牵引

  • 步态训练与行走辅助

  • 术后功能恢复

 

但与工业机器人不同,康复机器人直接作用于人体,因此核心要求不只是“精度”,而是柔顺、安全、无冲击感。

 

什么是康复机器人?

 

康复机器人是一类用于辅助患者恢复运动功能的智能设备,常见应用包括:

 

  • 中风后肢体训练

  • 脊髓损伤康复

  • 老年人运动恢复

  • 术后关节训练

 

它可以通过重复、精准、可控的动作训练,帮助患者逐步恢复肌肉力量和神经控制能力。

 

什么是康复机器人电机

 

康复机器人电机,是用于驱动机器人关节运动的核心部件,承担三大功能:

 

1. 提供动力

驱动关节完成屈伸、旋转等动作

 

2. 精准控制

实现位置、速度、力矩的闭环控制

 

3. 人机交互

根据患者发力情况动态调整输出

 

本质上,它是一个“驱动 + 感知 + 控制一体化系统”

 

康复机器人电机的定义

 

康复机器人电机,是专门应用在康复设备中的驱动装置,负责:

 

  • 驱动关节运动(如膝关节、肘关节)

  • 控制运动速度、力度和角度

  • 实现人与机器的安全交互

 

与普通工业电机不同,它更强调:

 

安全性 + 精准控制 + 人机交互友好性

 

康复机器人电机的关键技术特点

 

核心特性具体表现应用价值
高精度控制

角度控制精度高;支持位置 / 速度 / 力矩多种控制模式

保证康复训练动作标准化,提高训练效果一致性

高扭矩密度小体积输出大力矩

适用于外骨骼等可穿戴设备,减轻重量同时保证动力

柔顺控制(力控)可感知人体施加的力并实时响应

提升人机交互安全性,避免对患者造成二次伤害

低噪音与平稳性运行噪音低;运动过程平滑自然

更适合医疗环境,提升患者舒适度,动作更接近人体自然运动

高安全性具备力矩限制、过载保护、急停机制

多重安全保障,降低设备风险,确保患者使用安全

 

为什么“扭矩平顺”是康复机器人的生命线?

 

1.  患者安全与舒适性

 

康复训练往往涉及受损肢体或痉挛肌群。如果电机在0.1~5rpm极低速运行时出现扭矩脉动,哪怕仅±0.01Nm的波动,也可能被敏感的患者感知为“僵硬”或“打滑”,引发条件反射式的对抗运动,导致二次损伤。

 

2.  力控精度与意图识别

 

现代康复机器人普遍采用基于电流环的力/力矩控制来感知患者主动意图。电机齿槽转矩引起的周期性力矩扰动,会直接混入电流反馈信号,导致阻抗控制、助力自适应算法难以收敛,表现为:

 

  • 训练轨迹不圆滑

  • 助力启动时存在卡顿感

  • 被动模式下速度波动明显

 

3.  低噪音与心理接纳度

 

康复设备通常在医院或家庭静音环境中长时间运行。齿槽效应产生的中高频振动噪音,不仅会引发使用者烦躁情绪,也降低了患者对设备的“信任感”。

 

齿槽效应对康复机器人的影响

 

一、什么是齿槽效应?

 

齿槽效应是由于电机定子齿与转子磁极之间的磁吸引力周期变化导致的“顿挫感”。

表现为:

 

  • 转动不连续(卡顿)

  • 低速抖动

  • 控制难度提升

 

二、在康复设备中的负面影响

 

在康复场景中,这种效应会被明显放大:

 

  • 牵引训练时 → 力输出不均匀

  • 关节运动时 → 出现“顿挫感”

  • 被动康复 → 患者体验差

 

尤其是在缓慢拉伸、精细角度控制场景中,低齿槽设计几乎是“刚需”。

 

CubeMars执行器助力康复机器人案例深度解析

 

医疗康复机器人 —— 自主拉伸康复设备

 

autonomous stretching rehabilitation device



该项目由肌肉萎缩症患者 Michaël 及其团队开发,旨在实现小腿肌肉的自动化拉伸康复训练。通过自动执行替代传统人工辅助,使患者能够更安全、更高频率地完成康复训练,同时提升训练标准化程度。

 

在该系统中,CubeMars 机器人执行器作为核心动力单元,为拉伸机构提供稳定且可控的驱动力。


应用挑战

 

该康复设备在设计中面临多个关键技术要求:

 

  • 传统康复依赖人工辅助,训练效率低且不连续

  • 拉伸力度难以标准化,容易影响康复效果

  • 设备必须具备高安全性,避免过度拉伸或冲击风险


同时,系统需要在长时间运行中保持稳定输出,并适应不同患者的个体差异。

 

CubeMars解决方案

 

在该应用中,CubeMars 机器人执行器提供了关键的运动控制能力:

 

  • 高扭矩输出,驱动拉伸机构稳定运行

  • 高精度位置控制,实现角度级别的精准拉伸

  • 支持力矩控制模式,实现柔顺、安全的接触体验

  • 闭环控制系统,保证运动平滑性与重复一致性

 

通过高精度电机控制,使设备具备接近“治疗师手动控制”的柔顺拉伸体验。

 

应用效果

 

在实际应用中,该方案显著提升了康复效率与使用体验:

 

  • 患者可独立完成标准化拉伸训练

  • 每次训练动作一致性大幅提升

  • 设备具备自动保护机制,提高安全性

  • 支持训练数据记录,辅助医生优化康复方案


整体实现从“人工辅助康复”向“智能自主康复”的升级。

 

核心体现

 

● 高精度运动控制能力

● 高扭矩稳定输出能力

● 柔顺力控与安全保障能力

● 支持个性化康复训练


医疗康复机器人 —— AI外骨骼项目


ai exoskeleton project



该项目由 Georgia Tech(佐治亚理工学院)研发团队主导,结合 AI 控制算法与轻量化外骨骼系统,用于改善人类步态运动能力。系统通过智能控制策略,为下肢运动提供辅助力矩支持,适用于康复训练与日常行走辅助场景。

 

在该系统中,CubeMars 机器人执行器为外骨骼关节提供关键动力输出,实现高精度、低延迟的运动控制能力。


应用挑战

 

该 AI 外骨骼系统对机器人执行器性能提出了极高要求:

 

  • 需要实时识别步态变化并快速响应控制指令

  • 在行走、上下坡、楼梯等复杂地形中保持稳定辅助

  • 多关节协同控制要求极高同步性与一致性

  • 控制延迟必须控制在毫秒级,否则影响步态自然性

 

同时,系统还需兼顾轻量化设计与长时间佩戴舒适性。

 

CubeMars解决方案

 

CubeMars 机器人执行器为该 AI 外骨骼提供稳定动力与精细控制能力:

 

  • 高响应扭矩输出,实现即时助力反馈

  • 高精度闭环控制,支持复杂步态轨迹跟踪

  • 低延迟控制架构,确保实时动态响应

  • 轻量化一体化结构,适配可穿戴外骨骼设计

 

通过高频控制(约100Hz级别),实现自然、连续的人机协同运动控制体验。

 

应用效果

 

该方案显著提升了外骨骼系统的实际应用能力:

 

  • 用户行走能耗显著降低,提高运动效率

  • 在复杂地形(坡道/楼梯)中仍可稳定辅助

  • 动作过渡自然,提升穿戴舒适度

  • 支持AI自适应控制,实现个性化助力策略


整体推动外骨骼从“实验室设备”向“真实环境应用”发展。

 

核心体现

 

  • AI驱动的实时运动控制能力

  • 高精度多关节协同控制能力

  • 毫秒级动态响应能力

  • 轻量化可穿戴执行器支持


从案例中可以看到什么?


在自主拉伸康复设备与 Georgia Tech AI 外骨骼项目中,CubeMars 机器人执行器分别支撑了两类典型的医疗与人机协同应用场景:被动康复训练与主动运动辅助。

 

在康复拉伸设备中,系统强调的是稳定、安全与可控性,通过高精度位置控制与柔顺力矩输出,实现患者的自主康复训练,提升训练一致性与安全性。

 

而在 AI 外骨骼系统中,重点则转向实时响应与动态协同,需要执行器能够快速跟随人体步态变化,在复杂运动场景中提供即时助力,实现自然的人机融合运动体验。

 

尽管应用方向不同,但两者对机器人执行器的核心要求高度一致:

 

  • 高精度运动控制能力

  • 高响应动态输出能力

  • 稳定的闭环控制性能

  • 安全、可靠的人机交互特性

 

这类应用共同体现了 CubeMars 在医疗康复与智能穿戴领域中的关键价值

 

康复机器人电机推荐选型表

 

康复机器人电机选型核心原则:对于所有康复应用,优先选择明确标注齿槽转矩实测值且支持低延迟力矩控制模式的电机方案。


应用场景推荐电机型号核心选型理由适用设备类型
小型康复训练

(手部/腕部)

AK60-6 V3.0 KV80高响应、超低惯量,扭矩脉动极小,适合对力控精细度要求最高的末梢关节训练。

手部康复器、

指关节训练设备

中型康复设备

(下肢拉伸/被动训练)

AK80-9 V3.0 KV100在提供高扭矩密度的同时,保持出色的低速平稳性。力矩控制模式柔顺、安全,是实现标准化拉伸的理想动力

小腿拉伸设备、

康复床、CPM设备

外骨骼/AI助行系统

(动态辅助)

AK10-9 V3.0 KV60极低的齿槽转矩与反驱扭矩(约0.8Nm),确保外力推动时绝对顺滑,是实现自然、无感人机协同的关键。

下肢外骨骼、

步态训练系统

高负载医疗/外骨骼

(重载康复)

AK80-64 KV80超大扭矩输出(峰值120Nm)下仍保持工业级的稳定性与可控性,低齿槽设计保证了重载低速工况下的安全。

重载外骨骼、

强化康复设备

紧凑精密关节

(如人形手/腕)

AK45-36 KV80超紧凑结构中实现了低齿槽转矩设计,适用于对空间和力控精度都有苛刻要求的末端执行器。

人形机器人手/腕关节、

精密手术辅助

 

相关康复机器人电机重要相关参数一览表

 

电机型号

空载转速RPM

额定扭矩Nm

额定转速RPM

峰值扭矩Nm

减速比

AK60-6 V3.0 KV80

320/640

3

233/490

9

6∶1

AK80-9 V3.0 KV100

570

9

390

22

9:1

AK10-9 V3.0 KV60

320

18

235

53

9∶1

AK80-64 KV80

37/75

48

23/48

120

64:1

AK45-36 KV80

52

8

40

24

36:1

 

选择康复机器人电机时重点关注:

 

  • 力矩密度(Torque Density) → 决定支撑能力

  • 控制模式(MIT / 力矩控制) → 决定柔顺性

  • 编码器精度 → 决定动作精度

  • 低延迟响应 → 决定人机协同体验

  • 安全限矩能力 → 防止过度拉伸


总结

 

康复机器人正推动医疗康复从“人工辅助”迈向“智能自主”,其核心动力——电机的选型,直接决定了设备的安全性、柔顺性与康复效果。


1.  平顺扭矩是康复安全的基础:在极低速、变负载的康复场景下,电机扭矩的微小波动都可能被患者感知,引发不适或对抗反应,影响治疗效果。只有输出极度平滑的力矩,才能实现真正的人机柔顺交互。


2.  齿槽效应是平顺性的主要障碍:齿槽转矩导致的“顿挫感”在缓慢拉伸、精细角度控制等核心康复动作中被明显放大,会降低力控精度、产生噪音并损害患者信任感。因此,低齿槽设计已成为康复机器人电机的“刚需”特性。


3.  实际案例验证了选型方向:通过CubeMars电机助力“自主拉伸康复设备”与“佐治亚理工学院AI外骨骼”两个典型项目可以看出,无论是被动式康复训练还是主动式运动辅助,高精度位置控制、柔顺力矩输出、高动态响应以及闭环稳定性,都是成功应用共同依赖的核心能力。


4.  选型需场景化匹配:不同康复设备(如手部训练器、下肢拉伸器、外骨骼机器人)对电机的扭矩、响应速度、重量、控制模式有不同侧重。选型时应重点考量力矩密度、控制模式(支持MIT/力矩控制)、编码器精度、低延迟响应及安全限矩能力。


总之,为康复机器人选择电机,不能仅看峰值扭矩等常规参数,而应将平顺性、柔顺性与安全性置于首位。一份真实的齿槽转矩实测曲线和低速扭矩波动数据,远比一份漂亮的参数表更具价值。随着康复设备向家庭化、轻量化、智能化演进,采用低齿槽、一体化集成设计的电机方案,将成为产品落地的关键成功要素。

相关文章
重磅上新!CubeMars灌封无框内转电机全新上市
重磅上新!CubeMars灌封无框内转电机全新上市
在机器人技术和工业自动化领域,电机的性能和可靠性至关重要。CubeMars最新推出的RI-PH系列灌封无框内转电机,以其卓越的电气性能和创新的设计强势上新。无论是外骨骼、足式机器人,还是机械臂和工业协作机器人,RI-PH系列电机都能为其提供强劲且稳定的动力支持。
2024-08-01
BBEX外骨骼:基于脊柱生物力学的先进支撑技术 实现多维力量支持
BBEX外骨骼:基于脊柱生物力学的先进支撑技术 实现多维力量支持
在现代工业和高强度劳动环境中,重复性举重常常导致脊柱和背部肌肉的损伤,尤其是腰椎损伤。这一问题在工作场所中普遍存在,已引起了广泛关注。为应对这一挑战,外骨骼技术被开发出来,旨在提供有效的支撑,减轻身体负担,并提高工作效率。
2024-08-22
CubeMars赞助多伦多大学方程式赛车队闪耀UT24赛事
CubeMars赞助多伦多大学方程式赛车队闪耀UT24赛事
多伦多,加拿大 - 多伦多大学方程式赛车队在CubeMars的大力支持下,迎来了2024年FSAE赛季的激动人心的开局。经过精心制作和调试,由CubeMars赞助的UT24赛车在近期首次亮相后,已正式开始了其在赛道上的初步测试。
2024-04-28
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示