ОГЛАВЛЕНИЕ
WABOT-1 (1973)
АСИМО (2000)
Атлас (2013)
София (2016)
Tesla Bot (2024)

Почему мы одержимы гуманоидными роботами?

CubeMars / Aug 21,2024

Под каждым видео о гуманоидных роботах кто-то спрашивает: почему такая одержимость гуманоидными роботами? Разве двуногие, четвероногие или колесные не лучше приспособлены к рабочей среде?


Роботы-гуманоиды спроектированы таким образом, чтобы быть ближе к человеку, и способны использовать существующую среду и инструменты, такие как бытовое оборудование и рабочие места. Такая конструкция позволяет им работать и жить более естественно в существующей человеческой среде. Кроме того, они могут использовать естественный язык и невербальную коммуникацию (например, жесты, мимику) для более естественного взаимодействия с людьми. Такой тип взаимодействия особенно полезен в таких областях, как сфера услуг, уход за больными и образование, где эти качества не могут быть заменены другими роботами.


От первых простых механических устройств до современных устройств с развитым интеллектом и сложными возможностями взаимодействия, гуманоидные роботы продолжают развиваться в технологическом плане. Вот несколько роботов, ставших значимыми в истории гуманоидной робототехники, и прогнозы о том, куда гуманоидные роботы могут прийти в будущем.


WABOT-1 (1973)


WABOT-1 (1973)


WABOT-1 - первый в мире полноразмерный робот-гуманоид, разработанный японским университетом Васэда в 1973 году. Обладая электрическим приводом, простыми движениями и возможностью захвата предметов, WABOT-1 мог взаимодействовать с людьми с помощью простых голосовых команд, распознавать объекты и измерять расстояния с помощью фотоэлектрических датчиков, что ознаменовало переход от механического устройства к устройству с рудиментарным интеллектом.


АСИМО (2000)


ASIMO (2000)


ASIMO - это очень гибкий робот-гуманоид, представленный компанией Honda в 2000 году и получивший свое название от аббревиатуры "Advanced Step in Innovative Mobility". Он приводится в движение серводвигателями и способен ходить, бегать, подниматься и спускаться по лестнице на двух ногах. Способность ASIMO естественно взаимодействовать с людьми с помощью систем распознавания голоса и жестов, а также выражать эмоции с помощью кивков и жестов свидетельствует о значительном прогрессе в способности роботов взаимодействовать друг с другом.


Атлас (2013)


Atlas (2013)


Разработанный компанией Boston Dynamics и впервые представленный в 2013 году, Atlas представляет собой очень сложного и продвинутого робота-гуманоида. Используя гидравлический привод, Atlas способен ходить, бегать и даже выполнять сложные маневры, такие как кувырки и прыжки на различных сложных участках. Разработанный для спасательных операций в опасных условиях, он выполняет ряд сложных задач с помощью датчиков и алгоритмов, которые чувствуют окружающую среду в режиме реального времени.


София (2016)


Sophia (2016)


София - социальный робот-гуманоид, выпущенный в 2016 году гонконгской компанией Hanson Robotics. София использует электрические сервоприводы для управления "механическими мышцами" лица, чтобы демонстрировать широкий спектр сложных выражений лица и вступать в диалог с людьми с помощью технологии обработки естественного языка. Она способна понимать и реагировать на эмоциональные состояния человека, делая взаимодействие с ним более естественным и реалистичным.


Tesla Bot (2024)


Tesla Bot (2024)


Новейший бот Tesla Bot, запущенный в 2024 году, предназначен для выполнения повторяющихся, опасных или скучных рабочих задач. Tesla Bot оснащен электрическим приводом с возможностью гибкого перемещения, ситуационной осведомленностью в реальном времени и анализом окружающей обстановки с помощью искусственного интеллекта и сенсорных технологий, а также способен автоматизировать широкий спектр задач на основе голосовых команд и работать в тандеме с другими устройствами.


Гуманоидные роботы (HR) прошли значительный технологический путь от скромного начала, когда они были простыми механическими устройствами, до современных высокоинтеллектуальных устройств. От WABOT-1 в 1973 году до Tesla Bot в 2024 году робототехника развивалась с широким спектром возможностей - от элементарного захвата объектов до выполнения сложных задач. Гуманоидные роботы будущего могут продемонстрировать удивительные возможности в следующих областях:


Будущие роботы-гуманоиды будут обладать более развитым интеллектом и естественным взаимодействием, например, они смогут понимать сложные эмоциональные потребности и реагировать на них, вступая в глубокий диалог с человеком с помощью передовых технологий обработки естественного языка и анализа настроения. Они будут обладать большей автономностью, смогут самостоятельно выполнять сложные задачи и беспрепятственно взаимодействовать с другими роботами или интеллектуальными устройствами. Кроме того, эти роботы будут чрезвычайно гибкими и физически сильными, способными выполнять широкий спектр задач, включая высокоточные операции и экстремальные виды спорта, и широко применяться в таких областях, как здравоохранение, образование, домашние помощники и аварийно-спасательные работы. Роботы будущего станут не просто инструментами для выполнения задач, а партнерами с высоким уровнем интеллекта и способностью к эмоциональному взаимодействию, превратившись в незаменимых помощников в жизни человека.


Такое направление развития будет способствовать повышению роли роботов в самых разных областях, но в то же время поставит новые этические и правовые задачи, требующие поиска баланса между технологическими инновациями и социальными нормами.


Похожие статьи
Бескаркасный двигатель RO Outrun Скоро появятся новые продукты
Бескаркасный двигатель RO Outrun Скоро появятся новые продукты
CubeMars скоро возглавит волну инноваций в робототехнике благодаря недавнему запуску новой серии внешних поворотных безрамных двигателей RO!
Dec 20,2023
Как полые планетарные приводы повышают производительность роботизированных суставов
Как полые планетарные приводы повышают производительность роботизированных суставов
Узнайте, как работают планетарные актуаторы с полым валом, их ключевые преимущества и почему они идеально подходят для роботизированных суставов. Повышайте интеграцию, плотность крутящего момента и производительность роботов.
Feb 26,2026
Квазидистанционные двигатели CubeMars AKE QDD: эффективность, точность и гибкость для промышленной автоматизации
Квазидистанционные двигатели CubeMars AKE QDD: эффективность, точность и гибкость для промышленной автоматизации
В условиях стремительного развития промышленной автоматизации и робототехники компаниям все чаще требуется эффективная и точная мощность.
Aug 21,2024