ОГЛАВЛЕНИЕ
Что такое двигатель с заливкой компаундом?
Что такое технология заливки компаундом для двигателей?
Почему роботизированным двигателям необходима заливка компаундом?
Почему технология заливки компаундом определяет надежность робота?
Бескорпусные моментные двигатели с внутренним ротором серии RI и заливкой компаундом: разработаны для высоконадежной робототехники
Заключение

Технология заливки электродвигателей компаундом: почему она определяет надежность роботов?

CubeMars / Jun 03,2026

В эпоху робототехники надежность становится ключевым конкурентным преимуществом

 

С быстрым развитием гуманоидных роботов, промышленных роботов, коллаборативных роботов и подводного оборудования требования рынка к надежности приводных систем продолжают расти.

 

Являясь ключевым компонентом энергетической системы робота, двигатель должен не только обеспечивать стабильную выходную мощность, но и сохранять надежную работу в сложных условиях, связанных с вибрацией, ударами, влажностью, пылью и длительной непрерывной эксплуатацией.

 

Для производителей роботов отказ одного двигателя часто означает:

 

  • Полную остановку системы

  • Увеличение затрат на техническое обслуживание

  • Сокращение срока службы продукта

  • Снижение пользовательского опыта

 

Поэтому, помимо таких характеристик, как крутящий момент, скорость вращения и удельная мощность, всё больше компаний уделяют внимание технологии, которая скрыта внутри двигателя, но имеет критически важное значение — технологии заливки компаундом (Potting Technology).

 

Хотя пользователи не могут видеть её напрямую, процесс заливки компаундом часто определяет долговременную надежность и срок службы двигателя.

 

Что такое двигатель с заливкой компаундом?

 

Двигатель с заливкой компаундом (Potted Motor) — это двигатель, в котором высокоэффективные изоляционные материалы, такие как эпоксидная смола, полиуретан или силикон, используются для заполнения и герметизации внутренних обмоток, статора и критически важных электронных компонентов. В процессе заливки материал полностью заполняет зазоры между компонентами и после отверждения образует стабильный и герметичный защитный слой, тем самым эффективно повышая механическую прочность двигателя, его изоляционные характеристики и устойчивость к внешним воздействиям.

 

С конструктивной точки зрения технология заливки компаундом эквивалентна добавлению слоя «защитной брони» к основным компонентам внутри двигателя. Эта защитная структура не только фиксирует обмотки и электронные компоненты, уменьшая повреждения, вызванные вибрацией, но и изолирует внутреннюю часть двигателя от влаги, пыли и коррозионно-активных веществ.

 

По сравнению с традиционными двигателями двигатели с заливкой компаундом демонстрируют более высокую надежность и стабильность в процессе длительной эксплуатации. В результате они широко применяются в областях с чрезвычайно высокими требованиями к надежности, включая робототехнику, промышленную автоматизацию, подводные двигательные системы и аэрокосмическое оборудование.

 

После применения технологии заливки компаундом двигатель обычно получает следующие преимущества:

 

  • Более высокая защита от пыли, влаги и коррозии

  • Лучшая устойчивость к вибрациям и ударам

  • Более надежная фиксация обмоток

  • Дополнительное повышение эффективности теплоотвода

  • Более стабильные изоляционные характеристики

  • Значительно увеличенный срок службы

 

Сегодня технология заливки компаундом стала одним из ключевых производственных процессов для высококлассных робототехнических двигателей. Особенно в таких областях применения, как гуманоидные роботы, коллаборативные роботы, промышленные роботы и подводное оборудование, двигатели с заливкой компаундом способны эффективно справляться с вызовами сложных условий эксплуатации и обеспечивать системе более стабильную и надежную силовую поддержку.

 

Что такое технология заливки компаундом для двигателей?

 

Технология заливки компаундом двигателя (Motor Potting Technology) представляет собой процесс герметизации, при котором высокоэффективные изоляционные материалы, такие как эпоксидная смола, полиуретан или силикон, вводятся в зазоры между обмотками двигателя, сердечником статора и электронными компонентами, а затем отверждаются, образуя интегрированный защитный слой.

 

По своей сути технология заливки компаундом является не просто защитной мерой; это также ключевой производственный процесс, который повышает надежность двигателя, его устойчивость к внешним воздействиям и срок службы. Заполняя внутренние пустоты, компаунд надежно фиксирует обмотки, кабели и электронные компоненты, снижая повреждения, вызванные вибрацией и ударами, одновременно формируя эффективный изоляционный и защитный барьер.

 

По сравнению с традиционными двигателями двигатели, изготовленные с применением технологии заливки компаундом, значительно лучше справляются с эксплуатацией в сложных условиях. Например, в таких приложениях, как роботы, подводные движители, оборудование промышленной автоматизации и роботы для наружной инспекции, двигатели часто подвергаются воздействию вибраций, повышения температуры, влаги и пыли. Слой компаунда эффективно снижает ущерб, который эти факторы могут нанести внутренней конструкции двигателя.

 

В зависимости от требований конкретного применения материалы для заливки двигателя обычно должны сочетать несколько эксплуатационных характеристик, включая:

 

  • Отличные изоляционные свойства

  • Хорошую теплопроводность

  • Высокую механическую прочность

  • Устойчивость к влаге и коррозии

  • Долговременную стабильную надежность

 

По этой причине технология заливки компаундом получила широкое распространение в приводных двигателях суставов гуманоидных роботов, приводах коллаборативных роботов, промышленных роботах, подводных двигательных системах, мобильных роботах AGV и аэрокосмическом оборудовании и постепенно становится неотъемлемой частью проектирования высоконадежных двигателей.

 

Проще говоря, если двигатель является «мышцей» робота, то технология заливки компаундом представляет собой ключевой барьер, который защищает эти «мышцы» и обеспечивает их долговременную стабильную работу. Для робототехнических систем, которым требуется длительная непрерывная эксплуатация, процесс заливки компаундом не только улучшает характеристики двигателя, но и значительно снижает риск отказов и повышает общую надежность системы.


Почему роботизированным двигателям необходима заливка компаундом?


По сравнению с традиционным промышленным оборудованием роботы предъявляют более высокие требования к надежности двигателей. Независимо от того, используются ли они в гуманоидных роботах, коллаборативных роботах, промышленных роботах или подводном оборудовании, системы привода суставов должны надежно работать в течение длительного времени в сложных условиях эксплуатации. Отказ двигателя может не только повлиять на точность движения, но и привести к полной остановке системы или даже к срыву выполнения задачи.

 

В процессе реальной эксплуатации роботизированные двигатели обычно сталкиваются со следующими вызовами:

 

  • Непрерывные вибрации, вызванные высокочастотными циклами пуска и остановки, а также частыми ускорениями и замедлениями

  • Механические ударные нагрузки, возникающие при высоком крутящем моменте

  • Повышение температуры вследствие длительной непрерывной работы

  • Воздействие сложных условий окружающей среды, таких как влажность, пыль и соляной туман

  • Испытания, связанные с экстремальными сценариями применения, такими как наружная инспекция и подводные операции

 

Все эти факторы могут оказывать долговременное воздействие на обмотки двигателя, изоляционные слои и электронные компоненты. Без эффективной защиты двигатели могут столкнуться с ослаблением обмоток, старением изоляции, проникновением влаги, растрескиванием паяных соединений и снижением эффективности теплоотвода, что в конечном итоге приводит к ухудшению характеристик или преждевременному выходу из строя.

 

Технология заливки компаундом является важным решением этих проблем. Заполняя внутренние полости двигателя высокоэффективными изоляционными материалами, слой компаунда обеспечивает надежную защиту обмоток и критически важных компонентов. Он не только повышает устойчивость к вибрациям и ударам, но также улучшает защиту от влаги, пыли и способствует более эффективному отводу тепла, тем самым значительно повышая общую надежность двигателя.

 

Для робототехнических систем, которым требуется долговременная стабильная работа, заливка компаундом уже не является просто производственным процессом — она стала важнейшей технологической основой обеспечения надежной эксплуатации оборудования. В результате всё больше высококлассных роботизированных приводных решений используют двигатели с заливкой компаундом для удовлетворения повышенных требований к производительности, сроку службы и стабильности в сложных условиях применения.

 

Почему технология заливки компаундом определяет надежность робота?

 

1. Повышенная устойчивость к вибрациям

 

Суставы робота в процессе работы постоянно подвергаются циклам пуска и остановки, ускорениям, замедлениям и ударным нагрузкам.

 

Материалы для заливки компаундом эффективно фиксируют обмотки и внутренние компоненты, уменьшая повреждения, вызванные микровибрациями, и значительно повышая надежность двигателя в динамических условиях эксплуатации.

 

Для гуманоидных и коллаборативных роботов это означает более стабильное движение и более низкую вероятность отказов.

 

2. Повышенная адаптация к условиям окружающей среды

 

Такое оборудование, как промышленные роботы, подводные движители и роботы для наружной инспекции, часто работает во влажной, пыльной или даже агрессивной коррозионной среде.

 

Слой компаунда формирует дополнительный защитный барьер, который способен:

 

  • Предотвращать проникновение влаги

  • Уменьшать накопление пыли

  • Противостоять коррозии от соляного тумана

  • Повышать безопасность электрической изоляции

 

Поэтому технология заливки компаундом стала одной из ключевых технологий обеспечения надежности для наружных роботов и подводного оборудования.

 

3. Оптимизированные тепловые характеристики

 

Тепло является одним из важнейших факторов, влияющих на срок службы двигателя.

 

Материалы для заливки с высокой теплопроводностью создают более эффективный путь передачи тепла, быстро отводя тепло, генерируемое обмотками, к корпусу двигателя и тем самым снижая рабочую температуру.

 

Более низкий уровень нагрева означает:

 

  • Более стабильные рабочие характеристики

  • Более высокую способность к длительной непрерывной работе

  • Более длительный срок службы изоляции

  • Более низкий риск отказов

 

4. Увеличенный срок службы двигателя

 

Вибрации, повышение температуры, влага и загрязнения являются основными причинами отказов двигателей.

 

Одновременно устраняя все эти проблемы, технология заливки компаундом позволяет:

 

  • Снижать частоту отказов

  • Повышать стабильность системы

  • Снижать затраты на техническое обслуживание

  • Продлевать срок службы всей робототехнической системы

 

Бескорпусные моментные двигатели с внутренним ротором серии RI и заливкой компаундом: разработаны для высоконадежной робототехники

 

Чтобы удовлетворить потребность робототехнической отрасли в высоконадежных приводных системах, компания CubeMars представила бескорпусные моментные двигатели с внутренним ротором и заливкой компаундом серии RI.

 

Эта серия продукции сочетает в себе:

 

  • Бескорпусную конструкцию

  • Архитектуру с внутренним ротором

  • Полную технологию заливки компаундом

  • Электромагнитную конструкцию с высокой удельной мощностью

 

Сохраняя высокую производительность, система дополнительно повышает общий уровень надежности.

 

Ключевые преимущества серии RI

 

Ключевое преимуществоОписаниеПреимущество
Полностью залитая конструкция обмотокКомплексная защита обмоток статора с использованием высокоэффективной технологии заливки компаундомПовышенная устойчивость к вибрациям, ударам и воздействиям окружающей среды
Высокая удельная мощность и плотность крутящего моментаБолее высокий выходной крутящий момент при компактных габаритахСоответствует требованиям к легкости конструкции и высокой производительности робототехнических систем
Отличные тепловые характеристикиМатериалы для заливки компаундом повышают эффективность теплопередачиБолее высокий продолжительный крутящий момент, меньший нагрев и более длительный срок службы
Бескорпусная конструкцияБолее простая интеграция в роботизированные суставные системыМеньший вес, более компактные размеры и более высокая степень интеграции
Высокоточное управление крутящим моментомКонструкция с внутренним ротором в сочетании с современной системой управленияПлавное движение, точное управление и превосходное взаимодействие с пользователем


Типичные области применения

 

  • Гуманоидные роботы

  • Коллаборативные роботы

  • Промышленные роботы

  • Экзоскелеты

  • Роботы специального назначения

 

Заключение

 

По мере того как робототехническая отрасль продолжает развиваться в направлении более высокой производительности и надежности, приводные системы становятся одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность продукции. Надежность двигателя напрямую влияет на стабильность, точность и срок службы робототехнической системы, особенно в таких сложных областях применения, как высокоточные промышленные роботы, гуманоидные роботы, коллаборативные роботы и специализированные роботы, работающие на открытом воздухе или под водой, где стабильная подача мощности и способность адаптироваться к условиям окружающей среды имеют решающее значение.

 

Хотя технология заливки компаундом скрыта внутри двигателя, её значение невозможно недооценить. Повышая устойчивость к вибрациям, оптимизируя пути отвода тепла и улучшая адаптацию к окружающей среде, двигатели с заливкой компаундом значительно снижают частоту отказов, повышают общую стабильность системы и продлевают срок службы. Эти преимущества становятся особенно заметными при длительной непрерывной эксплуатации, высоких нагрузках и в суровых условиях окружающей среды.

 

Бескорпусные моментные двигатели с внутренним ротором и заливкой компаундом серии CubeMars RI объединяют передовую технологию заливки компаундом, конструкцию с внутренним ротором и электромагнитную структуру с высокой удельной мощностью. Такое сочетание не только повышает производительность и надежность отдельных двигателей, но и обеспечивает стабильную, точную и эффективную энергетическую основу для робототехнических систем в целом. Независимо от того, используются ли они в промышленном производстве, сервисной робототехнике или при выполнении работ в условиях повышенного риска, двигатели RI помогают клиентам создавать более надежные и долговечные робототехнические продукты, одновременно повышая производительность и безопасность.

 

Выбор бескорпусных моментных двигателей с внутренним ротором и заливкой компаундом серии RI означает создание прочной основы для высокой надежности и длительного срока службы робототехнических систем.

Похожие статьи
Как роботизированные актуаторы обеспечивают более гибкие возможности движения роботов
Как роботизированные актуаторы обеспечивают более гибкие возможности движения роботов
Узнайте, как роботизированные актуаторы повышают эффективность движений роботов — от гуманоидных роботов до реальных прикладных решений — с помощью серии AK от CubeMars.
Jul 29,2026
Путешествие человекоподобного робота
Путешествие человекоподобного робота
Поиски человекоподобных роботов продолжаются уже почти столетие, начиная со скромного робота Герберта Треворкса из компании Herbal Company of the West в 1927 году и заканчивая современным роботом Теслы Prodigy.
Oct 20,2023
Роботы новой эры 丨Boston Atlas официально перешел с гидравлического на электрический привод
Роботы новой эры 丨Boston Atlas официально перешел с гидравлического на электрический привод
Недавно компания Boston Dynamics официально объявила о снятии с производства Atlas, разработанного ею двуногого человекоподобного робота с гидравлическим приводом. Но не прошло и 24 часов с момента объявления, как был официально представлен полностью элек
May 23,2024