Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
패럴림픽의 여정
영감을 주는 순간
외골격 기술의 진화
CubeMars: 외골격 산업의 혁신 주도

외골격: 인간 성취와 혁신의 새로운 시대

CubeMars / Aug 12,2024

2024년 파리 올림픽이 막을 내리면서, 전 세계의 관심은 곧 다가올 패럴림픽으로 향하고 있습니다. 이 행사는 최고의 스포츠 경쟁을 보여줄 뿐만 아니라, 불굴의 인간 정신과 기술 혁신을 기념하는 자리이기도 합니다.


패럴림픽의 여정


패럴림픽의 기원은 1940년대 후반으로 거슬러 올라갑니다. 당시 영국의 선구적 의사 루드비히 구트만 박사는 Stoke Mandeville 병원에서 척수 손상 환자들을 위한 최초의 국제 Stoke Mandeville 게임을 조직했습니다. 이 획기적인 행사는 나중에 패럴림픽으로 발전할 기반을 마련했습니다. 첫 공식 패럴림픽은 1956년 로마에서 개최되어, 세계적인 스포츠 현상의 시작을 알렸습니다.


그 이후로 패럴림픽은 장애인 선수들을 위한 최대 규모의 다종목 경기로 성장했습니다. 이 대회는 장애인 선수들의 뛰어난 기술과 결단력을 보여줄 뿐만 아니라, 스포츠에서 포용성과 공정성의 중요성을 강조합니다. 패럴림픽은 단순한 경기력을 넘어, 장애인에 대한 존중과 이해를 촉진하는 데 목적을 두고 있습니다.


영감을 주는 순간


2024년 파리 패럴림픽을 앞두고, 프랑스 패럴림피언 케빈 피에트는 강렬하고 영감을 주는 순간을 연출했습니다. 파리 거리를 지나며 올림픽 성화를 들고 이동할 때, 그는 첨단 로봇 외골격을 착용하여 기술적 진보와 인간의 한계를 극복하려는 끊임없는 노력을 상징했습니다. 도시를 이동하는 동안 기술과 인간의 공감이 자연스럽게 융합되는 모습은 모든 목격자에게 깊은 인상을 남겼습니다. 이 상징적인 순간은 패럴림픽 정신의 진수를 보여주며, 다가올 경기들에 대한 기대감을 높였습니다.


외골격 기술의 진화


외골격은 처음 등장한 이후 급속도로 발전해왔습니다. 20세기 중반의 초기 디자인은 크고 단순했으며, 주로 군사 및 산업 노동자의 신체 능력을 향상시키는 목적이었습니다. 그러나 지난 20년 동안 재료과학, 로보틱스, 인공지능 분야의 발전이 혁신의 물결을 이끌었습니다. 현대 외골격은 가볍고 유연하며, 인간의 자연스러운 움직임을 재현하는 첨단 센서와 액추에이터를 갖추고 있어 사용자를 효과적으로 지원하고 이동성을 향상시킵니다. 이러한 장치는 사용자가 서고 걷고 심지어 계단을 오르는 등 이전에는 상상할 수 없었던 활동을 가능하게 합니다.


이동성에 제약이 있는 사람들에게 외골격 장치는 휠체어나 의수와 같은 전통적 보조기술에서 최첨단 솔루션으로의 혁신적 전환을 의미합니다. 이러한 착용형 로봇은 단순히 이동성을 회복시키는 것뿐만 아니라 독립성과 전반적인 삶의 질도 향상시킵니다.


CubeMars: 외골격 산업의 혁신 주도


로봇 동력 솔루션 분야의 선도 기업 CubeMars는 기계식 외골격 산업 발전에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. RI 시리즈 내로터 프레임리스 모터, RO 시리즈 아웃러너 프레임리스 토크 모터, AK 시리즈 로보틱 액추에이터 등 CubeMars 제품은 다양한 외골격 프로젝트에 널리 사용되며, 대량 생산 단계에 이르렀습니다. 이러한 기술은 외골격의 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 산업 전반의 발전을 촉진합니다.


2024년 8월 8일, CubeMars 는 새로 운 준직접 구동 모터인: AKE 시리즈 로보틱 액추에이터, 를 출시했습니다. 이 제품은 모터와 감속기를 통합하여 외골격, 이족 로봇, 로봇 팔, 산업용 협동 로봇에 특히 적합합니다. 최적화된 설계와 제조 공정을 통해 감속기는 높은 하중 용량과 경량화를 달성하며, 백래시 9분, 토크 밀도 52 N·m/kg를 제공합니다. 모터와 감속기의 모듈식 설계로 설치와 유지보수가 용이합니다. CubeMars는 혁신과 품질에 전념하며, 첨단 제조 기술과 엄격한 품질 관리를 통해 모든 제품이 고객의 높은 기준을 충족하도록 보장합니다.


AKE Series Robotic Actuation Module


2024 파리 패럴림픽은 올림픽의 유산을 이어받아, 장애인 선수들이 뛰어난 재능을 선보일 수 있는 플랫폼을 제공하며, 사회 전반의 장애인 인식과 지원을 높이는 계기가 됩니다. 이 행사를 통해 스포츠가 신체적 한계를 넘어서는 동시에 포용성과 존중이라는 더 깊은 메시지를 전달할 수 있음을 목격할 수 있습니다.


2024 파리 패럴림픽에서 펼쳐질 놀라운 경기들을 기대하며, 모든 선수들에게 진심 어린 응원의 마음을 전합니다. 패럴림픽은 단순한 경쟁의 축제가 아니라, 인간 정신의 무한한 가능성에 대한 경의입니다. 기술과 인간의 연민이 융합되면서, 이 지속되는 축제에 새로운 밝은 장이 열리고 있습니다.



관련 기사
로봇 개, 로봇 액추에이터로 벽을 50배 빠르게 등반!
로봇 개, 로봇 액추에이터로 벽을 50배 빠르게 등반!
도쿄대 JSK 연구실은 또 한 번 놀라운 성과를 이루어냈습니다. 그들의 4족 로봇 KLEIYN은 4족 로봇이 2차원 평면에서 3차원 공간으로 이동할 수 있는 무한한 가능성을 보여줍니다.
Sep 02,2025
수심용 설계 수중 추진기, 다양한 규격 옵션 제공
수심용 설계 수중 추진기, 다양한 규격 옵션 제공
잘 알려진 바와 같이, 수중 추진기는 수중 활동을 위해 특별히 설계된 장치로, 잠수사, 잠수함, 원격조종 수중 로봇(ROV) 등이 수중 환경에서 빠르게 이동할 수 있도록 동력을 제공합니다. 그 핵심 부품은 효율적인 전동 모터(예: 브러시리스 DC 모터)로, 프로펠러 또는 제트 추진을 통해 추진력을 발생시켜 사용자가나 장비를 물 속에서 전진시키는 것이 목적입니다.
Sep 29,2024
CubeMars, 2024 ROBOCON 대학생 로봇 경진대회 후원 발표, 글로벌 로봇 시장 활성화
CubeMars, 2024 ROBOCON 대학생 로봇 경진대회 후원 발표, 글로벌 로봇 시장 활성화
ROBOCON은 국내 로봇 산업의 중요한 대회로서, 중국 로봇 산업에 지속적으로 기술 인재를 배출해 왔습니다. 중국 로봇 기술의 발전을 더욱 촉진하고, 차세대 젊은 엔지니어를 양성하기 위해, CubeMars는 다가오는 2024 ROBOCON 시즌을 강력히 지원할 것을 자랑스럽게 발표하며, 참가 팀들의 창의적인 시도를 더욱 돕고자 합니다. 올해 ROBOCON 대학생 로봇 경진대회는 8월에 공식 종료되었으며, 이는 새로운 여정의 시작을 의미합니다. 참가자들
Oct 20,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내