Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트

중국은 세계에서 가장 큰 로봇 시장이 되었다

CubeMars / Sep 12,2024

“중국은 제조업 자동화 수요 증가에 힘입어 세계 최대의 산업용 로봇 시장이 되었으며, 이는 국가의 미래 경제 성장과 글로벌 경쟁력을 위한 중요한 전략이다.” - Jeff Burnstein, Association for Advancing Automation 회장

 

지난 10년 동안 중국의 로봇 산업은 눈부신 성장을 이루어 전 세계 자동화 분야에서 선도적인 위치를 확립했다. 국제로봇연맹(IFR)의 2023 세계 로봇 보고서에 따르면, 중국은 2022년 한 해에만 약 29만 대의 산업용 로봇을 설치했으며, 이는 전 세계 설치량의 52%를 차지한다.

Annual Intallations of Industrial Robots in 15 Largest Markets 

 

지난 5년 동안 중국의 연간 로봇 설치 성장률은 약 25%로, 전 세계 평균인 11%를 크게 상회했다. 이러한 뛰어난 성장은 일본, 한국, 미국 등 다른 주요 시장의 로봇 설치를 크게 능가한다.

 

2024년 베이징 세계 로봇 컨퍼런스는 중국의 글로벌 로봇 분야 영향력이 확대되고 있음을 더욱 부각시켰다. 로봇 전문가, 연구자, 기업을 위한 가장 중요한 행사 중 하나인 이 컨퍼런스에서는 중국의 로봇 및 AI 분야 발전과 야망이 소개되었다. 20개국 이상에서 600개 이상의 참가업체가 모여, 차세대 로봇 혁신을 이끄는 첨단 기술, 연구 및 응용 사례를 선보였다.


2024 WORLD ROBOT CONFERENCE 


중국이 로봇 산업에서 우위를 점하고 있는 것은 생산성을 높이고 글로벌 제조 경쟁력을 유지하기 위한 자동화 전략의 강조 덕분이다. 인건비가 상승함에 따라 중국 기업들은 더 높은 정밀도, 효율성, 확장성을 달성하기 위해 로봇을 점점 더 많이 도입하고 있다. 이러한 경향은 자동차, 전자, 금속 가공과 같은 산업에서 특히 두드러지며, 이들 산업이 생산 과정에 로봇을 통합하는 선도적 역할을 하고 있다.

 

자동차 산업: 자동차 분야는 중국에서 로봇 도입을 주도하는 주요 산업이다. 세계 최대 자동차 시장이자 생산 허브로서, 특히 급성장하는 전기차(EV) 분야를 포함해 자동차 제조의 자동화 수요가 매우 높다. 자동차 제조업체들은 용접, 도장, 조립, 품질 관리를 위해 로봇을 활용하여 생산 효율을 높이고 비용을 절감하고 있다.

 

전자 및 반도체 산업: 2016년 이후, 전자 및 반도체 산업은 중국에서 산업용 로봇의 최대 소비자로 자동차 산업을 추월했다. 중국은 전자기기, 배터리, 반도체, 마이크로칩 생산에서 세계를 선도하고 있으며, 매우 정밀한 제조가 요구된다. 로봇은 조립, 검사, 포장 과정에서 필수적이며, 기업이 생산을 확장하면서도 높은 품질을 유지하도록 돕는다.

 

금속 가공 및 일반 제조: 금속 가공 분야는 기계 공구 제조와 금속 성형을 포함하며, 로봇 사용이 크게 증가했다. 로봇은 제품 품질을 향상시키고, 근로자 안전을 강화하며, 낭비를 줄이고, 전반적인 생산성을 높인다.

 

중국 정부는 “중국제조 2025(Made in China 2025)”와 같은 이니셔티브를 통해 로봇 산업 발전에서 중요한 역할을 수행해왔다. 이 계획은 로봇과 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 통합하여 제조업을 현대화하는 것을 목표로 한다. 또한, 보조금, 세제 혜택, 연구개발(R&D) 자금 지원 등 막대한 재정적 지원이 뒷받침되며, 외국 기술 의존도를 줄이고 제조업 가치 사슬에서 더 높은 위치로 도약하는 것을 목표로 한다.

 

중국의 자동화 추진은 보다 광범위한 경제 전략과도 일치한다. 2022년 기준, 중국의 제조업 종사자 1만 명당 로봇 밀도는 322대로, 미국의 274대를 넘어섰다. 최근 열린 제20차 전국대표대회 제3차 전체회의에서 중국 정부는 경제 성장의 핵심 동력으로서 로봇 산업에 대한 의지를 재확인하며, 중국이 세계 최대 로봇 시장으로서 가지는 독보적 위치를 강조했다.

 

중국의 로봇 산업은 외국 기술에 대한 높은 의존에서 벗어나 주요 혁신 주체로 탈바꿈했다. 지난 10년간 중국 로봇 기업들은 글로벌 선두주자로 자리 잡았으며, 산업 자동화, 물류, 의료, 서비스, 휴머노이드 로봇 등 다양한 분야에서 첨단 로봇 솔루션을 개발하고 있다. 이러한 변화는 대량 생산 중심에서 AI, 머신러닝, 첨단 센서, 인간-로봇 상호작용을 통합한 정교하고 첨단화된 로봇 기술로의 전환을 의미한다.

 

앞으로 중국은 AI와 로봇을 결합하여 보다 지능적이고 적응적이며 자율적인 시스템을 구현하는 차세대 자동화 단계에 대비함에 따라 로봇 분야에서의 리더십을 강화할 것으로 보인다. 중국 정부는 R&D, 인재 육성, 제조 및 글로벌 수출을 포함한 견고한 로봇 생태계 구축에 지속적으로 큰 투자를 하고 있다.



관련 기사
외골격 모터가 이끄는 상지 기술의 혁신적 돌파구
외골격 모터가 이끄는 상지 기술의 혁신적 돌파구
피드포워드 제어 기반 외골격 모터가 상지 로보틱스에서 능동 중력 보상을 어떻게 구현하는지 알아보세요. CubeMars의 고토크 모터는 외부 센서 없이도 경량화되고 반응성이 뛰어난 웨어러블 기술을 실현합니다.
Nov 21,2025
로봇에는 어떤 모터가 사용되나요?
로봇에는 어떤 모터가 사용되나요?
로봇은 특정한 용도와 요구에 따라 다양한 유형의 모터를 사용합니다. 로봇에서 일반적으로 사용되는 모터 유형에는 직류(DC) 모터, 스텝 모터, 서보 모터, 브러시리스 DC 모터 등이 포함됩니다.
Oct 26,2023
산업용 로봇이 왜 행성 기어박스 없이는 안 되는가
산업용 로봇이 왜 행성 기어박스 없이는 안 되는가
우리는 산업용 로봇의 핵심을 구성하고 그 성능과 기능에 영향을 미치는 기본 기술 구성 요소를 살펴볼 것입니다. 이러한 구성 요소는 생산 작업의 신뢰성 있는 수행, 일관된 동작 반복성 유지, 제조 공정 품질 보장을 위해 매우 중요합니다.
Oct 18,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내