Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有

高トルク密度フレームレスモーターRI80

CubeMars / Aug 16,2023

高トルク密度フレームレスモーターRI80、低ノイズ運転、強力なパワー!


RI80 V2.0ステータエッジは特別に0.5ミリメートルギャップ、ベンチマーク位置決め、簡単にインストールできるように設計されています。高い完全な溝率は、高いトルク密度、大きい力の要求、良い技能、巧みな職人の技のためだけに。


また、RI80 V2.0は湾曲永久磁石を採用し、モーター反作用電位は正弦波設計で、サーボしやすい。 RI80ローター高さバージョン、ローターの全高が3mm増加し、ホールセンサーを取り付ける時、お客様がローターとホールを感知しやすい。


RI80 V2.0の動作温度は-40℃~85℃であり、様々な構造設計に適合する柔軟性があり、外骨格や協働ロボットアームによく使用される。



関連記事
CubeMarsは2024 年 ROBOCON 大学生ロボットコンテストをスポンサーし、中国のロボット市場の未来を支援することを発表しました
CubeMarsは2024 年 ROBOCON 大学生ロボットコンテストをスポンサーし、中国のロボット市場の未来を支援することを発表しました
ROBOCONは国内のロボット事業における重要な大会として、中国のロボット業界に絶えず技術者を供給してきました。中国のロボット技術の発展をさらに推進し、より多くの若い世代のエンジニアを育成するために、CubeMarsは2024 年のROBOCONシーズンを強力にサポートすることを誇りに思います。
Oct 20,2023
統合型ロボットアクチュエータ vs 従来型モータ:ロボティクスにおけるモーションの未来
統合型ロボットアクチュエータ vs 従来型モータ:ロボティクスにおけるモーションの未来
統合アクチュエータと従来モーターの違い・利点・応用を、ロボット、人型ロボット、外骨格、四足ロボットで解説
Apr 15,2026
インナーローターとアウターローターのフレームレスモーターの違いとは?構造・性能・用途を比較
インナーローターとアウターローターのフレームレスモーターの違いとは?構造・性能・用途を比較
インナーローター型とアウターローター型のフレームレスモーターについて、構造、トルク、慣性モーメント、動的応答、用途の違いを解説します。ロボット向けCubeMars RIシリーズとROシリーズの選定ポイントも紹介します。
Oct 28,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ