Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
水中ロボットの動力システムに求められる基本要件
水中環境は動力システム設計にどのような課題をもたらすのか
水中動力システムの主要な設計課題をどのように解決するか
異なる水中ロボットに適した動力ソリューションの選び方
まとめ

水中ロボットの動力システムにおける設計課題とソリューション

CubeMars / Aug 27,2026

水中ロボットは、海洋探査、水中検査、科学研究、資源探査、エンジニアリング作業など、さまざまな分野で活用されるようになっています。小型の遠隔操作型水中ロボット(ROV)から自律型水中ロボット(AUV)まで、これらの機器は複雑な水中環境で移動、旋回、姿勢調整、定点作業などを行う必要があります。


陸上ロボットと比較して、水中ロボットの動力システムにはより高い要求が求められます。動力システムは十分な推進力を提供するだけでなく、継続的な浸水、水圧の変化、限られたエネルギー、限られた設置スペースといった条件下でも安定して動作する必要があります。また、防水、放熱、効率、信頼性、精密な制御などの要素も、ロボット全体の運動性能に直接影響します。


そのため、水中ロボットの動力システム設計は、単純に出力を高めればよいというものではありません。推進性能、消費電力、構造サイズ、環境適応性、システムの信頼性の間でバランスを取る必要があります。本記事では、水中ロボットの動力システムに求められる基本要件から、実際の設計で直面する主な課題とその解決方法について解説し、さまざまな水中用途に対応する水中スラスターのソリューションをご紹介します。

 

水中ロボットの動力システムに求められる基本要件


what-basic-requirements-should-an-underwater-robot-power-system-meet.jpg


水中ロボットの動力システムは推進力を生み出すだけでなく、機体全体の航続時間、機動性、動作安定性にも直接影響します。水中ロボットは、そのサイズ、搭載するペイロード、ミッションによって必要とされる動力性能が異なります。しかし、全体的な設計という観点では、エンジニアは主に以下の点を考慮する必要があります。


推進性能がロボットの基本的な運動能力を決める


まず重要なのが推進性能です。水中ロボットは、機体自身の抵抗、水流、搭載するペイロードなどによる影響に対抗しながら、前進、旋回、浮上・潜航、姿勢調整などの動作を行う必要があります。


実際の設計では、必要な推進力は以下のような要素に左右されます。


  • ロボット本体の重量および搭載機器・ペイロード

  • 作業水域における水流や抵抗

  • ロボットが実行する必要のある運動

  • スラスターの数量、配置位置、推進方向


そのため、動力システムを選定する際には、最大推力だけに注目するべきではありません。長時間運用するロボットでは、実際の使用領域においてスラスターが安定した出力を維持できるか、またモーター、スラスター、機体負荷が適切にマッチしているかも重要です。


エネルギー効率は推進力と同時に考慮する必要がある


十分な推進力を確保した後に考えるべきなのが、その推進力を得るためにどれだけのエネルギーを消費するかという点です。水中ロボットは一般的にバッテリーを電源として使用しますが、バッテリー容量は重量、サイズ、ミッション要件などによって制限されます。そのため、動力システムの効率はロボットの航続時間に直接影響します。


要件注目すべき動力システムの性能
長時間の自律運転高い推進効率と低消費電力
高負荷での運転安定した連続出力
バッテリー容量が限られている消費電力の適切な管理
長時間の連続運転低損失と優れた熱管理


効率はモーターの温度上昇にも影響します。同じ出力条件であれば、エネルギー損失が大きいほど発生する熱も多くなる傾向があります。そのため、水中動力システムにおいて効率は航続時間だけでなく、連続運転能力や信頼性にも関係します。


動力とエネルギー消費を考慮すると、次に避けて通れないのが水中環境そのものによる課題です。


環境適応性が動力システムの長期運用を左右する


陸上ロボットでは、筐体や換気システムによってモーターを保護できます。一方、水中ロボットは継続的な浸水や高い水圧にさらされる環境で動作する必要があります。そのため、動力システムには信頼性の高い防水・密封性能が求められ、さらに目標とする使用深度に応じた耐圧性能も考慮する必要があります。


海水環境で使用する場合には、塩分による腐食も考慮しなければなりません。長期間運用するプラットフォームでは、モーター、ドライバー、コネクター、関連する機械構造などを含め、動力システム全体の長期的な信頼性を考えることが重要です。


したがって、水中動力システムの防護設計は、実際の使用環境に合わせて検討する必要があり、単一の防水性能だけで適用可能かどうかを判断することはできません。


コンパクトな統合と精密制御が機体全体の性能に影響する


出力性能と環境適応性に加えて、動力システムは水中ロボット全体の構造にも適合する必要があります。バッテリー、センサー、コントローラー、ミッション用ペイロードなどを限られたスペースに統合する必要があるため、モーターとスラスターはサイズ、重量、出力性能のバランスを取る必要があります。


複数のスラスターを使用する水中ロボットでは、動力システムはより複雑な運動制御も担います。旋回、横移動、浮上・潜航、姿勢調整などを実現するためには、複数のスラスターを協調して動作させる必要があります。そのため、十分な出力だけでなく、優れた応答性と速度制御性能を備え、ドライバーや制御システムと安定して連携できることも重要です。


総合的に見ると、水中ロボットの動力システムでは、推進性能、エネルギー効率、環境適応性、構造統合性、制御性能のバランスを取る必要があります。これらの要件が同時に存在することが、水中動力システムの設計を一般的なロボットの動力システムより複雑にしています。

 

水中環境は動力システム設計にどのような課題をもたらすのか

 

一般的なロボットと比較して、水中動力システムはより複雑な作業環境に直面します。継続的な浸水、外部水圧、限られた設置スペース、長時間運転などの要素は、それぞれ独立した設計目標ではなく、互いに影響し合います。例えば、密封性を高めることは防水性能の向上につながる一方で、放熱を難しくする可能性があります。また、出力を高めればより大きな推力を得られますが、消費電力や温度上昇も増加する可能性があります。


防水と放熱は同時に解決する必要がある課題


モーターは動作中に熱を発生させます。一方、水中動力システムでは、密封構造によって水の侵入を防ぐ必要があります。そのため、設計者は防水性能だけでなく、内部で発生した熱をどのように効率よく外部へ伝えるかについても考える必要があります。


放熱が不十分な場合、連続運転中に温度上昇や効率低下が発生し、モーターや電子部品の長期的な信頼性に影響する可能性があります。そのため、水中動力システムでは、密封構造、熱伝達経路、モーター効率を総合的に設計する必要があります。


簡単に言えば、次のような関係になります。


より高い密封性 → より複雑な熱管理 → より高い総合設計要求


高推力と小型化の間にはトレードオフがある


水中ロボットでは、動力システムをできるだけ小型・軽量にしたい一方で、水中抵抗に対抗し、ミッション用ペイロードを搭載するために十分な推力も必要です。


小型 ROV や AUV などのプラットフォームでは、この課題が特に顕著になります。


設計目標求められる性能
より高い推力より高い電磁・機械出力
より小さいサイズより高い出力密度
より軽い重量より高い構造統合性
より低い消費電力より高いモーター・スラスター効率
長時間運転より優れた熱管理と信頼性


したがって、モーターのサイズを単純に最大出力に合わせて大きくするのではなく、電磁設計、構造設計、スラスターとのマッチングなどを総合的に最適化し、限られたスペースで十分な動力を実現する必要があります。


長時間の浸水環境は信頼性の問題をさらに大きくする


水中動力システムにおいて本当に難しいのは、「水中で動作できるか」だけではなく、「長時間安定して動作できるか」という点です。


短時間の水中テストだけでは、動力システムの長期的な信頼性を完全に評価することはできません。運転時間が長くなるにつれて、シール部品の劣化、接続部の腐食、ベアリングなどの機械部品の継続的な摩耗などが発生する可能性があります。


特に海水環境では、塩分によって金属部品の腐食リスクがさらに高まります。そのため、水中動力システムの信頼性はライフサイクル全体から考える必要があります。例えば、以下のような点が挙げられます。


  • 材料選定: 淡水、海水などの異なる環境に応じて、適切な材料と防護方法を選択する。

  • 密封構造: 長期間の運転後も有効な防護性能を維持できる構造にする。

  • 機械部品: ベアリングやシャフトなどの長期運転による摩耗を抑える。

  • 接続部: 継続的な浸水環境でも電気接続の安定性を確保する。


つまり、水中動力システムの設計目標は初期性能を満たすだけではなく、長期間の使用後も性能を維持できることまで考慮する必要があります。


複数スラスターのシステムでは動力制御がより複雑になる


単一スラスターの機器では制御ロジックは比較的シンプルです。しかし、ROV のように複数のスラスターを使用する水中ロボットでは、それぞれのスラスターの出力が機体全体の運動に影響します。


例えば、ロボットが旋回や横移動を行う場合、制御システムは各スラスターの位置に応じて異なる出力を指令する必要があります。各スラスターの応答に大きな差がある場合、ロボットの運動安定性や制御精度に影響する可能性があります。


そのため、動力システムの設計では、モーター、ドライバー、スラスター、制御システムのマッチングも考慮する必要があります。ホバリング、正確な位置決め、水中作業などが求められるロボットでは、動力出力の応答速度と一貫性は、最大推力と同様に重要な要素となります。


総合的に見ると、水中動力システムの設計課題は、一つの問題だけを解決すればよいものではありません。防水と放熱、性能とサイズ、短期性能と長期信頼性、動力出力と精密制御の間に存在する関係を同時に考える必要があります。こうした相互に関連する課題が、水中動力システムにより体系的な設計アプローチを求める理由です。

 

水中動力システムの主要な設計課題をどのように解決するか


how-to-solve-key-design-challenges-in-underwater-power-systems.png


複雑な水中環境に対応するため、動力システムの設計はモーター本体だけでなく、密封構造、熱管理、材料選定、駆動・制御など、複数の要素にまで及びます。単一の問題だけを個別に最適化するのではなく、それぞれの要素を連携させ、性能と信頼性のバランスを取ることが重要です。


システム全体の構造から防水・耐圧性能を高める


水中動力システムの防水設計は、単純に外装を追加するだけではありません。モーター、ドライバー、ケーブル、接続部などを含め、システム全体にわたって包括的な防護構造を構築する必要があります。


実際の設計では、使用環境に応じて以下の点を重点的に検討できます。


  • 密封構造: 水が内部へ侵入する可能性を低減する。

  • 接続部: ケーブルやコネクターが浸水経路となるリスクを抑える。

  • 筐体強度: 目標とする使用深度に応じた外部圧力に耐えられる構造とする。

  • 内部保護: ポッティングなどの方法によって重要な電子部品をさらに保護する。


異なる使用深度や環境に対しては、防護方式も用途に合わせて調整する必要があり、すべての用途に同じ設計を適用することはできません。


モーター効率と熱管理を組み合わせて温度上昇を抑える


放熱問題を解決するためには、単純に放熱構造を追加するだけでは十分ではありません。熱源そのものから発生する不要なエネルギー損失を減らすことも重要です。


そのため、モーター設計では以下のような方向から最適化できます。


設計方向主な効果
モーター効率の向上運転中のエネルギー損失を低減
電磁設計の最適化必要な出力を確保しながら損失を低減
熱伝達経路の改善内部の熱を外部へ伝えやすくする
連続出力の適切な制御長時間運転時の過度な温度上昇を抑える


水は優れた熱伝達特性を持っていますが、モーター内部で発生した熱を効率よく外部へ伝えるためには、モーターの構造や材料設計が重要になります。そのため、防水と放熱は設計初期段階から一体的に考える必要があります。


材料と機械構造によって長期的な信頼性を高める


長時間稼働する水中ロボットでは、モーターが初期状態で正常に動作するだけでは十分ではありません。材料、シール部品、機械部品は、継続的な浸水、水圧の変化、異なる水質環境による影響に耐えられる必要があります。


特に海水環境では、防食設計が重要です。適切な材料、表面処理、密封方式を選択することで、腐食による構造部品や接続部への影響を低減できます。


同時に、ベアリングやシャフトなどの可動部品についても、長期運転による摩耗を考慮する必要があります。電気的な防護と機械的な信頼性を組み合わせることで、動力システムの寿命をより高めることができます。


高出力密度とシステム統合によってスペースの制約に対応する


水中ロボットが限られたスペースでより大きな動力を必要とする場合、モーターを単純に大型化することは必ずしも最適な方法ではありません。


より合理的な方法は、モーター、電動駆動部、推進構造を一つのシステムとして設計し、単位体積あたりの有効出力を高めるとともに、追加の接続・取り付けスペースをできるだけ削減することです。


小型水中ロボットでは、コンパクトな動力システムによって、バッテリー、センサー、その他のミッション用ペイロードにより多くのスペースを確保でき、機体全体の設計自由度を高めることにもつながります。


モーター、ドライバー、制御システムによって精密な推進を実現する


最後に、動力出力は制御システムを通じて、予測可能なロボットの運動へと変換される必要があります。


一般的な水中推進システムは、以下のような構成で考えることができます。


モーター → ドライバー → スラスター → 制御システム → ロボットの運動


いずれかの要素で応答性やマッチングに問題が生じると、最終的な運動性能に影響する可能性があります。


そのため、複数スラスターを使用する水中ロボットでは、機体全体の運動要件に応じて、スラスターの出力能力、応答特性、制御方式を適切にマッチングさせ、複数のスラスターが協調して動作できるようにする必要があります。ホバリング、正確な位置決め、複雑な姿勢制御が求められる用途では、こうしたシステムレベルでのマッチングが特に重要です。


総合的に見ると、水中動力システムのソリューションは単一の技術だけで構成されるものではありません。密封、熱管理、材料、構造、モーター、制御システムなど、複数の要素によって構成されます。機体全体の用途を起点として協調設計を行うことで、複雑な水中環境でも十分な動力と長期的な信頼性を両立できます。


これらの設計要件は、最終的に具体的なモーターやシステム構造に反映されます。限られたサイズで安定した出力を実現しながら、防水、放熱、効率、長期的な信頼性を同時に確保することは、水中動力製品の設計における重要なポイントです。

 

異なる水中ロボットに適した動力ソリューションの選び方


how-cubemars-applies-these-design-principles-to-underwater-thrusters.jpg


しかし、エンジニアにとって、これらの設計課題を解決することは第一歩にすぎません。最終的には、動力システムを具体的なロボットの種類やミッション要件に合わせて選定する必要があります。水中ロボットはサイズ、使用深度、ペイロード、運動方式がそれぞれ異なるため、動力システムも「推力が大きいほど良い」という基準だけで選ぶことはできません。推進力、使用深度、効率、サイズ、制御方式などを総合的に判断する必要があります。


小型水中ロボットではサイズと機動性がより重要


小型 ROV、AUV、研究・教育用プラットフォームなどでは、機体内部に動力機器を設置するためのスペースが限られていることが多くあります。また、このようなプラットフォームでは、浮力や機体全体の構造への影響を抑えるため、軽量化も重要です。


そのため、動力システムには十分な推進力だけでなく、できるだけコンパクトかつ軽量であることが求められます。実際の選定では、スラスターのサイズ、重量、単位体積あたりの出力、取り付け方式などを重点的に確認できます。


複数のスラスターを使用する小型プラットフォームでは、前進、旋回、浮上・潜航、姿勢調整などの運動要件を満たせるよう、スラスターの配置についても検討する必要があります。


ROV では推力、機動性、使用深度のバランスが重要


ROV は通常、複数のスラスターによって水中を移動するため、動力システムの選定はロボットの機動性に直接影響します。前進・後退だけでなく、横移動、浮上・潜航、旋回、定点ホバリングなどを行う場合、安定かつ制御可能な動力出力が求められます。


同時に、ROV の使用深度には大きな違いがあります。浅水域での検査や沿岸作業と、深水探査や水中エンジニアリング作業では、求められる耐圧性能も異なります。そのため、スラスターを選定する際には、推力と使用深度を同時に考慮することが重要です。


AUV や長時間運用プラットフォームでは効率を優先


AUV など、比較的長時間にわたって自律的にミッションを遂行する水中ロボットでは、動力システムの消費電力が機体の航続時間に直接影響します。そのため、必要な航行性能を確保しながら、不要なエネルギー消費をできるだけ抑える必要があります。


このようなプラットフォームでは、必ずしも最大のピーク推力が必要とは限りません。むしろ、通常の巡航状態でスラスターが高い効率を維持できるかどうかが重要です。また、動力システムの長時間運転時の温度上昇、信頼性、バッテリー容量とのマッチングについても考慮する必要があります。


言い換えれば、ROV では「十分な動力を提供できるか」が重要になりやすい一方、AUV では「限られたエネルギーでより長く運用できるか」がより重要になります。この違いを明確にすることで、動力システムの選定方向もより明確になります。


CubeMars はこれらの設計思想を水中スラスターにどのように反映しているのか


ここまで説明してきた設計課題は、最終的に具体的な動力製品へと反映されます。水中ロボットが求める防水、耐圧、効率、推力、構造統合などの要件に対応するため、CubeMars はこれらの設計ポイントを水中スラスターの開発に取り入れ、モーター、駆動システム、密封構造、推進構造を協調設計することで、さまざまな水中用途に対応する動力ソリューションを提供しています。


ロボットの種類、使用深度、推力要件に応じて、以下のような製品シリーズを選択できます。


製品設計上の重点最大係留推力適用水深主な用途
W30コンパクト構造とシステム統合≥7.7 kgf0–200 mコンパクトな水中プラットフォーム、軽量 ROV
SW7軽量化と浅水用途≥7 kgf0–30 m小型水中ロボット、浅水プラットフォーム
DW10推力と深水環境への適応≥10 kgf0–350 mROV、水中探査プラットフォーム
DW25高推力と深水用途≥25 kgf0–350 m高推力 ROV、水中作業プラットフォーム


前述した設計要件から見ると、水中プラットフォームによって動力システムに求められるポイントは異なります。W30 は、設置スペースが限られ、推進システムの統合を簡素化したい水中プラットフォームに適しています。SW シリーズは、軽量化や浅水用途に対応する選択肢を提供します。一方、より高い推力や深い水域での運用が必要な ROV には、DW シリーズがより大きな動力出力と対応する環境適応性を提供します。


つまり、水中スラスターの選定は、推力や使用深度だけを個別に比較するものではありません。モーター出力、構造サイズ、防護性能、効率、実際のミッション要件を組み合わせて考える必要があります。CubeMars は異なる製品シリーズを通じて、前述した水中動力システムの設計思想を具体的な製品へと反映し、さまざまなタイプの水中ロボットに適した推進ソリューションを提供しています。


最終的な選定では、実際のミッション要件を基準にすることが重要です。まず必要な推力と使用深度を明確にし、その上でロボットのサイズ、ペイロード、エネルギー予算、運動方式などを組み合わせて選定することで、動力性能と機体全体の設計の間でより適切なバランスを実現できます。

 

まとめ

 

水中ロボットの動力システム設計は、本質的に複数の目標をバランスさせる必要がある課題です。推進力はロボットが必要な運動を実現できるかどうかを左右し、効率は航続時間と連続運転能力に影響します。一方、防水、耐圧、放熱、構造統合などは、動力システムが実際の水中環境で長期間安定して動作できるかどうかを左右します。


ROV、AUV、その他の水中ロボットがより深い水域、より長い航続時間、より複雑なミッションへと発展するにつれて、動力システムにはより高い信頼性と環境適応性が求められます。エンジニアにとって重要なのは、単一の性能指標だけを追求することではなく、ロボットの種類、使用深度、ペイロード、ミッション要件に応じて、動力システム全体を適切にマッチングさせることです。


CubeMars の水中スラスターは、異なる推力レベルと使用深度に対応し、小型水中プラットフォーム、ROV、水中作業機器などに多様な動力選択肢を提供します。スラスターを機体全体の要件に適切にマッチングさせることで、動力性能、エネルギー効率、システム信頼性の間でより適切なバランスを実現し、さまざまな水中用途に信頼性の高い推進ソリューションを提供できます。

関連記事
ロボットの動力システムはどのように機能するか
ロボットの動力システムはどのように機能するか
ロボットの動力システム(アクチュエーションシステム)の仕組み、核心コンポーネント、選定ポイントを解説。脚式、車輪式、外骨骼ロボットのアクチュエータ構成を比較し、最適なソリューションを見極めます。
Apr 18,2024
BBEX 外骨格:脊椎生物力学に基づく先進的なサポート技術で多次元の力をサポートする
BBEX 外骨格:脊椎生物力学に基づく先進的なサポート技術で多次元の力をサポートする
現代の産業や高強度の労働環境において、繰り返しの重い物を持ち上げることは、脊椎や背中の筋肉の損傷、特に腰椎の損傷を引き起こすことがよくあります。
Aug 22,2024
ダニエル・シムのロボットがアメリカのタレントショーのステージに登場し、CubeMars AKシリーズのモーターがパフォーマンスをサポートしました
ダニエル・シムのロボットがアメリカのタレントショーのステージに登場し、CubeMars AKシリーズのモーターがパフォーマンスをサポートしました
アメリカズ・ゴット・タレント』(America's Got Talent)で、アーティストのダニエル・シミュ(Daniel Simu)氏とロボットがステージに上がり、見事なダンスを披露するユニークなパフォーマンスが放送される
May 14,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ