Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
什么是 BLDC 电机?
BLDC 电机在现代应用中的重要性
BLDC 电机的工作原理
BLDC 电机 vs. 有刷直流电机
BLDC 电机的关键特性
BLDC 电机的应用领域
推荐的 CubeMars BLDC 电机

什么是无刷直流电机?

CubeMars / 2023-09-15 14:04:49

在设计运动系统时,许多工程师都会遇到相同的困扰:例如有刷电机产生的过度维护、高速下效率有限,以及难以实现精确控制等问题。


这些限制往往让设计师产生一个简单的问题:是否有比传统直流电机更好的替代方案?


这就促使了无刷直流电机(BLDC)的问世。


什么是 BLDC 电机?


无刷直流电机(BLDC)是一种由直流电驱动的电动机,其旋转无需使用机械刷子。它不依赖刷子,而是依靠电子控制器管理电流通过电机绕组的时序,从而实现电机平稳可靠运行。


BLDC 电机的主要组件包括转子(通常由永磁体制成)、定子(固定绕组所在的部分)以及电子控制器(根据转子位置确定电流时序)。通常使用霍尔传感器等传感器向控制器提供转子位置反馈,实现精确的电子换向。


BLDC 电机在现代应用中的重要性


理解了 BLDC 电机的基本结构——永磁转子、固定绕组和电子控制器——后,就能理解为什么这种技术在现代运动系统中得到广泛应用。该基础设计使工程师在可靠性、效率和可控性之间实现平衡时有更大的自由度,尤其是在性能要求不断提升的应用中。


然而,这些优势不仅仅是因为去掉了机械刷子。它们还与扭矩生成方式、电流控制方式以及电机内部运动管理密切相关。要充分理解 BLDC 电机为何具有这些优势,以及为什么它与传统有刷直流电机行为差异如此显著,首先需要了解 BLDC 电机的工作原理。


BLDC 电机的工作原理


无刷直流电机常见用途包括机器人的驱动、飞行器的推进、医疗设备、工业自动化以及电动汽车等领域。它们的控制通常涉及使用特定的电子控制器和传感器来实现所需的运动和性能。总的来说,无刷直流电机在许多应用中更具优势,特别是在需要高效能、高速度、长寿命和精确控制的应用中。选择哪种电机类型取决于特定应用的需求和性能要求。


BLDC 电机通过定子中旋转磁场与转子上的永磁体之间的相互作用产生运动。与有刷直流电机不同,这一过程由电子控制而非机械接触实现。


实际工作方式如下:


  1. 电子控制器按顺序给定子绕组通电,产生旋转磁场。

  2. 通过传感器或无传感器方法检测转子位置,确保时序正确。

  3. 电流切换由电子方式完成,替代了刷子和换向器。

  4. 定子磁场与转子之间的磁性相互作用产生持续的扭矩和旋转。


这种电子控制过程是 BLDC 电机运行的基础,也是其区别于传统有刷直流电机的关键所在。


BLDC 电机 vs. 有刷直流电机


尽管 BLDC 电机和有刷直流电机都被广泛应用于运动系统中,但它们在换向方式上的差异,直接导致了性能、维护需求和可控性方面的明显不同。理解这些差异,有助于解释为何 BLDC 电机在对可靠性和运行一致性要求更高的应用中正被越来越多地采用。



对比项BLDC 电机有刷直流电机
换向方式通过控制器进行电子换向通过碳刷进行机械换向
机械磨损无刷结构,磨损极小碳刷和换向器会随时间磨损
效率由于损耗较低,效率通常更高因摩擦和电火花导致效率较低
转速能力在高转速下依然运行稳定受限于刷子磨损和电弧
控制精度支持精确的速度和位置控制精度有限,尤其在高速下
维护需求维护成本低需要定期更换碳刷
电磁噪声较低由于刷子接触而较高

注:这些差异直接源于电机内部电流切换方式以及扭矩生成方式的不同。


BLDC 电机的关键特性


BLDC 电机性能的核心在于其电子控制的无刷结构。这种设计直接影响了电机的运行效率、可输出的扭矩水平,以及在实际系统中实现精确控制的能力。


key-feature-of-bldc-motor-cn.jpg


BLDC 电机的应用领域


BLDC 电机广泛应用于对运动精度、可靠性和效率要求较高的场景。其高扭矩、快速响应和长使用寿命的综合优势,使其成为多种实际应用的理想选择:


  • 机器人领域 – 人形机器人关节、外骨骼以及四足机器人都需要协调且快速响应的运动能力。在这些系统中,高扭矩与紧凑型设计至关重要。 CubeMars AK系列机器人动力模组 常被选用,以无缝满足这些需求。


  • 工业自动化 – 输送系统、协作机器人机械臂以及 AGV 对持续稳定的性能和精确控制有着严格要求。专为高效率和耐用性设计的 BLDC 电机可确保系统长期可靠运行,with CubeMars RI 系列内转无框电机 在此类应用中被广泛采用。


  • 医疗设备 – 康复机器人、手术器械和诊断设备需要安静、平稳且高度可重复的运动表现。BLDC 电机能够确保这些设备在不中断的情况下稳定运行。


  • 云台与传感器平台 – 相机稳定系统和旋转式传感器平台对低振动和高定位精度要求极高。轻量化且响应迅速的 BLDC 电机可实现平滑的姿态调整和精确控制。


在上述所有应用中,BLDC 电机将可靠性、精度与效率融为一体,已成为现代运动系统中不可或缺的关键组件。


推荐的 CubeMars BLDC 电机

基于上述应用场景,以下是比较常用的 CubeMars 相关产品:


  • AK60-6 V3.0 KV80 – 紧凑型高扭矩电机,适用于机器人关节、外骨骼及四足机器人。支持高精度位置控制,具备适合连续运行的长寿命特性。

  • AK45-36 KV80 – 面向工业自动化场景的高效率电机,适用于 AGV 和协作机器人机械臂。可提供稳定扭矩、平顺运动,并显著降低维护需求。

  • GL100 KV10 – 轻量化、低齿槽转矩电机,适用于云台与传感器平台。为稳定系统提供精确姿态控制和平滑旋转性能。


BLDC 电机已成为现代运动系统的核心技术之一,在机器人、工业自动化、医疗设备以及稳定平台中提供高效率、精确控制、高扭矩和长使用寿命。深入理解其优势、与有刷直流电机的差异以及关键特性,有助于工程师为项目做出更明智的选择。如需进一步了解 BLDC 电机的工作原理与应用细节,可参考 《全面解析无刷直流电机》 获取更深入的解析。


相关文章
用CubeMars AK系列创建强大的机器人底盘
用CubeMars AK系列创建强大的机器人底盘
在尝试将一些来自CubeMars的AK80-9执行器整合到机器人手臂项目后,youtube用户Nikodem Bartnik被迫转向另一种类型的项目:通用机器人底盘/平台。
2022-04-13
人形机器人之旅
人形机器人之旅
人形机器人的探索已经延续了近一个世纪,从1927年西属赫宝公司的简陋机器人赫伯特·特莱沃克斯,到今天的特斯拉的先进机器人“原动者”。这一旅程反映了人类对创造者身份的着迷,以及对技术的终极想象。然而,由于高昂的成本和技术挑战,人形机器人并没有成为机器人行业的主要形态。
2023-10-20
AK70-10引领敏捷机器人技术的未来
AK70-10引领敏捷机器人技术的未来
​CubeMars一直致力于参与机器人技术的前沿创新!在2023年,我们的AK70-10 BLDC电机成为南非斯泰伦博斯大学Nathan Eduard Weiss开创性双足机器人项目成功的关键组成部分。
2024-10-29
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示